Pular para o conteúdo principal

Wi-Fi

Examples

Este diretório contém uma série de exemplos de projeto que demonstram a funcionalidade de Wi‑Fi e fornecem código que você pode copiar e adaptar em seus próprios projetos.

Usando exemplos

Antes de compilar um exemplo, certifique‑se de seguir o Guia de Primeiros Passos do ESP‑IDF para garantir que você tenha o ambiente de desenvolvimento necessário.

Compilar um exemplo é o mesmo que compilar qualquer outro projeto:

  • Etapa 1: Acesse o diretório do novo exemplo que você deseja compilar.

Execute o seguinte comando para selecionar o alvo de chip correto a ser compilado antes de abrir o menu de configuração do projeto:

idf.py set-target esp32s3

(Por padrão, o alvo é esp32. Para ver todas as opções, consulte idf.py set-target --help)

  • Etapa 2: Execute o seguinte comando para abrir o menu de configuração do projeto:

idf.py menuconfig

A maioria dos exemplos possui aqui uma seção de "Configuração do Exemplo" específica do projeto (por exemplo, para definir o SSID e a senha do Wi‑Fi a serem usados)

  • Etapa 3: Compile o exemplo:

idf.py build

Siga as instruções exibidas para fazer o flash ou execute idf.py -p PORT flash

Suporte Técnico

Não se preocupe, nós cobrimos você! Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!

Se você tiver um pedido grande ou necessidade de personalização, entre em contato em [email protected]

Loading Comments...