Pular para o conteúdo principal

Buzzer

O buzzer integrado do SenseCAP Indicator é um buzzer passivo, o que significa que ele requer um sinal AC (PWM) para acionar e emitir um som, permitindo que você gere vários tons e efeitos.

Básico

#include <Arduino.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

void setup() {
digitalWrite(Buzzer, OUTPUT); //Set Buzzer as an output
analogWrite(Buzzer, 127); //Generates pwm of 50% duty cycle
}

void loop() {
delay(1000);
digitalWrite(Buzzer, LOW); //Turn off the Buzzer
}

Código de Exemplo 1

Este exemplo usa um buzzer para tocar melodias. Ele envia uma onda quadrada com a frequência adequada para o buzzer, gerando o tom correspondente. " Twinkle Twinkle Little Star..."

#include <Arduino.h>
#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO


int length = 15; /* the number of notes */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;

void setup() {
//set buzzer pin as output
pinMode(19, OUTPUT);
}

void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* delay between notes */
}

}

//Play tone
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(19, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(19, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}

void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

// play the tone corresponding to the note name
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}

Código de Exemplo 2

Este exemplo demonstra um alarme quando o valor de CO2 é maior que 1000 ppm.

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

SensirionI2CScd4x scd4x;
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}

void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}


if( co2 > 1000 ) {
analogWrite(Buzzer, 10);
} else {
analogWrite(Buzzer, 0);
}
}



int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_scd4x_init();

digitalWrite(Buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {
delay(5000);
sensor_scd4x_get();
}

Suporte Técnico

Não se preocupe, nós cuidamos de você! Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!

Se você tiver um grande pedido ou necessidade de personalização, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Loading Comments...