Sensor de CO2 (Integrado)
SenseCAP Indicator (Versão D1S/D1Pro) possui um sensor SCD41 embutido, que pode detectar o valor de CO2 com uma faixa de 0-40000 ppm. O teor de CO2 é um critério importante para avaliar a qualidade do ar e garantir que ele seja seguro e saudável para todos que o respiram.
Os níveis de CO2 no ar:
- Nível externo normal: 350 - 450 ppm
- Níveis aceitáveis: < 600 ppm
- Queixas de abafamento e odores: 600 - 1000 ppm
- Padrões ASHRAE e OSHA: 1000 ppm
- Sonolência geral: 1000 - 2500 ppm
- Efeitos adversos à saúde podem ser esperados: 2500 - 5000 ppm
Código de Exemplo:
Este exemplo lê o valor do sensor SCD41 de CO2 embutido através da interface IIC e o imprime no monitor serial.
Baseado na seguinte biblioteca:
Sensirion Arduino Core library SCD41 CO2 sensor library
Nota: Ao usar o sensor embutido, a alimentação do sensor deve ser ativada.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>
SensirionI2CScd4x scd4x;
String SDDataString = "";
//The built-in sensor needs to be powered on
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
scd4x.begin(Wire);
// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}
void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
}
int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
sensor_scd4x_init();
}
void loop() {
delay(5000);
sensor_scd4x_get();
}

Nota: A temperatura e a umidade neste sensor SCD41 embutido não representam totalmente a temperatura e a umidade do ar
Suporte Técnico
Não se preocupe, nós cuidamos de você! Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!
Se você tiver um grande pedido ou necessidade de customização, entre em contato pelo e-mail [email protected]