Pular para o conteúdo principal

MicroSD

O RP2040 possui um conjunto de pinos GPIO que podem ser usados para fazer interface com um módulo de cartão MicroSD externo.

Para usar um cartão MicroSD com o RP2040, utilizamos o protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) para conectar o módulo de cartão SD aos pinos GPIO do microcontrolador. Isso envolve conectar os seguintes pinos no RP2040 aos pinos correspondentes no módulo de cartão MicroSD:

SPI SCK (como GPIO10) ao SD_SCK SPI TX (como GPIO11) ao SD_MOSI SPI RX (como GPIO12) ao SD_MISO Um único pino GPIO (como GPIO13) ao pino CS (chip select) no módulo de cartão SD

 // Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);

Depois que a conexão de hardware é estabelecida, você pode usar uma biblioteca de software, como a biblioteca SD do Arduino, para ler e gravar dados no cartão MicroSD. A biblioteca SD fornece funções para inicializar o cartão SD, abrir e fechar arquivos, ler e gravar dados de arquivos e realizar outras operações do sistema de arquivos.

Nota: O desempenho da interface do cartão MicroSD no RP2040 dependerá de fatores como a velocidade do cartão SD, a qualidade da fiação e a eficiência do software, e é suportado um cartão SD com capacidade máxima de 32 GB

Código de Exemplo

Este código de exemplo realiza a leitura de dados de CO2 e o armazenamento dos dados no SD.

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>


SensirionI2CScd4x scd4x;
//Initialize a string to store data for writing to the SD card
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
// Function to power on the sensor
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
// Add data to the SD data string
SDDataString += "scd4x,";
if (error) {
SDDataString += "-,-,-,";
} else {
SDDataString += String(co2);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(temperature);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(humidity);
SDDataString += ',';
}
}


int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
// Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);
// Check if the SD card is initialized
if (!SD.begin(chipSelect, 1000000, SPI1)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
} else {
Serial.println("card initialized.");
}

sensor_scd4x_init();
}

void loop() {

delay(5000);
// Clear the SD data string and print a message to the serial monitor
SDDataString = "";
Serial.printf("\r\n\r\n--------- start measure %d-------\r\n", cnt);

SDDataString += String(cnt);
SDDataString += ',';

cnt++;
sensor_scd4x_get();
// Open the datalog.csv file for writing
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(SDDataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.print("sd write: ");
Serial.println(SDDataString);
} else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}

}


Suporte Técnico

Não se preocupe, nós cuidamos de você! Visite nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!

Se você tiver um pedido em grande quantidade ou necessidade de personalização, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Loading Comments...