Pular para o conteúdo principal

Sensor tVOC (Embutido)

O sensor SGP40 embutido no SenseCAP Indicator é um sensor TVOC de alta qualidade e confiável que pode ser usado em uma ampla gama de aplicações para monitorar a qualidade do ar interno e externo. Ele possui uma faixa de medição de 1–500 Pontos de Índice VOC.

TVOCs são um grupo de compostos orgânicos que são emitidos como gases a partir de diversas fontes, incluindo materiais de construção, produtos de limpeza e produtos de cuidados pessoais.

Código de Exemplo:

Este exemplo lê o valor do sensor TVOC SGP40 embutido por meio da interface IIC e o imprime no monitor serial.

Baseado na seguinte biblioteca:

Sensirion Arduino Core library

SGP40 TVOC sensor library

Transfer index library: Sensirion Gas Index Algorithm

Observação: Ao usar o sensor embutido, a alimentação do sensor deve ser habilitada.

#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSgp40.h>
#include <VOCGasIndexAlgorithm.h>
#include <Wire.h>

SensirionI2CSgp40 sgp40;
VOCGasIndexAlgorithm voc_algorithm;


//The built-in sensor needs to be powered on
void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}

/************************ sgp40 tvoc ****************************/

void sensor_sgp40_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

sgp40.begin(Wire);

uint16_t serialNumber[3];
uint8_t serialNumberSize = 3;

error = sgp40.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);

if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getSerialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.print("0x");
for (size_t i = 0; i < serialNumberSize; i++) {
uint16_t value = serialNumber[i];
Serial.print(value < 4096 ? "0" : "");
Serial.print(value < 256 ? "0" : "");
Serial.print(value < 16 ? "0" : "");
Serial.print(value, HEX);
}
Serial.println();
}

uint16_t testResult;
error = sgp40.executeSelfTest(testResult);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute executeSelfTest(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (testResult != 0xD400) {
Serial.print("executeSelfTest failed with error: ");
Serial.println(testResult);
}
}

void sensor_sgp40_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
uint16_t defaultRh = 0x8000;
uint16_t defaultT = 0x6666;
uint16_t srawVoc = 0;

Serial.print("sensor sgp40: ");

error = sgp40.measureRawSignal(defaultRh, defaultT, srawVoc);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureRawSignal(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SRAW_VOC:");
Serial.print(srawVoc);

int32_t voc_index = voc_algorithm.process(srawVoc);
Serial.print(", VOC Index: ");
Serial.println(voc_index);
}
}

/************************ setup & loop ****************************/

void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_sgp40_init();
}

void loop() {
sensor_sgp40_get();
delay(5000);
}

"SRAW_VOC" refere-se ao sinal bruto de saída do sensor para VOCs, que geralmente é uma medição de tensão ou resistência proporcional à concentração de VOCs no ar.

"VOC Index" é um valor calculado que é usado como uma forma de representar a concentração de VOCs no ar em um formato mais amigável para o usuário. O índice VOC é um valor numérico que varia de 0 a 500, com valores mais altos indicando maiores concentrações de VOCs.

Suporte Técnico

Não se preocupe, estamos aqui para ajudar! Acesse nosso Canal Oficial da Seeed no Discord para fazer suas perguntas!

Se você tiver um pedido em grande quantidade ou necessidade de personalização, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Loading Comments...