Guia de Seleção de Sensores Biomédicos Seeed
Lançamos vários tipos de sensores biomédicos nos últimos anos. Você pode achar difícil fazer uma escolha entre eles. Nós entendemos essa dificuldade, então vamos dar uma olhada mais de perto neles e descobrir qual é o mais adequado para você!
Para todos os sensores biomédicos em nosso bazar, clique em Seeed Studio Bazaar para conferir.
O que é um sensor biomédico
O sensor biomédico é uma parte dos sensores na área de biomedicina calibrada, e é um dispositivo de conversão que transforma as informações fisiológicas do corpo humano em informações elétricas que possuem uma determinada relação funcional com elas. As informações que ele capta são as informações fisiológicas do corpo humano, e sua saída é frequentemente expressa em sinais elétricos.

Conquistas
| Categoria de Sensores | Princípios |
|---|---|
| GSR | Sensores GSR nos ajudam a medir a atividade das glândulas sudoríparas relacionada à agitação emocional. Usamos as propriedades elétricas da pele para medir o GSR. Em outras palavras, a resistência da pele muda com a atividade das glândulas sudoríparas, ou seja, quanto maior a atividade das glândulas e mais suor, menor a resistência da pele. |
| EMG | O detector EMG é uma ponte que conecta o corpo humano ao meio elétrico; o sensor coleta pequenos sinais musculares e então os processa com um segundo estágio de amplificação e filtragem, e o sinal de saída pode ser reconhecido pelo Arduino. |
| Frequência Cardíaca | O sensor de frequência cardíaca usa tecnologia óptica para detectar a quantidade de oxigênio no sangue nos capilares subcutâneos para detectar a correspondente frequência cardíaca humana, de modo que o módulo possa medir a frequência cardíaca de forma fácil e conveniente. O sensor de frequência cardíaca usa tecnologia óptica para detectar a frequência cardíaca do corpo humano por meio de mudanças na quantidade de oxigênio no sangue nos capilares subcutâneos. A detecção da frequência cardíaca pode ser amplamente utilizada em cenários como dispositivos vestíveis e equipamentos auxiliares de condicionamento físico. |
| Impressão digital | Um sensor de impressão digital é um dispositivo de detecção, que pode ser um sensor óptico de impressão digital ou um sensor de impressão digital semicondutor, e é um dispositivo-chave para a coleta automática de impressões digitais. |
Campo de Aplicações
Existe um número enorme de usos para esses sensores relacionados à saúde. Em particular, usando esse tipo de sensores, os seres humanos podem ser monitorados e salvos de perigos potenciais. Portanto, os sensores biomédicos desempenham papéis importantes em vários setores, que incluem indústria, medicina, aplicações sociais e aplicações domésticas para monitorar características corporais das pessoas.
| Campo de aplicação | Função | Exemplos de sensores detectados |
|---|---|---|
| Hospital | Monitorar a frequência cardíaca dos pacientes para evitar que fiquem em perigo e fornecer conselhos de saúde. | Frequência cardíaca, EMG, GSR |
| Academia | Supervisionar a frequência cardíaca das pessoas que estão fazendo exercícios para condicionamento físico e aconselhamento sobre a saúde do corpo. | Frequência cardíaca, EMG, GSR |
| Asilo para pessoas com transtornos mentais | Monitorar a frequência cardíaca, os comportamentos emocionais e a saúde corporal. | Frequência cardíaca, EMG, GSR |
| Entrada interna (banco, governo, empresa, propriedade privada etc.) | Fornecer métodos estáveis para segurança. | Impressão digital |
| Laboratório | Coletar e analisar dados experimentais para oferecer conselhos úteis para os seres humanos e o desenvolvimento social. | Frequência cardíaca, EMG, GSR |
Sensores Biomédicos Seeed
Para todos os produtos em nosso bazar, clique em Products in Bazaar para conferir.
| Nome | Miniatura | Tensão de operação | Interface de entrada | Clique para comprar |
|---|---|---|---|---|
| Grove - Fingerprint Sensor | ![]() | 3.6V-6V | TTL Serial | Buy Now |
| Grove - Capacitive Fingerprint Scanner/Sensor | ![]() | 3.3V-5V | / | Buy Now |
| Grove - Ear-clip Heart Rate Sensor | ![]() | 3V-5.25V | TTL Serial | Buy Now |
| Grove - Chest Strap Heart Rate Sensor | ![]() | 3V-5.5V | TTL Serial | Buy Now |
| Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor | ![]() | 5V | I2C | Buy Now |
| Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor with shell | ![]() | 5V | I2C | Buy Now |
| Grove - GSR sensor | ![]() | 3.3-5V | Analógico | Buy Now |
| Grove - EMG Detector | ![]() | 3.3-5V | Analógico | Buy Now |
Aviso Importante
A tabela acima mostra uma variedade de atributos de cada sensor biomédico; você pode escolher aquele que for mais adequado para você.
Para sensores de impressão digital, o Grove - Capacitive Fingerprint Scanner/Sensor pode identificar características biológicas, identificando apenas corpo vivo, com alta segurança, pequeno tamanho, baixo consumo de energia e alta precisão, enquanto o Grove - Fingerprint Sensor possui forte resistência ao desgaste, com excelente adaptabilidade e estabilidade ambiental. No que diz respeito aos sensores de frequência cardíaca, suas preferências dependem de qual parte do corpo se deseja testar: orelha, peito ou dedo.
Se forem necessárias informações mais detalhadas de cada produto, visite suas próprias páginas por meio dos links ao lado das imagens dos produtos.
Projeto
eMotion - Towards a Better Future: Acreditamos que podemos usar sensores biométricos, a segurança da plataforma Helium e a força do Google Cloud para revelar possíveis estados de ansiedade.
Transportation data visualization with Google Map:Usamos o Wio LTE cat.1 para monitorar o GPS de transporte e outras informações. Para cadeia fria, podemos monitorar a localização por GPS juntamente com temperatura e umidade. Para ciclismo, podemos monitorar a localização por GPS juntamente com a frequência cardíaca.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
If you have any technical issue, please submit the issue into our forum.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.




.jpg)