Kit Básico Sidekick para Arduino V2

O Kit Básico Sidekick para Arduino foi projetado para ser usado com sua placa Arduino / Seeeduino / Seeeduino ADK / Maple Lilypad ou qualquer placa de MCU. Ele contém tudo o que é necessário para um usuário iniciante conectar seu computador a um Arduino. Inclui muitos dos acessórios mais populares para projetos de faça-você-mesmo (DIY): como protoboard, jumpers, LEDs coloridos, resistores, buzzer, etc. Todos esses componentes vêm em sua própria caixa prática, fáceis de transportar e com bagunça mínima.
Conteúdo do Kit

| Item | Quantidade |
|---|---|
| Protoboard | 1 |
| LED verde | 5 |
| LED vermelho | 5 |
| LED RGB ânodo comum | 1 |
| Capacitor cerâmico | 10nF x 10 + 100nF x 10 |
| Capacitor de alumínio | 100uF x 5 |
| Resistor | 330R x 10 + 1k x 10 + 10k x 10 |
| Chave de inclinação | 1 |
| Termistor | 1 |
| Fotoresistor | 1 |
| Diodo | 1 |
| Buzzer | 1 |
| Botão | 1 |
| Chave | 5 |
| Mini Servo | 1 |
| Potenciômetro com knob | 1 |
| Fio jumper para protoboard | 5x longo, 20 x curto |
| Caixa | 4 |
Revisão de Eletrônica Básica
Corrente e Tensão
Corrente é a taxa de fluxo de carga elétrica em um condutor. Tensão é a diferença de potencial (força elétrica motriz) aplicada entre dois pontos para conduzir corrente. Corrente é expressa em Amperes (A) e Tensão é expressa em Volts (V).
Resistor
Resistores são obstáculos ao fluxo de corrente em um condutor. Eles são usados para limitar o fluxo de corrente para um dispositivo eletrônico, como uma lâmpada. A resistência ao fluxo de corrente é expressa em Ohms (Ω). Eles são divididos em resistor fixo e resistor variável (POT).
-
Conectando Resistores
Resistores podem ser conectados de dois tipos diferentes: em paralelo ou em série entre si.
-
Resistores em Série
Quando os resistores são conectados em série, a resistência equivalente total será igual à soma de todos os valores dos resistores em série.
-
Resistores em Paralelo
Em paralelo, o recíproco da resistência equivalente total é igual à soma dos recíprocos de cada resistor.
Lei de Ohm
As relações entre Corrente, Tensão e Resistência são regidas pela Lei de Ohm - que afirma que "A corrente através de um condutor (I Amperes) entre dois pontos é diretamente proporcional à diferença de potencial ou tensão entre esses dois pontos (V Volts), e inversamente proporcional à resistência entre eles (R Ohms)" ou seja, I = V / R. Logo, V = IR ou R = V / I. O seguinte triângulo da Lei de Ohm pode ser usado para lembrar a relação entre V, I e R. A linha vertical indica operação de multiplicação e a linha horizontal indica operação de divisão.

ex.: Portanto, para saber a corrente I, dividimos V por R.
Protoboard

Protoboard é um dispositivo de prototipagem para circuitos eletrônicos. É muito útil para conectar componentes eletrônicos e fazer um circuito sem solda. A protoboard consiste em linhas e colunas de furos com contatos metálicos para inserir componentes. A protoboard fornecida com o Kit Básico Sidekick para Arduino é organizada em colunas de 2 X 30 furos e linhas de 4 X vinte furos. Esses furos são conectados internamente de uma maneira ilustrada abaixo.

Resistores Fixos
Os resistores fornecidos com o Kit Básico são feitos de carbono e são do tipo valor fixo. O valor da resistência é marcado por faixas coloridas. Você pode obter o valor a partir da tabela de código de cores de resistores.
-
A primeira faixa indica o primeiro dígito do valor da resistência.
-
A segunda faixa indica o segundo dígito.
-
A terceira faixa indica o valor do multiplicador do resistor.
-
A quarta faixa indica o valor de tolerância.
Potenciômetro (POT)
POT é um resistor variável cuja resistência pode ser alterada girando o knob. Ele tem três terminais - os terminais nos lados ambilaterais do resistor são conectados às extremidades de um condutor feito de material resistivo. O terminal do meio é conectado a um cursor que se move sobre o material resistivo. O valor da resistência muda proporcionalmente à posição do knob.

Termistores
Termistores são resistores especiais cuja resistência será alterada com a temperatura ao seu redor. Eles fornecem um meio muito útil e conveniente de detectar a diferença de temperatura.
Resistores Dependentes de Luz (LDR)
LDR mudará a resistência quando a intensidade da luz que incide sobre ele mudar. Eles também são chamados de fotocélula. Ele oferece resistência máxima quando não há luz incidindo sobre ele e fornece resistência mínima quando exposto à luz intensa. É feito de material fotossensível como sulfeto de cádmio e pode ser conectado ao circuito. Pode ser usado como elemento sensor de luz.
Diodos Emissores de Luz
LEDs acendem quando estão polarizados diretamente. Eles são encapsulados em uma carcaça transparente e vêm em várias cores como vermelho, verde e azul. LEDs são feitos de arseneto fosfeto de gálio e, alterando-se as proporções de arsênio e fósforo, podem ser obtidas cores diferentes. LEDs monocromáticos têm dois terminais, Anodo (+ve) e Catodo (-ve). LEDs tricolores têm 4 terminais - um ânodo e 3 cátodos para cada cor. Os LEDs podem ser usados em painéis de exibição.
Chave
As chaves são usadas para fechar ou abrir o circuito. As chaves fornecidas com o Kit Básico têm dois tipos - chave tipo push button e chave deslizante.
-
Chave Push Button
O circuito ficará fechado enquanto você pressionar a chave push button.
-
Chave Deslizante
A chave deslizante é uma chave simples de duas posições. Ela pode ser usada para abrir ou fechar um circuito ao colocá-la na posição apropriada.
-
Chave de Inclinação
A chave de inclinação contém dois terminais que são conectados ao circuito, ela _fecha_o circuito quando é_inclinada horizontalmente_enquanto_abre_o circuito quando inclinada verticalmente.
Capacitores
Capacitores são usados para armazenar carga elétrica. Eles são classificados em dois tipos diferentes: Capacitor eletrolítico e Capacitor de disco cerâmico. Capacitores são expressos em microfarads (uF).
-
Conectando o Capacitor
Capacitores podem ser conectados em dois tipos de arranjo em um circuito, como mostrado abaixo.
-
Capacitores em Série
A capacitância equivalente total, quando dois ou mais capacitores são conectados em série entre si, é igual à soma dos recíprocos dos valores de capacitância individuais.
-
Capacitores em Paralelo
A capacitância equivalente total, quando dois ou mais capacitores estão conectados em paralelo, é igual à soma das capacitâncias individuais.
-
Capacitores Eletrolíticos
Capacitores eletrolíticos normalmente têm pequeno volume físico e grande valor de capacitância. Eles são classificados em capacitores eletrolíticos polarizados e não polarizados. Metais como alumínio, tântalo, vanádio e bismuto são usados para formar as folhas de ânodo e cátodo.
-
Capacitores de Disco Cerâmico
Os Capacitores Cerâmicos usam dielétrico cerâmico com finas películas metálicas como eletrodos ligados à cerâmica. No tipo disco, a prata do capacitor é fixada em ambos os lados da cerâmica para formar as placas condutoras. Os capacitores de disco são usados apenas para pequenos valores de capacitância.
Buzzer
Um buzzer é um dispositivo de sinalização sonora, que pode ser mecânico, eletromecânico ou piezoelétrico. Ele produz vários sinais sonoros com base na oscilação do material usado nele. Eles são comumente usados em alarmes e temporizadores.

Conecte o pino longo à tensão positiva e o pino curto ao terra.
O buzzer pode ser conectado a saídas digitais e emitirá um tom quando a saída estiver em nível alto. Alternativamente, ele pode ser conectado a uma saída analógica de modulação por largura de pulso para gerar vários tons e efeitos.
Diodo
Um diodo é um material semicondutor que conduz corrente apenas em uma direção. Ele começa a conduzir somente depois que a tensão de alimentação é maior que o potencial de barreira. Age como uma chave fechada em condição de polarização direta e age como uma chave aberta quando está em polarização reversa. Os diodos são classificados com base no material semicondutor e podem ser usados para fabricar, tais como diodo de junção PN, diodo zener, diodo emissor de luz etc.
-
Polarização de um diodo
Aplicar tensão a um diodo é chamado de polarização de um diodo. O diodo fica polarizado diretamente (forward biased) quando uma tensão positiva de alimentação é aplicada entre os terminais e começa a conduzir acima de 0,7v para um diodo de silício e 0,3v para um diodo de germânio. Quando uma tensão negativa é aplicada entre os terminais de um diodo, diz-se que ele estápolarizado reversamente. O diodo é danificado quando a tensão de polarização reversa excede a tensão de ruptura_._
Mini Servo
Servos são motores DC com engrenagens e sistema de realimentação. Eles são usados no mecanismo de acionamento de robôs.

Lições
1. Hello World! : O LED Piscando
-
Hardware
- Conecte um LED ao pino digital 8 como mostrado abaixo. O resistor de 330 Ohms limita a corrente que flui para o LED.

- Conecte um LED ao pino digital 8 como mostrado abaixo. O resistor de 330 Ohms limita a corrente que flui para o LED.
-
Software
- Compile e envie o seguinte sketch:
//Blink a LED connected to Digital Pin 8 via a 330 Ohm resitors.
void setup() {
pinMode(8, OUTPUT); // Initialize Arduino Digital Pin 8 as output
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH); // Switch On LED
delay(500); // Wait for half a second
digitalWrite(8, LOW); // Switch Off LED
delay(500); // Wait for half a second
}
2. Display de LED em Execução
-
Hardware
- Conecte 3 LEDs aos pinos digitais 9, 10 e 11 através de um resistor de 330 Ohms cada.

- Conecte 3 LEDs aos pinos digitais 9, 10 e 11 através de um resistor de 330 Ohms cada.
-
Software
- Compile e envie o seguinte sketch:
//Running LED display: Three LEDs connected to Digital Pin 9, 10 and 11.
void setup()
{
pinMode(9, OUTPUT); // Initialize Arduino Digital Pins 9 as output
pinMode(10, OUTPUT); // Initialize Arduino Digital Pins 10 as output
pinMode(11, OUTPUT); // Initialize Arduino Digital Pins 11 as output
}
void loop()
{
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(250); // Wait for quarter of a second
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
delay(250); // Wait for quarter of a second
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
delay(250); // Wait for quarter of a second
}
3. Fale com o Arduino : Conectando uma Chave Pushbutton
-
Hardware
-
Conecte um LED ao pino digital 8 como mostrado abaixo. O resistor de 330 Ohms limita a corrente que flui para o LED.
-
Conecte uma das chaves pushbutton ao pino digital 12 e a outra ao GND através de um resistor de 10K.
-
Conecte a outra extremidade do pushbutton a +5V.
-

-
Software
-
Compile e envie o seguinte sketch:
//Pushbutton switch demo: LED is connected to digital pin 8 and Pushbutton is connected to digital pin 12.
//The LED glows when the button is pressed.
char inputButtonState;
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT); // Initialize Arduino Digital Pins 8 as output for connecting LED
pinMode(12,INPUT); // Initialize Arduino Digital Pins 12 as input for connecting Pushbutton
}
void loop()
{
inputButtonState = digitalRead(12); //Read the Pushbutton state.
if (inputButtonState == HIGH)
{
digitalWrite(8, HIGH); //Switch on LED
}
else
{
digitalWrite(8, LOW); //Switch off LED
}
}
- O exemplo acima demonstra como enviar um sinal para o Arduino. Na verdade, você pode alcançar o mesmo objetivo sem o Arduino. Basta pressionar o botão para fechar o circuito, então vamos inverter os valores HIGH/LOW da seguinte forma:
void loop()
{
inputButtonState = digitalRead(12); //Read the Pushbutton state.
if (inputButtonState == HIGH)
{
digitalWrite(8, LOW); //Switch on LED
}
else
{
digitalWrite(8, HIGH); //Switch off LED
}
- O LED agora acende com o circuito aberto e apaga com o circuito fechado.
4 Analógico: POT
-
Hardware
-
Conecte o ânodo do LED aos pinos PWM através de um resistor de 220 Ohms.
-
Conecte o cátodo do LED ao pino GND.
-
Monte o potenciômetro na protoboard.
-
Conecte o terminal direito do potenciômetro a +5v.
-
Conecte o terminal do meio do potenciômetro a qualquer um dos pinos de entrada analógica (0-5).
-
Conecte o terminal esquerdo do potenciômetro ao terminal de terra.

-
-
Software
- Conecte o ânodo do LED ao pino digital 5 (em vez de 5V).
- Compile e envie o seguinte sketch:
//Varying the brightness of the LED using a Pot
int value=0;
int mval;
void setup()
{
pinMode(5, OUTPUT);
}
void loop()
{
value=analogRead(A1); //read analog value from input A1
// PWM output given to the LED
mval = map(value, 0, 1023, 0, 100);
analogWrite(5,mval);
}
5. Arco-Íris na Mesa: LED Tricolor
-
Hardware
O LED RGB fornecido com o kit básico é do tipo ânodo comum. O terminal mais longo é o ânodo. Os outros três terminais são cátodos para Vermelho, Verde e Azul respectivamente.
- Conecte os cátodos do LED RGB aos pinos digitais 9, 10 e 11 através de um resistor de 330 Ohms cada.
- Conecte o ânodo a +5v

Software
- Compile e envie o seguinte sketch:
void setup() {
}
void loop() {
for(int b = 0 ; b <= 255; b=b+5)
{
for(int g = 0 ; g <= 255; g=g+5)
{
for(int r= 0 ; r <= 255; r=r+5)
{
analogWrite(9, b);
analogWrite(10, g);
analogWrite(11, r);
delay(10);
}
}
}
}
6. Música
-
Hardware
-
Conecte o ânodo do buzzer ao pino digital 11.
-
Conecte o negativo do buzzer ao GND

-
-
Software
- Compile e envie o seguinte sketch:
#define NOTE_D0 98
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.125
#define SIXTEENTH 0.625
// notes in the melody:
int tune[] =
{
NOTE_D0,NOTE_D1,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D4,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D7,
NOTE_DL1,NOTE_DL2,NOTE_DL3,NOTE_DL4,NOTE_DL5,NOTE_DL6,NOTE_DL7,
NOTE_DH1,NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_DH4,NOTE_DH5,NOTE_DH6,NOTE_DH7,
};
/* note durations: 1 = one note*/
float duration[]=
{1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,};
int length;
int tonePin=11; // buzzer pin
void setup()
{ Serial.begin(9600);
pinMode(tonePin,OUTPUT); // initialize the digital pin as an output
length = sizeof(tune)/sizeof(tune[0]);
}
void loop()
{
for(int x=1;x<length;x++)
{tone(tonePin,tune[x]);
delay(400*duration[(x%100)]); // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
noTone(tonePin); // stop the tone playing:
}
}
7. Mini Servo
-
Hardware
-
Conecte o fio vermelho do servo motor à alimentação de +5v.
-
Conecte o fio preto do servo ao terra.
-
Conecte o fio amarelo do servo a qualquer um dos pinos PWM no Arduino.
-
Conecte o terminal direito do potenciômetro a +5v.
-
Conecte o terminal do meio do potenciômetro a qualquer um dos pinos de entrada analógica (0-5).
-
Conecte o terminal esquerdo do potenciômetro ao terminal de terra.

-
-
Software
- Compile e envie o seguinte sketch:
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 1; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup()
{
myservo.attach(5); // attaches the servo on pin 5 to the servo object
Serial.begin(19200); // some servos doesn't work without Serial
}
void loop()
{
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
}
Funções
-
Há uma protoboard sem solda, portanto, não há necessidade de comprar um ferro de solda ou aprender a soldar.
-
Há muitos jumpers que são longos e flexíveis com pontas rígidas. Esses jumpers são muito melhores do que os jumpers de fio sólido de comprimento fixo do passado.
-
Há muitos LEDs e resistores para o seu primeiro projeto, incluindo um LED RGB, que é um único encapsulamento de LED com três LEDs de cores primárias dentro. Ajustando a intensidade dos diferentes LEDs de cores primárias, as cores se misturam e produzem todas as cores do arco-íris.
-
Há até um cartão educativo de instruções para ler os valores dos resistores.
-
A chave de inclinação é um dispositivo muito simples com uma pequena esfera de metal dentro. Se o dispositivo for inclinado para um lado, a esfera de metal tocará os contatos elétricos. Este sensor é útil para uma variedade de projetos, como um alarme de ladrão DIY.
-
O termistor é útil para projetos quando você quer detectar a temperatura.
-
O fotoresistor pode detectar luz e funciona com lâmpadas e luz do sol. Fotoresistores são comumente usados para detectar quando está escuro e acender as luzes à noite.
-
O buzzer do kit funciona especialmente bem para tocar o tema do Mario Brothers.
-
Há um mini motor de servo. Você pode usá-lo para abrir e fechar um cadeado de segurança, interruptor de luz ou válvula. Você pode até usá-lo para fazer uma mini catapulta.
-
O potenciômetro é um ótimo dispositivo de entrada. Você pode usá-lo para controlar o ângulo do braço do Servo ou a intensidade dos LEDs.
Recursos
Projetos
Georgia Tech Primeiros Passos com TI LaunchPad Workshop 2015: Experimente alguns circuitos básicos em protoboard com um microcontrolador TI
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.