Kit Básico Sidekick para LinkIt ONE

Início Rápido com LinkIt ONE
Aqui vamos falar sobre como usar o LinkIt ONE
O Básico
Vamos montar um circuito simples usando um transistor, um LED e uma chave de alavanca. O Diodo Emissor de Luz (LED) transforma energia elétrica em luz visível. O transistor é um componente fundamental em eletrônica que atua como uma chave ou um amplificador de corrente. Aqui, usamos uma chave para LIGAR e DESLIGAR o LED indiretamente usando o transistor.
Lição 2: Hello World
Na seção anterior tivemos uma ideia de como controlar um LED com componentes eletrônicos, mas vamos fazer alguns truques com software para o controle automático do LED. Você só precisa fazer o upload do código que está disponível nesta seção. O código escrito inicialmente LIGA o LED, após um atraso de 3 s ele o DESLIGA. Vamos começar a usar a placa LinkIt.
Lição 3: Botão de Pressão
Agora já temos uma noção de como software e hardware funcionam, a partir do capítulo anterior. Neste capítulo vamos aprender como integrar software e hardware para o controle do LED. Faça as conexões na protoboard como mostrado na Fig 3.2 e faça o upload do código. Agora este circuito opera como uma chave de duas vias: quando você pressiona o botão de pressão do lado esquerdo o LED acende, e quando o botão de pressão do lado direito é pressionado o LED é DESLIGADO.
Lição 4: Marquee
Os experimentos nas seções anteriores usaram apenas um LED, mas para mostrar efeitos de luz deslumbrantes vamos usar três LEDs. Faça as conexões como mostrado na Fig 4.2 e faça o upload do código dado abaixo e observe as mudanças que acontecem.
Lição 5: Mundo Colorido
Agora sabemos como controlar os LEDs, vamos combiná‑los com a ideia básica de combinar cores. O R-Vermelho, G-Verde e B-Azul são as cores primárias; essas cores, quando misturadas em diferentes proporções, produzem cores diferentes. Um LED RGB consiste em quatro pinos: o terminal longo é o terminal positivo e os outros três terminais servem para controlar as cores RGB. Faça as conexões como mostrado na Fig5.2 e faça o upload do código.
Lição 6: Interface Analógica
Nas seções anteriores, aprendemos como controlar a entrada e a saída do circuito usando interface digital. Nesta seção, vamos aprender como variar a saída usando um dispositivo analógico chamado potenciômetro (também conhecido como resistor variável). Um potenciômetro é usado para variar a tensão na faixa de 0 ~ 5 V. A MPU lê o valor de tensão na faixa de 0 a 1023. Isso pode ser usado para controlar o brilho do LED (interface de saída de simulação PWM). Se o potenciômetro for girado no sentido horário, o LED fica gradualmente mais brilhante. Se for girado no sentido anti‑horário, a luminosidade diminui.
Lição 7: Mini Servo
O motor de servo (servo) é comumente usado em pequenos robôs e outras máquinas para controlar a posição angular. Ele é envolvido por uma pequena caixa de engrenagens e posicionado por pulsos de controle temporizados. Nesta seção controlamos a posição angular do mini servo com a ajuda de um potenciômetro.
Lição 8: Sensor de Luz
É hora de conhecer novos sensores que podem tornar nossos projetos ainda mais interessantes. Um fotorresistor (resistor dependente de luz ou célula fotoelétrica) é um sensor de luz que varia seu valor de resistência com base na intensidade da luz ambiente. Um buzzer é um dispositivo eletroacústico usado para gerar um tom padrão quando é conectado à fonte de alimentação. Vamos usar ambos os componentes em nossos experimentos.
Lição 9: Controle do LED por SMS
Nesta seção, alcançamos uma função bem legal. A característica marcante do LinkIt One é ser integrado com o módulo de comunicação. Estamos utilizando o módulo de comunicação GSM para transmitir mensagens, fazendo com que o estado da chave seja enviado para mudar o LED. Isso será empolgante. Primeiro conecte a antena e, em seguida, insira um SIMCARD no slot do LinkIt One; depois, conecte o circuito de acordo com o esquema. Use um telefone celular com GSM, edite o conteúdo da mensagem como ON ou OFF, envie para o número especificado (o número do SIM) e agora você pode controlar o estado da chave do LED, com sincronização global.
Lição 10: Obter temperatura com Página Web
O LinkIt One possui função de comunicação Wi‑Fi. Coletamos alguns dados através do LinkIt One. Como o AP da Internet para suportar o acesso aos dados fornecendo um Servidor Web. O acesso ao endereço IP correspondente permite obter os dados com um navegador. O próximo passo é conectar o circuito, para aquisição de dados a partir do sensor de temperatura. Em seguida, com as antenas Wi‑Fi devidamente conectadas à rede, escolha a rede e preencha três parâmetros: o nome da rede (WiFi_AP), a senha de acesso (WIFI_PASSWORD) e o modo de transmissão do roteador (opções LWIFI_OPEN, LWIFI_WPA, LWIFI_WEP). Por fim, o código é carregado para o LinkIt One. Usando um dispositivo terminal com acesso à rede, abra o navegador e insira o endereço IP para obter os dados de temperatura. (Acesse o endereço IP atribuído via acesso ao roteador DHCP)
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.