Shield Carregador Solar V2.2

O carregador solar é um shield empilhável para plataformas compatíveis com Arduino, que permite alimentação adaptativa por bateria e atua como coletor de energia para recarga em campo. Você pode usar várias baterias que tenham tensão de 3,0 V–4,2 V para elevar para saída de 5 V, ou colocar uma bateria de íon de lítio e um painel solar para formar uma unidade de sensor autônoma. A corrente máxima fornecida pela placa pode chegar a 600 mA. Um conector USB também é útil para carregar a bateria.
Recursos
-
Proteção contra curto-circuito
-
Potência de saída de 3 W ao conectar bateria
-
Corrente de carga contínua até 900 mA
-
Indicação de status da bateria (Vermelho: Carregando, Verde: Carregada)
-
Conector Micro-USB
Especificação
-
Tensão de entrada da bateria: 3,0~4,5 V
-
Tensão de entrada USB: 4,75~5,25 V
-
Tensão de entrada solar: 4,8~6 V
-
Potência máxima de saída (com bateria): 3 W (600 mA@5 V)
-
Tensão de ripple: <100 mV @ 500 mA
-
Dimensões: 68*53 mm
Aplicações
- Unidade de sensor sem fio
- Carga solar
- Tweet-a-volt-arduino
Informações sobre o uso de painéis solares para carregamento
-
O shield carregador solar produz carga sob luz solar e luz de lâmpadas de filamento. Sua função é mais eficaz na primeira do que na segunda. Os painéis solares requerem radiações invisíveis, ou seja, radiação ultravioleta e infravermelha para produzir corrente.
-
Para testar o sistema sob uma lâmpada de filamento, mantenha o painel solar a uma distância menor que 20 cm (< 0,5 pés). No entanto, o carregamento pode não ser eficaz sob lâmpadas de filamento.
-
Posicione o painel solar em um ângulo tal que a quantidade máxima de luz solar incida sobre ele.
-
Proteja o painel solar de exposição excessiva à água/vapor de água. Isso pode oxidar a superfície do painel solar e reduzir seu desempenho.
-
O painel solar geralmente vem com uma folha de cobertura transparente de proteção. Remova a folha plástica transparente para melhor desempenho do painel solar.
-
Proteja a superfície do painel solar contra arranhões
Atenção
-
O shield carregador solar é projetado para proteger contra qualquer potencial curto-circuito. No entanto, deve-se ter cuidado para evitar tais situações.
-
O shield solar não deve ser operado em tensões maiores que 5 V
Uso
- Conecte o painel solar e a bateria Li-Pol em seus locais designados, como mostrado na figura abaixo:

Solar_Charger_Shield_v2.2_inputs.jpg
-
Coloque o painel solar sob a luz do sol ou lâmpadas de filamento, conforme mencionado na seção "Information for using solar panels"
-
Certifique-se de que a luz de carregamento (Vermelho) acenda, como mostrado na figura abaixo:

-
Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz verde acende.
-
Em seguida, você pode montar o shield no Arduino. Ao ligar o shield carregador solar, ele deve alimentar o Arduino, como mostrado na figura abaixo:

Testando o shield solar com um programa simples de Arduino
Esta seção irá ensinar você a medir a tensão da bateria Lipo.
Para conectar o pino VBAT ao pino analógico A0, de modo que possamos ler os dados a partir do pino A0, precisamos curto-circuitar o R7 usando um resistor de 0 Ω, como mostrado na figura

Exemplo de Programação
Você pode medir a tensão da bateria usando o seguinte exemplo:
/*
Solar charger shield voltage measurement example. Connect VBAT pin to analog pin A0.
The pin measures 2.0 V when not under direct exposre to sunlight and 5V when exposed to sunlight.
This example code is in the public domain.
*/
// These constants won't change. They're used to give names
// to the pins used:
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the VBAT pin is attached to
int BatteryValue = 0; // value read from the VBAT pin
float outputValue = 0; // variable for voltage calculation
void setup() {
// initialize serial communications at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// read the analog in value:
BatteryValue = analogRead(analogInPin);
// Calculate the battery voltage value
outputValue = (float(BatteryValue)*5)/1023*2;
// print the results to the serial monitor:
Serial.print("Analog value = " );
Serial.print(BatteryValue);
Serial.print("\t voltage = ");
Serial.println(outputValue);
Serial.println("V \n");
// wait 10 milliseconds before the next loop
// for the analog-to-digital converter to settle
// after the last reading:
delay(10);
}
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.