Solução de Problemas Relacionados à BIOS
Alguns problemas com o Odyssey podem ser resolvidos configurando as definições da BIOS. Abaixo estão alguns problemas que podem ser solucionados usando configurações de BIOS. Primeiro, será descrito como acessar a configuração da BIOS.
Como acessar a configuração da BIOS
Pressione o botão de energia e mantenha pressionada a tecla DEL até ver a tela de configuração da BIOS.
Como resolver o problema de não conseguir se conectar ao Wi‑Fi e ao Bluetooth
Verifique as configurações da BIOS e ative o Wi‑Fi e o Bluetooth na BIOS.
A ventoinha interna é controlável
Atualmente a ventoinha é controlada pela BIOS e não pelo usuário. A velocidade da ventoinha é ajustada de acordo com a temperatura da CPU. Verifique Chipset -> FAN Contorl na tela de configuração da BIOS para mais informações.
Como configurar o ODYSSEY - X86J41x5 para ligar automaticamente quando a alimentação for conectada
Isso também precisa ser configurado na BIOS. Entre nas configurações da BIOS pressionando a tecla DEL. Navegue até Chipset -> Restore on AC Power Loss e altere a configuração para Last State.

A placa ODYSSEY possui Boot Guard para Secure Boot
Sim, é possível ativar a opção Security Boot na BIOS. Quando isso está ativado, a BIOS desativará a inicialização a partir de dispositivos não autenticados.
Por que o GPIO ainda funciona após o Odyssey ser desligado
Para configurar isso, é necessário atualizar para a versão mais recente da BIOS que fornecemos. Na versão mais recente da BIOS, é possível alterar de habilitar para desabilitar aqui para desligar tanto o GPIO quanto o ODYSSEY.