Pular para o conteúdo principal

Use Infineon Wi-Fi Module on reComputer

Introdução

Neste documento, você aprenderá como usar o módulo Wi‑Fi 6/6E da Infineon no reComputer J4012.

reComputer

O reComputer J4012 é construído com Jetson Orin NX 16GB, uma poderosa e compacta caixa de borda inteligente que traz até 100 TOPS de desempenho de IA moderna para a borda, oferecendo até 5 vezes o desempenho do Jetson Xavier NX e até 3 vezes o desempenho do Jetson AGX Xavier. Combinando a arquitetura de GPU NVIDIA Ampere™ com capacidade operacional de 64 bits, o Orin NX integra processamento avançado de vídeo e imagem multifuncional, e aceleradores de Deep Learning da NVIDIA.

Módulo Wi‑Fi Infineon

A solução Wi‑Fi da Infineon suporta recursos Wi‑Fi 6/6E, é compatível com três bandas (2.4G, 5G, 6G). Seus recursos melhoram o alcance, a eficiência de energia, a robustez da rede e a segurança, ao mesmo tempo em que reduzem o custo total da lista de materiais (Bill of Materials) e o espaço na placa. A solução oferece uma experiência excepcional de streaming de vídeo/áudio de alta qualidade e conectividade contínua em ambientes de rede congestionados e reduz significativamente a latência ao operar no espectro de 6G.

(Imagem da Embedded Artists: O módulo 2EA M.2, desenvolvido em conjunto pela Embedded Artists e Murata, é projetado para avaliação, integração e facilidade de uso.)

Conexão de hardware

Passo 1. Prepare todos os materiais que serão utilizados.

  • reComputer J4012 equipado com Jetpack 5.1.2
  • Módulo Wi‑Fi Infineon
  • 2 x adaptadores de antena externa IPEX para SMA fêmea e antena SMA macho para o módulo WIFI
  • Chave de fenda Phillips e parafusos

Passo 2. Insira o módulo sem fio na porta M.2 Key E. E conecte 2 plugs IPEX nos soquetes correspondentes do módulo sem fio.

Instalar o driver de software

Passo 1. Baixe e envie o driver WiFi da Infineon para o reComputer.

Passo 2. Execute o seguinte comando para executar o driver WiFi da Infineon.

Para Jetpack 5.1.x:

sudo dpkg -i cyw55573-nvidia-jetson-v5.15.58-backports-2.0-1-arm64.deb

Para Jetpack 6:

sudo rm /lib/modules/5.15.136-tegra/build

sudo ln -s /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source/ /lib/modules/5.15.136-tegra/build

sudo dpkg -i cyw55573-nvidia-jetson-v5.15.58-backports-2.0-1-arm64.deb

Leva algum tempo para o driver ser compilado.

Em seguida, você precisa reiniciar o reComputer:

sudo reboot

Passo 3. Use o seguinte comando para verificar se a interface wlan0 está disponível:

ifconfig
cuidado

Se você instalou os drivers sem fio da Intel via sudo apt-get install iwlwifi-modules -y anteriormente, você precisa desinstalar este pacote antes de continuar. Há um problema conhecido com compatibilidades de backport.

Tanto o driver sem fio da Intel quanto o da Infineon usam o módulo compat de backport, você não pode instalar todos eles, caso contrário o kernel exibirá um erro de compat: exports duplicate symbol backport dependency symbol (owned by iwlwifi compat).

Ao desinstalar os drivers sem fio da Intel, você pode usar o driver sem fio da Infineon:

sudo apt-get remove backport-iwlwifi-dkms

Ao desinstalar o driver sem fio da Infineon, você pode usar os drivers sem fio da Intel:

sudo dpkg -r cyw55573-nvidia-jetson-v5.15.58-backports

Passo 4. Conecte‑se à rede Wi‑Fi

Teste de viabilidade

Use o navegador para abrir uma página da web e testar se a rede está funcionando corretamente.

Suporte Técnico

Não hesite em enviar problemas em nosso fórum.


Loading Comments...