Pular para o conteúdo principal

Use Socket to connect to the forum

Socket é quase a base de toda a comunicação de rede. Neste projeto, usaremos Socket para conectar a um servidor designado para obter suas informações da Internet. Você pode pesquisar muitos servidores com protocolo telnet na Internet. Ao se conectar a esses servidores, você pode navegar na web e em fóruns, e até mesmo ler animações de caracteres no terminal!

Neste exemplo, vamos nos conectar ao fórum "freechess.org" para obter informações no terminal. Digite o seguinte código no editor de código:

import network
import usocket
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)

print("API list:")
dir(N1)

print("wifi list:")
lis = N1.scan()
for q in lis:
print(q)

N1.connect("CHCK","depot0510")
if N1.isconnected():
print(" ip gateway netmask MAC ssid")
print(N1.ifconfig())
addr_info = usocket.getaddrinfo('freechess.org',5000)
print(addr_info)
addr = addr_info[0][-1]
print(addr)
s=usocket.socket()
# addr=('171.160.169.200',23)
s.connect(addr)
# s.send('Hello!')
while True:
data = s.recv(500)
print(str(data, 'utf8'), end = '')

Preste atenção em substituir pelo seu próprio nome e senha de WiFi na linha 17, depois execute o programa e obtenha o resultado na janela Shell. image.png Você também pode encontrar outros servidores que suportam o protocolo telnet na Internet e, em seguida, preencher o endereço e a porta do servidor como mostrado. Agora você pode usar o terminal para visitar esses sites! image.png

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...