Módulo de Gateway LoRaWAN® WM1302

LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
Lançamos recentemente a Série Wio-E5 baseada no módulo Wio-E5.
Clique aqui para conhecer os novos membros da família LoRa-E5, desde o Wio-E5 Module módulo Grove, mini Dev boards até o Development Kit.
Para saber mais sobre como criar um nó final LoRaWAN® com o STM32Cube MCU Package para a série STM32WL (SDK), para ingressar e enviar dados para a rede LoRaWAN®, leia mais nas páginas wiki das mini Dev boards e do Development Kit.
O módulo WM1302 oferece duas versões de interface distintas. A versão SPI é atualmente a escolha predominante. Se você preferir a versão USB, as modificações de hardware exigem certos ajustes no firmware oficial original para que o módulo funcione corretamente. Para mais detalhes, consulte a parte de FAQ.
O módulo WM1302 é uma nova geração de módulo de gateway LoRaWAN® com formato mini-PCIe. Baseado no chip LoRaWAN® de banda base Semtech® SX1302, o WM1302 libera um potencial de capacidade ainda maior de transmissão sem fio de longa distância para produtos de gateway. Ele apresenta maior sensibilidade, menor consumo de energia e temperatura de operação mais baixa do que os chips LoRa® anteriores SX1301 e SX1308.
O módulo de gateway LoRaWAN® WM1302 possui versões SPI e USB nas bandas de frequência US915 e EU868, permitindo que você tenha uma ampla gama de opções de planos de frequência LoRaWAN®, incluindo EU868, US915, AS923, AS920, AU915, KR920 e IN865.
O módulo WM1302 possui certificação CE, FCC e Telec, o que ajuda a simplificar o processo de desenvolvimento e certificação dos dispositivos de gateway LoRaWAN®.
O WM1302 é projetado para aplicações M2M e IoT e pode ser amplamente aplicado em cenários que exigem gateway LPWAN. Ele é uma escolha perfeita para reduzir significativamente as dificuldades técnicas e o tempo consumido ao desenvolver dispositivos de gateway LoRa®, incluindo gateway LoRaWAN®, hotspots etc.
Recursos
- Alimentado pelo chip LoRa® de banda base Semtech® SX1302, com consumo de energia extremamente baixo e alto desempenho.
- Formato mini-PCIe com o padrão de dedo dourado de 52 pinos, fácil de integrar com vários dispositivos de gateway.
- Temperatura de operação ultrabaixa, sem necessidade de dissipação de calor adicional, reduzindo o tamanho do gateway LoRaWAN®.
- Alta sensibilidade até -139 dBm @SF12 com front-end TX/RX SX1250; potência de TX de até 26 dBm @3.3V.
- Certificado com CE, FCC e TELEC. Simplifica o processo de certificação do produto final.
Visão Geral de Hardware
Diagrama

Pinagem


Mapeamento de Pinagem do Raspberry Pi
| 40 Pin No.(BOARD#) | GPIO Raspberry Pi (BCM#) | Pinagem do HAT WM1302 para Pi |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | NC |
| 2 | 5V | 5V |
| 3 | GPIO 2 | I2C_SDA |
| 4 | 5V | 5V |
| 5 | GPIO 3 | I2C_SCL |
| 6 | GND | GND |
| 7 | GPIO 4 | NC |
| 8 | GPIO 14 | GPS_RXD |
| 9 | GND | GND |
| 10 | GPIO 15 | GPS_TXD |
| 11 | GPIO 17 | SX1302_RESET Versão SPI: Ativo em ALTO Versão USB: Ativo em BAIXO |
| 12 | GPIO 18 | SX1262_BUSY |
| 13 | GPIO 27 | NC |
| 14 | GND | GND |
| 15 | GPIO 22 | NC |
| 16 | GPIO 23 | SX1262_DIO1 |
| 17 | 3.3V | NC |
| 18 | GPIO 24 | SX1262_DIO2 |
| 19 | GPIO 10 | SPI_MOSI |
| 20 | GND | GND |
| 21 | GPIO 9 | SPI_MISO |
| 22 | GPIO 25 | GPS_RST |
| 23 | GPIO 11 | SPI_SCK |
| 24 | GPIO 8 | SX1302_CS |
| 25 | GND | GND |
| 26 | GPIO 7 | NC |
| 27 | GPIO 0 | I2C_SDA(EEPROM) |
| 28 | GPIO 1 | I2C_SCL(EEPROM) |
| 29 | GPIO 5 | SX1262_RST |
| 30 | GND | GND |
| 31 | GPIO 6 | SX1262_CS |
| 32 | GPIO 12 | GPS_WAKE_UP |
| 33 | GPIO 13 | NC |
| 34 | GND | GND |
| 35 | GPIO 19 | NC |
| 36 | GPIO 16 | NC |
| 37 | GPIO 26 | NC |
| 38 | GPIO 20 | NC |
| 39 | GND | GND |
| 40 | GPIO 21 | NC |
Especificações
| Região | EU868 | US915 |
|---|---|---|
| Frequência | 863-870MHz | 902-928MHz |
| Sensibilidade | -125dBm @125K/SF7 -139dBm @125K/SF12 | -125dBm @125K/SF7 -139dBm @125K/SF12 |
| Potência de TX | 26 dBm (com alimentação de 3,3 V) | 25 dBm (com alimentação de 3,3 V) |
| LEDs | Alimentação: Verde Configuração: Vermelho TX: Verde RX: Azul | |
| Fator de Forma | Mini PCIe, Dedo Dourado de 52 pinos | |
| Consumo de Energia (versão SPI) | Standby: 7.5 mA TX potência máxima: 415 mA RX: 40 mA | |
| Consumo de energia (versão USB) | Standby: 20 mA TX potência máxima: 425 mA RX: 53 mA | |
| LBT(Listen Before Talk) | Suporta | |
| Conector da antena | U.FL | |
| Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
| Dimensões | 30 mm (largura) × 50.95 mm (comprimento) | |
| Certificação | CE | |
Aplicação
-
Desenvolvimento de dispositivos Gateway LPWAN
-
Qualquer desenvolvimento de aplicação de comunicação sem fio de longa distância
-
Aprendizado e pesquisa de aplicações LoRa® e LoRaWAN®
Dimensão

Primeiros Passos
Diferença entre a versão SPI e a versão USB
Para o WM1302 LoRaWAN® Gateway Module versão SPI, os chips Semtech SX1302 e SX126x são conectados ao Raspberry Pi via o mesmo barramento SPI com diferentes pinos de chip select(CS).
Para o WM1302 LoRaWAN® Gateway Module versão USB, os chips Semtech SX1302 e SX126x são conectados a um MCU STM32L4, e este MCU programado de fábrica funcionará como um dispositivo USB, tornando-se uma ponte entre o Raspberry Pi e o SX1302/SX126x.
Início rápido com WM1302
Hardware necessário
-
WM1302 LoRaWAN® Gateway Module
-
Placas Raspberry Pi com conector GPIO de 40 pinos (por exemplo, Raspberry Pi 4B ou Raspberry 3B+)
-
WM1302 Pi Hat para Raspberry Pi
-
Fonte de alimentação para Raspberry Pi
-
Uma antena LoRa®
-
Um cartão SD de 8G ou maior e um leitor de cartões
-
Um cabo USB Tipo C se estiver usando o WM1302 LoRaWAN® Gateway Module versão USB
Software necessário
-
Última imagem do Raspberry Pi OS: Raspberry Pi OS Lite é recomendado
-
Balena Etcher: Para gravar a imagem do Raspberry Pi OS no cartão SD
-
putty: Para conectar ao Raspberry Pi via SSH no Windows
- Versão SPI do WM1302
- WM1302 USB Version
Etapa 1. Montar o WM1302 Raspberry Pi Hat e instalar o módulo WM1302
Desligue o Raspberry Pi primeiro, insira o módulo WM1302 no Pi Hat como na figura a seguir e prenda-o com parafusos.

Etapa 2. Habilitar as interfaces I2C e SPI do Raspbian
O módulo WM1302 se comunica com o Raspberry Pi através das interfaces SPI e I2C. Porém, essas duas interfaces não estão habilitadas por padrão no Raspbian, então o desenvolvedor precisa habilitá-las antes de usar o WM1302. Aqui, apresentamos uma forma via linha de comando para habilitar as interfaces SPI e I2C.
Primeiro, faça login no Raspberry Pi via SSH ou usando um monitor (não use o console serial, pois o módulo GPS no Pi Hat assume os pinos UART de hardware do Pi), depois digite sudo raspi-config na linha de comando para abrir a Ferramenta de Configuração de Software do Raspberry Pi:
sudo raspi-config

-
Selecione
Interface Options -
Selecione
SPI, depois selecioneYespara habilitá-lo -
Selecione
I2C, depois selecioneYespara habilitá-lo -
Selecione
Serial Port, depois selecioneNopara "Would you like a login shell..." e selecioneYespara "Would you like the serial port hardware..." -
Depois disso, reinicie o Raspberry Pi para garantir que essas configurações funcionem.
Etapa 3. Obter e compilar o código-fonte do SX1302
Agora vamos instalar o git e fazer o download do sx1302_hal (biblioteca e programas para o SX1302 LoRa Gateway) do GitHub:
sudo apt update
sudo apt install -y git
cd ~
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
Vá para a pasta sx1302_hal e compile tudo:
cd ~/sx1302_hal
make
Etapa 4. Executar o packet forwarder Semtech SX1302
Copie reset_lgw.sh para a pasta packet_forwarder e modifique o reset pin para o SX1302 e SX1261 no script reset_lgw.sh com o editor de texto nano:
cp tools/reset_lgw.sh packet_forwarder/
cd packet_forwarder
nano tools/reset_lgw.sh
Você verá o reset pin padrão como a seguir:
# GPIO mapping has to be adapted with HW
#
SX1302_RESET_PIN=23 # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=18 # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=22 # SX1261 reset (LBT / Spectral Scan)
AD5338R_RESET_PIN=13 # AD5338R reset (full-duplex CN490 reference design)
Aqui usamos o comando cat /sys/kernel/debug/gpio, que é uma interface de depuração fornecida pelo sistema de arquivos debugfs do kernel. Ele é usado principalmente para monitorar o status em tempo real de todos os pinos GPIO no Raspberry Pi.
gpiochip0 é o que realmente nos interessa: o módulo WM1302 se conecta ao Raspberry Pi através do conector de 40 pinos do Pi HAT, e tudo isso é gerenciado por esse controlador.
pi@raspberrypi:~/sx1302_hal/packet_forwarder $ cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip0: GPIOs 571-624, parent: platform/1f000d0000.gpio, pinctrl-rp1:
gpio-571 (ID_SDA )
gpio-572 (ID_SCL )
gpio-573 (GPIO2 )
gpio-574 (GPIO3 )
gpio-575 (GPIO4 )
gpio-576 (GPIO5 )
gpio-577 (GPIO6 )
gpio-578 (GPIO7 |spi0 CS1 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-579 (GPIO8 |spi0 CS0 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-580 (GPIO9 )
gpio-581 (GPIO10 )
gpio-582 (GPIO11 )
gpio-583 (GPIO12 )
gpio-584 (GPIO13 )
gpio-585 (GPIO14 )
gpio-586 (GPIO15 )
gpio-587 (GPIO16 )
gpio-588 (GPIO17 )
gpio-589 (GPIO18 )
gpio-590 (GPIO19 )
gpio-591 (GPIO20 )
gpio-592 (GPIO21 )
gpio-593 (GPIO22 )
gpio-594 (GPIO23 )
gpio-595 (GPIO24 )
gpio-596 (GPIO25 )
gpio-597 (GPIO26 )
gpio-598 (GPIO27 )
gpio-599 (PCIE_RP1_WAKE )
gpio-600 (FAN_TACH )
gpio-601 (HOST_SDA )
gpio-602 (HOST_SCL )
gpio-603 (ETH_RST_N |phy-reset ) out hi ACTIVE LOW
gpio-604 (- )
gpio-605 (CD0_IO0_MICCLK |cam0_reg ) out lo
gpio-606 (CD0_IO0_MICDAT0 )
gpio-607 (RP1_PCIE_CLKREQ_N )
gpio-608 (- )
gpio-609 (CD0_SDA )
gpio-610 (CD0_SCL )
gpio-611 (CD1_SDA )
gpio-612 (CD1_SCL )
gpio-613 (USB_VBUS_EN )
gpio-614 (USB_OC_N )
gpio-615 (RP1_STAT_LED |PWR ) out hi ACTIVE LOW
gpio-616 (FAN_PWM )
gpio-617 (CD1_IO0_MICCLK |cam1_reg ) out lo
gpio-618 (2712_WAKE )
gpio-619 (CD1_IO1_MICDAT1 )
gpio-620 (EN_MAX_USB_CUR )
gpio-621 (- )
gpio-622 (- )
gpio-623 (- )
gpio-624 (- )
Se o seu sistema não montar automaticamente o debugfs, você deve montá-lo manualmente primeiro:
sudo mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
De acordo com as informações, podemos descobrir a relação entre os pinos GPIO gpio-588, gpio-589, gpio-576 e seu índice físico correspondente (GPIO17), (GPIO18), (GPIO5).
Consulte a tabela Raspberry Pi Pinout Mapping para os mapeamentos completos dos pinos GPIO.
Modifique o SX1302_RESET_PIN, SX1302_POWER_EN_PIN e SX1261_RESET_PIN com base nas informações de GPIO que obtivemos, como a seguir:
# GPIO mapping has to be adapted with HW
#
SX1302_RESET_PIN=588 # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=589 # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=576 # SX1261 reset (LBT / Spectral Scan)
AD5338R_RESET_PIN=13 # AD5338R reset (full-duplex CN490 reference design)
Salve essas alterações pressionando CTRL + x, seguido de y e Enter para fechar o editor de texto.
Você também pode consultar o script completo abaixo:reset_lgw.sh
#!/bin/sh
# This script is intended to be used on SX1302 CoreCell platform, it performs
# the following actions:
# - export/unpexort GPIO23 and GPIO18 used to reset the SX1302 chip and to enable the LDOs
# - export/unexport GPIO22 used to reset the optional SX1261 radio used for LBT/Spectral Scan
#
# Usage examples:
# ./reset_lgw.sh stop
# ./reset_lgw.sh start
# GPIO mapping has to be adapted with HW
#
SX1302_RESET_PIN=588 # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=589 # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=576 # SX1261 reset (LBT / Spectral Scan)
AD5338R_RESET_PIN=13 # AD5338R reset (full-duplex CN490 reference design)
WAIT_GPIO() {
sleep 0.1
}
init() {
# setup GPIOs
echo "$SX1302_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/export; WAIT_GPIO
echo "$SX1261_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/export; WAIT_GPIO
echo "$SX1302_POWER_EN_PIN" > /sys/class/gpio/export; WAIT_GPIO
echo "$AD5338R_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/export; WAIT_GPIO
# set GPIOs as output
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$SX1302_RESET_PIN/direction; WAIT_GPIO
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$SX1261_RESET_PIN/direction; WAIT_GPIO
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$SX1302_POWER_EN_PIN/direction; WAIT_GPIO
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio$AD5338R_RESET_PIN/direction; WAIT_GPIO
}
reset() {
echo "CoreCell reset through GPIO$SX1302_RESET_PIN..."
echo "SX1261 reset through GPIO$SX1302_RESET_PIN..."
echo "CoreCell power enable through GPIO$SX1302_POWER_EN_PIN..."
echo "CoreCell ADC reset through GPIO$AD5338R_RESET_PIN..."
# write output for SX1302 CoreCell power_enable and reset
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$SX1302_POWER_EN_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$SX1302_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio$SX1302_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio$SX1261_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$SX1261_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio$AD5338R_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio$AD5338R_RESET_PIN/value; WAIT_GPIO
}
term() {
# cleanup all GPIOs
if [ -d /sys/class/gpio/gpio$SX1302_RESET_PIN ]
then
echo "$SX1302_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/unexport; WAIT_GPIO
fi
if [ -d /sys/class/gpio/gpio$SX1261_RESET_PIN ]
then
echo "$SX1261_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/unexport; WAIT_GPIO
fi
if [ -d /sys/class/gpio/gpio$SX1302_POWER_EN_PIN ]
then
echo "$SX1302_POWER_EN_PIN" > /sys/class/gpio/unexport; WAIT_GPIO
fi
if [ -d /sys/class/gpio/gpio$AD5338R_RESET_PIN ]
then
echo "$AD5338R_RESET_PIN" > /sys/class/gpio/unexport; WAIT_GPIO
fi
}
case "$1" in
start)
term # just in case
init
reset
;;
stop)
reset
term
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac
exit 0
Escolha o server_address do LoRaWAN Network Server de sua preferência e o gateway EUI gateway_ID no global_conf.json.sx1250.xxxxx correspondente com base no módulo que você está usando, e modifique a up/down port para 1700. Em seguida, execute o seguinte código para iniciar o concentrador:
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
# Please select one of the following comands based on your module
# for WM1302 LoRaWAN Gateway Module (SPI) - EU868
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868
# for WM1302 LoRaWAN Gateway Module (SPI) - US915
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915
Etapa 1. Montar o WM1302 Raspberry Pi Hat e instalar o módulo WM1302
Primeiro, desligue a Raspberry Pi, insira o módulo WM1302 no Pi Hat como na figura a seguir e parafuse-o. Conecte sua porta Type C a uma das portas USB da Raspberry Pi com um cabo USB Type C.

Etapa 2. Habilitar as interfaces I2C e SPI no Raspbian
O módulo WM1302 se comunica com a Raspberry Pi usando SPI e I2C. Porém, essas duas interfaces não vêm habilitadas por padrão no Raspbian, então o desenvolvedor precisa habilitá-las antes de usar o WM1302. Aqui, apresentamos uma forma via linha de comando para habilitar as interfaces SPI e I2C.
Primeiro, faça login na Raspberry Pi via SSH ou usando um monitor (não use o console serial, pois o módulo GPS no Pi Hat assume os pinos UART de hardware da Pi), e então digite sudo raspi-config na linha de comando para abrir a Ferramenta de Configuração de Software da Raspberry Pi:
sudo raspi-config

-
Selecione
Interface Options -
Selecione
SPIe, em seguida, selecioneYespara habilitá-lo -
Selecione
I2Ce, em seguida, selecioneYespara habilitá-lo -
Selecione
Serial Port, depois selecioneNopara "Would you like a login shell..." e selecioneYespara "Would you like the serial port hardware..." -
Depois disso, reinicie a Raspberry Pi para garantir que essas configurações entrem em vigor.
Etapa 3. Obter e compilar o código-fonte do SX1302
Agora vamos instalar o git e baixar o sx1302_hal (biblioteca e programas para o Gateway LoRa SX1302) do GitHub:
sudo apt update
sudo apt install -y git
cd ~
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
Vá para a pasta sx1302_hal e compile tudo:
cd ~/sx1302_hal
make
Etapa 4. Executar o packet forwarder Semtech SX1302
Para obter a porta USB específica, siga as etapas abaixo:
lsusb
No meu caso, o ID de Product do nosso módulo WM1302 é 8047
pi@raspberrypi:~/sx1302_hal/packet_forwarder $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 2886:8047 Seeed Technology Co., Ltd. WM1302 USB Port
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Então obtenha o dispositivo USB com o Product ID 8047.
sudo dmesg | grep 8047
sudo modprobe cdc_acm
No meu caso, o número da porta USB é 1-1.3.
pi@raspberrypi:~/sx1302_hal/packet_forwarder $ sudo dmesg | grep 8047
[ 215.459617] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2886, idProduct=8047, bcdDevice= 2.00
Agora podemos obter a porta do dispositivo usando:
sudo dmesg | grep 1-1.3
pi@raspberrypi:~/sx1302_hal/packet_forwarder $ sudo dmesg | grep 1-1.3
[ 215.364299] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 215.459617] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2886, idProduct=8047, bcdDevice= 2.00
[ 215.459643] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 215.459657] usb 1-1.3: Product: WM1302 USB Port
[ 215.459669] usb 1-1.3: Manufacturer: SEEED
[ 215.459680] usb 1-1.3: SerialNumber: 4E100336FF7F
[ 215.543301] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Então, no meu caso, o dispositivo USB é ttyACM0. A configuração de dispositivo USB padrão em global_conf.json.sx1250.xxxxx.USB é ttyACM0, portanto não precisamos fazer nada aqui.
Se o seu dispositivo usar outra porta USB, podemos usar o comando sed sed -i 's/search_string/replacement_string/g' filename para modificar o arquivo de configuração global_conf.json.sx1250.xxxxx.USB para a região correspondente.
Escolha o server_address do LoRaWAN Network Server de sua preferência e o gateway EUI gateway_ID no global_conf.json.sx1250.xxxxx correspondente com base no módulo que você está usando, e modifique a up/down port para 1700. Em seguida, execute o seguinte código para iniciar o concentrador:
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
# Please select one of the following comands based on your module
# for WM1302 LoRaWAN Gateway Module (USB) - EU868
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB
# for WM1302 LoRaWAN Gateway Module (USB) - US915
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915.USB
Agora, o packet forwarder já consegue ser executado corretamente. Para encaminhar dados com sucesso para o nosso LoRaWAN Network Server (por exemplo, TTN ou ChripStack), ainda precisamos fazer algumas configurações no lado do servidor.
Para isso, primeiro precisamos registrar o Raspberry Pi Gateway que acabamos de construir em nosso LoRa Network Server. Tomando o TTN como exemplo, faça login no console do TTN, clique no botão Gateways no painel do lado esquerdo e clique em Register gateway. Preencha o Gateway EUI, o Gateway Server address e o Frequency plan, deixando as outras opções com as configurações padrão.
-
Gateway EUI: Um identificador exclusivo de 64 bits para o seu gateway.
-
Gateway Server address: A URL do cluster no qual o network server está implantado (
eu1.cloud.thethings.network, por exemplo). -
Frequency plan: Configure o plano de frequência correspondente com base na sua região.
Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2-recommended)para a Europa,United States 902-928 MHz, FSB 2para os EUA.

Depois de registrar o gateway com sucesso, pressione CTRL + c para parar o lora_pkt_fwd, em seguida edite e verifique o arquivo de configuração global_conf.json.sx1250.xxxx para garantir que as entradas "gateway_ID" e "server_address" correspondam exatamente às configurações no LNS.
...
"gateway_conf": {
"gateway_ID": "AA555A0000000000",
/* change with default server address/ports */
"server_address": "eu1.cloud.thethings.network",
"serv_port_up": 1700,
"serv_port_down": 1700,
...
Reinicie o lora_pkt_fwd usando o comando ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.xxxxx, e você deverá conseguir ver que o seu Raspberry Pi Gateway está conectado ao TTN.
FAQ
Por que meus dispositivos não conseguem ingressar no network server mesmo com todas as configurações corretas?
Observamos que certos módulos (versão USB WM1302-US915) podem falhar ao transmitir corretamente pacotes de dados downlink devido a diferenças de hardware. Para corrigir esse problema, modifique o valor da macro TX_JIT_DELAY (você pode encontrar essa macro em /sx1302_hal/packet_forwarder/src/jitqueue.c) de 40000 para 120000 e refaça o build do sx1302_hal.
Fontes
Certificados
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Envie qualquer problema técnico para o nosso fórum.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.