Pular para o conteúdo principal

Wifi Shield V1.2

Este shield WiFi apresenta o módulo TCP/IP RN171 para permitir que seu Arduino/Seeeduino se conecte a redes sem fio até 802.11b/g. O protocolo de comunicação padrão do shield com o Arduino é UART/Serial, e você pode selecionar quais pinos digitais (D0 a D7) usar para RX e TX com duas fileiras de jumpers que incorporamos. O shield também possui dois conectores Grove on-board para I2C e Serial para permitir que o shield seja usado com qualquer um de nossos dispositivos Grove. Uma antena on-board permite que o shield cubra uma faixa mais ampla e transmita sinais mais fortes. O módulo RN171 suporta os protocolos de comunicação TCP, UDP, FTP e HTTP para atender às necessidades da maioria dos projetos de rede sem fio e Internet das Coisas (IoT), por exemplo redes de casas inteligentes, controle de robôs, estações meteorológicas pessoais. O shield é muito bem documentado com nossos exemplos abaixo e seu manual do usuário.

Especificação

ItemValor
Tensão de operação3.3~5.5 V
Placa compatível diretamenteArduino Uno/Seeeduino
Corrente25~400mA
Potência de transmissão0-10 dBm
Frequência2402~2480 MHz
Canal0~13
Taxa de rede1-11 Mbps para 802.11b/6-54Mbps para 802.11g
Dimensões60X56X19 mm
Peso líquido24±1 g
Autenticação WiFi seguraWEP-128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Aplicações de rede integradasCliente DHCP, cliente DNS, ARP, ICMP ping, FTP, TELNET, HTTP, UDP, TCP
CertificaçãoRN171 : FCC, CE

Interface e Componentes do Shield

O shield WiFi é compatível com qualquer placa de desenvolvimento Arduino/Seeeduino, pois requer apenas dois pinos digitais de sua escolha entre D0-D7 para comunicação UART/serial. Para instalar, simplesmente empilhe o shield sobre a placa Arduino/Seeeduino.

Visão geral

1.Conexões Serial Peripheral Interface (SPI) (MOSI, SCK, MISO): Esses pinos não estão conectados a nenhum dos pinos do Arduino, eles são independentes e o nível lógico de saída/entrada deles é 3,3 V. Eles podem ser usados para se comunicar com o Arduino via SPI, mas será necessário um conversor de nível lógico de 3,3 V entre esses pinos e os do Arduino. A taxa de dados no modo SPI pode chegar a 2 Mbps. RES_Wifi: O Wifi shield possui um "Botão de Reset" on-board para o módulo RN-171, você também pode reiniciar o RN-171 via software enviando o comando de reset. Adicionalmente, se você quiser conectar este pino ao pino digital 6 do Arduino, simplesmente solde o pad rotulado como "P5" no shield.

2.RN171: um módulo sem fio de consumo de energia super baixo com pilha TCP/IP integrada.

3.Antena: conector I.PEX.

4.Seção de breakout do RN171: O módulo RN171 possui seus próprios pinos de entrada analógica e GPIO, aos quais o shield fornece acesso por meio desta seção de breakout. Os pinos GPIO (IO3, IO7, IO8 e IO9) são tolerantes a 3,3 V enquanto os pinos de entrada analógica (S_0 e S_1) podem ler 0-400 mV (não exceder 1,2 V). O RN171 pode ser configurado para usar esses pinos por software ou eles podem ser conectados a outros pinos para usar outras funções do RN171, como modo adhoc. A tensão de VCC depende da alimentação do WiFi shield.

5.Área de seleção UART/Serial: Duas fileiras de jumpers permitem que você selecione quais pinos RX e TX deseja usar para se comunicar com o Arduino.

6.Conectores Grove: Grove analógico I2C (se estiver usando Arduino UNO ou Seeeduino) para os pinos A4&A5 e Grove serial digital para D8&D9. A tensão VCC depende da fonte de alimentação da placa.

Pinos Usados / Compatibilidade do Shield

O shield WiFi usa quaisquer dois pinos digitais de sua escolha entre D0 e D7 para se comunicar com o módulo WiFi RN171, porém tenha em mente que D0 e D1 são usados pelo Arduino para fins de programação e comunicação serial e usá-los pode interferir com essas duas funções.

Nos códigos de exemplo desta página usamos D2 e D3 como RX e TX para o shield. Nesse caso, os jumpers devem ser conectados como mostrado abaixo:

D2 selecionado para WIFI_TX, D3 selecionado para WIFI_RX

Módulo WiFi RN171

O RN-171 é um módulo de rede sem fio TCP/IP completo e autônomo. Devido ao seu pequeno formato e consumo de energia extremamente baixo, o RN-171 é perfeito para aplicações móveis sem fio. Ele incorpora um rádio de 2,4 GHz, processador SPARC de 32 bits, pilha TCP/IP, relógio em tempo real, acelerador criptográfico, gerenciamento de energia e interfaces para sensores analógicos.

Na configuração mais simples o hardware requer apenas quatro conexões (PWR, TX, RX e GND) para criar uma conexão de dados WiFi sem fio. Adicionalmente, as entradas de sensor analógico do RN171 podem ser usadas como pinos de entrada analógica, sua faixa é de 0-400 mV (não exceder 1,2 V CC).

Alimentação: A tensão de operação do módulo RN-171 é tipicamente 3,3 VCC, portanto um regulador de tensão e um tradutor de nível lógico são projetados no WiFi shield. O regulador LD1117 no shield converte para 3,3 VCC, que alimenta o módulo RN171. Entretanto, devido ao esquema de julgamento automático da fonte de alimentação, o RN-171 pode ser alimentado tanto pelo pino 3V3 quanto pelo pino 5V. Mas a alimentação será de 5 V se forem fornecidos tanto 3,3 V quanto 5 V para a placa. Se estiver usando com uma placa Arduino/Seeeduino simplesmente empilhe o WiFi shield sobre a placa.

Diagrama de como o módulo RN171 é interligado ao Arduino

GPIO_6 : O pino GPIO6 do módulo WiFi RN171 está por padrão conectado somente ao LED rotulado D5 no WiFi shield. Este LED é usado para exibir o status da conexão ao Ponto de Acesso (AP). Porém, se você quiser conectar o GPIO6 ao pino digital 5 do Arduino, simplesmente solde o pad rotulado como "P6" no WiFi shield.

Indicadores de Status por LED

RótuloDescriçãoStatusConexão de Hardware
D5LED verde. Indica o status de associação.OFF: significa que o módulo não está associado a uma rede.
Solid ON: indica que está associado e o acesso à Internet está OK
Conectado ao GPIO6 do módulo RN171
D1LED vermelho. Indica o status da conexão TCP/IP.Solid ON: conectado via TCP.
Fast Toggle (2 times/second): Sem endereço IP ou o módulo está em modo de comando.
Slow Toggle (once/second): Endereço IP está OK.
Conectado ao GPIO4 do módulo RN171
RSTLED vermelho. Status de reset do módulo WiFi.Solid ON: O botão de reset (WIFI_RST) está sendo pressionado.Conectado ao Reset do módulo RN171.
PWRLED verde. Indica o status de energização do módulo WiFi.Solid ON: O módulo/shield está energizado.Conectado à saída de 3,3 V do regulador de tensão LD1117.

Biblioteca WiFi

Criamos uma biblioteca para ajudá-lo a fazer a interface com o shield; nesta seção mostraremos como configurar a biblioteca e apresentaremos algumas das funções.

Configuração

1.Baixe o código da biblioteca como um arquivo zip da página do Wifi Shield no github.

2.Descompacte o arquivo baixado na sua pasta …/arduino/libraries/ .

3.Renomeie a pasta descompactada para "WifiShield"

4.Inicie a IDE do Arduino (ou reinicie se ela já estiver aberta).

Funções

Estas são as funções mais importantes/úteis da biblioteca; convidamos você a olhar os arquivos .h para ver todas as funções disponíveis.

Join()

  • Descrição:
    • Usada para ingressar em um ponto de acesso WiFi
  • Sintaxe:
    • join(const char ssid, const charphrase, int auth)
  • Parâmetros:
    • ssid: O nome do ponto de acesso ao qual você deseja que o shield se conecte
    • phrase: A senha/frase do ponto de acesso ao qual você deseja que o shield se conecte
    • auth: O tipo de autenticação do ponto de acesso ao qual você deseja que o shield se conecte. Pode ser uma das seguintes constantes:
      • WIFLY_AUTH_OPEN
      • WIFLY_AUTH_WEP
      • WIFLY_AUTH_WPA1
      • WIFLY_AUTH_WPA1_2
      • WIFLY_AUTH_WPA2_PSK
      • WIFLY_AUTH_ADHOC
  • Retorno:
    • boolean: true se a conexão ao ponto de acesso foi bem-sucedida, false caso contrário.
  • Exemplo:
#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

SoftwareSerial uart(2, 3); // create a serial connection to the WiFi shield TX and RX pins.
WiFly wifly(&uart); // create a WiFly library object using the serial connection to the WiFi shield we created above.

void setup()
{
uart.begin(9600); // start the serial connection to the shield
Serial.begin(9600); // start the Arduino serial monitor window connection
wifly.reset(); // reset the shield
while(wifly.join("mySSID","mySSIDpassword",WIFLY_AUTH_WPA2_PSK) == false)
{
Serial.println("Failed to connect to accesspoint. Will try again.");
}
Serial.println("Connected to access point!");
}

void loop()
{

}

Receive()

  • Descrição:

    • Pode ser usada para ler dados do shield, uma alternativa para a função read() do Arduino.
  • Sintaxe:

    • receive(uint8_t *buf, int len, int timeout)
  • Parâmetros:

    • buf: Um array buffer onde os bytes lidos do shield são armazenados.
    • len: O comprimento/tamanho do array buffer
    • timeout: Um valor de tempo limite para saber quando parar de tentar ler.
  • Retorno:

    • int: O número de bytes lidos do shield.
  • Exemplo:

      char c;
    while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) {
    Serial.print((char)c);
    }

    Veja o sketch File->Examples->WiFi_Shield->wifly_test para um exemplo completo.

SendCommand()

  • Descrição:
    • Algumas das nossas funções (por exemplo, join(), reboot(), save()) atuam como encapsuladores para os comandos de texto listados no manual do usuário do módulo RN171. A função sendCommand() permite que você crie sua própria função encapsuladora se as nossas não atenderem às suas necessidades.
  • Sintaxe:
    • sendCommand(const char cmd, const charack, int timeout)
  • Parâmetros:
    • cmd: Qualquer comando do manual do usuário do RN-171.
    • ack: A string de retorno esperada do comando
    • timeout: O tempo permitido antes de considerar a saída uma requisição/resposta inválida
  • Retorno:
    • boolean: true se o WiFi shield respondeu com a string ack, false caso contrário.
  • Exemplo:
// our join() function is wrapper for the join command, as seen below.
//The string "Associated" is what the user manual says the RN171 will return on success.
if(sendCommand("join\r", "Associated",DEFAULT_WAIT_RESPONSE_TIME*10))
{
// joined
}else{
// not able to join
}

Veja o sketch File->Examples->WiFi_Shield->wifly_test para um exemplo completo.

Exemplos/Aplicações do WiFi Shield

Exemplo 1: Enviar comandos para o WiFi Shield e receber resposta pela janela do Monitor Serial do Arduino

O módulo RN-171 do WiFi shield é configurado enviando-lhe os comandos encontrados em seu datasheet. Você pode escrever um sketch para enviar os comandos automaticamente, mas este é um ótimo exemplo pelo qual recomendamos que você passe, porque ele ensinará exatamente como o WiFi shield e o RN-171 funcionam.

Para prosseguir siga os passos abaixo, também criamos um vídeo se você preferir assistir

Vídeo - Introdução ao WiFi Shield do Seeeduino.

Passo 1: Configuração dos Jumpers do WiFi Shield

Posicione os jumpers no WiFi shield de forma que o pino digital 2 (D2) seja selecionado para WIFI_TX, e o pino digital 3 (D3) seja selecionado para WIFI_RX, como mostrado na foto abaixo. Estes são os pinos que usaremos para enviar e receber informações do RN-171.

Passo 2: Software/Código

No sketch abaixo criamos um objeto UART para nos permitir enviar e receber dados do RN-171/WiFi Shield. Em seguida usamos esse objeto em conjunto com a biblioteca WiFly para enviar dados para o shield. O objeto Serial do Arduino é usado para imprimir os dados que recebemos do shield e para receber os comandos que queremos enviar ao shield via objeto WiFly/UART.

Carregue o seguinte código na sua placa Arduino:

#include <Arduino.h>

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

// set up a new serial port.
SoftwareSerial uart(2, 3); // create a serial connection to the WiFi shield TX and RX pins.
WiFly wifly(&uart); // create a WiFly library object using the serial connection to the WiFi shield we created above.

void setup()
{
uart.begin(9600); // start the serial connection to the shield
Serial.begin(9600); // start the Arduino serial monitor window connection
delay(3000); // wait 3 second to allow the serial/uart object to start
}

void loop()
{

while (wifly.available()) // if there is data available from the shield
{
Serial.write(wifly.read()); // display the data in the Serial monitor window.
}

while (Serial.available()) // if we typed a command
{
wifly.write(Serial.read()); // send the command to the WiFi shield.
}
}

Passo 3: Entrando no Modo de Comando

O módulo WiFly RN-171 no WiFi shield pode operar em dois modos: dados e comando. Quando está em modo de dados, o shield é capaz de receber e iniciar conexões. Quando está em modo de comando, podemos configurar o módulo usando os comandos listados em seu datasheet.

Para entrar no modo de comando, siga estes passos:

1.Abra o Monitor Serial do Arduino. 2.Defina o monitor serial para "No line ending", taxa de baud em 9600. 3.Digite "$$" no Monitor Serial do Arduino e pressione Enter. 4.O módulo responderá com as letras "CMD", indicando que entrou no modo de comando.

Vamos em frente e testar alguns comandos, faça o seguinte:

1.Na janela do Monitor Serial do Arduino, selecione "Carriage return" e uma taxa de baud de 9600. 2.Agora digite cada um dos comandos da tabela abaixo no Monitor Serial do Arduino e pressione Enter. 3.O módulo emitirá uma resposta, conforme descrito na tabela, para cada comando.

ComandosDescrição
scanEste comando realiza uma varredura ativa de sondagem de pontos de acesso em todos os 13 canais. Quando você usa este comando, o módulo retorna o endereço MAC, intensidade do sinal, nome SSID e modo de segurança dos pontos de acesso que encontrar.
get ipEste comando exibe as configurações de endereço IP e número da porta

Para uma lista completa de comandos de configuração, consulte o Guia de Referência do RN-171 a partir da página 11.

Exemplo 2: Conectar a um Ponto de Acesso / Roteador de Internet

Neste exemplo mostraremos como conectar o WiFi shield a um ponto de acesso (seu roteador de internet) com e sem você digitar os comandos necessários:

Conectando Digitando Comandos

Esta seção ensinará como conectar o WiFi shield a um ponto de acesso usando comandos do datasheet do RN-171; ao passar por esta seção você saberá exatamente o que está acontecendo em segundo plano quando usa nossas bibliotecas WiFi para Arduino.

Faça o seguinte:

1.Carregue o código do Exemplo Um na sua placa Arduino

2.Entre no modo de comando: 1.Defina o monitor serial para "No line ending", taxa de baud em 9600. 2.Digite $$ no Monitor Serial do Arduino e pressione Enter.

3.Defina o monitor serial para "Carriage return".

4.Faça a varredura dos pontos de acesso disponíveis: 1.Digite scan e pressione Enter. A janela do Monitor Serial do Arduino exibirá uma lista de valores separados por vírgulas para cada ponto de acesso que o WiFi shield encontrou. Da esquerda para a direita, o terceiro valor é o modo de segurança, o último valor é o SSID. Este exemplo mostra um modo de segurança 4 com um nome de SSID MySSID: 01,01,-88,04,1104,1c,00,45:56:78:be:93:1f,MySSID

5.Na lista de pontos de acesso encontrados, encontre aquele que corresponde ao seu roteador de internet e anote o modo de segurança e o SSID, pois precisaremos desses dois valores para nos conectar a ele.

6.Defina o modo de segurança no shield: 1.Digite set wlan auth m. Substitua m pelo número do modo de segurança (neste exemplo seria 4) do ponto de acesso ao qual você deseja se conectar. 2.Os modos de segurança suportados pelo WiFi shield estão listados na Figura 1 abaixo.

7.Defina a frase do ponto de acesso 1.Digite set wlan phrase myPhrase. Substitua myPhrase pela senha/chave de segurança do seu ponto de acesso. Observação: se o tipo de segurança do seu ponto de acesso for WEP use key em vez de phrase no comando acima. 2.A frase do ponto de acesso (roteador de internet) é a senha que você usa para se conectar a ele a partir do seu PC. No Windows você pode encontrá-la como mostrado na imagem animada abaixo:

8.Entrar no ponto de acesso

1.Agora que definimos o tipo de segurança e a frase do ponto de acesso, podemos nos conectar a ele.

2.Digite join MySSID. Substitua MySSID pelo nome de broadcast do seu ponto de acesso.

3.A palavra "Associated!" será exibida na janela do Monitor Serial do Arduino se for bem-sucedido.

Uma descrição dos comandos que você digitou nos passos acima está disponível na tabela abaixo. Uma descrição mais detalhada de cada comando pode ser encontrada no manual do usuário do RN171.

NúmeroComandosDescrição
1scanEste comando realiza uma varredura ativa de sondagem de pontos de acesso em todos os 13 canais. Quando você usa este comando, o módulo retorna o endereço MAC, intensidade do sinal, nome SSID e modo de segurança dos pontos de acesso que encontrar.
2set wlan auth 4Encontre o valor que corresponde ao protocolo de segurança no seu ponto de acesso. Em seguida, diga ao WiFly qual protocolo de segurança usar, é o número mostrado na Figura 1 que corresponde ao protocolo de segurança do ponto de acesso. Aqui escolhemos "4".
3set wlan phrase seeed-mktDiga ao WiFi shield sua frase secreta.
4join SEEED-MKTDiga ao WiFi shield para se conectar; "SEEED-MKT" é o nome do ponto de acesso que escolhemos para conectar. Depois de enviar o comando, o módulo deve agora se conectar e imprimir informações sobre a conexão. (Se a conexão falhar, tente enviar o comando novamente até funcionar)

Figura 1

ValorModo de Autenticação
0Aberto (Padrão)
1WEP-128
2WPA1
3WPA1 e WPA2-PSK mistos
4WPA2-PSK
5Não usado
6Modo AD hoc (conectar a qualquer rede ad hoc)
8WPE-64

Conectando Usando Nossas Bibliotecas WiFi

Agora que você sabe como conectar a um ponto de acesso digitando cada comando, é hora de usar as bibliotecas e exemplos que fornecemos.

Para ver o código necessário para conectar a um ponto de acesso vá para "File -> Examples -> Wifi_Shield -> wifi_test". Altere o código para usar seu próprio SSID (nome do ponto de acesso) e KEY (senha do seu ponto de acesso), depois carregue o sketch para a sua IDE do Arduino.

#define SSID      " SEEED-MKT "
#define KEY " seeed-mkt "

Com o sketch enviado para a sua placa Arduino, abra a janela do monitor serial. Se o shield tiver conseguido se conectar ao ponto de acesso, uma mensagem "OK" será exibida junto com as informações de conexão resultantes do comando "get everything". Se o shield não conseguir se conectar ao ponto de acesso, uma mensagem "Failed" será exibida.

Configurando o Shield para Conectar ao Ligar

O shield pode ser configurado para se conectar ao ligar; você só precisa fazer isso uma vez:

1.Envie o comando "set wlan ssid mySSID" substituindo mySSID pelo seu SSID

2.Envie o comando "set wlan join 1".

3.Envie o comando "save".

Agora o shield irá se conectar ao ponto de acesso automaticamente ao ligar.

Uma descrição do que cada comando faz pode ser encontrada no datasheet do RN-171 e na tabela abaixo.

NúmeroComandosDescrição
1set wlan"ssid" é o nome do ponto de acesso ao qual você gostaria de se conectar automaticamente
2set wlan join 1Isso diz ao módulo para tentar conectar automaticamente ao SSID armazenado na memória.
3saveArmazena/Salva essas configurações no arquivo de configuração do WiFi

Definindo um Endereço IP Estático

Para fazer com que o shield obtenha um endereço IP estático do ponto de acesso, uma vez conectado ao ponto de acesso, envie os seguintes comandos:

NúmeroComandosDescrição
1set ip dhcp 0Desligar o DHCP.
2set ip addressDefina o endereço IP desejado.

Exemplo 3: Comunicando com a Rede (Introdução)

Este exemplo mostrará como um dispositivo como seu PC e/ou telefone pode se comunicar com o WiFi shield.

Siga estes passos:

1.Configure o módulo com os passos 1‑7 na seção do Exemplo 2 Connecting By Typing Commands

2.Defina a porta IP de escuta como "80" enviando o comando "set ip local 80"

3.Conecte/Associe seu shield a um ponto de acesso como mostrado no passo 8 na seção do Exemplo 2 Connecting By Typing Commands

4.Salve essas configurações enviando o comando "save"

5.Obtenha o endereço IP do seu shield com o comando "get ip". O endereço IP e a porta serão exibidos à direita de "IP=" na resposta (por exemplo, IP=192.168.0.10:80)

6.Abra seu navegador e digite o endereço IP do seu shield na barra de URL do navegador e pressione Enter para acessá‑lo.

7.A janela do monitor serial do seu Arduino exibirá uma resposta HTTP semelhante à mostrada abaixo. Estas são as informações que o navegador enviou ao shield para solicitar dados.

*OPEN*GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: en-US,en;q=0.8

O navegador agora está aguardando dados; o módulo WiFi pode enviar valores de sensores, servir páginas web ou quaisquer outros dados diretamente de volta ao navegador! Neste caso, o navegador está aguardando uma página web. Se o módulo WiFi responder com uma página em formato HTML, o navegador irá exibí‑la. Os próximos exemplos ensinarão como fazer todas essas coisas legais.

Exemplo 4: Usando o WiFi Shield como Servidor Web (Servindo Páginas Web a Partir do Shield)

Como você viu no Exemplo 3, um navegador de internet/web é capaz de se conectar ao WiFi shield. Uma vez que a conexão foi estabelecida (quando o navegador envia sua requisição HTTP), o WiFi shield pode então enviar código HTML de volta para o navegador exibir como uma página web. Neste exemplo você aprenderá o que é necessário para que o shield responda a um navegador web.

Passo 1: Código Arduino

Envie o código a seguir para sua placa Arduino, substituindo "myssid" e "mypassword" pelos valores do seu ponto de acesso, respectivamente:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "myssid"
#define KEY "mypassword"
// check your access point's security mode, mine was WPA20-PSK
// if yours is different you'll need to change the AUTH constant, see the file WiFly.h for avalable security codes
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

int flag = 0;

// Pins' connection
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // create a WiFi shield serial object
WiFly wifly(&wiflyUart); // pass the wifi siheld serial object to the WiFly class

void setup()
{
wiflyUart.begin(9600); // start wifi shield uart port

Serial.begin(9600); // start the arduino serial port
Serial.println("--------- WIFLY Webserver --------");

// wait for initilization of wifly
delay(1000);

wifly.reset(); // reset the shield
delay(1000);
//set WiFly params

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // set the local comm port to 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // do not send a default string when a connection opens
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *OPEN*\r"); // set the string that the wifi shield will output when a connection is opened
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");
char c;

while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // print the response from the get ip command
Serial.print((char)c);
}

Serial.println("Web server ready");

}

void loop()
{

if(wifly.available())
{ // the wifi shield has data available

if(wiflyUart.find("*OPEN*")) // see if the data available is from an open connection by looking for the *OPEN* string
{
Serial.println("New Browser Request!");
delay(1000); // delay enough time for the browser to complete sending its HTTP request string

// send HTTP header
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println("Content-Length: 244"); // length of HTML code
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();

// send webpage's HTML code
wiflyUart.print("<html>");
wiflyUart.print("<head>");
wiflyUart.print("<title>My WiFI Shield Webpage</title>");
wiflyUart.print("</head>");
wiflyUart.print("<body>");
wiflyUart.print("<h1>Hello World!</h1>");
wiflyUart.print("<h3>This website is served from my WiFi module</h3>");
wiflyUart.print("<a href=\"http://yahoo.com\">Yahoo!</a> <a href=\"http://google.com\">Google</a>");
wiflyUart.print("<br/><button>My Button</button>");
wiflyUart.print("</body>");
wiflyUart.print("</html>");

}
}

}

Passo 2: Obter o Endereço IP do Shield

Abra a janela do monitor serial e aguarde até que a mensagem "Web server ready" seja exibida. O monitor serial também exibirá o endereço IP do WiFi shield:

Passo 3: Visitando a página web

Agora acesse esse endereço IP no seu navegador. A página web abaixo deve ser exibida; ela contém um link para o Yahoo! e o Google e um botão que ainda não faz nada:

Quando a página web é acessada, a janela do monitor serial também exibirá a string "New Browser Request!", como mostrado abaixo:

Nota: No caso de alguns navegadores, como o Google Chrome, mesmo digitar a URL na barra já envia uma requisição de página web; isso ocorre porque esses navegadores tentam obter o título da página para a conveniência do usuário antes mesmo de ele/ela visitar a página.

Exemplo 5: Controlando os Pinos Digitais do Arduino a Partir de uma Página Web (Alternando LEDs a Partir de uma Página Web)

Neste exemplo criaremos uma página web com três botões para controlar três pinos digitais diferentes no Arduino.

Para este tutorial siga os passos abaixo. Também criamos um vídeo em que explicamos o código em mais detalhes.

Passo 1: Hardware

Conecte três LEDs e resistores aos pinos digitais 11, 12 e 13, como mostrado no esquema abaixo:

Passo 2: Sketch Arduino

Envie o código a seguir para sua placa Arduino, mas substitua "mySSID" e "myPassword" pelo nome SSID e senha do seu ponto de acesso:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// check your access point's security mode, mine was WPA20-PSK
// if yours is different you'll need to change the AUTH constant, see the file WiFly.h for avalable security codes
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

int flag = 0;

// Pins' connection
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // create a WiFi shield serial object
WiFly wifly(&wiflyUart); // pass the wifi siheld serial object to the WiFly class
char ip[16];

void setup()
{
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(11,LOW);

pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(12,LOW);

pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);

wiflyUart.begin(9600); // start wifi shield uart port

Serial.begin(9600); // start the arduino serial port
Serial.println("--------- WIFLY Webserver --------");

// wait for initilization of wifly
delay(1000);

wifly.reset(); // reset the shield
delay(1000);
//set WiFly params

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // set the local comm port to 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // do not send a default string when a connection opens
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *OPEN*\r"); // set the string that the wifi shield will output when a connection is opened
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");


wiflyUart.setTimeout(500);
if(!wiflyUart.find("IP="))
{
Serial.println("can not get ip");
while(1);;
}else
{
Serial.print("IP:");
}

char c;
int index = 0;
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // print the response from the get ip command
if(c == ':')
{
ip[index] = 0;
break;
}
ip[index++] = c;
Serial.print((char)c);

}
Serial.println();
while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0);;

Serial.println("Web server ready");

}

void loop()
{

if(wifly.available())
{ // the wifi shield has data available

if(wiflyUart.find("*OPEN*")) // see if the data available is from an open connection by looking for the *OPEN* string
{
Serial.println("New Browser Request!");
delay(1000); // delay enough time for the browser to complete sending its HTTP request string

if(wiflyUart.find("pin=")) // look for the string "pin=" in the http request, if it's there then we want to control the LED
{
Serial.println("LED Control");

// the user wants to toggle the LEDs
int pinNumber = (wiflyUart.read()-48); // get first number i.e. if the pin 13 then the 1st number is 1
int secondNumber = (wiflyUart.read()-48);
if(secondNumber>=0 && secondNumber<=9)
{
pinNumber*=10;
pinNumber +=secondNumber; // get second number, i.e. if the pin number is 13 then the 2nd number is 3, then add to the first number
}

digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber)); // toggle pin

// Build pinstate string. The Arduino replies to the browser with this string.
String pinState = "Pin ";
pinState+=pinNumber;
pinState+=" is ";
if(digitalRead(pinNumber)) // check if the pin is ON or OFF
{
pinState+="ON"; // the pin is on
}
else
{
pinState+="OFF"; // the pin is off
}
// build HTTP header Content-Length string.
String contentLength="Content-Length: ";
contentLength+=pinState.length(); // the value of the length is the lenght of the string the Arduino is replying to the browser with.

// send HTTP header
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println(contentLength); // length of HTML code
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();
// send response
wiflyUart.print(pinState);
}
else
{
// send HTTP header
wiflyUart.println("HTTP/1.1 200 OK");
wiflyUart.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
wiflyUart.println("Content-Length: 540"); // length of HTML code
wiflyUart.println("Connection: close");
wiflyUart.println();

// send webpage's HTML code
wiflyUart.print("<html>");
wiflyUart.print("<head>");
wiflyUart.print("<title>WiFi Shield Webpage</title>");
wiflyUart.print("</head>");
wiflyUart.print("<body>");
wiflyUart.print("<h1>LED Toggle Webpage</h1>");
// In the <button> tags, the ID attribute is the value sent to the arduino via the "pin" GET parameter
wiflyUart.print("<button id=\"11\" class=\"led\">Toggle Pin 11</button> "); // button for pin 11
wiflyUart.print("<button id=\"12\" class=\"led\">Toggle Pin 12</button> "); // button for pin 12
wiflyUart.print("<button id=\"13\" class=\"led\">Toggle Pin 13</button> "); // button for pin 13
wiflyUart.print("<script src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js\"></script>");
wiflyUart.print("<script type=\"text/javascript\">");
wiflyUart.print("$(document).ready(function(){");
wiflyUart.print("$(\".led\").click(function(){");
wiflyUart.print("var p = $(this).attr('id');"); // get id value (i.e. pin13, pin12, or pin11)
// send HTTP GET request to the IP address with the parameter "pin" and value "p", then execute the function
// IMPORTANT: dont' forget to replace the IP address and port with YOUR shield's IP address and port
wiflyUart.print("$.get(\"http://");
wiflyUart.print(ip);
wiflyUart.print(":80/a\", {pin:p},function(data){alert(data)});");// execute get request. Upon return execute the "function" (display an alert with the "data" send back to the browser.
wiflyUart.print("});");
wiflyUart.print("});");
wiflyUart.print("</script>");
wiflyUart.print("</body>");
wiflyUart.print("</html>");
}
Serial.println("Data sent to browser");
}
}

}

Passo 3: Janela do Monitor Serial

Abra a janela do monitor serial e aguarde a mensagem "Web server ready" ser exibida. O monitor serial também exibirá o endereço IP do WiFi shield:

Passo 4: Visite a Página Web

Acesse o endereço IP em um navegador web. Uma página com três botões, como a abaixo, deverá ser exibida. Clique nos botões para controlar os LEDs.

O Arduino também responderá de volta ao navegador web com o estado do pino, e o navegador exibirá isso em uma janela de alerta.

A janela do monitor serial também mostrará quando um navegador envia uma solicitação para visitar a página web ou controlar os pinos dos LEDs.

Exemplo 6: WiFi Shield e App Android

Aplicativo Android

Nós criamos um app Android que pode alternar os pinos digitais do Arduino através do WiFi shield; para ver como o app funciona e aprender sobre o código, assista ao vídeo neste link:

Software

Baixe o projeto/código-fonte do Android Studio a partir deste link:

File:WiFiShieldLEDControl.zip

Exemplo 7: Enviando Dados Para e Recuperando Dados De um Servidor Externo

O módulo RN-171 no WiFi shield tem a capacidade de atuar como um cliente HTML (basicamente um navegador web baseado em texto), isso significa que podemos usar o shield para enviar e receber dados de um servidor web. Neste exemplo você aprenderá a usar o shield com uma API (Application Programming Interface) web que exibe os dados de clima de qualquer cidade (isto é, temperatura, umidade etc.).

O nome da API que usaremos é OpenWeatherMap; quando você envia o nome de uma cidade e país para esse site, ele retorna uma string JSON com informações climáticas. Se você quiser exibir o clima de Londres, Reino Unido, por exemplo, você acessaria a seguinte URL http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London,uk, que retornaria uma string JSON como a seguinte, onde os dados de clima e outras informações estão embutidos.

{
"coord":{"lon":-0.13,"lat":51.51},
"sys":{"type":3,"id":60992,"message":0.0079,"country":"GB","sunrise":1421395087,"sunset":1421425352},
"weather":[{"id":802,"main":"Clouds","description":"scattered clouds","icon":"03n"}],
"base":"cmc stations",
"main":{
"temp":277.25,"humidity":79,"pressure":998.4,
"temp_min":277.25,"temp_max":277.25
},
"wind":{
"speed":2,"gust":5,"deg":180},
"rain":{"3h":0},"clouds":{"all":32},
"dt":1421372140,"id":2643743,"name":"London","cod":200
}

Passo 1: A URL

Vamos em frente e recuperar a string JSON de clima para São Francisco, EUA. A URL que nosso WiFi shield precisa acessar é a seguinte (você pode testá-la em seu navegador web):

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=San%20Francisco,US

Passo 2: O Código Arduino

A Seção 13 do manual do WiFly ensina diferentes maneiras de se conectar a um servidor web, mas em todos os casos precisamos especificar o nome do servidor (ou o endereço IP se o servidor não tiver um nome de domínio) e depois os dados que desejamos enviar.

Os comandos que precisamos enviar ao WiFi shield para receber a string JSON do servidor OpenWeatherMap são os seguintes:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// check your access point's security mode, mine was WPA20-PSK
// if yours is different you'll need to change the AUTH constant, see the file WiFly.h for avalable security codes
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

// Pins' connection
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // create a WiFi shield serial object
WiFly wifly(&wiflyUart); // pass the wifi siheld serial object to the WiFly class

void setup()
{



wiflyUart.begin(9600); // start wifi shield uart port

Serial.begin(9600); // start the arduino serial port
Serial.println("--------- OpenWeatherMap API --------");

// wait for initilization of wifly
delay(3000);

wifly.reset(); // reset the shield

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}


wifly.sendCommand("set ip proto 18\r"); //enable html client
delay(100);

wifly.sendCommand("set dns name api.openweathermap.org\r"); // name of the webserver we want to connect to
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip address 0\r"); // so WiFly will use DNS
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip remote 80\r"); /// standard webserver port
delay(100);

wifly.sendCommand("set com remote 0\r"); // turn off the REMOTE string so it does not interfere with the post
delay(100);

wifly.sendCommand("open\r"); // open connection
delay(100);

wiflyUart.print("GET data_2_5_weather?q=San%20Francisco,US \n\n");
delay(1000);

}

void loop()
{
//As soon as the data received from the Internet ,output the data through the UART Port .
while (wifly.available())
{
Serial.write(wifly.read());
}
}

Passo 3: Resultado

Abra a janela do monitor serial; você deverá conseguir ver a mesma string JSON que viu no navegador.

Exemplo 8: Comunicação TCP Com Terminal

Neste exemplo mostraremos como enviar informações do WiFi shield para um programa de terminal no PC. Faremos um console Arduino simples com menus que lhe darão a opção de ver o estado dos pinos digitais do Arduino e alterná-los.

Passo 1: Baixar um Terminal TCP

Baixe e instale o RealTerm, um utilitário de terminal que nos permitirá conectar ao WiFi shield.

Passo 2: Código Arduino

Envie o código abaixo para sua placa Arduino, substituindo "mySSID", "myPassword" e o código de autenticação pelas informações do seu próprio ponto de acesso:

#include <SoftwareSerial.h>
#include "WiFly.h"

#define SSID "mySSID"
#define KEY "myPassword"
// check your access point's security mode, mine was WPA20-PSK
// if yours is different you'll need to change the AUTH constant, see the file WiFly.h for avalable security codes
#define AUTH WIFLY_AUTH_WPA2_PSK

#define FLAG_MAIN_MENU 1
#define FLAG_SUB_MENU_2 2


int flag = FLAG_MAIN_MENU;

// Pins' connection
// Arduino WiFly
// 2 <----> TX
// 3 <----> RX

SoftwareSerial wiflyUart(2, 3); // create a WiFi shield serial object
WiFly wifly(&wiflyUart); // pass the wifi siheld serial object to the WiFly class

void setup()
{

// define the pins we can control
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(11,LOW);

pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(12,LOW);

pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);

pinMode(7,OUTPUT);
digitalWrite(7,LOW);


wiflyUart.begin(9600); // start wifi shield uart port

Serial.begin(9600); // start the arduino serial port
Serial.println("--------- TCP Communication --------");

// wait for initilization of wifly
delay(1000);

wifly.reset(); // reset the shield
delay(1000);

wifly.sendCommand("set ip local 80\r"); // set the local comm port to 80
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm remote 0\r"); // do not send a default string when a connection opens
delay(100);

wifly.sendCommand("set comm open *\r"); // set the string or character that the wifi shield will output when a connection is opened "*"
delay(100);

wifly.sendCommand("set ip protocol 2\r"); // set TCP protocol
delay(100);

Serial.println("Join " SSID );
if (wifly.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("OK");
} else {
Serial.println("Failed");
}

wifly.sendCommand("get ip\r");
char c;

while (wifly.receive((uint8_t *)&c, 1, 300) > 0) { // print the response from the get ip command
Serial.print((char)c);
}

Serial.println("TCP Ready");



}

void loop()
{

if(wifly.available())
{
delay(1000); // wait for all the characters to be sent to the WiFi shield
char val = wiflyUart.read(); // read the first character

if(flag == FLAG_MAIN_MENU)
{
switch(val)
{
case '*': // search for the new connection string
printMainMenu();
break;
case '1': // the user typed 1, display the pin states
printPinStates();
printMainMenu();
break;
case '2': // the user typed 2, display the sub menu (option to select a particular pin)
printSubMenu2();
flag = FLAG_SUB_MENU_2; // flag to enter the sub menu
break;
default:
wiflyUart.print("INVALID SUBMENU\r\n");
break;
}
}
else if(flag == FLAG_SUB_MENU_2)
{
int pinNumber = val-48; // get first number i.e. if the pin 13 then the 1st number is 1
int secondNumber = (wiflyUart.read()-48);
if(secondNumber>=0 && secondNumber<=9)
{
pinNumber*=10;
pinNumber +=secondNumber; // get second number, i.e. if the pin number is 13 then the 2nd number is 3, then add to the first number
}

// Create the "You want to toggle pin x ? OK..." string.
String response = "\r\nYou want to toggle pin ";
response+=pinNumber;
response+="? OK...\r\n";

wiflyUart.print(response);

digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber)); // toggle pin

wiflyUart.print("Pin Toggled!\r\n"); // let user know the pin was toggled.
printMainMenu();
flag = FLAG_MAIN_MENU;
}

}

}

/**
* Prints the main menu options
*/
void printMainMenu()
{
wiflyUart.print("\r\n\r\n");
wiflyUart.print("Arduino Console Menu: \r\n");
wiflyUart.print("1. Show digital pin states\r\n");
wiflyUart.print("2. Toggle a digital pin's state\r\n");
wiflyUart.print("\r\n\r\n");
}

// displays the pin states
void printPinStates()
{

String pinState = "Pin 7 is ";
pinState+=getPinState(7);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 11 is ";
pinState+=getPinState(11);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 12 is ";
pinState+=getPinState(12);
pinState+="\r\n";

pinState += "Pin 13 is ";
pinState+=getPinState(13);
pinState+="\r\n";

wiflyUart.print(pinState);
}

// prints the option to enter a pin number
void printSubMenu2()
{
wiflyUart.print("\r\nEnter the pin number you wish to toggle: ");
}

// get a pin state as a string.
String getPinState(int pinNumber)
{
if(digitalRead(pinNumber)) // check if the pin is ON or OFF
{
return "ON"; // the pin is on
}
else
{
return "OFF"; // the pin is off
}
}

Passo 3: Obtenha o Endereço IP e a Porta do Shield

Abra a janela do monitor serial do Arduino para obter o endereço IP e o número da porta do WiFiShield, destacados na imagem abaixo.

Na imagem acima, o Endereço IP e a Porta seriam os seguintes:

192.168.0.10:80

Passo 4: Configure o Terminal TCP e Conecte-se ao Shield

Abra o RealTerm e na aba "Display" insira "30" em "Rows" e selecione a opção "Scrollback":

Na aba "Port" do programa RealTerm, digite o endereço IP e a porta do seu shield, por exemplo 192.168.0.10:80, depois clique no botão "Open"; o menu principal, gravado no Arduino, deverá ser exibido no terminal.

Na aba "Send" selecione uma das opções do menu, "1" ou "2", insira-a na caixa de texto e pressione "Send ASCII" para enviar o valor.

Por exemplo, para alternar o estado do pino 13 insira "2" e pressione "Send ASCII"; em seguida, quando solicitado com "Enter the pin number you wish you toggle" digite "13" e clique em "Send ASCII". O Arduino deverá responder "Pin Toggled!" e voltar ao menu principal; agora insira "1" e pressione "Send ASCII" para ver o estado atual dos pinos.

Exemplo 9: WiFi Shield e Relay Shield

Agora que você sabe como enviar e receber informações para e do WiFi shield, pode ver como seria fácil controlar qualquer tipo de dispositivo via web.

Se você deseja controlar dispositivos de alta potência, como o abajur da sua mesa, um motor ou uma bomba d’água via página web ou aplicativo de celular, recomendamos o nosso Relay Shield V2.0.

O Relay Shield V2.0 utiliza os pinos 4, 5, 6 e 7, portanto é totalmente compatível com o código dos exemplos desta página.

Exemplo 10: Modo Adhoc

Para usar o shield em modo Adhoc, como um ponto de acesso, simplesmente conecte o pino IO9 do shield ao pino de 3,3 V no Arduino, como mostrado abaixo, e reinicie o shield se ele estiver ligado.

Para obter o SSID do shield, faça o upload do código do Exemplo 1 para o seu Arduino e abra o monitor serial; o shield responderá com seu SSID como no exemplo abaixo, em que neste caso WiFly-EZX-1b é o SSID.

AP mode as WiFly-EZX-1b on chan 1

Agora você já deve conseguir se conectar ao seu WiFi shield como um ponto de acesso; por exemplo, o SSID deverá estar visível na lista de redes WiFi disponíveis no seu PC.

Para saber mais sobre o modo adhoc, consulte o WiFly RN User Manual, seção 16 "Adhoc Networking Mode"

Leitura Relacionada

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte

Licenciamento

Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para mais detalhes.

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...