Pular para o conteúdo principal

Uso avançado de Wi-Fi

Este wiki apresenta alguns usos avançados de biblioteca do Wi-Fi, como as bibliotecas HTTPClient, DNSServer e WebServer. Com essas bibliotecas implementadas, você consegue desenvolver seus projetos de IoT com APIs simples.

Certifique-se de que você seguiu o Network Overview para atualizar o firmware mais recente e as bibliotecas dependentes.

nota

Certifique-se de que a versão do firmware RTL8720 é >= v2.0.2

Uso do HTTPClient​

HTTPClient é usado para fazer requisições HTTP GET, POST e PUT a um servidor web de forma muito simples. Aqui estão alguns exemplos para você começar!

Exemplo de HTTP GET​

Este é um exemplo de uso do HTTPClient para uma conexão HTTP simples e que imprime a resposta de volta no Monitor Serial.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e a senha da sua rede WiFi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Check for the connection
delay(500);
Serial.println("Connecting..");
}
Serial.print("Connected to the WiFi network with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// wait for WiFi connection
if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
HTTPClient http;
Serial.print("[HTTP] begin...\n");
// configure traged server and url
http.begin("http://www.example.com/index.html"); //HTTP
Serial.print("[HTTP] GET...\n");
// start connection and send HTTP header
int httpCode = http.GET();
// httpCode will be negative on error
if(httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
// file found at server
if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
}
http.end();
}
delay(5000);
}

Exemplo de HTTPs GET​

Este é o HTTPs connection usando a biblioteca HTTPClient. Você pode usar isto como referência para enviar requisições HTTPs GET para os sites que deseja acessar!

nota

Você pode descobrir o root CA do site seguindo este guia.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e a senha da sua rede WiFi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

const char* test_root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"
"MIIESjCCAzKgAwIBAgINAeO0mqGNiqmBJWlQuDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBMMSAw\n"
"HgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMjETMBEGA1UEChMKR2xvYmFs\n"
"U2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjAeFw0xNzA2MTUwMDAwNDJaFw0yMTEy\n"
"MTUwMDAwNDJaMEIxCzAJBgNVBAYTAlVTMR4wHAYDVQQKExVHb29nbGUgVHJ1c3Qg\n"
"U2VydmljZXMxEzARBgNVBAMTCkdUUyBDQSAxTzEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA\n"
"A4IBDwAwggEKAoIBAQDQGM9F1IvN05zkQO9+tN1pIRvJzzyOTHW5DzEZhD2ePCnv\n"
"UA0Qk28FgICfKqC9EksC4T2fWBYk/jCfC3R3VZMdS/dN4ZKCEPZRrAzDsiKUDzRr\n"
"mBBJ5wudgzndIMYcLe/RGGFl5yODIKgjEv/SJH/UL+dEaltN11BmsK+eQmMF++Ac\n"
"xGNhr59qM/9il71I2dN8FGfcddwuaej4bXhp0LcQBbjxMcI7JP0aM3T4I+DsaxmK\n"
"FsbjzaTNC9uzpFlgOIg7rR25xoynUxv8vNmkq7zdPGHXkxWY7oG9j+JkRyBABk7X\n"
"rJfoucBZEqFJJSPk7XA0LKW0Y3z5oz2D0c1tJKwHAgMBAAGjggEzMIIBLzAOBgNV\n"
"HQ8BAf8EBAMCAYYwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMBIGA1Ud\n"
"EwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFJjR+G4Q68+b7GCfGJAboOt9Cf0rMB8G\n"
"A1UdIwQYMBaAFJviB1dnHB7AagbeWbSaLd/cGYYuMDUGCCsGAQUFBwEBBCkwJzAl\n"
"BggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AucGtpLmdvb2cvZ3NyMjAyBgNVHR8EKzAp\n"
"MCegJaAjhiFodHRwOi8vY3JsLnBraS5nb29nL2dzcjIvZ3NyMi5jcmwwPwYDVR0g\n"
"BDgwNjA0BgZngQwBAgIwKjAoBggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly9wa2kuZ29vZy9y\n"
"ZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGoA+Nnn78y6pRjd9XlQWNa7H\n"
"TgiZ/r3RNGkmUmYHPQq6Scti9PEajvwRT2iWTHQr02fesqOqBY2ETUwgZQ+lltoN\n"
"FvhsO9tvBCOIazpswWC9aJ9xju4tWDQH8NVU6YZZ/XteDSGU9YzJqPjY8q3MDxrz\n"
"mqepBCf5o8mw/wJ4a2G6xzUr6Fb6T8McDO22PLRL6u3M4Tzs3A2M1j6bykJYi8wW\n"
"IRdAvKLWZu/axBVbzYmqmwkm5zLSDW5nIAJbELCQCZwMH56t2Dvqofxs6BBcCFIZ\n"
"USpxu6x6td0V7SvJCCosirSmIatj/9dSSVDQibet8q/7UK4v4ZUN80atnZz1yg==\n"
"-----END CERTIFICATE-----\n";

WiFiClientSecure client;

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Check for the connection
delay(500);
Serial.println("Connecting..");
}
Serial.print("Connected to the WiFi network with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
client.setCACert(test_root_ca);
}

void loop() {
if(&client) {
{
// Add a scoping block for HTTPClient https to make sure it is destroyed before WiFiClientSecure *client is
HTTPClient https;
Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
if (https.begin(client, "https://www.google.com/index.html")) { // HTTPS
Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
// start connection and send HTTP header
int httpCode = https.GET();
// httpCode will be negative on error
if (httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);
// file found at server
if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
String payload = https.getString();
Serial.println(payload);
}
} else {
Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
}
https.end();
} else {
Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
}
// End extra scoping block
}
} else {
Serial.println("Unable to create client");
}
Serial.println();
Serial.println("Waiting 10s before the next round...");
delay(10000);
}

Exemplo de HTTP POST​

Este é um exemplo de envio de uma requisição HTTP POST usando o HTTPClient do Wio Terminal para um servidor web. Para esta demonstração, estamos usando Python para configurar um servidor web simples em nosso PC que possa receber e responder a requisições HTTP.

Código do servidor Python​

Primeiro, precisamos usar o pip para instalar a biblioteca bottle necessária no Python. Execute o seguinte no terminal para instalar o bottle:

pip install bottle

Depois que o bottle for importado, copie o código a seguir e salve como simple-server.py. Você também pode alterar a porta para outra de sua preferência, mas certifique-se de que isso corresponda ao lado do Arduino.

from bottle import run, request, post

@post('/')
def index():
data = request.body.read()
print(data)

run(host='0.0.0.0', port=1880, debug=True)

Código Arduino​

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e a senha da sua rede WiFi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

  • Verifique o terminal e você poderá ver a mensagem de requisição HTTP recebida do Wio Terminal.

#include <rpcWiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// Change the following IP to your computer's IP running the server, make sure the Port also match
const char* yourLocalIp = "http://10.0.0.233:1880/";

void setup() {

Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Check for the connection
delay(500);
Serial.println("Connecting..");
}
Serial.print("Connected to the WiFi network with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {

if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){ //Check WiFi connection status

HTTPClient http;

http.begin(yourLocalIp); //Specify destination for HTTP request
http.addHeader("Content-Type", "text/plain"); //Specify content-type header

int httpResponseCode = http.POST("Hello Bottle, from Wio Terminal"); //Send the actual POST request

if(httpResponseCode>0){
Serial.print("HTTP Response Code: ");
Serial.println(httpResponseCode); //Print return code
}else{
Serial.print("Error on sending request: ");
Serial.println(httpResponseCode);
}

http.end(); //Free resources

}else{
Serial.println("Error in WiFi connection");
}
delay(5000); //Send a request every 5 seconds
}

Uso do WebServer​

Com a ajuda da biblioteca WebServer, você pode configurar um servidor web em execução no Wio Terminal. Acessando o servidor com um navegador em qualquer computador conectado à mesma rede que o Wio Terminal, você pode controlar hardware a partir da página web, ler o valor de um sensor e muito mais!

Exemplo simples de HelloServer​

Isso configura um servidor web simples na rede conectada usando o Wio Terminal.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e senha do seu Wi‑Fi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

  • Acesse o servidor web digitando o IP do Wio Terminal, a partir da mesma rede, usando um navegador.

#include <rpcWiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const int led = 13;

void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from Wio Terminal!");
digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound() {
digitalWrite(led, 1);
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
}
server.send(404, "text/plain", message);
digitalWrite(led, 0);
}

void setup(void) {
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, 0);
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);

// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/inline", []() {
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
});

server.onNotFound(handleNotFound);

server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void) {
server.handleClient();
}

Exemplo de Servidor Web com Autenticação HTTP​

Este exemplo configura um servidor web que requer um processo de autenticação, o que pode ser muito útil em alguns casos por motivos de segurança.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e senha do seu Wi‑Fi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

  • Acesse o servidor web digitando o IP do Wio Terminal, a partir da mesma rede, usando um navegador, e insira o nome de usuário e senha pré‑definidos.

#include <rpcWiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char *ssid = "yourNetwork";
const char *password = "yourPassword";

WebServer server(80);

const char* www_username = "admin";
const char* www_password = "password";

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi Connect Failed! Rebooting...");
delay(1000);
NVIC_SystemReset(); // Reset Wio Terminal
}

server.on("/", []() {
if (!server.authenticate(www_username, www_password)) {
return server.requestAuthentication();
}
server.send(200, "text/plain", "Login OK");
});
server.begin();

Serial.print("Open http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/ in your browser to see it working");
}

void loop() {
server.handleClient();
}

Uso do DNSServer​

Falamos sobre o WebServer, que usamos o endereço IP para acessá‑lo. Mas se você quiser acessá‑lo digitando o nome de domínio (como www.google.com), então você precisa usar o DNSServer.

  • O uso do DNSServer deve ser feito sob o modo AP.

  • Inclua a biblioteca correspondente #include <DNSServer.h>.

  • Declare objetos DNSServer.

  • Inicie o servidor DNS usando o método start().

  • Processe as requisições dos clientes usando o método processNextRequest().

  • Envie o código para o Wio Terminal e conecte o seu PC ao Wi‑Fi DNSServer example.

  • Digite www.wioterminal.com e www.wioterminal.com/p1.

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

const byte DNS_PORT = 53;

DNSServer dnsServer;
WebServer webserver(80);

void handleRoot()
{
webserver.send(200, "text/plain", "Root page accessed via domain name");
}

void handleP1()
{
webserver.send(200, "text/plain", "Page 1 accessed via domain name");
}

void setup()
{
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
WiFi.softAP("DNSServer example");

webserver.on("/", handleRoot);
webserver.on("/p1", handleP1);

dnsServer.start(DNS_PORT, "www.wioterminal.com", local_IP); //Start the DNS service, example.com is the registered domain name.
webserver.begin();
}

void loop()
{
dnsServer.processNextRequest();
webserver.handleClient();
}

Uso do mDNS​

O que é Multicast DNS (mDNS)?

O protocolo multicast DNS (mDNS) resolve nomes de host para endereços IP em redes pequenas que não incluem um servidor de nomes local. O Multicast DNS é projetado para redes pequenas e destina‑se a aumentar sua facilidade de uso. A ideia é que os usuários possam conectar dispositivos em LANs isoladas sem quaisquer problemas.

Instalar o Seeed_Arduino_rpcmDNS​

  1. Visite o repositório Seeed_Arduino_rpcmDNS e baixe todo o repositório para o seu disco local.

  2. Agora, a biblioteca Seeed_Arduino_rpcmDNS pode ser instalada no Arduino IDE. Abra o Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Seeed_Arduino_rpcmDNS que você acabou de baixar.

Exemplo de Servidor Web mDNS​

Este é um exemplo que configura um servidor web mDNS no Wio Terminal para que outro dispositivo conectado à mesma rede possa navegar no servidor web em um site definido.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e senha do seu Wi‑Fi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

  • Acesse o servidor web digitando http://WioTerminal.local/ a partir da mesma rede, usando um navegador, e insira o nome de usuário e senha pré‑definidos.

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// TCP server at port 80 will respond to HTTP requests
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("Setup Start \r\n");
// Connect to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Set up mDNS responder:
// - first argument is the domain name, in this example
// the fully-qualified domain name is "esp8266.local"
// - second argument is the IP address to advertise
// we send our IP address on the WiFi network
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNS responder started");

// Start TCP (HTTP) server
server.begin();
Serial.println("TCP server started");

// Add service to MDNS-SD
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("Setup Done \r\n");
}

void loop(void)
{
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("New client");
// Wait for data from client to become available
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// Read the first line of HTTP request
String req = client.readStringUntil('\r');
// First line of HTTP request looks like "GET /path HTTP/1.1"
// Retrieve the "/path" part by finding the spaces
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("Invalid request: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("Request: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>Hello from Wio Terminal at ";
s += ipStr;
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 200");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 404");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("Done with client");
}

Exemplo de mDNS-SD​

Este é um exemplo de mDNS-SD (Service Discovery) que permite descobrir serviços na mesma rede.

  • Altere yourNetwork e yourPassword para o SSID e senha do seu Wi‑Fi.

  • Envie o código para o Wio Terminal.

#include <rpcWiFi.h>
#include <RPCmDNS.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "yourNetwork";
const char* password = "yourPassword";

// TCP server at port 80 will respond to HTTP requests
WiFiServer server(80);

void setup(void)
{
Serial.begin(115200);
while(!Serial){
;
}
Serial.printf("Setup Start \r\n");
// Connect to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");

// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Set up mDNS responder:
// - first argument is the domain name, in this example
// the fully-qualified domain name is "esp8266.local"
// - second argument is the IP address to advertise
// we send our IP address on the WiFi network
if (!MDNS.begin("WioTerminal")) {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while(1) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("mDNS responder started");

// Start TCP (HTTP) server
server.begin();
Serial.println("TCP server started");

// Add service to MDNS-SD
MDNS.addService("http", "tcp", 80);

Serial.printf("Setup Done \r\n");
}

void loop(void)
{
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
Serial.println("");
Serial.println("New client");
// Wait for data from client to become available
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
}
// Read the first line of HTTP request
String req = client.readStringUntil('\r');
// First line of HTTP request looks like "GET /path HTTP/1.1"
// Retrieve the "/path" part by finding the spaces
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("Invalid request: ");
Serial.println(req);
return;
}
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("Request: ");
Serial.println(req);

String s;
if (req == "/")
{
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>Hello from Wio Terminal at ";
s += ipStr;
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 200");
}
else
{
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 404");
}
client.print(s);

client.stop();
Serial.println("Done with client");
}

Uso do WiFiManager​

Portamos o conhecido WiFi Manager para a plataforma Wio Terminal para que você possa usar seu telefone ou outro dispositivo para configurar as configurações de Wi-Fi do seu Wio Terminal!

Instalar o Seeed_Arduino_rpcWiFiManager​

  1. Visite o repositório Seeed_Arduino_rpcWiFiManager e faça o download de todo o repositório para o seu disco local.

  2. Agora, a biblioteca Seeed_Arduino_rpcWiFiManager pode ser instalada no Arduino IDE. Abra o Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Seeed_Arduino_rpcWiFiManager que você acabou de baixar.

Exemplo de Conexão Automática do WiFiManager​

Este exemplo é uma demonstração do exemplo de conexão automática. Você pode usar o exemplo para definir as configurações de Wi-Fi do Wio Terminal.

  • Carregue o código para o Wio Terminal.

  • Se o Wio Terminal já tiver se conectado ao Wi-Fi antes, ele se conectará automaticamente à mesma rede. Se não conseguir se conectar a nenhuma rede Wi-Fi, ele entrará no modo AP e emitirá um Wi-Fi. Use seu telefone para se conectar a esse Wi-Fi e inserir as configurações de Wi-Fi.

#include <rpcWiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // wait till Serial is opened

WiFiManager wifiManager;
// Uncomment the resetSettings() will wipe out the saved settings
//wifiManager.resetSettings();

//Fetches ssid and pass from RTL8720 and tries to connect
//if it does not connect it starts an access point with the specified name
//here "AutoConnectAP"
//and goes into a blocking loop awaiting configuration
wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
//or use this for auto generated name ESP + ChipID
//wifiManager.autoConnect();

//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey :)");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Loading Comments...