Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o Buzzer

Este repositório demonstra como usar o buzzer piezo embutido como um componente no Wio Terminal. O piezo pode ser conectado a uma saída de modulação por largura de pulso (PWM) analógica para gerar vários tons e efeitos!

Conceitos básicos

O buzzer integrado do Wio Terminal é um buzzer passivo, o que significa que ele requer um sinal AC (PWM) para disparar e emitir um som, então você pode gerar uma saída seguindo isto:

Observação: WIO_BUZZER é o pino do Buzzer integrado.

    void setup() {
pinMode(WIO_BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
analogWrite(WIO_BUZZER, 128);
delay(1000);
analogWrite(WIO_BUZZER, 0);
delay(1000);
}

Observação: Para gerar um som padrão do buzzer, é recomendado acionar o buzzer usando uma tensão mais baixa.

Código de exemplo

Este exemplo usa um buzzer para tocar melodias. Ele envia uma onda quadrada com a frequência apropriada para o buzzer, gerando o tom correspondente.

/* Macro Define */
#define BUZZER_PIN WIO_BUZZER /* sig pin of the buzzer */

int length = 15; /* the number of notes */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;

void setup() {
//set buzzer pin as output
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* delay between notes */
}

}

//Play tone
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}

void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

// play the tone corresponding to the note name
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}
Loading Comments...