Wio Terminal Chassis Battery(650mAh)

O Wio Terminal Battery Chassis é uma placa de extensão indispensável para a Dev Board Wio-Terminal, pois fornece uma fonte de alimentação externa para o Wio Terminal, aumentando sua portabilidade e compacidade. Ele possui uma bateria recarregável de polímero de lítio de 650mAH, LED de status de carga/descarga da bateria, 4 portas Grove analógicas/digitais, 1 porta Grove I2C e 1 porta Grove UART, além do gabinete em ABS para estética e proteção. Há também o mesmo GPIO compatível com o conector de 40 pinos do Raspberry Pi na parte de trás do Wio Terminal Battery Chassis para mais expansões!
A nova versão do Wio Terminal Battery Chassis adicionou o BQ27441-G1A da Texas Instruments – medidor de carga auto‑calibrável baseado em I2C para baterias de polímero de lítio (LiPo), que pode ser usado para medir a tensão da sua bateria para estimar sua porcentagem de carga e capacidade restante!
Recurso
- Bateria de polímero de lítio recarregável de 650mAh embutida
- LED de status de carga/descarga da bateria
- Botão Liga/Desliga da bateria
- Medidor de carga BQ27441-G1A embutido para baterias LiPo
- Carregamento USB Tipo C
- Proteção contra sobrecorrente
- Modo/proteção Hiccup
- 4 x portas Grove analógicas/digitais
- 1 x porta Grove I2C
- 1 x porta Grove UART
- Ímãs ficam ocultos dentro do gabinete para que possa ser fixado no quadro branco!
Especificação
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 4.75V - 5.25V |
| Bateria embutida | 650mAh |
| Corrente de carga | Máx.: 660mA |
| Modo da placa de bateria | LED verde: aceso significa que a placa está carregando. LED vermelho: aceso significa que o OTG (descarga da bateria) está habilitado. LED amarelo: aceso significa que a interface macho está fornecendo/recebendo saída/entrada de 5V. |
| Saída GPIO | Tensão máx.: 5.15V Corrente máx.: 380mA |
| Corrente de carga de flutuação | 30mA |
| Interface Grove | Grove analógico/digital 4, Grove I2C 1, Grove UART * 1 |
Visão geral do hardware


Precauções
-
Se a bateria for removida enquanto a placa estiver no modo de carregamento, a placa entrará em modo de falha e a luz verde piscará na frequência de 1Hz.
-
Quando a placa de bateria não estiver em uso, pressione o botão para entrar no modo de espera e todos os LEDs serão desligados.
Detecção do status da bateria LiPo
-
Visite o repositório SparkFun_BQ27441_Arduino_Library e baixe todo o repositório para o seu disco local.
-
Agora, a biblioteca pode ser instalada no Arduino IDE. Abra o Arduino IDE e clique em
sketch->Include Library->Add .ZIP Library, e escolha o arquivoSparkFun_BQ27441_Arduino_Libraryque você acabou de baixar.

Código de exemplo
Você pode usar o código a seguir para ler o status do seu battery chassis.

#include <SparkFunBQ27441.h>
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite
#define FF17 &FreeSans9pt7b
const unsigned int BATTERY_CAPACITY = 650; // Set Wio Terminal Battery's Capacity
void setupBQ27441(void)
{
// Use lipo.begin() to initialize the BQ27441-G1A and confirm that it's
// connected and communicating.
if (!lipo.begin()) // begin() will return true if communication is successful
{
// If communication fails, print an error message and loop forever.
Serial.println("Error: Unable to communicate with BQ27441.");
Serial.println(" Check wiring and try again.");
Serial.println(" (Battery must be plugged into Battery Babysitter!)");
tft.setTextColor(TFT_RED);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("Battery Not Initialised!"))/2, 120);
tft.print("Battery Not Initialised!");
while (1) ;
}
Serial.println("Connected to BQ27441!");
// Uset lipo.setCapacity(BATTERY_CAPACITY) to set the design capacity
// of your battery.
lipo.setCapacity(BATTERY_CAPACITY);
}
void printBatteryStats()
{
// Read battery stats from the BQ27441-G1A
unsigned int soc = lipo.soc(); // Read state-of-charge (%)
unsigned int volts = lipo.voltage(); // Read battery voltage (mV)
int current = lipo.current(AVG); // Read average current (mA)
unsigned int fullCapacity = lipo.capacity(FULL); // Read full capacity (mAh)
unsigned int capacity = lipo.capacity(REMAIN); // Read remaining capacity (mAh)
int power = lipo.power(); // Read average power draw (mW)
int health = lipo.soh(); // Read state-of-health (%)
// Now print out those values:
String toPrint = String(soc) + "% | ";
toPrint += String(volts) + " mV | ";
toPrint += String(current) + " mA | ";
toPrint += String(capacity) + " / ";
toPrint += String(fullCapacity) + " mAh | ";
toPrint += String(power) + " mW | ";
toPrint += String(health) + "%";
Serial.println(toPrint);
// LCD Graphics
tft.setTextColor(TFT_BLUE);
tft.drawRoundRect(10, 10, 300, 220, 10, TFT_BLUE);
tft.setTextColor(TFT_MAGENTA);
tft.drawString("State of Chage:", 20, 30);
tft.drawString("Battery Voltage:", 20, 55);
tft.drawString("Average Current:", 20, 80);
tft.drawString("Remain Capacity:", 20, 105);
tft.drawString("Full Capacity:", 20, 130);
tft.drawString("Average Power:", 20, 155);
tft.drawString("State of Health:", 20, 180);
// Data
spr.createSprite(80, 170);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
spr.setFreeFont(FF17);
spr.setTextColor(TFT_WHITE);
spr.drawString(String(soc)+" % ", 0, 0);
spr.drawString(String(volts)+" mV ", 0, 25);
spr.drawString(String(current)+" mA ", 0, 50);
spr.drawString(String(capacity)+" mAh ", 0, 75);
spr.drawString(String(fullCapacity)+" mAh ", 0, 100);
spr.drawString(String(power)+" mW ", 0, 125);
spr.drawString(String(health)+" % ", 0, 150);
spr.pushSprite(170, 30);
spr.deleteSprite();
}
void setup()
{
Serial.begin(115200);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setFreeFont(FF17);
setupBQ27441();
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setCursor((320 - tft.textWidth("Battery Initialised!"))/2, 120);
tft.print("Battery Initialised!");
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
}
void loop()
{
printBatteryStats();
delay(1000);
}
Visualizador de esquemático online
Recursos
Suporte técnico
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.