Pular para o conteúdo principal

Usando a porta Grove I2C no Wio Terminal

Este repositório demonstra como usar a porta Grove I2C no Wio Terminal; você pode simplesmente usar essa funcionalidade plug and play com o Ecossistema Grove!

Configurações da porta

Para usar a porta Grove I2C no Wio Terminal, basta conectar seu sensor Grove que utiliza I2C à porta física I2C no Wio Terminal.

Observação: Lembre-se de incluir as bibliotecas do sensor na Arduino IDE. Consulte este guia How to install library para mais informações.

Código de exemplo

Neste exemplo, um Grove LCD é usado para demonstração. Este é o exemplo HelloWorld da biblioteca RGB LCD.

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;

void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);

lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);

// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");

delay(1000);
}

void loop()
{
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);

delay(100);
}

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...