Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o Emissor Infravermelho

Este repositório demonstra como usar o Emissor Infravermelho integrado como componente no Wio Terminal. O Emissor Infravermelho é uma Interface Digital e pode ser usado para enviar sinal IR, exatamente como faz um controle remoto!

Instalando a Biblioteca de Infravermelho para o Wio Terminal

  1. Acesse o repositório Seeed_Arduino_IR e faça o download de todo o repositório para o seu disco local.

  2. Agora, a biblioteca de Infravermelho pode ser instalada na Arduino IDE. Abra a Arduino IDE e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Seeed_Arduino_IR que você acabou de baixar.

InstallLibrary

Código de Exemplo

Navegue até Files -> Examples -> IRLib2 -> Send. O exemplo de envio aparecerá e deverá ser semelhante ao mostrado abaixo. Para testar o sinal IR do Wio Terminal, você pode usar um Grove - Infrared Receiver. Isso pode ser facilmente modificado para usar o Wio Terminal como seu controle remoto de TV!

Observação: WIO_IR é definido para o Emissor Infravermelho integrado (já definido no arquivo de cabeçalho desta biblioteca, portanto não há necessidade de defini-lo no arquivo ino)

/* send.ino Example sketch for IRLib2
* Illustrates how to send a code.
*/
#include <IRLibSendBase.h> // First include the send base
//Now include only the protocols you wish to actually use.
//The lowest numbered protocol should be first but remainder
//can be any order.
#include <IRLib_P01_NEC.h>
#include <IRLib_P02_Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // After all protocols, include this
// All of the above automatically creates a universal sending
// class called "IRsend" containing only the protocols you want.
// Now declare an instance of that sender.

IRsend mySender;

void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //delay for Leonardo
Serial.println(F("Every time you press a key is a serial monitor we will send."));
}

void loop() {
if (Serial.read() != -1) {
// send a code every time a character is received from the
// serial port. You could modify this sketch to send when you
// push a button connected to an digital input pin.
// Substitute values and protocols in the following statement
// for device you have available.
// mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Sony DVD power A8BCA, 20 bits
mySender.send(NEC,0x61a0f00f,0);//NEC TV power button=0x61a0f00f
Serial.println(F("Sent signal."));
}
}

Observação: O Emissor Infravermelho está na parte de trás do Wio Terminal, à esquerda do slot para cartão SD.

Loading Comments...