Pular para o conteúdo principal

Exibindo Fontes Suavizadas (Anti-aliased)

Este repositório demonstra como usar fontes suavizadas (Anti-aliased) no Wio Terminal (ou seja, exibindo caracteres japoneses, caracteres gregos e outros glifos UCS-2)! Além disso, fontes suaves também podem ser usadas para exibir caracteres normais em inglês com sua fonte favorita do seu computador.

Instalação das Bibliotecas

Instalando a biblioteca de cartão SD para o Wio Terminal

Instalando a biblioteca TFT LCD para o Wio Terminal

Gerar arquivo de fonte vlw

Aqui é demonstrado como gerar um arquivo de fonte vlw que pode ser usado como fonte suave no Wio Terminal.

Passo 1

Baixe o software Processing e faça o download de acordo com o seu sistema operacional.

Passo 2

Abra o Processing e navegue até Tools -> Create Font...

Passo 3

A janela Create Font aparecerá. Você poderá escolher a fonte disponível no seu computador. Altere o tamanho da fonte e clique em Characters.... Você também pode alterar o nome do arquivo vlw em Filename.

Passo 4

Uma janela Character Selector aparecerá, e você poderá escolher os blocos de caracteres Unicode do idioma específico (ou seja, Basic Latin neste caso). Para caracteres asiáticos, recomenda-se usar os blocos Unicode da categoria CJK ou CJK Compatibility. Clique em OK para salvar as configurações da fonte.

Passo 5

Navegue até File -> Save e salve o arquivo do sketch na sua unidade local no computador. Agora, geramos o arquivo de fonte vlw!

Armazenando no cartão SD

Depois de gerar o arquivo de fonte vlw, você pode encontrar o arquivo vlw dentro da pasta data dentro do arquivo do sketch que você salvou na etapa anterior.

Agora, copie o arquivo de fonte vlw para o cartão SD e coloque o cartão SD de volta no Wio Terminal.

Configurando a biblioteca LCD

Por padrão, a opção de fonte suave na biblioteca LCD está desativada para economizar recursos no Wio Terminal. Portanto, é necessário configurá-la para habilitar a fonte suave no Wio Terminal.

Navegue até as pastas de bibliotecas do Arduino (libraries) -> Seeed_Arduino_LCD e abra User_Setup.h com um editor. Procure por #define SMOOTH_FONT e descomente a linha conforme a seguir:

Agora que você habilitou a fonte suave no Wio Terminal, pode exibir quaisquer fontes ou caracteres que quiser!

Exibição

  • Para carregar a fonte do cartão SD para o Wio Terminal:
void loadFont(String fontName);

em que fontName é o nome do arquivo de fonte vlw.

  • Para mostrar na tela todos os caracteres dentro do vlw:
void showFont(uint32_t td);

em que td é o tempo de atraso entre as telas ao mostrar todos os caracteres.

  • Para descarregar fontes:
void unloadFont();

Para exibir caracteres na tela, você pode usar as funções exatamente como nas bibliotecas tft usando tft.println(). Além disso, você pode usar outras funções como tft.setCursor() e tft.setTextColor para alterar a posição e a cor da exibição dos caracteres.

Nota: Verifique o User_Setup.h na biblioteca LCD e certifique-se de que #define SMOOTH_FONT esteja descomentado.

Código completo

Baixe o código completo e os arquivos vlw de exemplo aqui.

#include<SPI.h>
#include "Seeed_FS.h"
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include"TFT_eSPI.h"

TFT_eSPI tft;

void setup() {
tft.begin();
Serial.begin(115200);
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK); //Black background

while(!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)){
Serial.println("SD card error!\n");
while(1);
}
delay(1000);

tft.loadFont("Apple-Chancery-24");
// Show all characters on screen with 2 second (2000ms) delay between screens
tft.showFont(2000); // Note: This function moves the cursor position!

tft.setTextColor(TFT_RED,TFT_BLACK);
tft.setCursor(0,0);

tft.println("Konnichiwa");
tft.println("Sayonara");
tft.println();
tft.unloadFont();

tft.loadFont("Latin-Hiragana-24");
tft.setTextColor(TFT_GREEN,TFT_BLACK);
tft.println("こんにちは");
tft.println("さようなら");
tft.unloadFont();

}
void loop(){}

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...