Funções gráficas básicas
Este repositório descreve algumas das funções gráficas básicas da biblioteca TFT LCD no Wio Terminal. Você pode usar essas funções para criar suas próprias funções de desenho!
Desenhando pixels
Para desenhar um pixel na tela LCD:
drawPixel(int32_t x, int32_t y, uint32_t color);
onde (x, y) é a coordenada do pixel e color é a cor do pixel.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawPixel(4,7,TFT_BLACK); //drawing a black pixel at (4,7)
}
void loop() {}
Desenhando linhas
Para desenhar uma linha entre dois pontos na tela LCD:
drawLine(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t y1, uint32_t color);
onde a linha começa a ser desenhada de (x0, y0) até (x1, y1) com color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawLine(0,0,160,120,TFT_BLACK); //drawing a black line from (0,0) to (160,120)
}
void loop() {}
Para desenhar linhas horizontais ou verticais, esta biblioteca também fornece funções otimizadas:
Desenhando linhas horizontais e verticais
drawFastHLine(int32_t x, int32_t y, int32_t w, uint32_t color); //Horizontal line
drawFastVLine(int32_t x, int32_t y, int32_t h, uint32_t color); //Verical line
onde (x, y) é a coordenada inicial, w é a largura da linha horizontal, h é a altura da linha vertical e color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawFastHLine(0,120,320,TFT_BLACK); //A black horizontal line starting from (0, 120)
tft.drawFastVLine(160,0,240,TFT_BLACK); // A black vertical line starting from (160, 0)
}
void loop() {}
Desenhando retângulos
Para desenhar ou preencher um retângulo na tela LCD:
drawRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint32_t color);
fillRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, uint32_t color);
onde (x, y) é a coordenada inicial, w é a largura, h é a altura do retângulo e color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawRect(110,70,100,100,TFT_BLACK); //A 100x100 black rectangle starting from (110, 70)
}
void loop() {}
Desenhando círculos
Para desenhar ou preencher um círculo na tela LCD:
drawCircle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t r, uint32_t color);
fillCircle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t r, uint32_t color);
onde (x0, y0) é a origem, r é o raio do círculo e color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawCircle(160,120,50,TFT_BLACK); //A black circle origin at (160, 120)
}
void loop() {}
Esta biblioteca também fornece uma função para desenhar ou preencher uma elipse:
drawEllipse(int16_t x0, int16_t y0, int32_t rx, int32_t ry, uint16_t color);
fillEllipse(int16_t x0, int16_t y0, int32_t rx, int32_t ry, uint16_t color);
onde (x0, y0) é a origem da elipse, rx é o raio horizontal, ry é o raio vertical e color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawEllipse(160,120,50,100,TFT_BLACK);
//A black ellipse origin at (160, 120) with horizontal radius of 50, and vertical radius of 100
}
void loop() {}
Desenhando triângulos
Para desenhar ou preencher um triângulo na tela LCD:
drawTriangle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t y1, int32_t x2, int32_t y2, uint32_t color);
fillTriangle(int32_t x0, int32_t y0, int32_t x1, int32_t y1, int32_t x2, int32_t y2, uint32_t color);
onde (x0, y0) são as primeiras coordenadas, (x1, y1) são as segundas coordenadas e (x2, y2) são as terceiras coordenadas do triângulo, color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawTriangle(160,70,60,170,260,170,TFT_BLACK);
//A triangle with points at (160, 70), (60, 170) and (260, 170)
}
void loop() {}
Desenhando retângulos arredondados
Para desenhar ou preencher retângulos arredondados na tela LCD:
drawRoundRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, int32_t r, uint32_t color);
fillRoundRect(int32_t x, int32_t y, int32_t w, int32_t h, int32_t r, uint32_t color);
onde (x, y) é a coordenada inicial, w e h são a largura e a altura dos retângulos, r é o raio do canto e color.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawRoundRect(110,70,100,100,10,TFT_BLACK);
//A 100x100 black roudned rectangle starting from (110, 70)
}
void loop() {}
Desenhando caracteres
Para desenhar um caractere único na tela LCD:
drawChar(int32_t x, int32_t y, uint16_t c, uint32_t color, uint32_t bg, uint8_t size)
onde (x, y) é a posição inicial, c é o caractere, color é a cor do caractere, bg é a cor de fundo do caractere e size é a escala do tamanho do caractere.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.drawChar(140,120,'A',TFT_BLACK, TFT_RED,2); //Draw a black character A from (140,120)
tft.drawChar(155,120,'B',TFT_BLACK, TFT_RED,2); //Draw a black character B from (155,120)
tft.drawChar(170,120,'C',TFT_BLACK, TFT_RED,2); //Draw a black character C from (170,120)
}
void loop() {}
Desenhando strings de texto
Para desenhar strings na tela LCD:
drawString(const String& string, int32_t poX, int32_t poY);
onde string é a string de texto e (poX, poY) são as coordenadas iniciais.
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_RED); //Red background
tft.setTextColor(TFT_BLACK); //sets the text colour to black
tft.setTextSize(1); //sets the size of text
tft.drawString("Hello world!", 0, 0); //prints strings from (0, 0)
tft.setTextSize(2);
tft.drawString("Hello world!", 0, 10);
}
void loop() {}
Preenchendo a tela
Para preencher ou colorir a tela inteira:
fillScreen(uint32_t color);
Código de exemplo
#include"TFT_eSPI.h"
TFT_eSPI tft;
void setup() {
tft.begin();
tft.setRotation(3);
}
void loop() {
//Looping through color R-G-B
tft.fillScreen(TFT_RED);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_GREEN);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_BLUE);
delay(1000);
}
void loop() {}
Suporte técnico e discussão sobre produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.