Pular para o conteúdo principal

Visão Geral

Este wiki apresenta como atualizar o firmware mais recente para o núcleo sem fio Realtek RTL8720 no Wio Terminal, bem como instalar todas as bibliotecas dependentes para que o Wio Terminal habilite a conectividade sem fio.

nota

Nós movemos o Software de Wi-Fi para a nova Estrutura eRPC, que é mais estável e pode funcionar com Bluetooth ao mesmo tempo! Siga as instruções para atualizar para o firmware eRPC Wi-Fi e bibliotecas relacionadas!

Atualizar o Firmware do Núcleo Sem Fio​

Primeiro, precisamos atualizar o firmware para o núcleo sem fio Realtek RTL8720 no Wio Terminal. Isto é essencial e o firmware deve ser atualizado para a versão mais recente antes de prosseguir para os exemplos.

attention icon

Atenção

Atualize o Núcleo de Wi-Fi antes de usar!

Etapa 1 - Apagar o Firmware de Fábrica Inicial​

Quando você colocar as mãos no Wio Terminal pela primeira vez, será necessário apagar o firmware RTL8720 inicial e gravar o firmware mais recente. Preparamos uma ferramenta para isso chamada ambd_flash_tool, e quando você executa essa ferramenta, ela primeiro habilita uma conexão serial de SAMD51 para RTL8720 para que o firmware seja instalado no RTL8720. Isso é feito porque você não pode se comunicar diretamente com o RTL8720. Depois disso, esta ferramenta pode ser usada para apagar o firmware existente no RTL8720 e também gravar o firmware mais recente.

NOTA: Você só precisa apagar o firmware de fábrica na primeira vez. Depois disso, você pode gravar um novo firmware para substituir o firmware existente

Para Windows​

  • ETAPA 1: Abra o Windows PowerShell no seu PC e execute os comandos abaixo para baixar a ferramenta de gravação
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool

NOTA: Aqui o comando cd ~ leva você ao seu diretório pessoal e o comando git clone baixa o repositório do GitHub

  • ETAPA 2: Navegue até o diretório ambd_flash_tool
cd ambd_flash_tool
  • ETAPA 3: Conecte o Wio Terminal ao PC e ligue-o

  • ETAPA 4: Execute o seguinte comando para apagar o firmware inicial

.\ambd_flash_tool.exe erase

NOTA: O processo inicial de apagamento pode levar um tempo. Tenha paciência e não feche a janela

A porta serial conectada do Wio Terminal será detectada automaticamente!

NOTA: Se você quiser abrir a ajuda de uso, execute .\ambd_flash_tool.exe

pir

Para Mac/ Linux​

  • ETAPA 1: Abra o Terminal no seu Mac/Linux e execute os comandos abaixo para baixar a ferramenta de gravação
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool

NOTA: Aqui o comando cd ~ leva você ao seu diretório pessoal e o comando git clone baixa o repositório do GitHub

  • ETAPA 2: Navegue até o diretório ambd_flash_tool
cd ambd_flash_tool
  • ETAPA 3: Conecte o Wio Terminal ao PC e ligue-o

  • ETAPA 4: Execute o seguinte comando para apagar o firmware inicial

python3 ambd_flash_tool.py erase

NOTA: Certifique-se de ter o Python 3 instalado no seu Mac/ Linux, e o script fará o download automático de todas as bibliotecas dependentes

Em alguns casos, você pode ter apenas o Python 3 no seu PC, então substitua python3 ambd_flash_tool.py por python ambd_flash_tool.py

NOTA: O processo inicial de apagamento pode levar um tempo. Tenha paciência e não feche a janela

A porta serial conectada do Wio Terminal será detectada automaticamente!

NOTA: Se você quiser abrir a ajuda de uso, execute python3 ambd_flash_tool.py

pir

Etapa 2 - Gravar o Firmware Mais Recente​

Para Windows​

  • Enquanto você estiver dentro do diretório ambd_flash_tool, execute o seguinte comando para gravar o firmware mais recente no RTL8720
.\ambd_flash_tool.exe flash

Para Mac/ Linux​

  • Enquanto você estiver dentro do diretório ambd_flash_tool, execute o seguinte comando para gravar o firmware mais recente no RTL8720
python3 ambd_flash_tool.py flash

Gravar um Firmware Antigo (Extra - Pode Pular)​

Se você quiser testar seu código com uma versão antiga de firmware, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo. No entanto, se quiser começar com o firmware mais recente, você pode ficar com a etapa acima (Etapa 2) e pular esta etapa

Para Windows​

  • ETAPA 1: Visite o repositório RTL8720 Firmware no GitHub

  • ETAPA 2: Escolha uma versão de release de sua preferência e clique em xxx-seeed-ambd-firmware-rpc-vxxx.zip para baixá-la como um arquivo .zip

  • ETAPA 3: Navegue até o diretório ambd_flash_tool usando o Windows PowerShell como mencionado antes e execute o seguinte comando

.\ambd_flash_tool.exe flash -d [RTL8720-firmware-path]

NOTA: Substitua [RTL8720-firmware-path] pelo caminho onde você fez o download do RTL8720 acima. Esta pasta deve conter todos estes 3 arquivos: km0_boot_all.bin, km0_km4_image2.bin e km4_boot_all.bin

Se tudo correr bem, você deverá ver uma mensagem de sucesso. Agora você gravou o firmware RTL8720 no núcleo RTL8720!

Para Mac/ Linux​

  • ETAPA 1: Visite o repositório RTL8720 Firmware no GitHub

  • ETAPA 2: Escolha uma versão de release de sua preferência e clique em xxx-seeed-ambd-firmware-rpc-vxxx.zip para baixá-la como um arquivo .zip

  • ETAPA 3: Navegue até o diretório ambd_flash_tool usando o terminal como mencionado antes e execute o seguinte comando

python3 ambd_flash_tool.py flash -d [RTL8720-firmware-path]

NOTA: Substitua [RTL8720-firmware-path] pelo caminho onde você fez o download do RTL8720 acima. Esta pasta deve conter todos estes 3 arquivos: km0_boot_all.bin, km0_km4_image2.bin e km4_boot_all.bin

Se tudo correr bem, você deverá ver uma mensagem de sucesso. Agora você gravou o firmware RTL8720 no núcleo RTL8720!

Verificar a Versão do Firmware RTL8720 a partir da Arduino IDE​

Após instalar o firmware acima, você pode verificar se o firmware está instalado corretamente, carregando o código a seguir no Wio Terminal via Arduino IDE

#include "rpcWiFi.h"
#include <erpc/erpc_port.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // Wait to open Serial Monitor
char* version = rpc_system_version();
Serial.print("RTL8720 Firmware Version: ");
Serial.println(version);
erpc_free(version);
}

void loop() {
}

Quando você abrir o Serial Monitor, deverá ver a versão do firmware impressa

Atualizar Seeed SAMD ArduinoCore​

nota

Atualize o Seeed SAMD ArduinoCore para a versão mais recente (1.8.1)!

  • ETAPA 1: Abra a Arduino IDE e clique em Tools -> Board -> Boards Manager, e procure por Wio Terminal na caixa de pesquisa

  • ETAPA 2: Certifique-se de que a versão mais recente (1.8.1) esteja instalada. Caso contrário, clique no menu suspenso Select version, selecione a versão mais recente e clique em Install

pir

Você também pode encontrar o código-fonte do Seeed SAMD ArduinoCore aqui.

Instalação de Bibliotecas​

Existem algumas bibliotecas Arduino necessárias para a conectividade sem fio. Incluímos todas as bibliotecas relacionadas a wireless para o Wio Terminal no Arduino Library Manager. Então você simplesmente precisa abrir o Arduino Library Manager dentro da Arduino IDE, procurar as bibliotecas que precisa e instalá-las facilmente!

Como Instalar uma Biblioteca a partir do Arduino Library Manager​

  • ETAPA 1: Abra a Arduino IDE e clique em Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...

  • ETAPA 2: Digite o nome da biblioteca de que precisamos e selecione a versão mais recente no menu suspenso (se disponível)

  • ETAPA 3: Clique em Install

pir

Bibliotecas Necessárias para Wi-Fi​

Precisamos das seguintes bibliotecas para começar com o Wi-Fi no Wio Terminal. Você pode procurar essas bibliotecas digitando o nome da biblioteca na caixa de pesquisa do Arduino Library Manager.

Para sua conveniência, reunimos todas as bibliotecas. Assim, para a documentação futura e para atualizar a documentação atual, você só precisa instalar rpcwifi e então ela instalará para você todas as bibliotecas dependentes de wifi.

pir

Lançamento​

Data de AtualizaçãoAutorDetalhes
10.12BILL and LAKSHANTHAReunir todas as bibliotecas necessárias

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...