Pular para o conteúdo principal

Wio Terminal exibindo e armazenando dados analógicos

Visão geral​

Este exemplo demonstra o uso das funções de gráfico de linha para exibir a leitura do sensor Grove - Light no Wio Terminal, assim como o Serial Plotter! Além disso, os dados do sensor de luz são armazenados no cartão SD.

Recursos​

  • Ler valores do sensor de luz e plotá‑los em um gráfico de linha

Bibliotecas Arduino necessárias​

  • Instale a biblioteca de gráfico de linha Seeed_Arduino_Linechart. Para mais informações, visite Line Charts.

  • Instale a biblioteca SD. Para mais informações, visite FS.

Instruções Arduino​

  1. É altamente recomendado ler primeiro Line Charts antes de testar este código de exemplo.

  2. Baixe o arquivo LightReadings.ino e faça o upload para o seu Wio Terminal através da Arduino IDE. Certifique‑se de que você instalou todas as bibliotecas.

  3. Altere o brilho do ambiente e veja as mudanças no gráfico de linhas!

  4. A leitura analógica pode ser encontrada no cartão SD em Readings.txt

Código​

  • Inicializar LCD e porta analógica

Como podemos ver, o Wio Terminal possui duas portas Grove, uma é a porta I2C padrão e a outra é configurável como Digital D0, D1 ou Analógica A0 e A1, bem como portas UART. Neste caso, é necessária a porta analógica, portanto ela é definida como entrada analógica.

Além disso, inicializando o cartão SD da seguinte forma:

#include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include"seeed_line_chart.h" //include the library

File myFile;
TFT_eSPI tft;
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

#define max_size 30 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
int brightness;

void setup() {
Serial.begin(115200);
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("initialization failed!");
while(1);
}
pinMode(A0, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}
  • Ler valores do sensor e carregar dados
void loop() {
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
brightness = analogRead(A0);
int brightness = analogRead(LIGHT); //Reading light sensor values

if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(brightness); //Storing light sensor values
saveData(); //Saving data to SD card
...
}
  • Configurações de título

Consulte Line Charts para mais informações.

//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Light Sensor Readings")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font
  • Configurações do gráfico de linha

Consulte Line Charts para mais informações.

//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
  • Gravando dados no cartão SD

Consulte Reading/Writing from the SD Card para mais informações.

void saveData(){
myFile = SD.open("Readings.txt",FILE_APPEND);
brightness = analogRead(A0);
Serial.println(brightness);
myFile.println(brightness);
myFile.close();
}

Código completo​

##include <SPI.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include"seeed_line_chart.h" //include the library

File myFile;
TFT_eSPI tft;
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

#define max_size 30 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
int brightness;

void setup() {
Serial.begin(115200);
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
Serial.println("initialization failed!");
while(1);
}
pinMode(A0, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_WHITE);
brightness = analogRead(A0);

if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(brightness); //read variables and store in data
saveData();

//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Light Sensor Readings")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font

//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
}

void saveData(){
myFile = SD.open("Readings.txt",FILE_APPEND);
brightness = analogRead(A0);
Serial.println(brightness);
myFile.println(brightness);
myFile.close();
}
Loading Comments...