Pular para o conteúdo principal

Usando o Wio Terminal como um Teclado

Este wiki apresenta como usar o Wio Terminal como um teclado simples. Ele atribuiu as 3 teclas s, e, d aos 3 botões no Wio Terminal. Isso pode ser facilmente implementado no seu projeto para tarefas mais desafiadoras.

Instalando Bibliotecas​

Este exemplo também requer uma biblioteca de teclado Arduino adicional:

  1. Visite o repositório da Arduino Keyboard Library e baixe todo o repositório para o seu disco local.

  2. Agora, a biblioteca pode ser instalada na IDE do Arduino. Abra a IDE do Arduino e clique em sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, e escolha o arquivo Keyboard-master que você acabou de baixar.

InstallLibrary

Código Completo​

Para mais funcionalidades, consulte as funções de teclado oficiais do Arduino.

#include "Keyboard.h" //keyboard library 

void setup() {
//set button pins as inputs
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT);
pinMode(WIO_KEY_B, INPUT);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT);

Keyboard.begin(); //start keyboard communication
}

void loop() {
if (digitalRead(WIO_KEY_A) == LOW) { //detect button press
Keyboard.write('s'); //single key is pressed (character)
}
if (digitalRead(WIO_KEY_B) == LOW) {
Keyboard.write('e');
}
if (digitalRead(WIO_KEY_C) == LOW) {
Keyboard.write('d');
}

delay(200); //delay between keypresses

}
Loading Comments...