Pular para o conteúdo principal

Usando o Controle Xbox ONE no Wio Terminal

Este repositório apresenta como usar um Controle Xbox ONE no Wio Terminal. Com este exemplo, você pode usar um Controle Xbox para jogar usando o Wio Terminal!

Requisitos​

Para trabalhar com este exemplo, você vai precisar de um Adaptador USB OTG e de um Módulo USB para Serial, onde o adaptador OTG é usado para conectar o controle Xbox e o módulo USB para Serial para ler as saídas do Wio Terminal.

Nota: O Controle Xbox ONE é usado neste exemplo. Se estiver usando o controle Xbox 360 ou clones, verifique XBOXOLD.ino no exemplo.

Procedimentos​

  1. Envie o código para o Wio Terminal usando o Arduino IDE.

  2. Desconecte o cabo USB tipo-C do Wio Terminal que foi usado para enviar o código.

  3. Conecte o seu Controle Xbox ONE ao adaptador OTG e depois à porta USB-C do Wio Terminal.

    • Xbox ONE Controller -> OTG Adaptor -> Wio Terminal(Type-C Port)
  4. Conecte o Módulo USB para Serial ao Wio Terminal da seguinte forma:

    • TXD(USB to Serial Module) -> RXD(Pin 10 on Wio Terminal)
    • RXD(USB to Serial Module) -> TXD(Pin 8 on Wio Terminal)
    • 3.3V(USB to Serial Module) -> 3.3V(Pin 1 on Wio Terminal)
    • GND(USB to Serial Module) -> GND(Pin 6 on Wio Terminal)
  5. Conecte o Módulo USB para Serial ao seu computador. Dependendo de qual Módulo USB para Serial for usado, baixe o driver USB para o módulo para que o seu computador possa reconhecê‑lo.

  6. Para usuários Windows, você pode abrir o Gerenciador de Dispositivos para verificar se ele foi reconhecido. Um novo COM deve aparecer.

    • Para usuários Mac, use ls /dev/cu.* no terminal para verificar a disponibilidade do módulo.
  7. Para visualizar os dados da Serial:

    • Windows: Baixe e instale o PuTTY. Selecione Serial e altere o COM em Serial line para o COM que apareceu no Gerenciador de Dispositivos, também altere a velocidade para 115200 e pressione Open. Um terminal deve aparecer. Agora, se você começar a pressionar botões no controle Xbox ONE, deverá ver a saída serial!

    • Mac: Abra o terminal e instale o screen usando brew install screen. Assim que estiver instalado, use o comando screen /dev/cu.usbserial 115200 onde /dev/cu.usbserial deve corresponder ao visto acima. Você deverá ver a saída serial do Wio Terminal!

Nota Importante: Como a porta USB do Wio Terminal está sendo usada para USB, para enviar outro programa ao Wio Terminal é necessário entrar no modo Bootloader pressionando o botão liga/desliga duas vezes (o LED ficará mais fraco), então você deverá conseguir ver a porta novamente.

Configurações de USB Host​

Para habilitar o USB Host no Wio Terminal, você deve configurar dois pinos. É necessário definir PIN_USB_HOST_ENABLE para LOW e OUTPUT_CTR_5V para HIGH.

Você pode fazer isso simplesmente adicionando o seguinte código em void setup():

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

Código Completo​

#include <XBOXONE.h>
#define SerialDebug Serial1

USBHost UsbH;
XBOXONE Xbox(&UsbH);

void setup() {
SerialDebug.begin(115200);
if (UsbH.Init()) {
SerialDebug.print(F("\r\nUSB host did not start"));
while (1); //halt
}
SerialDebug.print(F("\r\nXBOX USB Library Started"));

//Coqnfigure pins to enable USB Host on Wio Terminal
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

}
void loop() {
UsbH.Task();
if (Xbox.XboxOneConnected) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(LeftHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("LeftHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(LeftHatY));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatX) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatX) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatX: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatX));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getAnalogHat(RightHatY) > 7500 || Xbox.getAnalogHat(RightHatY) < -7500) {
SerialDebug.print(F("RightHatY: "));
SerialDebug.print(Xbox.getAnalogHat(RightHatY));
}
SerialDebug.println();
}

if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0 || Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
if (Xbox.getButtonPress(L2) > 0) {
SerialDebug.print(F("L2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(L2));
SerialDebug.print("\t");
}
if (Xbox.getButtonPress(R2) > 0) {
SerialDebug.print(F("R2: "));
SerialDebug.print(Xbox.getButtonPress(R2));
SerialDebug.print("\t");
}
SerialDebug.println();
}

// Set rumble effect
static uint16_t oldL2Value, oldR2Value;
if (Xbox.getButtonPress(L2) != oldL2Value || Xbox.getButtonPress(R2) != oldR2Value) {
oldL2Value = Xbox.getButtonPress(L2);
oldR2Value = Xbox.getButtonPress(R2);
uint8_t leftRumble = map(oldL2Value, 0, 1023, 0, 255); // Map the trigger values into a byte
uint8_t rightRumble = map(oldR2Value, 0, 1023, 0, 255);
if (leftRumble > 0 || rightRumble > 0)
Xbox.setRumbleOn(leftRumble, rightRumble, leftRumble, rightRumble);
else
Xbox.setRumbleOff();
}

if (Xbox.getButtonClick(UP))
SerialDebug.println(F("Up"));
if (Xbox.getButtonClick(DOWN))
SerialDebug.println(F("Down"));
if (Xbox.getButtonClick(LEFT))
SerialDebug.println(F("Left"));
if (Xbox.getButtonClick(RIGHT))
SerialDebug.println(F("Right"));

if (Xbox.getButtonClick(START))
SerialDebug.println(F("Start"));
if (Xbox.getButtonClick(BACK))
SerialDebug.println(F("Back"));
if (Xbox.getButtonClick(XBOX))
SerialDebug.println(F("Xbox"));
if (Xbox.getButtonClick(SYNC))
SerialDebug.println(F("Sync"));

if (Xbox.getButtonClick(L1))
SerialDebug.println(F("L1"));
if (Xbox.getButtonClick(R1))
SerialDebug.println(F("R1"));
if (Xbox.getButtonClick(L2))
SerialDebug.println(F("L2"));
if (Xbox.getButtonClick(R2))
SerialDebug.println(F("R2"));
if (Xbox.getButtonClick(L3))
SerialDebug.println(F("L3"));
if (Xbox.getButtonClick(R3))
SerialDebug.println(F("R3"));


if (Xbox.getButtonClick(A))
SerialDebug.println(F("A"));
if (Xbox.getButtonClick(B))
SerialDebug.println(F("B"));
if (Xbox.getButtonClick(X))
SerialDebug.println(F("X"));
if (Xbox.getButtonClick(Y))
SerialDebug.println(F("Y"));
}
delay(1);
}
Loading Comments...