Pular para o conteúdo principal

Wio LTE Cat M1/NB-IoT Tracker

O Wio LTE CAT M1/NB-IoT da Seeed é projetado para redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) com módulo combo CAT M1 (eMTC) e NB-IoT. Além disso, possui um MCU ARM Cortex-M4 e módulo GNSS.

É uma placa de desenvolvimento compatível com Arduino que ajuda a rastrear praticamente qualquer coisa em movimento no planeta e então enviar esses dados sem fio. Ao integrar o conector Grove, o Wio LTE CAT M1/NB-IoT permite soluções de comunicação flexíveis com sistemas Grove.

O Wio LTE CAT M1/NB-IoT é bem adequado para projetos externos em que o dispositivo pode se conectar ao sistema de navegação por satélite e fornecer a localização em tempo real do item ao qual está anexado.

Você está procurando o Twilio Developer Kit para T-Mobile Narrowband? Encontre a documentação aqui

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Wio LTE Cat M1/NB-IoT v1.0Inicial26 de maio de 2018

 Especificações

  • Microcontrolador ARM Cortex-M4 com combo LTE CAT M1 e NB-IoT para uso global
  • GNSS com suporte a GPS/GLONASS
  • Compatível com Arduino IDE
  • 6 portas Grove on-board, suporta no máximo 180 módulos Grove
  • Migração fácil a partir do Wio LTE CAT.1

Recursos de Hardware

  • STM32F405RG, ARM Cortex-M4, CPU rodando até 168MHZ
  • 1Mbytes de Flash
  • 192+4KBytes de RAM
  • Sistema
    • Tensão de operação: 3.3V
    • Baixo consumo: modos Sleep/Standby/Stop
    • Gerador CRC-32
  • Conectividade LTE
    • LTE CAT M1 e NB-IoT, Cat M1 half-duplex (375 kb/s DL e UL) Cat NB1 half-duplex (27.2 kb/s DL, 62.5 UL)
    • Protocolos embutidos: TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/FTPS/TLS/MQTT/CoAP
  • GNSS
    • GPS/GLONASS
    • 2.5m CEP (GPS), 4.0m CEP (GLONASS)
  • Periféricos
    • 1 x USB para alimentação e DFU
    • Conector JST 1.0 para bateria
    • 3 botões: Botão de Reset do MCU, Botão de Boot (DFU) do MCU, Botão de Energia do EC21
    • Soquete 2 em 1 para Nano SIM e cartão TF
  • Grove
    • 2 portas Digitais
    • 2 portas Analógicas
    • 1 x UART
    • 1 x I2C
dica

Use módulos Grove para expandir sua aplicação. Há 6 conectores Grove na placa. Se esta é a primeira vez que você ouve falar de Grove, consulte Grove System para mais detalhes. Em resumo, Groves são centenas de sensores em um formato padronizado, que consistem em sensores, atuadores, displays e também comunicação.

Aplicações

  • Cidade inteligente
  • Medidor inteligente
  • Energia inteligente
  • Agricultura inteligente
  • Varejo inteligente
  • Cadeia de suprimentos inteligente
  • Transporte inteligente
  • Carro conectado
  • Edifício conectado
  • Saúde conectada
  • Equipamentos esportivos
  • Rastreamento de animais de estimação
  • Segurança de propriedades
  • Bicicleta compartilhada
  • Sistema de posicionamento para transporte e logística
  • Outros

Visão Geral do Hardware

dica

Se você quiser usar o conector Grove on-board, use digitalWrite(B10, HIGH) para ligar 3V3_B, exceto D38 que é alimentado por padrão. Caso contrário você não conseguirá fornecer energia aos módulos Grove.

Primeiros Passos

Instalar driver USB

  • Usuários Windows: A maioria das versões do Windows não carrega automaticamente o driver embutido para portas de comunicação USB. Você terá que baixar o driver USB da ST STM32 Virtual COM Port Driver.

  • Usuários Mac OS X e Chromebook: A placa vai apenas ser conectada e funcionar, sem drivers!

Alterar driver DFU

Para usuários Windows:

  • Passo 1. Pressione e segure o botão BOOT e conecte ao computador; você verá STM32 Device in DFU Mode no Gerenciador de Dispositivos, como abaixo.

  • Passo 2. Isso indica que você precisa usar o zadig_xx.exe para alterar o driver DFU de STTub30 para WinUSB, como abaixo. Se não conseguirmos ver nenhuma informação no Zadig, clique em Options--> List All Devices e então selecione STM32 Virtual COM Ports.

  • Passo 3. Você verá o "STMicroelectronics Virtual COM Port" no Gerenciador de Dispositivos, como abaixo.

Brincar com Arduino

1. Configuração de Software

  • Passo 1. Instale o Arduino IDE, versão recomendada acima de 1.8.0.
  • Passo 2. Siga How to Add Seeed boards to Arduino IDE para adicionar as placas Seeed STM32F4 ao gerenciador de placas do Arduino.
  • Passo 3. Baixe a WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library do Github.
  • Passo 4. Consulte How to install library para instalar bibliotecas para o Arduino.
  • Passo 5. Antes de enviar o sketch, pressione e segure os botões BOOT0 e RST, solte o botão RST e depois o botão BOOT0; dessa forma a placa entrará no modo STM BOOLARDER.
  • Passo 6. Não escolha nenhuma porta Serial para enviar o sketch na aba Tools, apenas clique no ícone de upload.

2. Brincar com o LED RGB On-board

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Seeed_WS2812b sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no Gerenciador de Dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Mantenha a Porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.

#include <Seeed_ws2812.h>
#include <ublox_sara_r4.h>

#define LEN_NUM 1

Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();
WS2812 strip = WS2812(LEN_NUM, ublox.RGB_LED_PIN);

void setup() {
// Set RGB LED power pin high
ublox.turnOnRGBPower();
strip.begin();
strip.brightness = 20;
}

void loop() {
strip.RGBCycle(1000);
strip.rainbowCycle(20);
}

  • Passo 7. Pressione RST, então você verá o LED RGB on-board funcionar.

3. Brincar com GNSS

  • Passo 1. Insira o cartão Nano SIM no slot Nano SIM, próximo ao lado da placa de circuito impresso (PCB).
  • Passo 2. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->GNNS-->GNSS sketch.
  • Passo 3. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 4. Veremos STM BOOTLARDER no Gerenciador de Dispositivos.
  • Passo 5. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 6. Mantenha a Porta COM em branco.
  • Passo 7. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio LTE Cat NB1.
  • Passo 8. Pressione o botão RST para habilitar a porta COM.

#include <ublox_sara_r4_gnss.h>

UBLOX_SARA_R4_GNSS gnss = UBLOX_SARA_R4_GNSS();

void setup()
{
// Open GNSS module
gnss.open_GNSS();
delay(3000);
SerialDebug.println("_Start");
}

void loop() {
gnss.dataFlowMode();
}

  • Passo 9. Use ferramentas de monitor serial para imprimir as mensagens seriais. Por favor, não use o monitor serial do Arduino IDE! Isso pode fazer com que o próximo download falhe, mas reabrir o Arduino IDE pode corrigir esse problema.
  • Passo 10. Veremos as informações de lat, lon sendo impressas na tela.
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,1,1,01,30,,,44*7B
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,1,1,04,07,,,43,17,,,38,18,,,39,30,,,44*70
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,2,1,06,07,,,44,09,,,41,17,,,40,18,,,41*79
$GPGSV,2,2,06,28,,,40,30,,,45*73
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A

4. Brincar com Cartão SD

  • Passo 1. Insira o cartão micro SD no slot do cartão SD.
  • Passo 2. Selecione File--> Examples-->SD-->CardInfo sketch.
  • Passo 3. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 4. Veremos STM BOOTLARDER no Gerenciador de Dispositivos.
  • Passo 5. Selecione Tools-->Boards-->Wio Tracker LTE.
  • Passo 6. Mantenha a Porta COM em branco.
  • Passo 7. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
// include the SD library:
#include <SD.h>

// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;

// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 43;

void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
// SerialUSB.begin(115200);
// while (!Serial) {
// ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// }


SerialUSB.print("\nInitializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(SS, OUTPUT);


// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
SerialUSB.println("initialization failed. Things to check:");
SerialUSB.println("* is a card is inserted?");
SerialUSB.println("* Is your wiring correct?");
SerialUSB.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
}

// print the type of card
SerialUSB.print("\nCard type: ");
switch(card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
SerialUSB.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
SerialUSB.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
SerialUSB.println("SDHC");
break;
default:
SerialUSB.println("Unknown");
}

// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
SerialUSB.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
}


// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
SerialUSB.print("\nVolume type is FAT");
SerialUSB.println(volume.fatType(), DEC);
SerialUSB.println();

volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
SerialUSB.print("Volume size (bytes): ");
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);
SerialUSB.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
SerialUSB.println(volumesize);


SerialUSB.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);

// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
}


void loop(void) {

}

  • Passo 8. Pressione o botão RST para habilitar a porta COM.
  • Passo 9. Use ferramentas de monitor da porta COM para imprimir a mensagem serial. Por favor, não use o monitor serial da IDE Arduino! Isso pode fazer com que o próximo download falhe, mas reabrir a IDE Arduino pode corrigir esse problema.
  • Passo 10. Abra o monitor serial, veremos as informações abaixo na tela.
Initializing SD card...
Card type: SDHC

Volume type is FAT32

Volume size (bytes): 2689048576
Volume size (Kbytes): 2626024
Volume size (Mbytes): 2564

Files found on the card (name, date and size in bytes):

5. Brincar com o RSSI da Rede

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->RSSI sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no gerenciador de dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Deixe a porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
#include <ublox_sara_r4.h>
#include <UART_Interface.h>

Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();

void setup() {

SerialDebug.println("Begin...");
ublox.powerOn();
while(false == ublox.Check_If_Power_On()){
SerialDebug.println("Waitting for module to alvie...");
delay(1000);
}
SerialDebug.println("Power On O.K!");

delay(100);
check_with_cmd("AT+UGPIOC=23,10\r\n", "OK", CMD);
check_with_cmd("AT+UGPIOC=16,2\r\n", "OK", CMD);
}

void loop() {
int signal;
if(ublox.getSignalStrength(&signal)) {
SerialDebug.print("RSSI: ");
SerialDebug.println(signal, DEC);
} else {
SerialDebug.print("Error");
}

delay(1000);

}

  • Passo 7. Pressione RST, então você poderá ver as informações abaixo na tela.
AT+CSQ

+CSQ: 99,99

OKRSSI: 99

AT+CSQ

+CSQ: 99,99

OKRSSI: 99

AT+CSQ

+CSQ: 99,99

OKRSSI: 99

AT+CSQ

+CSQ: 99,99

6. Brincar com o Exemplo TCP do Arduino

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Network-->tcp_directLink sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no gerenciador de dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Deixe a porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
#include <ublox_sara_r4.h>

Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();

char *server = "www.arduino.cc";
uint16_t port = 80;
int sockId = -1;

void setup() {
bool network_attached = false;

Log_info("Begin...");

ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alvie...");
while(false == ublox.isAlive()){
Log(".");
delay(100);
}
Logln();

Log_info("Initializing network..");
if(!ublox.network_Init(120)) {
Log_error("Network initialize timeout.");
while(1);
}
Log_info("APN: " + String(ublox._apn));
Log_info("Local IP: " + String(ublox._str_ip));
Log_info("Operator: " + String(ublox._operator));
Log_info("Network attached.");

// This method is import for setting transparent session
// use disableDirectLinkMode() to use nontransparent session
ublox.enableDirectLinkMode();

if(-1 == (sockId = ublox.createSocket(TCP))) {
Log_error("Create socket error!");
return;
}
if(!ublox.sockConnect(sockId, server, port)) {
Log_error("connect to server failed.");
}
Log_info("Sent TCP message in direct link mode.");

}

void loop() {
static uint8_t tries = 0;
String str_msg = "ublox random number " + String(random(0,100));
// String str_msg = "/txt HTTP";

ublox.socketWrite((uint8_t *)str_msg.c_str(), (uint16_t)str_msg.length());
Log_info("Send msg: " + str_msg);

tries++;
if(tries > 5) {
if(ublox.sockClose(sockId)) {
Log_info("Close socket.");
}
Log_info("Enter AT command mode.");
while(true) AT_bypass();
}

delay(2000);
}


  • Passo 7. Pressione RST, então você poderá ver as informações abaixo na tela.
[INFO] Begin...
[INFO] Waitting for module to alvie...
...
[INFO] Initializing network..
.............................[INFO] APN: ctnb
[INFO] Local IP: 10.14.8.161
[INFO] Operator: 460 11 ????
[INFO] Network attached.
[INFO] Sent TCP message in direct link mode.
[INFO] Send msg: ublox random number 33
[INFO] Send msg: ublox random number 43
[INFO] Send msg: ublox random number 62
[INFO] Send msg: ublox random number 29
[INFO] Send msg: ublox random number 0
[INFO] Send msg: ublox random number 8

7. Brincar com o Exemplo UDP do Arduino

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->Network-->udp_directLink sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no gerenciador de dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Deixe a porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
#include <ublox_sara_r4.h>

Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();

char *server = "time.nist.gov";
uint16_t port = 8888;
int sockId = -1;

void setup() {
bool network_attached = false;

Log_info("Begin...");

ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alvie...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln("");

Log_info("Initializing network..");
if(!ublox.network_Init(120)) {
Log_error("Network initialize timeout.");
while(1);
}
Log_info("APN: " + String(ublox._apn));
Log_info("Local IP: " + String(ublox._str_ip));
Log_info("Operator: " + String(ublox._operator));
Log_info("Network attached.");

if(-1 == (sockId = ublox.createSocket(UDP))) {
Log_error("Create socket error!");
}
Log("[INFO] Create socket id: ");
Logln(sockId);

ublox.enableDirectLinkMode();
if(!ublox.sockConnect(sockId, server, port)) {
Log_error("connect to server failed.");
}
Log_info("Sent UDP message in direct link mode.");



}

void loop() {
static uint8_t tries = 0;

String str_msg = "ublox random number " + String(random(0,100));

ublox.socketWrite((uint8_t *)str_msg.c_str(), (uint16_t)str_msg.length());
Log_info("Send msg: " + str_msg);

tries++;
if(tries > 5) {
if(ublox.sockClose(sockId)) {
Log_info("Close socket.");
}
while(true) AT_bypass();
}

delay(2000);
}

  • Passo 7. Pressione RST, então você poderá ver as informações abaixo na tela.
[INFO] Waitting for module to alvie...
...
[INFO] Initializing network..
....................[INFO] APN: ctnb
[INFO] Local IP: 10.178.48.90
[INFO] Operator: 460 11 ????
[INFO] Network attached.
[INFO] Create socket id: 0
[INFO] Sent UDP message in direct link mode.
[INFO] Send msg: ublox random number 33
[INFO] Send msg: ublox random number 43
[INFO] Send msg: ublox random number 62
[INFO] Send msg: ublox random number 29
[INFO] Send msg: ublox random number 0
[INFO] Send msg: ublox random number 8
[INFO] Close socket.

8. Brincar com o Exemplo MQTT Subscribe do Arduino

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->MQTTClient-->mqtt_sub sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no gerenciador de dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Deixe a porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
#include <Arduino.h>

#include <math.h>

#include <ublox_sara_r4.h>
#include <ublox_sara_r4_mqtt.h>
#include <UART_Interface.h>

#define PRE_FIX "[MQTT] "

MQTT mqtt;
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();

char *server = "test.mosquitto.org";
uint16_t port = 1883;

void setup() {
Log_info("Begin...");

ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alive...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln();

Log_info("Initializing network...");
if(!ublox.network_Init()) {
Log_error("Network initialize timeout.");
return;
}

// Set MQTT server
if(!mqtt.setServer(server, port)) {
Log_error("Set MQTT server failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT server success.");
}

// Set will
if(!mqtt.setWill("Heat", "ublox n/r410")) {
Log_error("Set MQTT will failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT will success.");
}

// Connect to server
Logln(PRE_FIX"Connecting to server: " + String(server));
while(!mqtt.connect()) {}
Logln(CRLF PRE_FIX"Connected\n\r");
}

void loop()
{
static uint8_t tries = 0;
const char *topic = "Heat";
String msg = String(random(2000, 3000)*1.0/100.0) + " degree";


if(mqtt.publish(topic, msg.c_str())) {
Logln(PRE_FIX" published Topic " + String(topic) + " Messagea " + msg);
} else {
Log_error("MQTT publish failed");
// while(true);
}

tries++;
if(tries > 5)
{
if(mqtt.disconnect()) {
Logln(PRE_FIX"Disconnect.");
}
Log_info("Enter AT command loop");
while(true) AT_bypass();
}

delay(2000);
}

  • Passo 7. Pressione RST, então você poderá ver as informações abaixo na tela.

9. Brincar com o Exemplo MQTT Publish do Arduino

  • Passo 1. Selecione File--> Examples-->WioLTE_Cat_NB1_Arduino_Library-->MQTTClient-->mqtt_pub sketch.
  • Passo 2. Pressione e segure o botão BOOT na parte de trás do Wio LTE Cat NB1 e conecte o USB ao PC.
  • Passo 3. Veremos STM BOOTLARDER no gerenciador de dispositivos.
  • Passo 4. Selecione Tools-->Boards-->Wio_Tracker_LTE.
  • Passo 5. Deixe a porta COM em branco.
  • Passo 6. Selecione Sketch-->Upload para enviar o código para o Wio_LTE.
#include <Arduino.h>

#include <math.h>

#include <ublox_sara_r4.h>
#include <ublox_sara_r4_mqtt.h>
#include <UART_Interface.h>

#define PRE_FIX "[MQTT] "

MQTT mqtt;
Ublox_sara_r4 ublox = Ublox_sara_r4();

char *server = "server name or IP";
uint16_t port = 1883;

void setup() {
Log_info("Begin...");

ublox.powerOn();
Log_info("Waitting for module to alive...");
while(false == ublox.isAlive()) {
Log(".");
delay(100);
}
Logln();

Log_info("Initializing network...");
if(!ublox.network_Init()) {
Log_error("Network initialize timeout.");
return;
}

// Set MQTT server
if(!mqtt.setServer(server, port)) {
Log_error("Set MQTT server failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT server success.");
}

// Set will
if(!mqtt.setWill("Heat", "ublox n/r410")) {
Log_error("Set MQTT will failed");
return;
} else {
Logln(PRE_FIX"Set MQTT will success.");
}

// Connect to server
Logln(PRE_FIX"Connecting to server: " + String(server));
while(!mqtt.connect()) {}
Logln(CRLF PRE_FIX"Connected\n\r");
}

void loop()
{
static uint8_t tries = 0;
const char *topic = "Heat";
String msg = String(random(2000, 3000)*1.0/100.0) + " degree";


if(mqtt.publish(topic, msg.c_str())) {
Logln(PRE_FIX" published Topic " + String(topic) + " Messagea " + msg);
} else {
Log_error("MQTT publish failed");
// while(true);
}

tries++;
if(tries > 5)
{
if(mqtt.disconnect()) {
Logln(PRE_FIX"Disconnect.");
}
Log_info("Enter AT command loop");
while(true) AT_bypass();
}

delay(2000);
}

  • Etapa 7. Pressione RST, então você poderá ver as informações abaixo na tela.

Visualizador Online de Esquemático

Recurso

Suporte Técnico & Discussão de Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...