Pular para o conteúdo principal

Wio Node

Construir projetos de IoT é empolgante, pois você pode conectar praticamente tudo ao seu redor e controlá-los. Porém, às vezes não é fácil criar aplicações de IoT, já que isso exige muito trabalho pesado, como hardware, programação, jumpers e soldagem etc. Mesmo um usuário bem treinado gastaria horas para lidar com todo o trabalho, quanto mais iniciantes. Para simplificar o desenvolvimento de projetos de IoT, a Seeed lançou o Wio Link no kickstarter e acabou sendo um grande sucesso. O slogan no Kickstarter definiu muito bem a principal característica do Wio Link:

3 passos. 5 minutos. Construa suas próprias aplicações de IoT!

É muito simples, a construção é rápida, porém não é ideal para todas as situações. E se precisarmos de apenas 2 conectores Grove? E se houver espaço limitado na aplicação, mas o Wio Link for grande demais? E se quisermos reduzir o custo? Assim, logo após lançarmos o Wio Link, uma solução micro e econômica entrou no cronograma; por meses os engenheiros da Seeed redesenharam e otimizaram a placa Wi-Fi e aqui está ela, o novo membro da família Wio — Wio Node.

Assim como o significado do seu nome, o Wio Node é realmente um nó Wi‑Fi que conecta coisas em projetos de IoT. Se o Wio Link é o irmão mais velho, o Wio Node deve ser o irmão caçula da família Wio, pois esse carinha fofo tem apenas um quarto do tamanho do Wio Link enquanto integra todas as funções básicas do Wio Link.

O ecossistema do Wio Node também é composto pelo Hardware Aberto Wio Node board, pelo Open Source Wio Link Mobile App e pela implementação de Servidor de IoT Open Source. Portanto, a plataforma de software do Wio Link também está disponível para o Wio Node.

Adquira agora

cuidado

A função Wio IFTTT está em fim de vida (EOL). Mas o Wio APP continua disponível. Você pode usar a API do Wio APP para ler o status dos sensores e controlar o atuador.

Recursos


  • Sem necessidade de programação de hardware, sem protoboard, sem jumpers, sem soldagem.
  • Muitos módulos Grove são suportados (verifique a lista no App móvel).
  • Módulos Grove Plug‑n‑Play
  • Configuração visual em vez de programação de microcontrolador.
  • Atualização automática via compilação em nuvem e OTA.
  • Leve o mundo real para a plataforma virtual. Todos os sensores se tornam API RESTful virtuais.
  • Apps Android e iOS para gerenciar o Wio Node.
  • IFTTT suportado pelo Canal da Seeed
  • Certificação CE/FCC/TELEC para o módulo central ESP-WROOM-02

Especificações


GeralValorGerenciamento de EnergiaValor
Tamanho28mm * 28mmCorrente DC por pino de I/O12mA
Cristal26MHzTensão de Entrada (Micro USB)5V
Memória Flash4MBytes (W25Q32B)Tensão de Entrada (suporte de bateria)3.4~4.2V
Protocolo de Rede Wi‑Fi802.11b/g/nCorrente DC de Saída1000mA MÁX
Tecnologia de Criptografia Wi‑FiWEP/TKIP/AESTensão de Operação3.3V
Conector de Expansão Grove1UART0/I2C0/D0Corrente de Carga500mA MÁX
Conector de Expansão Grove2Analógico/I2C1/D1

Ideias de Aplicação


O Wio Node foi bem projetado para fornecer soluções Wi‑Fi simples e econômicas para projetos como:

  • Casa Inteligente
  • Monitoramento ambiental inteligente
  • Brinquedos divertidos
  • Web das Coisas
  • Internet das Coisas

Na verdade, há muitos projetos em nossa recipe; venha visitá-la para encontrar alguns projetos interessantes ou até compartilhar seus próprios projetos, tenho certeza de que isso lhe trará muitos fãs.

Sistema de controle de irrigaçãoA internet do muro de LEDsMáquina de alimentação para cães
MAKE IT NOWMAKE IT NOWMAKE IT NOW
Monitor do KickstarterMonitor de chamadas perdidasTecla do chefe
MAKE IT NOWMAKE IT NOWMAKE IT NOW
nota

Algumas das receitas são feitas com Wio Link; você pode substituí-lo por um Wio Node.

Visão Geral de Hardware


NomeFunção
1FunctionDefinir o modo de operação do Wio Node
2ESP8266Microcontrolador baseado em ESP8266
3ResetReiniciar o dispositivo
4Micro USBAlimentar o dispositivo e carregar a bateria
5Battery HolderUm conector jst2.0, conecte uma bateria Li de 3,7V
6Analog/I2C1/D1Porta Grove, você pode conectar um módulo Grove dos tipos Digital/I2C/Analógico
7UART/I2C0/D0Porta Grove, você pode conectar um módulo Grove dos tipos UART/I2C/Digital

LEDs de Status

Perto do botão FUNCTION há 2 LEDs de status, um azul e um vermelho. O LED AZUL é o LED indicador de status de rede. Ele possui os seguintes padrões de piscar:

  • respirando no modo de configuração
  • pisca duas vezes rapidamente e depois fica apagado por 1s solicitando endereço IP do roteador
  • pisca uma vez rapidamente e depois fica apagado por 1s conectando ao servidor
  • aceso por 1s e depois apagado por 1s quando o nó está online
  • aceso continuamente quando o nó está travado por não obter IP ou não se conectar ao servidor.
  • pisca rapidamente (aceso 100ms e apagado 100ms) OTA
nota

O LED AZUL está ligado ao GPIO2, que também é o pino TX da UART1. Ao baixar o firmware, a UART1 descarrega os dados transmitidos na UART0 por padrão. Portanto, o LED AZUL piscará enquanto o firmware estiver sendo baixado. Após a inicialização, o GPIO2 será configurado como um GPIO e não mais como TX da UART1.

O LED VERMELHO é outro LED de status que indica o status de alimentação dos módulos Grove. Todas as seis interfaces Grove têm seus VCC reunidos e podem ser controlados com o GPIO 15. Quando o nó está em modo de deep sleep, todos os módulos Grove também perdem sua alimentação. O LED VERMELHO acenderá quando os módulos Grove estiverem alimentados e se apagará quando os módulos Grove não estiverem alimentados.

Bônus

O Wio Node possui um carregador de bateria LiPo embutido, então você pode carregar uma bateria LiPo de 3,7V através da porta JST 2.0 quando o USB estiver conectado.

nota
  • Manuseie o conector USB micro tipo‑B com cuidado, ou você pode quebrar o conector da placa.

  • A bateria não está incluída no pacote. Mas nós disponibilizamos muitas opções para você no Bazaar.

Primeiros Passos


Vamos criar uma aplicação de LED bem básica com o Wio Node; nesta aplicação você poderá controlar o LED pelo seu smartphone em cerca de 5 minutos. Antes de começarmos, certifique-se de ter os itens abaixo em mãos:

Wio NodeGrove - LEDCabo Micro USB
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota
  • Um smartphone também é necessário (Android OS versão 4.1 ou superior, iOS versão 7 ou superior)

  • O Grove - LED já inclui um cabo Grove

PASSO 1: Instalar o App Android/iOS

Você precisa instalar o Wio Link App para gerenciar e configurar seus dispositivos Wio Node.

Baixe e instale o App para Android ou iOS. Ou você pode ir à App Store da Apple ou à Google Play Store e buscar por "Wio Link"; você irá encontrá-lo.

Obter App AndroidObter App iOS
nota

Certifique-se de que a versão do Android OS seja 4.1 ou superior e a versão do iOS seja 7 ou superior.

PASSO 2: Criar sua Conta

  • Se for a primeira vez que você usa o Wio APP, ele pode solicitar autorização de GPS; por favor, aprove e depois faça o cadastro.
  • Se você já tem uma conta, verifique a localização do servidor antes de fazer login.
nota

Por favor, preste atenção à localização do servidor, pois uma localização incorreta levará a falhas ao conectar ao Wio Node.

PASSO 3: Conectar o Wio Node à Internet

  • Pressione e segure o botão CONFIG até que o LED azul entre em modo de respiração (isto é, piscando com efeito de fade in & fade out). Isso significa que o Wio Node entrou com sucesso no modo de configuração e pode ser detectado pelo Wio App.
  • Toque em "Add your first Device".
  • Escolha Wio Node
  • "Go to Wi-Fi list" levará você para a interface de configuração de Wi‑Fi do seu smartphone.

  • Se você conseguiu fazer o LED azul entrar no modo de respiração, você encontrará o Wio Node na lista de Wi-Fi, conecte-se a ele! (Normalmente ele não é chamado de Wio Node na lista de Wi-Fi, no exemplo, o meu é Wio_091016, você pode encontrar um chamado wio_xxxxxx na sua lista.)
  • Uma vez conectado, você receberá uma notificação, então poderá voltar ao aplicativo
  • O próximo passo é conectar ao Wi-Fi da sua casa ou empresa

  • Se houver senha do Wi-Fi ao qual você deseja se conectar, pode ser que seja necessário inserir a senha
  • Considerando que você pode precisar conectar mais de 1 Wio Node no futuro, um nome especial permitirá que você os distinga facilmente uns dos outros.

ETAPA 4: Interconectar virtualmente módulos com Wio Node e atualizar o firmware

  • Clique no Wio Node e você estará na interface principal.
  • Existem 2 conectores Grove, selecione o da esquerda (D0).
  • Como o LED é um dispositivo de saída, escolha a categoria de saída
  • Encontre o ícone que parece uma lâmpada e escolha-o.
  • Então você verá que o botão retangular inferior fica vermelho e "View API" se torna "Update Firmware". Escolha "Update Firmware"

  • Como você selecionou a porta D0 para conectar o LED no APP, você também precisa conectar o Grove-LED real à porta D0 do Wio Node.

ETAPA 5: Testar aplicação usando APIs

  • Agora que você conectou com sucesso o LED ao Wio Node, clique em "View API" para verificar a API do Wio Node
  • Digite "1" ou "0" na área "Test Request" e clique no botão "Post" para ver o que acontece.

Comece com IFTTT & DoButton


Não sabe programar? Não se preocupe, com a ajuda do IFTTT, mesmo que você não saiba nada sobre programação, ainda é possível criar alguns projetos simples.

IFTTT é uma abreviação de "If This Then That", é um serviço gratuito baseado na web que permite aos usuários criar cadeias de instruções condicionais simples, chamadas de "recipes", que são disparadas com base em mudanças em outros serviços web, como Gmail, Facebook, Instagram. Como o IFTTT funciona com Wio Node? Como você pode ver nas figuras abaixo, a Seeed fornece serviço em nuvem em wio.seeed.io, que pode trocar dados e enviar instruções para o IFTTT e o Wio Node. Assim, criando algumas recipes simples, você consegue hackear coisas sem programar.

Se você não tem uma conta IFTTT, clique aqui para se inscrever.

Se você já tem uma conta IFTTT, clique aqui para conectar-se à Seeed, ou pesquise por Seeed no site do IFTTT. Lá você encontrará 9 recipes da Seeed para ensinar como usar o IFTTT. O que é DoButton? DoButton é um dos aplicativos do IFTTT que permite criar seu próprio botão personalizado com apenas um toque, ele é muito adequado para construir projetos de IoT e controlá-los pelo seu smartphone, aqui estão dois exemplos para mostrar como usar IFTTT & DoButton para fazer aplicações úteis.

Exemplo

IFTTTDoButton
[Recipe]DIY um Sistema Automático de Irrigação de Jardim sem programar[Recipe]Como alimentar seus animais de estimação quando você não está em casa
[Video]Como usar o ITFFF[Video]Como usar o DoButton

Guia Avançado


Achou esses exemplos simples demais? Quer fazer projetos mais complicados? Aqui estão os melhores guias para usuários avançados hackearem coisas com Wio Node. Com esses guias, usuários avançados podem conhecer informações mais detalhadas sobre o Wio Node, implantar servidor privado e até escrever driver de módulo para o Wio Node.

O guia abrange:

  • Referência de API
  • Guia de Implantação de Servidor
  • Guia de Usuário Avançado
  • Como escrever driver de módulo para Wio Link?
nota

O guia é escrito para Wio Link, mas também se aplica ao Wio Node.

Lista de Suporte Grove

SKUNameInterfaceDriverLink
101020008Grove - Moisture SensorAnalogitselflink
101020014Grove - Light SensorAnalogGeneric Analog Inputlink
101020015Grove - Temperature SensorAnalogitselflink
101020017Grove - Rotary Angle SensorAnalogGeneric Analog Inputlink
101020022Grove - Light Sensor(P)AnalogGeneric Analog Inputlink
101020023Grove - Sound SensorAnalogifselflink
101020027Grove - Electricity SensorAnalogGeneric Analog Inputlink
101020036Grove - Slide PotentiometerAnalogGeneric Analog Inputlink
101020042Grove - 80cm Infrared Proximity SensorAnalogGeneric Analog Inputlink
101020043Grove - UV SensorAnalogitselflink
101020048Grove - Rotary Angle Sensor(P)AnalogGeneric Analog Inputlink
101020063Grove - Loudness SensorAnalogitselflink
101020076Grove - Luminance SensorAnalogitselflink
101020078Grove - Air quality sensor v1.3AnalogGeneric Analog Inputlink
101020003Grove - ButtonDigitalitselflink
101020004Grove - Switch(P)DigitalGeneric Digital Inputlink
101020005Grove - Collision SensorDigitalGeneric Digital Inputlink
101020009Grove - Line FinderDigitalGeneric Digital Inputlink
101020018Grove - Water SensorDigitalGeneric Digital Inputlink
101020020Grove - PIR Motion SensorDigitalitselflink
101020025Grove - Tilt SwitchDigitalGeneric Digital Inputlink
101020037Grove - Touch SensorDigitalGeneric Digital Inputlink
101020038Grove - Magnetic SwitchDigitalitselflink
101020046Grove - Hall SensorDigitalitselflink
101020049Grove - Flame SensorDigitalGeneric Digital Inputlink
111020000Grove - Button(P)DigitalGeneric Digital Inputlink
101020073Grove - ElectromagnetDigitalitselflink
101020090Grove - Water Atomization v1.0DigitalGeneric Digital Outputlink
103020004Grove - Solid State RelayDigitalitselflink
103020005Grove - RelayDigitalitselflink
103020008Grove - MOSFETDigitalGeneric Digital Outputlink
103020010Grove - 2-Coil Latching RelayDigitalGeneric Digital Outputlink
103020014Grove - Dry-Reed RelayDigitalitselflink
104020001Grove - Variable Color LEDDigitalGeneric Digital Outputlink
104020002Grove - Purple LED (3mm)DigitalGeneric Digital Outputlink
104020005Grove - LED String LightDigitalGeneric Digital Outputlink
104030005Grove - Red LEDDigitalGeneric Digital Outputlink
104030007Grove - Green LEDDigitalGeneric Digital Outputlink
104030009Grove - White LEDDigitalGeneric Digital Outputlink
104030010Grove - Blue LEDDigitalGeneric Digital Outputlink
104030014Grove - Multi Color Flash LED (5mm)DigitalGeneric Digital Outputlink
105020003Grove - Vibration MotorDigitalGeneric Digital Outputlink
105020004Grove - Mini FanDigitalGeneric Digital Outputlink
105020005Grove - EL DriverDigitalitselflink
107020000Grove - BuzzerDigitalGeneric Digital Outputlink
107020001Grove - SpeakerDigitalitselflink
101020034Grove - 3-Axis Digital CompassI2Citselflink
101020039Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)I2Citselflink
101020050Grove - 3-Axis Digital GyroI2Citselflink
101020072Grove - Barometer Sensor (BMP180)I2Citselflink
101020083Grove - GestureI2Citselflink
101020088Grove - Multichannel Gas SensorI2Citselflink
103020013Grove - I2C ADCI2Citselflink
104030008Grove - OLED Display 1.12''I2Citselflink
104030011Grove - OLED Display 0.96''I2Citselflink
105020001Grove - I2C Motor DriverI2Citselflink
107020006Grove - I2C FM ReceiverI2Citselflink
101020192Grove - Barometer(BMP280)I2Citselflink
101020193Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor(BME280)I2Citselflink
101020010Grove - Ultrasonic RangerDititalitselflink
101020016Grove - Infrared ReceiverDigitalitselflink
101020019Grove - Temperature&Humidity Sensor ProDigitalitselflink
101020026Grove - Infrared EmitterDigitalitselflink
101020029Grove - Infrared Reflective SensorOthersitselflink
101020030Grove - Digital Light SensorI2Citselflink
101020040Grove - IR Distance InterrupterDigitalitselflink
103020018Grove - RecorderDigitalitselflink
104020006Grove - LED Bar v2.0UARTitselflink
104030003Grove - 4-Digit DisplayUARTitselflink
316010005Grove - ServoDigitalitselflink
101020067Grove - CO2 SensorUARTitselflink

FAQ


Aqui estão algumas perguntas que geralmente recebemos de novos usuários. Se você tiver quaisquer outros problemas ao usar Wio Node ou outros produtos Wio, seja bem-vindo à Community of Wio onde há muitos usuários profissionais esperando para lhe dar conselhos e também muitos usuários avançados fornecendo várias ideias sobre como usar os produtos Wio!

P1. Qual é a diferença entre Wio Node e Wio Link?

Wio Node é como um mini Wio Link, ele tem apenas um quarto do tamanho do Wio Link e é muito mais barato. Apesar do tamanho e do preço, Wio Node ainda possui todas as funções do Wio Link. Para aqueles que preferem um tamanho menor em vez de mais conectores Grove, Wio Node é a melhor escolha.

2. O que devo fazer se não conseguir conectar ao servidor?

Saia da conta e verifique se você escolheu o servidor errado antes de entrar. Se você não estiver na China Continental, escolha o servidor global.

3. Falha ao configurar Wio Node e não consigo encontrar Wio Node na lista de Wi‑Fi?

Preste atenção ao LED azul. Certifique-se de que ele esteja no modo de respiração (pisca com efeito de fade in & fade out, é um modo muito exclusivo, muito fácil de reconhecer) antes de qualquer etapa adicional. Somente quando o LED estiver no modo de respiração o Wio Node poderá ser encontrado na lista de Wi‑Fi.

4. Se eu quiser conectar mais de 1 dispositivo I2C, o que devo fazer?

Não podemos conectar 2 dispositivos Grove-I2C às 2 portas Grove-I2C do Wio Node ao mesmo tempo. O Grove-I2C hub pode ramificar 1 porta I2C em 4. Venha ao Bazaar para pegar um!

5. Posso colocar o Wio Node em modo de suspensão?

Sim, verifique a última API, onde você pode colocar o Wio Node em modo de suspensão por comando.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos


Projetos

Casa Inteligente com Wio Link/Wio Node e aplicativo Telegram: Construindo uma casa inteligente com seeedstudio Wio-Link/Wio-Node e conectando-a a um bot do Telegram.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...