Pular para o conteúdo principal

Uso do microfone PDM no Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense

Visão geral​

O Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense está equipado com um microfone PDM (Modulação por Densidade de Pulsos) que pode receber dados de áudio em tempo real e pode ser usado para reconhecimento de áudio. Com sua conectividade sem fio e bom desempenho no processamento de dados de áudio graças ao FPU, ele é ideal para projetos TinyML interessantes, como controle de voz remoto de dispositivos.

Nota
  • O Seeed Studio XIAO nRF52840 não está equipado com este módulo de microfone PDM.
  • O microfone PDM terá um desempenho melhor quando usarmos a Seeed nrf52 mbed-enabled Boards Library, portanto, recomendamos fortemente o seu uso.

pir

Este wiki irá apresentar o básico de como usar o microfone PDM nesta placa e incluirá dois exemplos:

  1. Visualizing Raw Data: Este exemplo demonstra como visualizar em tempo real os dados brutos do microfone.
  2. Saving Recorded Audio: Este exemplo mostra como salvar o áudio gravado pelo microfone em um cartão SD.

Vamos explorar esses exemplos agora!

Exemplo 1: Visualizar dados brutos do microfone PDM em tempo real​

Neste exemplo, vamos visualizar os dados brutos do microfone PDM em um Serial Monitor e Serial Plotter em tempo real.

Pré-requisitos​

pir

  • Etapa 2. Abra o Arduino IDE, vá para Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... e abra o arquivo zip baixado

pir

Executar o exemplo​

  • Etapa 3. Vá para File > Examples > Seeed Arduino Mic > mic_serial_plotter para abrir mic_serial_plotter

pir

  • Etapa 4. Envie os códigos e abra o Serial Monitor
Nota

Depois que você enviar os códigos, eles não serão executados automaticamente até que você clique em Serial Monitor no canto superior direito da janela do Arduino.

pir

Agora você verá os dados brutos do microfone exibidos em tempo real no serial monitor, como mostrado acima!

Visualizando dados brutos​

  • Etapa 5. Se você for até Tools > Serial Plotter e abrir o Serial Plotter, verá os dados brutos do microfone exibidos em tempo real em um gráfico de forma de onda!

pir

Exemplo 2: Salvar o áudio gravado pelo microfone em um cartão SD​

Assim como a série Seeed Studio XIAO, o Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense é perfeitamente compatível com a Seeeduino Seeed Studio XIAO Expansion board. Ele pode ser instalado na placa de expansão, permitindo que você use o módulo de cartão SD na placa. Se você preferir não usar a placa de expansão, pode conectar um módulo de cartão SD separado por meio da interface SPI.

Pré-requisitos​

  • Etapa 1. Conecte o Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense a uma Seeed Studio XIAO Expansion Board e insira um cartão SD no slot de cartão SD da placa de expansão.

pir

dica

Quando você vir a luz na placa de expansão piscando regularmente em verde, a conexão foi bem-sucedida.

Como já instalamos a Seeed_Arduino_Mic Library antes, não precisamos instalá-la novamente para este exemplo. No entanto, se você não a tiver instalada, siga as instruções do exemplo acima.

pir

Nota: Esta biblioteca é necessária para acessar o cartão SD e salvar os dados.

Executar o exemplo​

  • Etapa 3. Abra o Arduino IDE, vá para Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... e abra o arquivo zip baixado.

pir

  • Etapa 4. Vá para File > Examples > Seeed Arduino Mic > mic_Saved_OnSDcard para abrir mic_Saved_OnSDcard.

pir

  • Etapa 5. Envie os códigos e abra o Serial Monitor

Salvando dados​

Nota: Depois que você enviar os códigos, eles não serão executados automaticamente até que você clique em Serial Monitor no canto superior direito da janela do Arduino.

Agora os dados de áudio começarão a ser amostrados, serão gravados por 5 minutos e os dados serão salvos automaticamente no cartão SD.

pir

Este test.9568.wav é um arquivo de áudio de 5 segundos e está salvo no cartão SD.

Amostrar novamente?

Se você quiser reamostrar os dados de áudio, deve pressionar o botão de reset e depois clicar em Serial Monitor novamente para iniciar a amostragem.

Loading Comments...