Pular para o conteúdo principal

Reconhecimento de fala no Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense

pir

Este wiki demonstrará como você pode usar TensorFlow Lite no Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense e realizar reconhecimento de fala usando o microfone integrado.

Quando se trata de aplicações de IA embarcada, recomendamos fortemente o uso da "Seeed nrf52 mbed-enabled Boards Library".

Configuração de software​

Certifique-se primeiro de seguir o wiki "Getting Started with Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)" para a configuração inicial de hardware e software.

Agora vamos prosseguir com o restante da configuração de software.

pir

  • Passo 2. Abra o Arduino IDE, navegue até Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... e abra o arquivo zip baixado

pir

Treinar dados e gerar o modelo TensorFlow Lite​

Agora usaremos um notebook do Google Colab para realizar o treinamento dos dados e gerar um modelo TensorFlow Lite.

pir

Por padrão, ele carregará este conjunto de dados que pode reconhecer as palavras: "yes", "no", "up", "down", "left", "right", "on", "off", "stop", "go", "zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "bed", "bird", "cat", "dog", "happy", "house", "marvin", "sheila", "tree", "wow"

  • Passo 2. Na coluna Configure Defaults, altere o parâmetro WANTED_WORDS de acordo com as palavras que você deseja que o modelo reconheça. Você pode escolher entre: "yes", "no", "up", "down", "left", "right", "on", "off", "stop", "go", "zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "bed", "bird", "cat", "dog", "happy", "house", "marvin", "sheila", "tree", "wow"

pir

Nota: Neste exemplo, as palavras yes,no,up,down foram escolhidas

  • Passo 3. Navegue até Runtime > Run all para executar todas as células de código

pir

  • Passo 4. Clique em Run anyway na mensagem de erro que aparecer

pir

Nota: Este processo levará cerca de 2 horas para ser concluído

  • Passo 5. Quando todas as células de código forem executadas, navegue até a aba files no canto esquerdo e você encontrará um novo arquivo model.cc gerado dentro da pasta models

pir

Nota: Se você não conseguir ver o arquivo model.cc acima, atualize a página.

  • Passo 6. Clique com o botão direito no arquivo e clique em Download para baixá-lo para o seu PC

Inferência​

Agora usaremos o arquivo de modelo TensorFlow Lite baixado (model.cc) para reconhecer diferentes palavras usando o microfone no Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense.

  • Passo 1. Navegue até o caminho da biblioteca tflite-micro-arduino-examples (normalmente em Documents > Arduino > libraries > tflite-micro-arduino-examples), vá até examples > micro_speech e abra micro_features_model.cpp

pir

  • Passo 2. Substitua os valores em const unsigned char g_model[] DATA_ALIGN_ATTRIBUTE = { pelos novos valores do arquivo model.cc

pir

  • Passo 3. Altere g_model_len de acordo com o valor de model.cc. Aqui obtivemos 26720
const int g_model_len = 26720;
  • Passo 4. Abra micro_features_micro_model_settings.cpp dentro da pasta micro_speech e adicione todas as palavras que definimos no processo de treinamento. Aqui usamos yes,no,up,down
#include "micro_features_micro_model_settings.h"

const char* kCategoryLabels[kCategoryCount] = {
"silence",
"unknown",
"yes",
"no",
"up",
"down",
};
  • Passo 5. Abra micro_features_micro_model_settings.h dentro da pasta micro_speech e altere constexpr int kCategoryCount de acordo com o número de categorias definidas. Aqui temos 6 categorias
constexpr int kCategoryCount = 6;
  • Passo 6. Abra micro_speech.ino dentro da pasta micro_speech e envie os códigos para o Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense

  • Passo 7. Abra a janela do monitor serial e diga em voz alta as palavras que definimos antes. Você verá o monitor serial exibir corretamente as palavras faladas após o reconhecimento.

pir

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...