Seeed Studio XIAO nRF52840 com CircuitPython
CircuitPython é uma linguagem de programação projetada para simplificar a experimentação e o aprendizado de programação em placas de microcontroladores de baixo custo. Ela torna o início mais fácil do que nunca, sem necessidade de downloads prévios no desktop. Depois de configurar sua placa, abra qualquer editor de texto e comece a editar o código. É simples assim.
Primeiros Passos
Instalação
Passo 1 Entrar no modo Bootloader
Antes de instalarmos o CircuitPython no Seeed Studio XIAO nRF52840, é necessário entrar no modo bootloader. Podemos entrar no modo bootloader clicando duas vezes no botão Reset:

Em seguida, o disco aparecerá:

Passo 2 Baixar o firmware para o Seeed Studio XIAO nRF52840
Passo 3 Arraste o arquivo .urf para o driver de disco ("XIAO-SENSE")

Passo 4 Verifique no driver de disco se o nome foi alterado para "CIRCUITPY".

Agora você instalou com sucesso o CircuitPython na placa Seeed Studio XIAO nRF52840.
Aplicação
Passo 1 Baixe o editor CircuitPython - Mu Editor e abra-o
Passo 2 Clique em "Mode" e escolha o modo como "CircuitPython"

Passo 3 Copie e envie os seguintes códigos:
"""Example for Seeed Studio XIAO nRF52840. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)
Clique em "Serial" para abrir o REPL, salve os códigos no REPL como 'code.py' ou 'main.py'

O LED de usuário no Seeed Studio XIAO nRF52840 então irá piscar.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.