Pular para o conteúdo principal

Seeed Studio XIAO RP2040 com CircuitPython

CircuitPython é uma linguagem de programação projetada para simplificar a experimentação e o aprendizado de programação em placas de microcontroladores de baixo custo. Ela torna o início mais fácil do que nunca, sem necessidade de downloads prévios no computador. Depois de configurar sua placa, abra qualquer editor de texto e comece a editar o código. É simples assim.

Primeiros Passos​

Instalação​

Etapa 1 Entrar no modo Bootloader

Antes de instalarmos o CircuitPython no Seeed Studio XIAO RP2040, é necessário entrar no modo bootloader. Podemos entrar no modo bootloader com a seguinte operação:

  • Pressione e segure o botão "BOOT". (O "B" está escrito na placa mostrada à direita)
  • Conecte o Seeed Studio XIAO PR2040 ao seu computador enquanto ainda mantém o botão pressionado.
  • O computador então exibirá uma unidade de disco (RP1-RP2)

pir

A unidade de disco aparece (RP1-RP2):

Etapa 2 Baixe o firmware para o Seeed Studio XIAO RP2040

Etapa 3 Arraste o arquivo .urf para a unidade de disco ("RP1-RP2")

Etapa 4 Verifique a unidade de disco para ver se o nome foi alterado para "CIRCUITPY".

Agora você instalou com sucesso o CircuitPython na placa Seeed Studio XIAO RP2040.

Tutorial de Piscar LED​

Etapa 1 Baixe o editor CircuitPython - Mu Editor

Etapa 2 Abra e escolha o modo como "CircuitPython"

Etapa 3 Copie e envie os códigos a seguir:

"""Example for Pico. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio

led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)

Clique em "Serial" para abrir o REPL, salve os códigos no REPL como 'code.py' ou 'main.py'

O LED de usuário no Seeed Studio XIAO RP2040 então vai piscar.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...