Pular para o conteúdo principal

Xadow - BLE

O Xadow - BLE é um módulo no formato Xadow compatível com Bluetooth Smart baseado no módulo HM-11. O Xadow - BLE pode ser usado em configurações de hardware onde normalmente é utilizado um módulo Xadow. Usando um Xadow - BLE, um sistema embarcado habilitado para Xadow pode se comunicar com computadores desktop, smartphones, tablets e até outros sistemas embarcados que forneçam Bluetooth Smart, também conhecido como Bluetooth Low Energy (BLE).

Recursos​


  • Compatível com formato XBee
  • Protocolo Bluetooth: Especificação Bluetooth V4.0 BLE
  • Frequência de trabalho: banda ISM de 2,4 GHz
  • Forma de interface: uma porta serial
  • Em ambiente aberto, dentro de 30 metros pode realizar comunicação entre módulos
  • Para enviar e receber, não há limite de bytes entre módulos
  • Método de modulação: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Potência de transmissão: - DBM, 23-6 DBM, 0 DBM, 6 DBM, pode ser modificada pelo comando AT
  • Usa o chip TI CC2540, espaço de configuração de 256 KB, suporta comando AT, o usuário pode, conforme a necessidade, alterar o papel (modo mestre, escravo) e a taxa de baud da porta serial, nome do equipamento, parâmetros de pareamento como senhas, uso ágil.
  • Alimentação: + 3,3 VDC 50 mA
  • Temperatura de trabalho: - 5 ~ + 65 graus centígrados

Especificação​


EspecificaçãoValor
MicroprocessadorCC2540
RecursosSuporta comando AT, o usuário pode, conforme a necessidade, alterar o papel (modo mestre, escravo) e a taxa de baud da porta serial, nome do equipamento, parâmetros de pareamento como senha, uso flexível.
Tamanho da PCB24.5mmx30.5mmx0.8mm
Dimensão externa24.5mmx30.5mmx9.77mm
Alimentação3.3V
Protocolo de comunicaçãoUart(TTL)
Contagem de IO2
IO de entrada de tecla1
IO de LEDs indicadores1
ConectividadeSoquete compatível com Xadow

Características elétricas​


EspecificaçãoMinTypMaxUnidade
Tensão máxima de entrada-0.3-3.6V
Tensão de entrada de trabalho2.03.33.6V
Corrente de transmissão-15-mA
Corrente de recepção-8.5-mA
Corrente em deep sleep-600-uA
Temperatura de operação-40-125°C

Definição dos pinos​


nota

Apenas funções alternativas importantes são listadas; pode haver mais, consulte o datasheet.

Uso​


Comandos AT & Configuração

1) Consultar o endereço MAC nativo

Enviar: AT+ADDR?

Após envio bem-sucedido retorna: OK + LADD: endereço MAC (endereço com 12 caracteres)

2) Consultar a taxa de baud

Enviar: AT+BAUD?

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Get: [para1]

Escopo de para1: 0 ~ 8. Os parâmetros correspondem a: 0 representa 9600, 1, 2, representam 9600, 38400, 3 representa 57600, 4 representa 115200, 5 representa 4800, 6, 7 representam 1200, 8 representa 2400. A taxa de baud padrão é 9600.

3) Configurar a taxa de baud

Enviar: AT+BAUD[para1]

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Set:[para1]

Exemplo: enviar: AT+BAUD1, retorno: OK + Set: 2. A taxa de baud é configurada para 19200.

nota

Após mudar para 1200, o módulo não irá mais suportar as configurações por comando AT, e ao pressionar o PIO0 em standby, o módulo pode restaurar as configurações de fábrica. Não é recomendado usar essa taxa de baud. Após definir a taxa de baud, o módulo deve ser desligado e ligado novamente para que os novos parâmetros entrem em vigor.

4) conectar, como dispositivo escravo, ao endereço bluetooth especificado

Enviar: AT+CON[para1]

Após envio bem-sucedido retorna: OK + CONN[para2]

O intervalo de para2 é: A, E, F

Exemplo: sendo o endereço bluetooth: 0017EA0943AE, enviando AT+CON0017EA0943AE, o módulo retorna: OK + CONNA ou OK + CONNF ou OK + CONNE.

5) remover informações de pareamento do equipamento

Enviar: AT+CLEAR

Após envio bem-sucedido retorna: OK + CLEAR

Limpa com sucesso as informações de código de endereço do dispositivo que havia sido conectado.

6) consultar modo de trabalho do módulo

Enviar: AT+MODE?

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Get: [para]

Para: intervalo de 0 ~ 2. 0 representa modo transparência, 1 representa aquisição de PIO + controle remoto + transparência, 2 representa transparência + modo de controle remoto. O padrão é 0.

**7) definir modo de trabalho do módulo: **

Enviar: AT+MODE[para1]

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Set: [para]

8) consultar nome do dispositivo

Enviar: AT+NAME?

Após envio bem-sucedido retorna: OK + NAME [para1]

9) definir o nome do dispositivo

Enviar: AT+NAME[para1]

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Set: [para1]

Exemplo: definir o nome do dispositivo para Seeed, enviando AT+NAMESeeed, retorna OK + Set: Seeed. Neste momento, o nome do módulo bluetooth foi alterado para Seeed. Observação: após a execução do comando, é necessário desligar e ligar a alimentação para que os parâmetros configurados tenham efeito.

10) consultar senha de pareamento

Enviar: AT+PASS?

Após envio bem-sucedido retorna: OK + PASS: [para1]

O intervalo de para1 é 000000 ~ 999999, o padrão é 000000.

11) definir senha de pareamento

Enviar: AT+PASS[para1]

Após envio bem-sucedido retorna: OK + Set: [para1]

12) restaurar configurações de fábrica

Enviar: AT+RENEW

Após envio bem-sucedido retorna: OK + RENEW

Restaura as configurações padrão de fábrica do módulo; as configurações do módulo serão redefinidas, retornando ao estado padrão de fábrica, e após 500 ms de atraso o módulo será reiniciado. Se não houver necessidade, use com cuidado.

13) resetar módulo

Enviar: AT+RESET

Após envio bem-sucedido retorna: OK + RESET

Após a execução do comando, o módulo irá reiniciar após um atraso de 500 ms.

14) definir modo mestre-escravo Send: AT+ROLE[para1] Send after a successful return: OK + Set: [para1]

HelloWorld​


nota

Ao conectar o Xadow-BLE à Xadow Main Board, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa ser conectado ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).

//fazer o Xadow BLE atuar como um dispositivo BLE Master

#define SerialBaud   9600
#define Serial1Baud 9600

void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// set master
Serial1.print("AT+ROLE1");
delay(1000);
}

void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}

//fazer o Xadow BLE atuar como um dispositivo BLE Slave

#define SerialBaud   9600
#define Serial1Baud 9600
void setup()
{
Serial.begin(SerialBaud);
Serial1.begin(Serial1Baud);
while(!Serial.available());
// set slave
Serial1.print("AT+ROLE0");
delay(1000);
}

void loop()
{
while(Serial.available()){
Serial1.write(Serial.read());
}
while(Serial1.available()){
Serial.write(Serial1.read());
}
}

Comunicação BLE com Android​


Aqui mostramos como fazer o Xadow - BLE se comunicar com seu telefone celular Android (Observação: a versão do sistema Android deve ser superior a 4.3).

  1. Baixe o APP Android aqui e instale-o em seu telefone celular Android.
  2. Conecte seu Xadow BLE à Xadow MainBoard e, em seguida, copie o código de demonstração do dispositivo Xadow BLE Slave acima, compile e faça o upload para a Xadow MainBoard.
  3. Abra uma Ferramenta Serial (por exemplo, SSCOM32) e abra a porta serial da Xadow MainBoard.
  4. Abra o APK de exemplo BLE que você instalou no primeiro passo; será como a seguir:

  1. Clique no botão Start no centro da interface; ele começará a procurar dispositivos BLE escravos. O resultado da varredura será mostrado na lista de diálogo.

  1. Selecione o Seeed BLE, ele tentará conectar-se ao Xadow BLE automaticamente.
  2. Depois de conectar o dispositivo BLE escravo com sucesso, você verá que o UUID está nulo e você precisa escolher um da lista de Characteristics UUID List. Aqui escolhemos o UUID:0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb

  1. OK, o momento empolgante chegou! Insira o comando (dados) na caixa de texto e clique no botão Send; a mensagem será enviada para os dispositivos BLE especificados. A caixa de texto recv mostrará a mensagem dos dispositivos escravos, como a seguir. Divirta-se!

Visualizador esquemático online​

Recursos​


Suporte técnico & Discussão de produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...