Pular para o conteúdo principal

Xadow - Duino


O Xadow Duino é especialmente projetado para construir dispositivos de iluminação incríveis com o LED RGB mais popular, o WS2812B. Baseado no MCU ATmega32u4 e com micro USB integrado, o Xadow Duino permite que você controle os LEDs RGB diretamente a partir do software em "RePhone Kit Create" ou programe a placa com a Arduino IDE para que ela funcione de forma independente. Diferente de outros módulos adicionais, esta placa possui seu próprio soquete de bateria (tipo JST1.0), o que permite alimentá-la de várias maneiras:

  • Via USB de 5V (se a bateria estiver conectada, ela também será carregada simultaneamente)
  • Via bateria Lipo de 3,7V
  • Via pinos breakout
  • Via Xadow GSM+BLE

Recursos


  • Capaz de funcionar como um Arduino
  • Plug-and-play se conectado com RePhone Kit Create
  • Design de código aberto e modular
  • Fino e pequeno
  • Especialmente projetado para WS2812B
  • Conectores Xadow de 11 PIN integrados para conexão totalmente flexível com outros módulos Xadow
  • Empilhável, encadeável e costurável com outros módulos Xadow
  • Escolha perfeita para amantes de LED

Especificação


ItemDetalhes
MicrocontroladorATmega32u4
Fonte de Alimentação5V via USB, corrente de consumo é 1,5A Máx / 3,3 ~ 4,2V via soquete de bateria, corrente de consumo é 1,5A Máx / 3,3 ~ 6V via pinos breakout, corrente de consumo é 500 mA Máx / 3,3 ~ 4,2 V via Xadow GSM+BLE, corrente de consumo é 500 mA Máx
Corrente de Carga500 mA
**Memória Flash **32 KB (ATmega32u4), dos quais 4 KB usados pelo bootloader
**SRAM **2,5 KB (ATmega32u4)
EEPROM1 KB (ATmega32u4)
Velocidade de Clock16 MHz
Conector2 × 11 PIN Conector Xadow Pontos de solda para LED RGB WS2812b
InterfacesInterface com Xadow GSM+BLE através de / I2C (endereço de 7 bits 0x23)
Dimensões25,37 mm × 20,30 mm / 1”× 0,8”

Visão Geral do Hardware


A imagem abaixo ilustra as definições de pinos do conector Xadow de 11 pinos e dos pinos breakout soldáveis no Xadow Duino.

Acenda as Coisas


Controle o WS2812B com seu 'RePhone Kit Create

A maneira mais fácil de controlar o WS2812B é usar o software integrado em 'RePhone Kit Create', que fornece um aplicativo 'Actuator Control' que permite acender o WS2812B de três maneiras diferentes:

  1. Monocromático.
  2. Letreiro.
  3. Arco-íris.

Defina If This Then That

No ‘If This Then That’ você pode definir diferentes condições para acionar o Xadow Duino a acender o WS2812B em um modo específico.

Programe-o com a Arduino IDE

Você também pode personalizar suas fontes de luz programando com a Arduino IDE

Use o Xadow Duino com a Arduino IDE


Para usar o Xadow Duino com a Arduino IDE, há alguns passos simples que você precisa seguir:

  1. Baixe os arquivos de driver
  2. Consulte a página Download Arduino and install Arduino driver para instalar o driver corretamente

Depois de instalar corretamente o driver, abra o Gerenciador de Dispositivos clicando no botão Iniciar, clicando em Painel de Controle, clicando em Sistema e Segurança e, em seguida, em Sistema, clicando em Gerenciador de Dispositivos. Se for solicitado uma senha de administrador ou confirmação, digite a senha ou forneça a confirmação. Agora você deverá conseguir ver as portas COM no seu ‘Gerenciador de Dispositivos’ como:

  • Xadow Clip(COM20) (O número da porta COM pode ser diferente no seu PC.)

3.Now download the [Xadow File

Names](https://github.com/freespace/Files_For_Seeed_Main_Board) , descompacte-o e localize ...\Files_For_Seeed_Main_Board-master.7z\Files_For_Seeed_Main_Board-master\v1.6.3\seeeduino**, copie a pasta chamada seeeduino para ...\arduino-1.6.6\hardware** onde você instalou sua Arduino IDE. A versão da Arduino IDE pode ser diferente, aqui eu usei a Arudino IDE 1.6.6

4.Agora vamos tentar acender alguns LEDs, conecte seu Xadow Duino ao computador com um micro USB, abra a Arduino IDE, selecione Tools ==> Board ==> Seeeduino Xadow:

depois selecione a Porta como COM20(Seeeduino Xadow) :

  1. Copie o código a seguir, se você não tiver as bibliotecas WS2812b, faça o download aqui:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN 5 //the Xadow Duino used DIN/D5/PC6 to control the WS2812b

// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream
// NEO_KHZ400 400 KHz bitstream (e.g. FLORA pixels)
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (e.g. High Density LED strip)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'

// it is very important to set D13 as OUTPUT & HIGH as we want it to act as 'GND'
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
}

void loop() {
// Some example procedures showing how to display to the pixels:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
rainbow(20);
rainbowCycle(20);
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}

void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
}
}

Comunidade RePhone


Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (Usuários RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui estamos, a RePhone Community.

Agora junte-se a nós na RePhone Community! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, nos importamos uns com os outros e compartilhamos nossas experiências.

Perguntas Frequentes

Algumas perguntas frequentes na RePhone Community são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", o tópico será constantemente atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.

Visualizador Online de Esquemáticos

Recursos


Continuaremos atualizando o código-fonte em nossa página no GitHub:

O diagrama esquemático do Xadow Duino é fornecido no link a seguir:

Confira mais informações sobre o fascinante LED RGB WS2812B:

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...