Pular para o conteúdo principal

Kit Xadow - Edison

O Kit Xadow - Edison é baseado no Intel® Edison, que foi projetado para reduzir as barreiras de entrada para qualquer pessoa que faça protótipos e produza produtos de computação vestível e IoT. Ele apresenta alto desempenho e baixo consumo de energia, o que torna seu projeto pequeno e portátil, especialmente adequado para projetos vestíveis. O Kit Xadow - Edison inclui uma placa principal Xadow - Edison que contém duas interfaces compatíveis com Xadow, uma interface SD, uma interface de Programador e uma interface de Bateria, um Programador Xadow - Edison e Xadow - Edison SD. Com o Xadow - Edison você poderá usar muitos módulos Xadow por meio da interface Xadow padrão.

Recurso


  • Projetado para Intel® Edison.
  • Fonte de alimentação USB (4,75~5,25V).
  • Interfaces compatíveis com Xadow.
  • Conector para cartão SD.
  • Ponte USB para UART do dispositivo com conector USB micro Tipo-B.
  • USB OTG com conector USB Micro Tipo-AB.
  • Carregador de bateria.
  • Entrada de botão de energia/repouso/recuperação de firmware

Especificação


  • Fonte de alimentação USB: 4,75V ~ 5,25V
  • 2 interfaces Xadow padrão
  • 1 conector para cartão SD.
  • 1 conector USB micro Tipo-B
  • 1 conector USB Micro Tipo-AB
  • 1 interface de bateria
  • 1 botão para Energia/repouso; 1 botão para recuperação de firmware
  • Dimensões 30,0 × 40,0 × 7,0 mm
  • Temperatura de operação de 32 a 104°F (0 a 40°C)

Diagrama de Blocos


Usando cabos FFC fazendo as seguintes conexões:

nota

Ao conectar outros módulos Xadow ao Xadow - Edison, você deve se preocupar com a direção da conexão. O método de conexão é que o canto não preenchido de um módulo Xadow precisa se conectar ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).

Instalando o Edison Arduino IDE


Consulte o site oficial do Intel Edison: Guia de Introdução Edison Getting Started Guide

  1. Baixe o Edison Arduino IDE. (Observação: selecione seu sistema operacional.)

  2. Navegue até a pasta onde você baixou o .zip do Edison Arduino IDE

  3. Clique com o botão direito no arquivo .7z, destaque “7-zip” e selecione “Extract to “arduino-…””

  1. Clique na pasta que foi criada até você ver o arquivo do IDE “arduino.exe”. Clique duas vezes neste arquivo e esta janela deverá ser aberta.

Instale os drivers necessários


  1. Baixe os drivers FTDI.
  2. Clique com o botão direito no arquivo .exe que você baixou, que deve se chamar “CDM…” e selecione “Run as administrator”.

  1. Clique em “Extract”.

  1. Clique em “Next”.
  2. Clique em “Finish” quando você vir esta tela.

  1. Baixe os Drivers Intel Edison para instalar os drivers RNDIS, CDC e DFU necessários.
  2. Clique duas vezes no arquivo .exe para iniciar a instalação.

Exemplo


  1. Abra o site: Xadow_Edison_Demos para baixar todo o projeto.

  1. Clique em Tools > Serial Port e selecione a porta COM # à qual o Intel Edison está conectado

  1. Clique em Sketch>Import Library…>Add Library e importe a biblioteca baixada na etapa 1

  1. Clique em File > Examples > Xadow_Edison_Demos > Edison_Pedometer_with_OLED e selecione o demo

  1. Usando cabos FFC fazendo as seguintes conexões:

  1. Clique no ícone de upload.

Visualizador de Esquemático Online

Recurso


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...