Pular para o conteúdo principal

Xadow - RTC (Relógio de Tempo Real)

Às vezes, você sempre quer saber que horas são. Se perdi o encontro ou não, ou se já é hora da refeição do meu bebê de três meses. O módulo RTC pode fornecer um relógio em tempo real. Você pode fazer o controlador perguntar ao módulo: oi, amigo, que horas são. Ao mesmo tempo, não se esqueça de instalar uma pequena bateria tipo moeda que pode funcionar por mais de seis meses.

Especificação


  • Relógio de Tempo Real (RTC) conta segundos, minutos, horas, data do ano, mês, dia da semana e ano com compensação de ano bissexto
  • Pode ser configurado no formato de 12 horas ou 24 horas
  • Válido até 2100
  • Dimensões: 25,43mm x 20,35mm
cuidado

Para obter um desempenho robusto, você deve colocar uma célula de lítio CR1220 de 3 volts no suporte de bateria. Se você usar apenas a alimentação primária, o módulo pode não funcionar normalmente, porque o cristal pode não oscilar.

Demonstração


O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples de configuração da hora e leitura dela.

Instalação de Hardware:

Observação: ao conectar o Xadow RTC à Placa Principal Xadow, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo Xadow precisa ser conectado ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo Xadow).

Código de demonstração conforme mostrado abaixo:

#include <Wire.h>
#define DS1337_CTRL_ID 0x68

unsigned char second,minute,hour;
unsigned char week,day,month;
unsigned int year;

void setup()
{
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

fillByYMD(2013,6,17);//Jun 19,2013
fillByHMS(23,15,43);//23:15 43"
fillWeek(1);//Monday
setTime();
}

void loop()
{
readTime();
Serial.print(year+2000, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(day, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(second, DEC);
Serial.print(" ");
switch (week)// Friendly printout the weekday
{
case 1:
Serial.print("MON");
break;
case 2:
Serial.print("TUE");
break;
case 3:
Serial.print("WED");
break;
case 4:
Serial.print("THU");
break;
case 5:
Serial.print("FRI");
break;
case 6:
Serial.print("SAT");
break;
case 7:
Serial.print("SUN");
break;
}
Serial.println(" ");
delay(1000);
}
/*Function: Read time and date from RTC */
void readTime(void)
{
// use the Wire lib to connect to tho rtc
// reset the register pointer to zero
Wire.beginTransmission(DS1337_CTRL_ID);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();

// request the 7 bytes of data (secs, min, hr, dow, date. mth, yr)
Wire.requestFrom(DS1337_CTRL_ID, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
minute = bcdToDec(Wire.read());
hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);// Need to change this if 12 hour am/pm
week = bcdToDec(Wire.read());
day = bcdToDec(Wire.read());
month = bcdToDec(Wire.read());
year = bcdToDec(Wire.read());
}
/*Function: Write the time that includes the date to the RTC chip */
void setTime(void)
{
Wire.beginTransmission(DS1337_CTRL_ID);
Wire.write(0x00);
Wire.write(decToBcd(second));// 0 to bit 7 starts the clock
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set bit 6
Wire.write(decToBcd(week));
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
}

unsigned char decToBcd(unsigned char val)
{
return ( (val/10*16) + (val%10) );
}

//Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
unsigned char bcdToDec(unsigned char val)
{
return ( (val/16*10) + (val%16) );
}
void fillByYMD(unsigned int _year, unsigned char _month, unsigned char _day)
{
year = _year-2000;
month = _month;
day = _day;
}
void fillWeek(unsigned char _dow)
{
week = _dow;
}
void fillByHMS(unsigned char _hour, unsigned char _minute, unsigned char _second)
{
// assign variables
hour = _hour;
minute = _minute;
second = _second;
}
  • Configure o horário. Altere os argumentos da função para a data/hora atuais. Deve-se prestar atenção ao formato dos argumentos.
fillByYMD(2013,6,17);//Jun 17,2013
fillByHMS(23,15,43);//23:15 43"
fillWeek(1);//Monday
  • O resultado da saída:

O tempo de saída está mudando como o de um relógio. Depois que você configura uma hora, o RTC atualizará constantemente os dados de horário do relógio. Em seguida, você precisa comentar o código mostrado abaixo e enviar novamente. Um Relógio de Tempo Real aparece.

//setTime();

Visualizador de Esquema Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...