Demonstração de Gestão de Estacionamento com IA usando reCamera
Introdução
A disponibilidade de vagas de estacionamento é uma necessidade comum em cenários como estacionamentos comerciais, garagens residenciais, parques industriais e gestão de estacionamento em campi, onde operadores e usuários desejam entender rapidamente quais vagas estão ocupadas ou disponíveis.
Este projeto fornece uma demonstração pronta para uso que se concentra nas seguintes capacidades de aplicação:
- Detecção de Vagas de Estacionamento: Detecta o status de ocupação de cada vaga de estacionamento no campo de visão da câmera.
- Anti-tremor / Estabilização: Reduz tremores visuais e flutuações de detecção de curto prazo para tornar os resultados mais estáveis.
- Contagem e Resumo: Resume automaticamente o status atual do estacionamento, como o número de vagas disponíveis.
- Visualização na Tela: Exibe os resultados de detecção e o status das vagas diretamente na interface de pré-visualização para verificação e demonstração rápidas.
Preparação de Hardware
Para executar esta demonstração de gestão de estacionamento, é necessário apenas um dispositivo reCamera.
Todas as variantes de reCamera são suportadas.
Você pode escolher qualquer versão da reCamera com base nas suas necessidades de implantação:
- reCamera 2002 Série (Wi-Fi)
- reCamera Gimbal (Pan-Tilt)
- reCamera HQ PoE (Ethernet + PoE)
Nota:
A versão PoE não suporta Wi-Fi e deve ser conectada à mesma rede local por meio de um switch com suporte a PoE.
| reCamera 2002 Series | reCamera Gimbal | reCamera HQ PoE |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Configurar a Demonstração
Etapa 1: Configurar a reCamera
Primeiro, siga o guia oficial de primeiros passos para concluir a configuração básica da reCamera: reCamera Basic Configuration
Após concluir a configuração inicial, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e conectado corretamente à rede.
Em seguida, acesse a interface de gerenciamento da reCamera e entre na página do workflow do Node-RED.
Se você conseguir acessar com sucesso a interface do workflow do Node-RED conforme mostrado abaixo, isso significa que a configuração foi concluída com êxito.

Etapa 2: Baixar e Enviar o Arquivo de Workflow
Esta demonstração fornece um arquivo de workflow pré-configurado, no qual todos os nodes e conexões necessários já foram configurados.
Você não precisa criar ou configurar manualmente nenhum node do Node-RED.
Baixe o arquivo de workflow da nossa plataforma SenseCraft AI e, em seguida, importe-o diretamente para a reCamera. Para o tutorial do SenseCraft AI, consulte o link Access SenseCraft AI reCamera Dashboards.
Após importar o workflow:
- Todos os nodes de detecção, visualização e processamento de dados estarão prontos para uso.
- Nenhuma configuração adicional de parâmetros é necessária.
- A demonstração pode ser iniciada imediatamente após a implantação.
Quando o workflow for enviado e implantado com sucesso, a reCamera iniciará automaticamente a execução da demonstração de monitoramento de vagas de estacionamento em segundo plano. Este workflow foi projetado como um pipeline de monitoramento de vagas de estacionamento ponta a ponta, sendo executado inteiramente na reCamera. A lógica em alto nível é a seguinte:
-
Entrada de Vídeo
A câmera captura continuamente quadros de vídeo e os envia para o node de inferência de IA. -
Detecção com IA
O modelo de detecção identifica objetos relacionados ao estacionamento e gera caixas delimitadoras com rótulos de classe (free/car) e pontuações de confiança. -
Associação de Vagas e Estabilização
- As caixas detectadas são associadas entre quadros usando IoU (Intersection over Union).
- Cada vaga entra em um estado estável somente após ser detectada de forma consistente por um número fixo de quadros.
- Perdas de curto prazo são toleradas para evitar mudanças falsas de estado.
-
Gestão do Pool de Vagas
- Cada vaga de estacionamento é armazenada em um pool de vagas com sua posição, histórico de estado e contador de estabilidade.
- Vagas que desaparecem por muito tempo são removidas automaticamente.
-
Camada de Visualização
- Caixas delimitadoras, marcadores centrais, rótulos e painéis de status são renderizados como sobreposições SVG.
- A visualização é atualizada em tempo real via WebSocket.
-
Execução Automática em Segundo Plano
Depois de implantado, o workflow é executado automaticamente em segundo plano, sem necessidade de acionamento manual.
Os resultados da detecção são ilustrados abaixo:






A partir dos resultados exibidos, você pode observar os seguintes elementos:
-
Caixas Delimitadoras
Cada vaga de estacionamento é associada a uma região detectada. O sistema classifica cada região comofreeoucarcom base na saída do modelo de IA. -
Marcador Central (Círculo)
Um círculo é desenhado no centro de cada vaga de estacionamento estável.- Círculo verde indica uma vaga livre
- Círculo vermelho indica uma vaga ocupada
-
Rótulos das Vagas e Coordenadas
Cada vaga é rotulada (por exemplo,Slot1,Slot2,Slot3) juntamente com suas coordenadas centrais(x, y).
Esses rótulos são mapeados a partir da lista de nomes de vagas que você fornece via Node-RED. -
Painel de Status (Canto Superior Esquerdo)
O painel sobreposto resume o status geral:- Vagas Monitoradas: Todas as vagas que estão sendo rastreadas no momento
- Vagas Livres: Vagas que são confirmadas como livres após validação em múltiplos quadros
O sistema utiliza um mecanismo de estabilização em múltiplos quadros para evitar resultados intermitentes causados por oclusão temporária, mudanças de iluminação ou ruído de detecção.
A lógica atual de detecção de vagas de estacionamento é projetada especificamente para três vagas adjacentes dispostas lado a lado. Nesta demonstração, a reCamera é instalada em frente às vagas de estacionamento, voltada diretamente para os veículos, em vez de usar uma visão de cima (visão aérea).
Como resultado, a associação de vagas, o posicionamento do ponto central e a lógica de estabilidade são otimizados para uma perspectiva de vista frontal. Se você planeja usar uma câmera aérea ou um layout de estacionamento diferente, o mapeamento das vagas e a lógica de detecção podem precisar ser ajustados de acordo.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Se você precisar de orientação sobre metas específicas de customização ou quiser estender ainda mais o workflow, sinta-se à vontade para entrar em contato. Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.