Pular para o conteúdo principal

Criar um Movimento Personalizado do Microduck

Este capítulo apresenta o fluxo de trabalho do projeto para construir um novo movimento. O exemplo usa um comportamento baseado em fases de reverência (Bow), mas o mesmo processo se aplica a acenar com a cabeça, agachar, alongar, habilidades de recuperação e outros movimentos do robô.

Entender o Contrato da Policy​

Todas as policies intercambiáveis do Microduck compartilham a mesma interface:

  • Observação do ator de 61 dimensões: 48 valores de propriocepção mais o bloco de comando de 13 dimensões [twist(3), head_pose(4), body_pose(6)].
  • Saída de ação de 14 dimensões para as juntas de servo ativas.
  • Slots de comando não utilizados continuam presentes e são preenchidos com zeros.
  • As juntas passivas de roda e folga usam a convenção de nomenclatura passive_* e não devem ser selecionadas como juntas atuadas.
  • Os IDs das juntas devem ser resolvidos pelos helpers do projeto em vez de codificados diretamente.
  • A exportação ONNX deve passar por scripts/export.py para que o normalizador de observação seja incluído.

Quebrar esse contrato pode produzir uma policy que funciona em um viewer, mas não pode ser trocada ou implantada corretamente.

Selecionar o Template Mais Próximo​

Movimento desejadoTemplate recomendado
Movimento contínuo de velocidademicroduck_velocity_env_cfg.py
Recuperação a partir de um estado específicomicroduck_standup_env_cfg.py
Transição de comando de dois estadosmicroduck_sitstand_env_cfg.py
Movimento lento baseado em fasesmicroduck_ground_pick_env_cfg.py
Manobra dinâmica rápidamicroduck_roulade_env_cfg.py
Movimento com rolosmicroduck_velocity_rollers_env_cfg.py

Para uma reverência, a tarefa de ground-pick é um ponto de partida útil porque já implementa comandos de fase, descida, manutenção, subida, rastreamento de pose e recuperação.

Copiar o Template​

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl

cp src/mjlab_microduck/tasks/microduck_ground_pick_env_cfg.py \
src/mjlab_microduck/tasks/microduck_bow_env_cfg.py

Faça backup do registro de tarefas e das funções MDP compartilhadas antes de editar:

cp src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py \
src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py.bak

cp src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py \
src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py.bak

Projetar a Linha do Tempo do Movimento​

Uma reverência simples pode usar uma fase normalizada de 0.0 a 1.0:

FaseComportamento
0.00–0.25Descer em direção à pose de reverência
0.25–0.55Manter a reverência
0.55–0.85Retornar à pose inicial
0.85–1.00Estabilizar em pé

Use interpolação suave em vez de alternar diretamente entre duas poses. Mudanças bruscas de alvo frequentemente causam altas taxas de ação, impactos ou gradientes de recompensa instáveis.

Definir uma Pose Alvo​

Crie um mapeamento de nomes de juntas em microduck_bow_env_cfg.py. Comece com ângulos conservadores e inspecione-os com o Viewer antes do treinamento.

BOW_POSE = {
"left_hip_pitch": -0.20,
"left_knee": 0.30,
"left_ankle": -0.10,
"neck_pitch": 0.35,
"head_pitch": 0.20,
"right_hip_pitch": -0.20,
"right_knee": 0.30,
"right_ankle": -0.10,
}

Os valores acima são apenas um ponto de partida. Confirme os nomes e sinais reais das juntas na configuração do robô.

Construir a Recompensa​

Uma recompensa útil para movimento personalizado geralmente combina:

  • Rastreamento de pose alvo condicionado à fase.
  • Uma recompensa de resultado da tarefa, como abaixar a cabeça durante a reverência.
  • Recompensas de ficar em pé e de recuperação perto do final da sequência.
  • Termos de contato dos pés e estabilidade lateral.
  • Penalidades de limite de junta, colisão, taxa de ação e impacto.

Reutilize as recompensas do template e as funções compartilhadas em src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py sempre que possível. Adicione uma nova função apenas quando a medição desejada ainda não existir.

atenção

Verifique a convenção de sinal antes de atribuir um peso. Uma função que já retorna uma penalidade negativa normalmente usa um peso positivo apenas quando isso corresponde à convenção do projeto. Inspecione as configurações de tarefas próximas e confirme a métrica ponderada no TensorBoard.

Registrar a Nova Tarefa​

Importe a nova configuração em src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py, depois registre um novo ID seguindo as entradas existentes:

register_mjlab_task(
task_id="Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck",
env_cfg=microduck_bow_env_cfg,
play_env_cfg=microduck_bow_play_env_cfg,
rl_cfg=microduck_bow_rl_cfg,
)

Use exatamente os nomes chamáveis implementados no seu novo módulo e espelhe a assinatura atual do registro.

Confirme o registro:

uv run --no-sync list-envs | grep Mjlab-Bow

Inspecionar Antes de Treinar​

Inicie uma policy aleatória para verificar o modelo, estado de reset, sensores, gerenciador de comandos e configuração de termos:

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--agent random \
--num-envs 1 \
--viewer native

Procure por contatos inválidos, penetração no spawn, erros de direção de junta, término imediato, valores NaN e poses alvo impossíveis.

Executar um Smoke Test​

export MUJOCO_GL=egl

uv run --no-sync train Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

Só inicie uma execução longa de treinamento depois que isso for concluído sem exceções ou NaNs.

Treinar em Etapas​

Um currículo prático é:

  1. Descoberta do movimento: estado de spawn fácil, recompensa de pose ampla, perturbação mínima.
  2. Conclusão do movimento: fortalecer os termos de manutenção e recuperação; adicionar recompensas baseadas em resultado.
  3. Robustez: aumentar a diversidade de spawn, randomização de atrito, empurrões externos e variantes de folga.

Exemplo de execução longa:

uv run --no-sync train Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 2000

Observe a recompensa principal da tarefa em vez de apenas a recompensa total. Uma policy pode melhorar métricas de regularização e ainda assim nunca completar o movimento pretendido.

Visualizar e Exportar​

export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw

uv run --no-sync play Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer native

Exporte o checkpoint aceito:

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--onnx-file bow.onnx

Para adicionar disparo por teclado, estenda scripts/infer_policy.py usando os padrões existentes de troca de policy de sentar/levantar, ground-pick, roulade e chute. Escreva no slot de comando esperado pela nova policy e mantenha o layout de observação de 61 dimensões inalterado.

Exemplo Verificado: Abertura Frontal-Traseira​

A tarefa personalizada validada usa um movimento de duplo apoio mais viável do que o experimento anterior de equilíbrio em uma perna. O pé esquerdo se move para frente, o pé direito se move para trás, ambos os pés permanecem no chão e o robô retorna à sua pose normal em pé.

O ID de tarefa registrado é:

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck

Linha do Tempo do Movimento​

A tarefa usa um comando de fase cíclica de seis segundos:

Fase normalizadaComportamento
0.00–0.30Sair da posição em pé para a abertura frontal-traseira
0.30–0.58Manter a postura de abertura com ambos os pés no chão
0.58–0.78Retornar as pernas em direção à pose em pé
0.78–1.00Estabilizar na pose inicial com dois pés

As constantes de tempo são definidas em src/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.py:

SPLIT_PERIOD = 6.0
SPLIT_END = 0.30
HOLD_END = 0.58
RETURN_END = 0.78
TARGET_SAGITTAL_SEPARATION = 0.095

Definir a Pose Alvo​

O alvo é expresso por nomes de juntas e foi verificado com cinemática direta do MuJoCo. O alvo mantém os dois sites dos pés nivelados enquanto produz cerca de 9.5 cm de separação assinada frente-trás entre os pés:

FRONT_BACK_SPLIT_POSE = {
"left_hip_pitch": -1.1865,
"left_knee": -0.1386,
"left_ankle": 1.0452,
"right_hip_pitch": 0.0603,
"right_knee": 0.4927,
"right_ankle": 0.4293,
"neck_pitch": 0.3491,
"head_pitch": 0.3491,
}

O editor de pose interativo é scripts/front_back_split_pose_editor.py. Ele abre uma janela MuJoCo com a gravidade desativada e imprime a pose nomeada final quando a janela é fechada:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync python scripts/front_back_split_pose_editor.py

Se a área de trabalho do Jetson usar um display diferente, execute o comando diretamente a partir de um terminal gráfico e use o valor impresso por echo $DISPLAY.

Construir a Recompensa de Movimento de Abertura​

A tarefa combina estes objetivos específicos de movimento:

RecompensaObjetivo
split_poseRastrear a pose de junta interpolada de em pé para abertura
split_pose_l1Fornecer um gradiente direcional de erro de junta
feet_groundedManter ambos os pés em contato com o terreno
feet_flatPenalizar sites de pés inclinados
sagittal_separationRastrear a separação assinada frente-trás entre os pés

A tarefa também mantém termos de ficar em pé, limite de junta, autocolisão, velocidade angular, taxa de ação, atuador, codificador, atrito, massa, inércia e centro de massa termos de randomização herdados do ambiente Microduck. O termo personalizado sagittal_separation mede ambos os pés no referencial da base do robô, então a recompensa e a pose usam a mesma convenção de coordenadas.

Registrar a Tarefa​

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck é o ID de tarefa usado pelo registro do MJLab. Ele não é um nome de arquivo e não é passado como argumento para a fábrica de ambientes.

ItemLocalizaçãoFinalidade
Configuração de ambiente e RLsrc/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.pyDefine a pose alvo, o tempo de fase, a cena, as recompensas e a configuração de PPO
Recompensa de separação de fasesrc/mjlab_microduck/tasks/mdp.pyAcompanha a separação sagital assinada dos pés no referencial da base do robô
Registro da tarefasrc/mjlab_microduck/tasks/__init__.pyVincula o ID da tarefa ao ambiente e à configuração de RL
Editor de posescripts/front_back_split_pose_editor.pyAbre e imprime a pose alvo MuJoCo validada
Ponto de entrada da CLIuv run --no-sync train <task-id>Procura a tarefa registrada e inicia o treinamento

Confirme o registro:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep FrontBackSplit

Saída esperada:

Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck

Executar Smoke Tests​

Comece com 64 ambientes e cinco iterações:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export MUJOCO_GL=egl
uv run --no-sync train Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5

Para o Jetson de referência com 16 GB, a execução completa validada usou 2048 ambientes:

uv run --no-sync train Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 1000

A execução concluída atingiu episódios completos de 600 passos, zero terminações por queda no final do treinamento e recompensas de pose dividida, contato do pé e separação próximas do máximo. Em um Jetson Orin NX ou Orin Nano de 8 GB, comece com 1024 ambientes e aumente apenas depois de verificar a memória com jtop.

Visualizar um Checkpoint PT​

Use o checkpoint concluído com o Visualizador Nativo do MuJoCo:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync play Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file "$PWD/logs/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt" \
--num-envs 1 \
--viewer native

Exportar e Executar a Política ONNX​

Exporte o checkpoint com o wrapper do projeto para que o normalizador de observação seja embutido no grafo ONNX:

uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file "$PWD/logs/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt" \
--onnx-file "$PWD/models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx" \
--num-envs 1

Execute-a no demo de inferência MuJoCo controlado por teclado:

cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs

Pressione O para executar um ciclo de seis segundos de abertura frontal-traseira. A política recebe o mesmo comando de fase cosseno/seno usado durante o treinamento, então o controle retorna automaticamente para a política de ficar em pé. Se uma política de caminhada também for fornecida, o demo retorna à caminhada quando um comando de velocidade diferente de zero estiver ativo.

A antiga opção --one-leg-balance e os arquivos de tarefa de uma perna não fazem mais parte do repositório atual. Use --front-back-split para este movimento verificado.

Checklist de Desenvolvimento​

  • O layout de observação permanece 61D.
  • A saída da política permanece 14D.
  • As juntas passivas são excluídas das ações e das observações dos servos.
  • O evento de inicialização BAM e a randomização de domínio permanecem ativos onde necessário.
  • A tarefa aparece em list-envs.
  • A inspeção pelo Viewer com política aleatória é bem-sucedida.
  • O smoke test com 64 ambientes é bem-sucedido.
  • As principais métricas da tarefa melhoram no TensorBoard.
  • O checkpoint PT final se comporta corretamente no MuJoCo.
  • O ONNX é exportado com o script do projeto e ensaiado antes da implantação no robô.
Loading Comments...