Pular para o conteúdo principal

Interação por Voz com IA usando reCamera

Introdução​

Este projeto demonstra uma forma de interagir com a reCamera por meio de linguagem natural. Após o raciocínio visual acionar a gravação de áudio, a reCamera envia a gravação para o servidor, que a processa por meio do pipeline completo STT (Speech-to-Text) → LLM (Large Language Model Reasoning) → TTS (Text-to-Speech), e a voz sintetizada é retornada para a reCamera para reprodução, permitindo uma conversa em linguagem natural.

Você já quis uma câmera que não apenas "veja", mas também "entenda" e "fale"? Por meio da arquitetura deste projeto, usando o microfone e o alto-falante da reCamera, o dispositivo deixa de ser apenas uma ferramenta visual e se torna um assistente inteligente capaz de conversar naturalmente. Isso inclui, mas não se limita, aos seguintes cenários:

  • Assistente Inteligente de Controle de Acesso: Instale a reCamera na entrada, onde os visitantes podem concluir o registro de identidade, deixar recados ou obter orientações apenas por voz, sem a necessidade de uma tela interativa adicional.

  • Parceiro de Inspeção de Segurança em Fábricas: Em ambientes industriais, quando as mãos dos trabalhadores estão ocupadas, eles podem acionar a interação por voz por meio de gestos para perguntar ao assistente de IA sobre o status de equipamentos, manuais de operação ou relatar anomalias.

  • Interação Assistiva para Acessibilidade: Forneça um ponto de controle por voz para usuários com deficiência visual ou mobilidade reduzida, permitindo que conversem em linguagem natural com o dispositivo por meio de simples gestos para obter informações do ambiente ou enviar comandos.

  • Guia para Educação e Exposições: Em museus ou salas de exposição, os visitantes podem acionar a interação por voz por meio de gestos para perguntar ao assistente de IA sobre informações das exposições e receber visitas guiadas personalizadas.

Vídeo de Demonstração​

Arquitetura do Sistema​

Todo o sistema é concluído de forma colaborativa por duas partes: lado reCamera e lado servidor PC. A arquitetura é a seguinte:

EtapaLocal de ExecuçãoTecnologia/Modelo UtilizadoDescrição
Detecção de PosereCameraYOLO11n PoseDetecta 17 pontos-chave do corpo humano
Julgamento de PosereCamera (Função Node-RED)Lógica personalizadaCompara as distâncias dos pontos-chave do ombro e do cotovelo
Gravação/ReproduçãoreCameraarecord / aplayPCM mono 16kHz
Reconhecimento de Fala (STT)Servidor PCiFlytek Speech Dictation APIÁudio para texto
Raciocínio de Grande Modelo (LLM)Servidor PCSpark Large Model Spark LiteGera respostas inteligentes
Texto para Fala (TTS)Servidor PCiFlytek Speech Synthesis APITexto para áudio

Preparação de Hardware​

Para executar esta demonstração, você precisa do seguinte hardware:

  • Um dispositivo reCamera (suporta todas as variantes de reCamera)
  • Um computador PC (para executar o serviço de processamento de voz, deve estar na mesma LAN que a reCamera)

Você pode escolher qualquer versão da reCamera com base em suas necessidades de implantação:

  • reCamera 2002 Series (Wi-Fi)
  • reCamera Gimbal
  • reCamera HQ PoE (Ethernet + PoE)

Observação: A versão PoE não oferece suporte a Wi-Fi e deve ser conectada à mesma rede local por meio de um switch compatível com PoE.

reCamera 2002 SeriesreCamera GimbalreCamera HQ PoE

Configurando a Demonstração​

Etapa 1: Configurar a reCamera​

Primeiro, siga o guia oficial de primeiros passos para concluir a configuração básica da reCamera: reCamera Getting Started

Após concluir a configuração inicial, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e devidamente conectado à rede. Em seguida, acesse o endereço 192.168.42.1 por meio de um navegador para fazer login na reCamera e entrar no espaço de trabalho do Node-RED.

Se você conseguir acessar com sucesso a interface de fluxo de trabalho do Node-RED, como mostrado abaixo, a configuração estará concluída.

Etapa 2: Importar o Fluxo de Trabalho do Node-RED​

Esta demonstração fornece um arquivo de fluxo de trabalho pré-configurado com todos os nós e conexões necessários para o assistente de voz inteligente já configurados. Você precisa seguir as etapas abaixo para fazer algumas configurações a fim de executar corretamente este projeto.

Crie um novo aplicativo, depois baixe o arquivo de fluxo de trabalho do Assistente de Voz com IA na Plataforma SenseCraft AI e importe-o diretamente para a reCamera. Para tutoriais do SenseCraft AI, consulte o link Access SenseCraft AI reCamera Dashboard.

Se você conseguir acessar com sucesso a interface de fluxo de trabalho do Node-RED, como mostrado abaixo, o fluxo de trabalho foi importado com sucesso.

Etapa 3: Configurar Parâmetros do Fluxo de Trabalho​

Após importar o fluxo de trabalho, você precisa modificar os parâmetros nas seções 3.1 a 3.5 abaixo de acordo com seu ambiente de rede real e configurações do sistema.

3.1 Nó Model​

O nó Model no fluxo de trabalho vem com vários modelos pré-treinados. Você pode selecionar e configurar vários parâmetros de modelo aqui. Esta demonstração usa o modelo YOLO11n Pose para detectar poses humanas.

Configuração do Nó Model

3.2 Nó Model — Lógica de Julgamento de Pose​

O nó Function contém a lógica de julgamento de pose que determina se deve acionar a interação por voz comparando a distância do ponto-chave do ombro com a distância do ponto-chave do cotovelo. Você pode ajustar os parâmetros de Confidence e IOU no nó Model para reduzir falsos positivos ou modificar o código lógico no nó Function abaixo para implementar recursos adicionais.

Configuração do Nó Function de Julgamento de Pose

3.3 Nó Exec — Controle de LED e Gravação​

O fluxo de trabalho usa nós Exec para executar comandos do sistema para controlar o LED e a gravação. Clique duas vezes no nó correspondente e modifique a senha root da reCamera de acordo com sua configuração real:

echo "your_Password" | sudo -S sh -c 'echo 1 > /sys/class/leds/blue/brightness'
  • Ligar e desligar o LED azul (indicando que a gravação foi iniciada)

Configuração de Parâmetros do Nó de Ligar LED

3.4 Nó HTTP Request — Endereço de Envio de Áudio​

Encontre o nó HTTP Request no fluxo de trabalho e modifique a URL para o endereço do seu servidor PC. Isso exige que você conclua a Etapa 4 e execute primeiro o server.py, depois preencha o endereço na posição correspondente mostrada abaixo.

http://<PC_IP_ADDRESS>:5000/interact

Configuração de Parâmetros do Nó HTTP Request

3.5 Nó Exec — Reprodução de Áudio​

O áudio retornado é reproduzido por meio do comando aplay. Você precisa especificar os parâmetros de áudio corretos para corresponder ao formato de saída do modelo TTS (16kHz, mono, 16 bits):

aplay -D hw:1,0 -f S16_LE -c 1 -r 16000 /tmp/reply.wav

Configuração de Parâmetros do Nó de Reprodução de Áudio

Etapa 4: Implantar o Serviço de Processamento de Voz no PC​

O serviço de processamento de voz é executado no PC e é responsável por concluir todo o pipeline de processamento de voz STT → LLM → TTS.

4.1 Pré-requisitos​

Certifique-se de que o seguinte ambiente esteja instalado no seu PC:

  • Python 3.8+
  • Gerenciador de pacotes pip

4.2 Obter o código e instalar dependências​

Obtenha o código Python do lado do servidor para o Assistente de Voz com IA a partir do repositório. Após baixar o código do projeto para o seu PC, entre no diretório do serviço e instale as dependências Python:

cd server/
pip install -r requirements.txt

As principais dependências incluem:

PacoteFinalidade
FlaskFramework de serviço HTTP
websocket-clientComunicação com a API da iFlytek
certifiVerificação de certificado SSL
pydubProcessamento de áudio

4.3 Configurar chaves de API​

Antes de executar o serviço, você precisa configurar as chaves de API da iFlytek. Acesse a Plataforma Aberta iFlytek para registrar uma conta e ativar os três serviços a seguir:

ServiçoFinalidadeLink de ativação
Speech Dictation (STT)Converter a fala do usuário em textoiFlytek Speech Dictation
Spark Large Model (LLM)Gerar respostas inteligentes com base em textoiFlytek Spark Large Model
Speech Synthesis (TTS)Converter o texto da resposta em falaiFlytek Speech Synthesis

Após a ativação, preencha suas chaves de API em server.py:

# 1. STT Speech Recognition Configuration
STT_APPID = "your_APPID"
STT_APISecret = "your_APISecret"
STT_APIKey = "your_APIKey"

# 2. TTS Speech Synthesis Configuration
TTS_APPID = "your_APPID"
TTS_APISecret = "your_APISecret"
TTS_APIKey = "your_APIKey"

# 3. LLM Spark Large Model Configuration (Spark Lite)
LLM_APPID = "your_APPID"
LLM_APISecret = "your_APISecret"
LLM_APIKey = "your_APIKey"

Esta demonstração usa o modelo Spark Lite (gratuito). Você também pode alternar para uma versão de modelo mais avançada conforme necessário ou usar grandes modelos de outros provedores.

4.4 Iniciar o serviço​

python server.py

Log de inicialização do servidor

Após o serviço iniciar, ele aguardará solicitações de áudio da reCamera. Certifique-se de que o firewall do PC permita conexões de entrada na porta 5000 e que o PC e a reCamera estejam na mesma LAN.

Etapa 5: Executar a demonstração​

  1. Certifique-se de que server.py no PC esteja iniciado e em execução
  2. Clique em Deploy no Node-RED para implantar o fluxo de trabalho
  3. Fique em frente à reCamera e faça um gesto de braços cruzados (distância entre ombros menor que a distância entre cotovelos)
  4. O LED azul na reCamera acende, indicando que a gravação foi iniciada
  5. Fale sua pergunta no microfone
  6. Após o LED azul apagar, a reCamera envia o áudio para o servidor e reproduz a resposta depois de recebê-la.

Disparo do fluxo de conversa por voz

Received reCamera audio,length:160044 bytes
User said:Hi,who are you?
LLM is thinking……
LLM reply:Hi,I′m the voice assistant on your smart camera reCamera.I'm here to help you with any questions or concerns you may have.
Generating speech……
Speech delivered! Waiting for next interaction.
192.168.4.53--[11/Jun/2026 16:38:14]"POST /interact HTTP/1.1" 200 -

Log do servidor

Detalhes do fluxo de trabalho​

A lógica de alto nível de todo o fluxo de trabalho é a seguinte:

  1. Entrada de vídeo e detecção de pose A câmera captura continuamente quadros de vídeo, e o modelo de estimativa de pose YOLO11 detecta os pontos-chave do corpo humano (17 pontos-chave no total, incluindo ombros, cotovelos, pulsos, etc.).

  2. Julgamento de disparo por gesto O nó Function calcula a distância entre os pontos-chave dos ombros esquerdo e direito e a distância entre os pontos-chave dos cotovelos esquerdo e direito. Quando distância entre ombros < distância entre cotovelos, isso é determinado como um gesto de disparo (ou seja, pose de braços cruzados).

  3. Processo de gravação Após o disparo: ligar o LED azul → gravar áudio → desligar o LED azul.

  4. Processamento de áudio e geração de diálogo Após a conclusão da gravação, os dados de áudio são enviados por POST para o serviço Flask do PC via HTTP Request, executando:

    • STT: a API iFlytek Speech Dictation converte o áudio em texto
    • LLM: o Spark Large Model (Spark Lite) gera respostas inteligentes com base na entrada do usuário
    • TTS: a API iFlytek Speech Synthesis converte o texto da resposta em áudio
  5. Reprodução de áudio O PC retorna o áudio WAV, e a reCamera reproduz a voz de resposta por meio do comando aplay.

Observações​

  • O intervalo de gravação atual é definido como 10 segundos. Se o tempo de processamento STT → LLM → TTS exceder esse intervalo, vários disparos podem causar congestionamento no pipeline. Recomenda-se controlar a contagem de palavras da resposta do LLM (o prompt de sistema atual a limita a 50 palavras ou menos) para reduzir o tempo de processamento.
  • Se o congestionamento fizer com que a CPU deixe de responder, você pode ajustar o atributo Confidence no nó Model para reduzir falsos positivos e controlar a frequência de disparo.
  • Ao reproduzir o áudio retornado usando aplay, especifique os parâmetros corretos (-f S16_LE -c 1 -r 16000), caso contrário a reprodução pode não funcionar corretamente. Consulte o áudio gerado pelo TTS para parâmetros específicos.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Agradecemos por escolher nossos produtos! Se você precisar de orientação sobre objetivos específicos de personalização ou quiser estender ainda mais o fluxo de trabalho, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Estamos aqui para lhe fornecer diferentes níveis de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...