Pular para o conteúdo principal

Benchmark de Inferência Multistream no Raspberrypi 5 com Hailo8

Introdução

YOLOv8 (You Only Look Once versão 8) é a série mais popular de modelos YOLO para estimativa de pose em tempo real e detecção de objetos. Ele se baseia nos pontos fortes de seus predecessores, introduzindo vários avanços em velocidade, precisão e flexibilidade. O Hailo8 é utilizado para acelerar a velocidade de inferência, apresentando um desempenho de IA de 26 TOPS.

Este wiki apresenta o benchmark do YOLOv8m para detecção de objetos no Raspberry Pi 5 com hailo8. Todos os testes utilizam o mesmo modelo (YOLOv8m), quantizado para int8, com tamanho de entrada de resolução 640x640 e tamanho de lote definido como 8.

Preparar Hardware

reComputer AI R2140reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

Instalar o kit de IA no RPi5

Por favor, consulte isto

Preparar software

atualizar o sistema

sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
sudo apt update
sudo apt full-upgrade

Baixar o software hailo no site oficial da hailo

Note: você precisa de uma conta oficial da Hailo e garantir que esteja logado. Clique neste link para baixar as bibliotecas necessárias da seguinte forma:

pir

Instalar hailort_4.19.0_arm64.deb no respberrypi5

sudo dpkg -i hailort_4.19.0_arm64.deb 

sudo reboot

Instalar dkms

sudo apt-get install dkms

Instalar hailort-pcie-driver_4.19.0_all.deb

sudo dpkg -i hailort-pcie-driver_4.19.0_all.deb 
sudo reboot

Criar e ativar um ambiente virtual Python

python -m venv hailo_env
source hailo_env/bin/activate

Instalar hailort-4.19.0-cp311-cp311-linux_aarch64.whl

pip install hailort-4.19.0-cp311-cp311-linux_aarch64.whl 

Verificar se o software está instalado

hailortcli fw-control identify

O resultado é mostrado abaixo:

ain@pi5-hailo:~ $ hailortcli fw-control identify
Executing on device: 0000:01:00.0
Identifying board
Control Protocol Version: 2
Firmware Version: 4.19.0 (release,app,extended context switch buffer)
Logger Version: 0
Board Name: Hailo-8
Device Architecture: HAILO8
Serial Number: HLLWM2B225100548
Part Number: HM218B1C2FAE
Product Name: HAILO-8 AI ACC M.2 M KEY MODULE EXT TEMP

Definir pcie para gen2/gen3(gen3 é mais rápido que gen2)

Adicione o seguinte texto a /boot/firmware/config.txt

#Enable the PCIe external connector

dtparam=pciex1

#Force Gen 3.0 speeds

dtparam=pciex1_gen=3

nota

Se você quiser usar gen2, por favor comente dtparam=pciex1_gen=3

Instalar Tapps

Instalar bibliotecas necessárias

sudo apt-get install -y rsync ffmpeg x11-utils python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-virtualenv python-gi-dev libgirepository1.0-dev gcc-12 g++-12 cmake git libzmq3-dev

sudo apt-get install -y libopencv-dev python3-opencv

sudo apt-get install -y libcairo2-dev libgirepository1.0-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio gcc-12 g++-12 python-gi-dev

sudo apt install python3-gi python3-gi-cairo gir1.2-gtk-3.0

Definir hailo_pci force_desc_page_size

sudo nano /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf

E então insira o seguinte conteúdo.

options hailo_pci force_desc_page_size=4096

Por fim, pressione Ctrl+X, digite Y e pressione Enter para salvar o arquivo

E então reinicie o raspberrypi5

sudo reboot

Baixar Tapps

git clone --depth 1 https://github.com/hailo-ai/tappas.git

Baixar hailort para tapps

cd tappas
mkdir hailort
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort.git hailort/sources

Alterar common.py

nano downloader/common.py

E altere o conteúdo como abaixo, adicione RaspberryPI5 = 'rpi5' em common.py:

class Platform(Enum):
X86 = 'x86'
ARM = 'arm'
IMX8 = 'imx8'
Rockchip = 'rockchip'
RaspberryPI = 'rpi'
RaspberryPI5 = 'rpi5'

ANY = 'any'

def __str__(self):
return self.value

Instalar tappas

./install.sh --skip-hailort --target-platform rpi5

Alterar o tamanho do lote para 8

cd ./apps/h8/gstreamer/general/multistream_detection/
nano multi_stream_detection.sh

Adicione readonly DEFAULT_BATCH_SIZE=8 à linha 14 como segue:

readonly DEFAULT_NETWORK_NAME="yolov5"
readonly DEFAULT_BATCH_SIZE=8
readonly MAX_NUM_OF_DEVICES=4

Adicione batch_size=$DEFAULT_BATCH_SIZE à linha 19 como segue:

network_name=$DEFAULT_NETWORK_NAME
batch_size=$DEFAULT_BATCH_SIZE
num_of_src=12

Adicione batch-size=$batch_size à linha 154 como segue:

queue name=hailo_pre_infer_q_0 leaky=no max-size-buffers=30 max-size-bytes=0 max-size-time=0 ! \
hailonet hef-path=$hef_path batch-size=$batch_size device-count=$device_count scheduling-algorithm=0 nms-score-threshold=0.3 nms-iou-threshold=0.45 output-format-type=HAILO_FORMAT_TYPE_FLOAT32 ! \
queue name=hailo_postprocess0 leaky=no max-size-buffers=30 max-size-bytes=0 max-size-time=0 ! \

Por fim Ctrl+X e digite Y para salvar o arquivo.

Executar inferência multistream

sudo chmod +x multi_stream_detection.sh
./multi_stream_detection.sh --network yolov8 --num-of-sources 8 --show-fps

Resultado

Todos os resultados são baseados em inferência com tamanho de entrada do modelo de 640x640, tamanho de lote 8 e resolução de vídeo de 1280x760, que é 720p.

Quantidade de CanaisDesempenho PCIE Gen2Desempenho PCIE Gen3
1 canal de stream39.82FPS76.99FPS
2 canais de stream19.86FPS38.21FPS
4 canais de stream8.45FPS16.94FPS
8 canais de stream3.85FPS8.15FPS
12 canais de stream2.94FPS5.43FPS

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...