Compilar e Gravar Yocto para Placas-Carrier Seeed Jetson
Este guia fornece um fluxo de trabalho comum para compilar e gravar uma imagem OpenEmbedded/Yocto nas placas-carrier Jetson da Seeed Studio definidas pelo repositório seeed-tegra-demo-distro.
O repositório usa os branches wrynose do OE4T e o BSP meta-tegra para Jetson Linux R39.2.0 / JetPack 7.2. Uma imagem Yocto usa os componentes do BSP NVIDIA Jetson Linux, mas não é o sistema de arquivos raiz Ubuntu instalado pelo NVIDIA SDK Manager. O gerenciamento de pacotes, a composição da imagem, o ambiente desktop e o comportamento de atualização são controlados pelos metadados do Yocto.
Os comandos e as tabelas de parâmetros neste artigo seguem o estado do repositório revisado em 31 de agosto de 2026. Antes de compilar, verifique novamente o README do repositório e a matriz de suporte, pois as máquinas disponíveis, SKUs de módulo, branches e o status de validação de hardware podem mudar.
O diagrama a seguir resume todo o fluxo de trabalho. Primeiro selecione a placa-carrier e o módulo Jetson, depois mantenha a mesma máquina, SKU, diretório de compilação e receita de imagem durante a compilação e a gravação.

Antes de começar
Use um host Linux físico x86_64 com SSD local rápido, conexão de rede estável e acesso sudo. Prepare um cabo USB com suporte a dados para a porta de recuperação/dispositivo da placa-carrier. Uma compilação completa de desenvolvimento Yocto pode consumir várias centenas de gigabytes, portanto reserve aproximadamente 400 GB de armazenamento livre sempre que possível. Use pelo menos 16 GB de RAM, com 32 GB ou mais recomendados.
Instale os pacotes comuns necessários para compilação e gravação em um host Ubuntu:
sudo apt update
sudo apt install -y \
gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential chrpath socat cpio \
python3 python3-pip python3-pexpect python3-git python3-jinja2 \
xz-utils debianutils iputils-ping libegl1-mesa libsdl1.2-dev \
pylint xterm zstd liblz4-tool file locales \
gdisk parted udev udisks2
Os nomes dos pacotes podem ser diferentes entre distribuições host. Siga o Quick Build do Yocto Project e os requisitos de gravação do OE4T para o branch usado pelo repositório. Se o BitBake relatar uma distribuição host não suportada, use um host suportado em vez de contornar a validação.
Os scripts auxiliares usam os seguintes parâmetros em todo o fluxo de trabalho:
| Parâmetro | Finalidade | Regra importante |
|---|---|---|
--machine | Seleciona a configuração Yocto MACHINE da placa-carrier. | Deve corresponder à placa-carrier física. |
--module-sku | Seleciona o módulo Jetson instalado em uma carrier Orin configurável. São os quatro dígitos finais do número do módulo NVIDIA. | Obrigatório para máquinas Orin configuráveis; omita para máquinas Thor com módulo fixo. |
--build-dir | Armazena a configuração selecionada, arquivos de trabalho do BitBake e artefatos de deploy. | Use um diretório separado para cada combinação de carrier e SKU de módulo. |
--cache-dir | Armazena downloads compartilhados e dados de cache sstate. | Reutilize um cache local do host entre compilações. |
--image | Seleciona a receita de imagem do BitBake. | Use o mesmo nome de imagem para compilação e preparação da gravação. |
--output-dir | Seleciona onde o pacote tegraflash verificado é extraído. | Use um diretório local do host novo ou vazio. |
MACHINE é o nome do alvo de hardware Yocto, não apenas um rótulo de produto. Ele seleciona uma configuração de máquina em layers/meta-seeed/conf/machine/, que determina a família de SoC, DTB da carrier, configuração do módulo, dados BPMP, arquivos de pinmux e tensão de pad, overlays e variáveis de gravação usadas pelo BitBake e pelo tegraflash.
Os comandos recomputer-orin-super-j401 neste guia são apenas um exemplo concreto. Antes de preparar o workspace, selecione o MACHINE e o SKU do módulo que correspondem à sua carrier e ao módulo Jetson na tabela de placas-carrier.
Escolha uma imagem com base na finalidade do alvo:
| Receita de imagem | Caso de uso |
|---|---|
demo-image-full | Imagem de referência/demo OE4T com gráficos, containers, OpenCV e exemplos NVIDIA. Este é o padrão dos scripts auxiliares. |
seeed-image-jetson-runtime | Perfil de runtime da Seeed alinhado com a pilha de runtime OE4T/NVIDIA. |
seeed-image-jetson-development | Imagem de runtime mais pacotes de desenvolvimento CUDA no alvo, headers, ferramentas de compilação/depuração, exemplos e testes. |
Os exemplos abaixo usam seeed-image-jetson-development.
Escolher a Placa-Carrier e o Módulo Jetson
O repositório revisado para este guia define 16 configurações de máquina Seeed. Você também pode imprimir a lista de máquinas do checkout atual com ./scripts/seeed/build.sh machines.
| Produto ou configuração da carrier | MACHINE | Seleção de módulo suportado |
|---|---|---|
| reComputer Industrial J401 | recomputer-industrial-orin-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Mini AGX Orin J501X | recomputer-mini-agx-orin-j501x | P3701 AGX Orin: 0004, 0005 |
| reComputer Orin J401 | recomputer-orin-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Orin J40mini | recomputer-orin-j40mini | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Robotics J401 | recomputer-orin-robotics-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Robotics J401 GMSL | recomputer-orin-robotics-j401-gmsl | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Super J401 | recomputer-orin-super-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Robo AGX Orin J501X | recomputer-robo-agx-orin-j501x | P3701 AGX Orin: 0004, 0005 |
| reComputer Rugged Orin J401 | recomputer-rugged-orin-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| reComputer Thor Carrier J601 | recomputer-thor-carrier-j601 | P3834-0008 T5000 fixo; omita --module-sku |
| reComputer Thor Carrier J6014 | recomputer-thor-carrier-j6014 | P3834-0000 T4000 fixo; omita --module-sku |
| reComputer Thor Carrier J6015 | recomputer-thor-carrier-j6015 | P3834-0008 T5000 fixo; omita --module-sku |
| reServer AGX Orin J501X | reserver-agx-orin-j501x | P3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005 |
| reServer AGX Orin J501X GMSL | reserver-agx-orin-j501x-gmsl | P3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005 |
| reServer Industrial Orin J401 | reserver-industrial-orin-j401 | P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004 |
| Seeed AGX Orin Kit | seeed-agx-orin-kit | P3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005 |
--module-sku são os quatro últimos dígitos impressos no número de peça do módulo NVIDIA. Verifique o rótulo do módulo ou o EEPROM em vez de selecionar um valor de memória.
| Família de módulo | --module-sku | Número completo do módulo | Modelo de módulo ou mapeamento do repositório |
|---|---|---|---|
| P3767 | 0000 | P3767-0000 | Jetson Orin NX 16GB |
| P3767 | 0001 | P3767-0001 | Jetson Orin NX 8GB |
| P3767 | 0003 | P3767-0003 | Jetson Orin Nano 8GB |
| P3767 | 0004 | P3767-0004 | Jetson Orin Nano 4GB |
| P3701 | 0000 | P3701-0000 | Módulo Jetson AGX Orin do kit de desenvolvimento |
| P3701 | 0001 | P3701-0001 | SKU de compatibilidade usando o mapeamento DTB/BPMP 0000 do repositório |
| P3701 | 0002 | P3701-0002 | SKU de compatibilidade usando o mapeamento DTB/BPMP 0000 do repositório |
| P3701 | 0004 | P3701-0004 | Jetson AGX Orin 32GB |
| P3701 | 0005 | P3701-0005 | Jetson AGX Orin 64GB |
| P3834 | not selectable | P3834-0000 | Jetson T4000, selecionado pelo MACHINE Thor |
| P3834 | not selectable | P3834-0008 | Módulo Jetson T5000 / AGX Thor do kit de desenvolvimento, selecionado pelo MACHINE Thor |
O repositório fornece metadados de máquina e validação de compilação para todas as configurações listadas. Isso não significa que toda carrier, SKU de módulo, opção de câmera e periférico tenha concluído a validação física. Na matriz de suporte revisada, recomputer-orin-super-j401 concluiu a validação de gravação, boot via NVMe, HDMI e USB básico. reserver-agx-orin-j501x-gmsl com SKU 0004 concluiu a validação de gravação e boot, enquanto a validação de GMSL e de periféricos mais amplos ainda está pendente. Trate as outras máquinas como validadas apenas para compilação até que o status de hardware delas seja atualizado.
A sequência de comandos nas próximas seções usa reComputer Super J401 com um módulo Orin NX 16GB como exemplo concreto. Substitua sua máquina, SKU e nomes de diretório pelos valores selecionados nas tabelas acima. O mesmo fluxo de trabalho parametrizado também se aplica a outras máquinas na tabela de suporte, como a reComputer Mini J5011.
| reComputer Super J401 | reComputer Mini J5011 |
|---|---|
![]() | ![]() |
Usar o MACHINE ou SKU de módulo errado pode selecionar arquivos de configuração de DTB, BPMP, pinmux, memória ou flash incompatíveis. Nunca reutilize um diretório de build existente depois de alterar qualquer um desses valores.
Preparar e verificar o workspace
Clone o repositório da Seeed e registre o commit usado para o build:
mkdir -p ~/work/jetson-yocto
cd ~/work/jetson-yocto
git clone \
--branch master \
--single-branch \
https://github.com/jjjadand/seeed-tegra-demo-distro.git \
tegra-demo-distro
cd tegra-demo-distro
git rev-parse HEAD
Prepare um workspace para o carrier e módulo de exemplo:
./scripts/seeed/prepare-workspace.sh \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--module-sku 0000 \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--cache-dir "$HOME/.cache/yocto-seeed"
Para um carrier AGX Orin, substitua os valores pela sua máquina e SKU P3701 suportado. Para um carrier Thor, omita --module-sku porque o módulo é fixo pelo arquivo de máquina selecionado. O helper também aceita --no-activate, --no-submodules e --full-history para gerenciamento avançado de workspaces.
Verifique o diretório de build, a máquina e o SKU do módulo selecionados antes de compilar:
./scripts/seeed/build.sh current \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401

Não continue se os valores exibidos não corresponderem ao hardware físico.
Compilar a imagem e o pacote de flash
O primeiro build recomendado usa o comando all. Ele executa validação de metadata, compilação dos DTB/DTBO da Seeed, verificações de instalação dos arquivos de boot e o build completo da imagem em sequência:
./scripts/seeed/build.sh all \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development
O primeiro build faz download e compila muitos componentes e pode levar várias horas. Uma execução bem-sucedida termina depois que todas as quatro etapas forem concluídas:

Os arquivos gerados são colocados em <build-dir>/tmp/deploy/images/<machine>/. Saídas importantes seguem este padrão de nomenclatura:
<image>-<machine>.rootfs.ext4
<image>-<machine>.rootfs.manifest
<image>-<machine>.rootfs.spdx.json
<image>-<machine>.rootfs.testdata.json
<image>-<machine>.rootfs.tegraflash-tar.zst

O arquivo .tegraflash-tar.zst contém os arquivos usados pelo helper de preparação de flash.
Para depuração ou rebuilds parciais, substitua all por metadata, dtb, bootfiles, image ou flash-package. Mantenha os mesmos valores de --build-dir, --machine e --image. Para compilar um SDK opcional de desenvolvimento cruzado x86_64, execute:
./scripts/seeed/build.sh sdk \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development
O instalador do SDK é gravado em <build-dir>/tmp/deploy/sdk/. Ele não é necessário para compilar ou fazer flash da imagem de destino e é desnecessário ao compilar diretamente no Jetson.
Preparar e fazer flash no alvo
Extraia e verifique o arquivo de flash com o mesmo diretório de build, máquina e valores de imagem usados para o build:
./scripts/seeed/prepare-flash.sh \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development \
--output-dir "$HOME/seeed-flash-recomputer-orin-super-j401-sku0000"
O helper verifica o rootfs, initrd-flash, variáveis de flash, DTB/BPMP DTB, pinmux, pad-voltage e outros arquivos de boot selecionados. Para carriers configuráveis, ele também verifica se o SKU do módulo no arquivo de flash corresponde ao workspace preparado. O helper não executa sudo nem faz flash no alvo por conta própria.
Coloque o alvo em Force Recovery Mode usando a sequência de botão ou chave de recuperação documentada para aquela placa carrier específica da Seeed. Conecte a porta USB device/debug do carrier diretamente ao host Linux com um cabo compatível com dados e, em seguida, verifique se um dispositivo NVIDIA APX está visível:
lsusb -d 0955:
O ID de produto USB varia conforme o módulo Jetson. Não inicie o flash até que o dispositivo de recuperação da NVIDIA apareça.
Execute o flasher gerado a partir do diretório de saída preparado:
cd "$HOME/seeed-flash-recomputer-orin-super-j401-sku0000"
sudo ./initrd-flash
O script inicializa um initrd temporário via USB, expõe o dispositivo de armazenamento de destino para o host, grava o layout de partições e o sistema de arquivos raiz e informa o status final. Não desconecte a alimentação ou o USB durante o processo de flash.
O nome temporário do dispositivo de bloco no host é atribuído dinamicamente. Nunca presuma que ele será sempre /dev/sdb ou /dev/sdc, e não redirecione manualmente o fluxo de trabalho para uma unidade do host.
Primeiro boot e validação
Depois que o flash terminar com sucesso, desconecte o cabo USB de recuperação, retorne os controles de recuperação do carrier ao estado normal, se necessário, desligue e ligue novamente o alvo e conecte seu display e periféricos.
A área de trabalho do Yocto deve inicializar a partir do armazenamento de destino selecionado:

A configuração padrão tegrademo habilita uma senha raiz inicial vazia e login como root para desenvolvimento. Defina uma senha imediatamente:
passwd
Para a imagem de desenvolvimento, verifique as ferramentas e bibliotecas necessárias no lado do alvo e, em seguida, teste as interfaces específicas do carrier usadas pela sua aplicação:
nvcc --version
gcc --version
cmake --version
pkg-config --modversion opencv4
Compilar ou inicializar a imagem com sucesso não valida todas as câmeras, links GMSL, modos de display, portas USB, interfaces de rede ou conectores de expansão. Conclua os testes de periféricos específicos do produto antes da implantação.
Solução de problemas
O diretório de build informa a máquina ou SKU errados: Crie um novo diretório de build com prepare-workspace.sh. Não edite nem reutilize um workspace existente para alternar placas carrier ou SKUs de módulo.
O arquivo de flash não pode ser encontrado: Passe o mesmo valor de --image para build.sh e prepare-flash.sh. Ambos os helpers usam demo-image-full como padrão, portanto um build de seeed-image-jetson-development deve usar explicitamente esse nome durante a preparação do flash.
A metadata é analisada, mas o hardware não inicializa: Verifique a matriz de suporte do repositório. A validação de metadata e build de DTB não comprova a operação física de flash, boot de armazenamento, display, câmera, GMSL ou periféricos para todas as combinações de máquina e módulo.
O processo de flash para em Waiting for USB storage device flashpkg: Nesta etapa, o host está aguardando o initrd do Jetson enumerar um dispositivo temporário de armazenamento em massa USB; a gravação da partição rootfs ainda não começou. Verifique o cabo de dados, a conexão USB direta ao host, o estado de modo de recuperação e o caminho de modo dispositivo USB na device tree compilada. Não trate os pontos repetidos como gravação lenta normal de armazenamento.
Referências
- Repositório Seeed tegra-demo-distro
- Matriz de suporte de placas carrier da Seeed
- Yocto Project Quick Build
- Documentação OE4T meta-tegra
- Noções básicas de flash OE4T
Obrigado por escolher os produtos da Seeed Studio! Para suporte técnico e discussão de produtos, use os seguintes canais: