Pular para o conteúdo principal

Configuração de Parâmetros

Antes de começar, verifique primeiro Configure sua toolchain.

Configuração de região

A região padrão do firmware de fábrica é EU868. Para configurar a região e atender aos requisitos de frequência de diferentes regiões, você pode seguir as etapas abaixo para alterar a região.

Substitua a parte Region no exemplo de LoRaWAN.

REGION = SMTC_MODEM_REGION_'Region'

pir

Em seguida, clique em Upload para enviar o programa.

pir

Você também pode usar o botão Serial Monitor no canto superior direito para verificar os logs.

pir

Configuração das informações da tríade

A placa de desenvolvimento Wio Tracker 1110 permite que os usuários definam o DevEUI, AppEUI e AppKey, o que é necessário ao registrar-se em outros servidores de rede.

Abra o LoRaWAN/TTN Example, defina as informações da tríade e clique em Upload.

static const uint8_t DEV_EUI[8]  = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t JOIN_EUI[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t APP_KEY[16] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

pir

Informações

Ou você pode simplesmente obter as informações da tríade geradas pelo servidor de rede, depois preencher na parte Constants e executá-la na sua placa.

exemplo: do TTS.

pir

Loading Comments...