Pular para o conteúdo principal

Controle o reBot Arm por voz com reSpeaker

Este documento irá guiá-lo passo a passo, do zero, para construir um sistema inteligente de braço robótico que “ouve e se move”. Mesmo que você nunca tenha mexido com braço robótico ou desenvolvimento de hardware, desde que siga os passos, você conseguirá reproduzir este projeto com sucesso!

Hardware necessário​

reBot Arm B601-DM
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

OU

1. Visão geral do projeto​

1.1 O que é este projeto?​

Este projeto é um sistema inteligente de controle de braço robótico acionado por voz. Imagine esta cena:

🎬Demonstração de cenário

Quando você diz "hello" para o braço robótico na mesa, o braço robótico imediatamente gira na sua direção e acena com a cabeça como um humano. Quando você diz "dance", ele balança alegremente. Se você for para o outro lado da sala e bater palmas, ele imediatamente “ouve” a direção do som e gira para encará-lo – este é o robô inteligente que queremos construir!

Em resumo, este sistema faz três coisas:

  1. Ouvir – capturar sua voz por meio do array de microfones e também determinar de que direção o som está vindo

  2. Entender – reconhecer o que você diz por meio de IA e compreender sua intenção

  3. Mover – controlar o braço mecânico para fazer ações correspondentes (girar, acenar com a cabeça, dançar, acenar, etc.)

1.2 Dois modos de interação​

O sistema fornece dois modos principais de funcionamento, que você pode escolher de acordo com suas necessidades:

ModoNomeInteraçãoCenário adequado
Modo 1Rastreamento de fonte sonora DOADetecta automaticamente a direção do som e giraDemonstração em salão de exposições, dispositivo interativo
Modo 2Controle por comando de vozPressione e segure Enter para controlarAssistente de voz, demonstração didática

1.3 Como o sistema funciona?​

Descreva a arquitetura de todo o sistema em termos leigos:

You speak / make a sound
↓
[ reSpeaker ] —— An array composed of 4 "ears" can hear and determine the direction of sound.
↓
[ Ubuntu ] ——
↓
There are two paths:
├─→ DOA Mode: Locally directly calculate the sound direction → Control the robotic arm to turn
└─→ Voice mode: Upload to cloud AI for recognition → Understand your intention → Control the movement of the robotic arm
↓
[ reBot Arm ] —— An arm composed of 7 "joints" performs various actions.

Um diagrama de arquitetura mais especializado é descrito da seguinte forma:

Camada de hardware (dispositivos que você pode tocar):

  • reSpeaker (4 Microphone Array XIAO ESP32S3 Controller)

  • reBot Arm B601-DM (manipulador de 6 DOF)

  • Computador Ubuntu 22.04 (executando o programa principal)

Camada de driver (permite que o hardware se comunique):

  • Comunicação de áudio USB (pyusb/libusb) – conecta o array de microfones

  • Comunicação serial (MotorBridge) – conecta o braço mecânico

  • Web API (Groq Cloud) – conecta-se a serviços de IA em nuvem

Camada de algoritmo (o “cérebro” que processa os dados):

  • Localização de fonte sonora DOA (cálculo local em tempo real)

  • Reconhecimento de fala Whisper (Groq Cloud)

  • Compreensão de intenção Llama-3.3 (Groq Cloud)

  • Planejamento de interpolação de movimento (controle de suavização local)

Camada de aplicação (onde você pode ver o efeito):

  • Modo de rastreamento DOA modo de controle por voz animação de espera com respiração transmissão de voz

2. Preparação de hardware​

2.1 O que você precisa preparar?​

Antes de começar, certifique-se de que você tem todo o hardware a seguir pronto. Se este for seu primeiro contato com esse tipo de projeto, é recomendável comprar o pacote completo diretamente para evitar problemas de compatibilidade.

ComponenteModeloQuantidadePrincipais característicasRecomendações de compra
Braço mecânicoreBot Arm B601-DM1 conjunto“corpo” que executa as açõesSeeed Studio oficial
Array de microfonesreSpeaker XVF38001Ouve o som e determina a direçãoSeeed Studio oficial
PC principalPC Ubuntu 22.041Executa o “cérebro” do programaArquitetura x86_64
Cabo USBUSB-A para USB-C2Conecta dispositivosgeralmente incluído com o dispositivo
Grampo de marcenaria3 polegadas ou mais2Fixa a base do braço mecânicoLoja de ferragens ou incluído no conjunto
Fonte de alimentação24V 15A (interface XT30)1Fornece energia ao braço mecânicogeralmente incluída no pacote

2.2 Breve introdução de cada hardware​

2.2.1 Braço reBot Arm B601-DM​

Este é um braço mecânico de nível desktop com 7 “articulações” (profissionalmente chamadas de 7 graus de liberdade). Assim como um braço humano, ele pode fazer vários movimentos flexíveis.

Descrição das articulações (de cima para baixo):

ArticulaçãoNome popularO que pode fazerFaixa de movimento
J1Cintura (rotação da base)Rotação do corpo inteiro para a esquerda e direita± 149 °
J2Elevação do braço superiorLevantar ou abaixar o braço superior0 ° ~ -206 °
J3Extensão do antebraçoEstender ou dobrar o antebraço0 ° ~ -206 °
J4Rotação do pulsoRotação do pulso para a esquerda e direita± 85.9 °
J5Inclinação do pulsoMovimento do pulso para cima e para baixo± 85.9 °
J6Guinada do pulsoAjuste da direção do pulso± 85.9 °
J7GarraAgarrar objetosControle de abertura e fechamento

💡Você pode entender assim: J1 é como a rotação da cintura de uma pessoa, J2 é como a elevação do ombro, J3 é como a flexão do cotovelo, J4/J5/J6 são como as várias rotações do pulso, e J6 é como um dedo. Com a combinação dessas articulações, o braço robótico pode realizar movimentos muito ricos.

⚠Aviso de montagem: Se você estiver comprando peças que precisam ser montadas por conta própria, preste atenção especial:

  • O kit contém um grande número de parafusos e peças estruturais, e algumas peças são muito semelhantes em aparência

  • É altamente recomendável usar uma chave de fenda elétrica, com o torque ajustado para a faixa média e baixa (3 ~ 6kgf.cm)

  • Um torque excessivo pode facilmente levar a espanação da rosca do parafuso

  • Preste atenção à segurança durante a montagem para evitar prender ou esmagar as mãos

2.2.2 Array de microfones reSpeaker​

Este é um módulo inteligente de processamento de voz com 4 microfones, cujos recursos principais são:

  • Design dividido: a placa principal e a placa do array de microfones podem ser separadas, o que é conveniente para você organizar de forma flexível em diferentes dispositivos

  • Captação em 360 °: 4 microfones são dispostos em anel, podendo receber som de todas as direções

  • Processamento inteligente integrado: integra o chip XMOS XVF3800, com funções como cancelamento de eco, supressão de ruído, localização de fonte sonora (DOA) e outras

  • Interface USB dupla: há dois modos de conexão: interface USB-C e interface com trava PH2.0

  • Amplificador de potência integrado: pode acionar diretamente um alto-falante de 10W (por meio de interface JST)

Componentes principais:

ComponenteFunção
Chip XMOS XVF3800O “cérebro” responsável por todo o processamento de áudio
Codec TLV320AIC3104Converte sinais sonoros analógicos em sinais digitais
Interface FPC de 24 pinosConecta a placa do array de microfones e a placa principal
Interface USB-CConecta ao computador, transmite áudio e energia
Conector para fone de ouvido 3,5 mmPode conectar fones de ouvido para monitoramento
Conector de alto-falante JSTPode ser conectado a alto-falantes externos

💡Entendimento análogo: Você pode pensar nele como um "ouvido a favor do vento" — não só tem 4 ouvidos para ouvir o som de todas as direções, como também consegue analisar de qual direção o som vem e filtrar o ruído, focando apenas no som que você quer ouvir.

2.2.3 Computador com Ubuntu 22.04​

Ubuntu é um sistema operacional gratuito e de código aberto (semelhante ao Windows, mas mais popular entre desenvolvedores). Requisitos deste projeto:

  • Sistema operacional: Ubuntu 22.04 LTS (versão 64 bits)

  • Arquitetura: x86_64 (ou seja, um computador normal com processador Intel/AMD)

  • Recomendações de configuração mínima:

  • CPU: 4 núcleos ou mais

  • Memória: 8 GB ou mais

  • Disco rígido: 50 GB de espaço livre

  • Rede: deve conseguir acessar a Internet (usado para chamar a IA em nuvem)

💡E se o seu computador tiver sistema Windows?

Você tem duas opções:

  1. Instalar sistema dual boot: manter Windows e Ubuntu no computador ao mesmo tempo (recomendado)

  2. Usar máquina virtual: executar o Ubuntu virtualmente com um software (como VMware) dentro do Windows (haverá alguma perda de desempenho, não recomendado para este projeto)

Tutorial de instalação do Ubuntu 22.04: https://ubuntu.com/download/desktop

2.3 Diagrama de conexão de hardware​

Antes de começar, familiarize-se com como todos os dispositivos devem ser conectados. A conexão geral é muito simples, são necessários apenas dois cabos USB:

          ┌─────────────────────────────────────┐
│ Ubuntu 22.04 │
│ ┌──────────┐ │
│ │ Python │ ←── Run the main program │
│ │ 3.10 │ │
│ └──────────┘ │
│ │ │
│ ┌──────┴──────┐ │
│ │ Groq API │ ←── Cloud AI Service │
│ │ (Internet) │ │
│ └─────────────┘ │
└─────┬────────┬────────────────────┘
│ │
USB-C Cable USB-C Cable
│ │
┌─────┴──┐ ┌─┴──────────┐
│reSpeaker│ │ reBot Arm │
│ │ │ B601-DM │
│(Microphone) │ │ (Robot Arm) │
│ │ │ │
│ 4-Microphone Array │ │ 7DOF │
└────────┘ └────────────┘
│
┌─────┴──────┐
│ Speaker/Headphone │ (Optional, used for voice broadcast)
└─────────────┘

Etapas de conexão:

  1. Conecte o reSpeaker ao computador via cabo USB-C

  2. Conecte o reBot Arm ao computador via cabo USB-C

  3. (Opcional) conecte alto-falantes ou fones de ouvido ao conector de saída de áudio do reSpeaker

  4. Certifique-se de que o computador esteja conectado à Internet


3. Preparação do ambiente​

Antes de instalar o software, precisamos confirmar se o ambiente do seu sistema atende aos requisitos. Abra o terminal do Ubuntu (Terminal, semelhante ao "prompt de comando" do Windows) e siga os passos abaixo para verificar um por um.

3.1 Confirmar versão do Ubuntu​

# Enter the following command in the terminal to view the system version
lsb_release -a

✅Saída esperada (algo assim):

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy

💡E se não aparecer Ubuntu 22.04?

  • Se for Ubuntu 20.04 ou outras versões, é recomendável atualizar para 22.04, pois este projeto foi testado nessa versão

  • Se não for Ubuntu, você precisa instalar o Ubuntu 22.04

3.2 Confirmar versão do Python​

# Check the default Python version in the system
python3 --version

✅Saída esperada:

Python 3.10.12

Desde que a versão seja 3.10.x (x pode ser qualquer número).

💡E se não for Python 3.10?

Não se preocupe, usaremos o Miniforge para criar depois um ambiente Python 3.10 dedicado, o que não afetará o Python padrão do sistema.

3.3 Verificar porta USB​

Antes de conectar o hardware, certifique-se de que o computador consegue reconhecer normalmente o dispositivo USB:

# View the list of currently connected USB devices
lsusb

✅Saída esperada (algo assim, mostrando o seu dispositivo USB):

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 2886:0018 Seeed Studio reSpeaker Flex ← Microphone Array
Bus 002 Device 005: ID 1234:5678 STMicroelectronics Virtual COM Port ← Robot Arm

💡E se eu não vir o dispositivo?

Não entre em pânico, talvez o dispositivo ainda não tenha sido conectado. Continue para a próxima etapa e volte para verificar depois de instalar o software.

3.4 Verificar conexão de rede​

# Test whether the Internet can be accessed
ping -c 3 baidu.com

✅Saída esperada:

PING baidu.com (xxx.xxx.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=54 time=25.3 ms
64 bytes from ...: icmp_seq=2 ttl=54 time=24.8 ms
64 bytes from ...: icmp_seq=3 ttl=54 time=25.1 ms

💡E se você não conseguir acessar a Internet?

O modo de voz requer conexão de rede para chamar a Groq API, portanto, certifique-se de que a rede esteja estável. Se for uma rede de campus/empresa, pode ser necessária configuração adicional de proxy (explicada mais adiante).


4. Instalação do software​

⚠️ Aviso importante: Todos os comandos a seguir precisam ser executados no terminal. Recomenda-se confirmar que não há erros após cada etapa antes de prosseguir para a próxima.

4.1 Etapa 1: Instalar Miniforge (ferramenta de gerenciamento de ambiente Python)​

O que é Miniforge?

Miniforge é uma ferramenta de gerenciamento de ambientes Python, semelhante a um "gerenciador de versões tipo App Store" para Python. Ele pode ajudar você a:

  • Criar um ambiente Python 3.10 independente, sem afetar o Python padrão do sistema

  • Instalar com um clique todas as dependências do projeto

  • Alternar entre diferentes versões de Python para diferentes projetos

Comando de instalação:

# Download the Miniforge installation script
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"

# Perform the installation (follow the prompts)
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh

Após a execução, aparecerá o assistente de instalação:

  1. Pressione 'Enter' para ver o contrato de licença

  2. Digite 'yes' para concordar com o contrato

  3. Pressione 'Enter' para confirmar o caminho de instalação (padrão)

  4. Digite 'yes' para inicializar o conda (recomendado)

Após a conclusão da instalação, feche a janela de terminal atual e abra um novo terminal para que a variável de ambiente tenha efeito.

✅Verificar instalação:

# Enter in the new terminal
conda --version

Saída esperada: 'conda 24.x.x' (o número da versão pode ser diferente; desde que a versão seja exibida, a instalação foi bem-sucedida)

4.2 Etapa 2: Clonar o repositório de código do projeto​

# Download the main codebase of the project (voice control part)
git clone https://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-Flex.git

# Enter the project directory
cd reBot-Arm-reSpeaker-Flex

✅Saída esperada:

Cloning into 'reBot-Arm-reSpeaker-Flex'...
remote: Enumerating objects: ...
...
Resolving deltas: 100% (...)

💡E se o git clone estiver lento ou falhar?

Pode ser um problema de rede, você pode tentar:

# Use domestic mirroring for acceleration (if available)
git clone https://ghproxy.com/https://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-Flex.git

4.3 Etapa 3: Criar um ambiente Conda​

O projeto fornece um arquivo 'environment.yml' que lista todos os pacotes de dependência necessários. Só precisamos de um comando para instalar automaticamente todas as dependências:

# Make sure you are in the reBot-Arm-reSpeaker-Flex directory.
# One-click to create an environment and install all dependencies
conda env create -f environment.yml

Esse processo pode levar 10–30 minutos, dependendo da velocidade da sua rede. Ele irá automaticamente:

  • Criar um ambiente Python 3.10.2 chamado 'flex'

  • Instalar pinocchio, numpy e outras bibliotecas de computação científica a partir do canal conda-forge

  • Instalar pyusb para comunicação USB

✅Sinal de instalação bem-sucedida (as últimas linhas se parecem com isto):

Executing transaction: ... done
#
# To activate this environment, use
#
# $ conda activate flex
#
# To deactivate an active environment, use
#
# $ conda deactivate
#

4.4 Etapa 4: Ativar o ambiente Conda​

# Activate the newly created flex environment
conda activate flex

✅Sinal de ativação bem-sucedida: '(flex)' aparece antes do prompt do terminal:

(flex) user@computer:~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex$

💡Lembrete importante: Sempre que você abrir um novo terminal, precisará executar novamente 'conda activate flex' para ativar o ambiente.

4.5 Etapa 5: Instalar dependências do sistema​

# Update the system package list and install ffmpeg
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ffmpeg

O que é ffmpeg?

ffmpeg é uma ferramenta de processamento de áudio e vídeo; este projeto a utiliza para processar arquivos de áudio após a síntese de voz. Simplificando, é "para permitir que o computador reproduza e processe som".

✅Sinal de instalação bem-sucedida:

ffmpeg is already the newest version (x.x.x).

4.6 Etapa 6: Instalar uv (ferramenta de gerenciamento de pacotes Python)​

# Install uv (a fast Python package management tool)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

Por que você precisa do UV?

uv é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes Python muito rápida que pode ser usada para instalar pacotes no formato pip. A biblioteca 'motorbridge' usada no projeto precisa ser instalada através do uv.

✅Após a instalação ser concluída com sucesso, feche o terminal e abra-o novamente.

4.7 Etapa 7: Clonar a Biblioteca de Controle do Braço Robótico​

# Cloning robotic arm control library
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git

# Enter the robotic arm control library directory
cd reBotArm_control_py

# Use uv to install dependencies
uv sync

✅Saída esperada: Exibe o progresso da instalação sem relatar erro.

4.8 Etapa 8: Definir Variáveis de Ambiente PYTHONPATH​

# Add the robotic arm control library to the Python search path
export PYTHONPATH="$PWD:$PYTHONPATH"

O que isso significa?

Quando o Python está importando uma biblioteca, ele procura no diretório especificado pelo PYTHONPATH. Este comando diz ao Python para "procurar neste diretório além do caminho de busca padrão".

⚠️ Lembrete importante: 'export PYTHONPATH' Esta configuração se tornará inválida toda vez que o terminal for fechado! Você precisa:

Esquema A (temporário, a ser executado toda vez): Executar manualmente o comando export acima toda vez que um novo terminal for aberto

Esquema B (recomendado, permanente): Escrever esta configuração no arquivo '~/.bashrc':

# Write environment variables to the configuration file so that they will be automatically set every time the terminal is opened.
echo 'export PYTHONPATH="'$PWD':$PYTHONPATH"' >> ~/.bashrc

# Make the configuration take effect immediately
source ~/.bashrc

4.9 Etapa 9: Definir Permissão da Porta Serial​

Para que o usuário atual possa acessar o dispositivo serial USB (usado para se comunicar com o braço robótico), é necessário definir permissões:

# Set USB serial device permissions (to allow the current user to access without sudo)
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

✅Nenhum erro pode ser relatado após a execução.

💡Por que você precisa disso?

O sistema Linux possui um gerenciamento rigoroso de permissões para dispositivos de hardware. Por padrão, usuários comuns não podem acessar diretamente dispositivos seriais. Este comando permite que todos os usuários leiam e escrevam nesses dispositivos.

⚠️ Esta configuração será inválida após reiniciar. Se você quiser que seja permanente, pode adicionar seus usuários ao grupo 'dialout':

# Add the current user to the dialout group (permanently resolve the permission issue)
sudo usermod -a -G dialout $USER

A modificação requer fazer logout e login novamente para entrar em vigor.

4.10 Etapa 10: Configurar a Chave de API do Groq​

Este projeto usa o serviço de IA em nuvem do Groq para reconhecimento de fala e compreensão de intenção. Você precisa registrar uma conta Groq e obter a Chave de API.

Para obter a Chave de API:

  1. Abra o navegador e visite https://console.groq.com/keys

  2. Registre uma conta (você pode usar e-mail ou conta do GitHub)

  3. Após fazer login, clique em "Create API Key"

  4. Copie a chave gerada (o formato é semelhante a 'gsk_xxxxxxxxxxxx)

Configurar a Chave de API no código:

# First return to the main project directory
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Edit the main program file
nano sound_tracking_arm.py

Encontre a seguinte seção no arquivo (aproximadamente em torno da linha 60):

VOICE_CFG = {
"api_key": "12345678", # ← Replace this line with your actual API Key
...
}

Substitua '"12345678"' pela Chave de API que você acabou de copiar, por exemplo:

    "api_key": "gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ",

Salve o arquivo: Pressione 'Ctrl O', depois 'Enter', depois 'Ctrl X' para sair.

⚠️ Lembrete de segurança:

  • Não compartilhe sua Chave de API em um repositório de código público ou fórum

  • Não envie capturas de tela da Chave de API para redes sociais

  • Se a Chave de API vazar, exclua-a no console do Groq e gere uma nova.

4.11 Etapa 11: Configurações de Proxy de Rede (se necessário)​

Se você estiver na China continental ou em determinados ambientes de rede, talvez não consiga acessar diretamente os serviços do Groq. Teste primeiro:

# Test whether Groq can be accessed
ping console.groq.com -c 3

Se você conseguir receber uma resposta (exibir tempo), significa que a rede está normal e você pode pular esta etapa.

Se 'unknown host' ou 'Request Timeout' for exibido, é necessário configurar o proxy.

Como configurar o proxy:

Edite novamente 'sound_tracking_arm.py' e encontre a entrada 'proxy' em 'VOICE_CFG:

VOICE_CFG = {
...
"proxy": None, # ← Change it to your proxy address
}

Por exemplo, se o endereço do seu proxy for 'http:// 192.168.4.7:7897':

    "proxy": "http://192.168.4.7:7897",

💡Como sei o endereço do meu proxy?

  • Se você usa Clash: geralmente em 'http:// 127.0.0.1:7890'

  • Se você usa v2rayN: geralmente em 'http:// 127.0.0.1:10809'

  • Se for um servidor proxy de LAN: pergunte ao administrador de rede

  • O formato do proxy geralmente é: 'http:// endereço IP: número da porta'


5. Conexão e montagem de hardware​

5.1 Etapas de conexão de hardware​

Agora que todo o software foi instalado, vamos conectar o hardware.

Etapa 1: Conectar o reSpeaker

  1. Conecte o reSpeaker ao computador com um cabo USB-A para USB-C

  2. Após a conexão, o indicador luminoso no reSpeaker deve acender

  3. Digite 'lsusb' no terminal e você deverá conseguir ver o dispositivo da Seeed Studio.

Etapa 2: Conectar o reBot Arm

  1. Certifique-se de que a base do braço mecânico foi firmemente fixada na mesa com um grampo de marcenaria

  2. Conecte o braço robótico ao computador com um cabo USB-A para USB-C

  3. Conecte a fonte de alimentação de 24V (interface XT30), mas não ligue ainda

⚠️ Lista de verificação de segurança antes de ligar:

  • A base do braço mecânico foi firmemente fixada (presa com um grampo de marcenaria)

  • Não há obstáculos no alcance de movimento do braço robótico

  • Nenhuma pessoa próxima ao alcance de movimento do braço robótico

  • Cabo USB conectado

  • Fiação da fonte de alimentação está correta

Etapa 3: LIGAR A ENERGIA

  1. Após a verificação, ligue o interruptor de alimentação de 24V

  2. O braço mecânico emitirá um leve som de energização do motor

  3. Digite 'ls /dev/ttyUSB *' no terminal, e você deverá conseguir ver dispositivos semelhantes a '/dev/ttyUSB0'

5.2 Verificar Conexões de Hardware​

# View USB audio device (reSpeaker)
arecord -l

✅Saída esperada (semelhante):

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 2: XVF3800 [reSpeaker XVF3800], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
# View USB serial device (robotic arm)
ls -la /dev/ttyUSB0

Ou:

ls -la /dev/ttyACM0

✅Saída esperada:

crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 ... /dev/ttyUSB0

💡E se você não conseguir ver o dispositivo?

  • Verifique se o cabo USB está bem conectado

  • Tente trocar de porta USB

  • Verifique se o cabo é um cabo de dados (alguns cabos só podem carregar e não transmitem dados)

  • consulte o 9. guia de solução de problemas


6. primeira execução​

Verificação antes da operação 6.1​

Antes do início oficial, vamos fazer algumas verificações simples para garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente.

Validação 1: Verificar dependências do Python​

Certifique-se de que você está no ambiente 'flex' e no diretório principal do projeto:

# Activate the environment
conda activate flex

# Enter the project directory
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Verify pyusb and numpy
python -c "import usb.core; import numpy; print('pyusb + numpy OK')"

✅Saída esperada:

pyusb + numpy OK

Validação 2: Validar a biblioteca do braço robótico​

# Ensure that PYTHONPATH is set
export PYTHONPATH="$HOME/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

# Verify the robotic arm library
python -c "from reBotArm_control_py.actuator import RobotArm; print('Robot Arm Library OK')"

✅Saída esperada:

Robot Arm Library OK

💡E se o erro for 'ModuleNotFoundError'?

Descrição PYTHONPATH não está definido corretamente. Por favor, confirme:

  1. O diretório reBotArm_control_py realmente existe.

  2. O comando 'export PYTHONPATH' foi executado

  3. Se não, tente usar o caminho completo:

    export PYTHONPATH="/home/Your username/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

Verificação 3: Testar o Microfone​

# Record a 3-second test audio
arecord -D plughw:2,0 -c 6 -r 16000 -f S16_LE -d 3 /tmp/test.wav

# Play the recorded audio (if a speaker/headphone is connected)
aplay -D plughw:2,0 /tmp/test.wav

Se você conseguir ouvir o som gravado, a matriz de microfones está funcionando corretamente.

6.2 Procedimento de Inicialização​

Depois que todas as verificações forem aprovadas, o programa pode ser iniciado oficialmente!

# Ensure in the flex environment
cd ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex

# Start the program (a mode selection menu will pop up)
python sound_tracking_arm.py

✅Saída esperada:

==================================================
reBot Arm B601-DM + reSpeaker Flex
Please select the operating mode:
==================================================
[1] DOA Interaction Mode (Sound Source Tracking + Standby Animation)
[2] Voice control mode (button trigger + AI LLM control)
==================================================
Please enter the mode number (1 or 2):

Neste momento, digite '1' para entrar no modo de rastreamento de fonte sonora DOA, ou digite '2' para entrar no modo de controle por voz.

Especificar diretamente o modo para iniciar​

Você também pode especificar o modo diretamente no comando de inicialização, pulando o menu de seleção:

# DOA Sound Source Tracking Mode
python sound_tracking_arm.py --mode doa

# Voice command control mode
python sound_tracking_arm.py --mode voice

6.3 Teste da Primeira Execução​

Teste do Modo DOA​

Quando o Modo 1 é selecionado, o programa:

  1. Inicializa o dispositivo USB

  2. Conecta o braço mecânico

  3. Entra em estado de espera

Método de teste: Fique ao lado do braço robótico e fale ou bata palmas para observar se o braço robótico:

  • Vire na direção em que você está

  • Faça movimentos de aceno com a cabeça

  • Depois volte para o modo de espera

Teste do Modo de Voz​

Quando o modo 2 é selecionado, o programa:

  1. Inicializa todos os componentes

  2. Aguarda você pressionar Enter

Método de teste:

  1. Pressione a tecla 'Enter'

  2. Após ver o aviso de "recording", diga "hello" ou "say hello"

  3. Aguarde cerca de 5 segundos

  4. Observe se:

  • Reconhece sua voz

  • O braço mecânico executa a ação de saudação

  • Você ouve a resposta de voz transmitida


7. Explicação detalhada da função​

7.1 modo 1: modo de rastreamento de fonte sonora DOA​

O que é DOA?​

O nome completo de DOA é Direction of Arrival (direção de chegada da onda sonora), que, de forma simples, é: julgar de que direção o som vem. Assim como você pode usar os dois ouvidos para determinar aproximadamente se o som está à esquerda ou à direita, o reSpeaker usa quatro microfones para calcular a direção do som com mais precisão.

Fluxo de trabalho​

Start the system
↓
Initialize USB device
↓
Connect reSpeaker ←──→ Connect reBot Arm
↓
Loop Execution:
├─ Read DOA angle data (0°~360°)
├─ Is a valid sound source detected?
│ ├─ No → Breathing Standby Animation → Continue Reading
│ └─ Yes → 4-frame Angle Buffer Queue → Calculate Weighted Average Angle
│ → Cosine Similarity Smoothing Filtering
│ → Angle change > Trigger Threshold?
│ ├─ No → Continue Reading
│ └─ Yes → The robotic arm turns towards the target direction
│ → Perform a nodding motion
│ → Enter Cool Down
│ → Continue Reading
↓
Exit (Press Ctrl+C)

Explicação detalhada dos pontos técnicos centrais​

Fila de Buffer de Ângulo de 4 Quadros

Imagine que você está ouvindo uma pessoa em movimento falar e, se cada quadro (cerca de 50 milissegundos) de mudança angular acionasse diretamente o braço robótico, ele iria tremer bastante. O sistema usa um "buffer circular" para armazenar os dados de ângulo DOA dos últimos 4 quadros e depois faz a média para tornar o movimento mais suave.

Filtro de suavização por similaridade de cosseno

Às vezes o microfone pode julgar a direção de forma errada (como em um ruído repentino). Esse filtro verifica se os ângulos dos últimos quadros são "consistentes" — se a diferença for muito grande, pode ser um erro de julgamento e não haverá resposta. É como quando você ouve um som e confirma a direção antes de virar a cabeça.

Limite de disparo

Somente quando a mudança de ângulo excede o limite definido (padrão 15 °) o movimento do braço será acionado. Isso evita movimentos frequentes devido a pequenas flutuações de ângulo.

Cooldown

Após cada ação, o sistema entra em um período de resfriamento (padrão 3 segundos), durante o qual não responderá a novas fontes sonoras. Isso impede que o braço robótico fique tremendo devido a disparos contínuos.

Animação de espera com respiração

Quando ninguém está falando, o braço robótico não ficará completamente parado, mas entrará em um estado de "respiração" — movendo-se levemente como um ser humano. Isso é bonito e também permite que o usuário saiba que o sistema está em execução.

7.2 Modo 2: Modo de Controle por Comando de Voz​

Loop fechado completo de interação​

O modo de controle por voz suporta o loop fechado completo de gravação → reconhecimento → compreensão → execução → transmissão.

Fluxo de trabalho​

The user presses the Enter key.
↓
arecord starts recording (6 channels, 16kHz, 5 seconds)
↓
User releases Enter → Stop recording
↓
NumPy Audio Normalization Processing (Extract First Channel + Gain Amplification)
↓
Upload to Groq API
↓
Whisper model performs speech-to-text (STT) recognition
↓
Obtain text commands (e.g., "turn left")
↓
Send to Llama-3.3-70B large language model
↓
LLM understands intent + outputs JSON structured results
↓
Analysis results
├─ Invalid → Broadcast "Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat?"
└─ Valid → Execute the corresponding robotic arm action
↓
Edge-TTS Voice Announcement Execution Result
↓
Return to standby state

Comandos de voz suportados​

Tipo de instruçãoExemplo de fraseAção executadaDescrição
virar à esquerda"turn left"/"look left"/"turn left"a base do braço robótico gira 45 graus para a esquerdao ângulo pode ser ajustado por parâmetros
virar à direita"turn right"/"look right"/"turn right"a base do braço robótico gira 45 graus para a direitaigual ao acima
saudação"say hello"/"hello"/"hi"executa saudação com aceno de cabeçaacena com a cabeça duas vezes seguidas
acenar"Wave"/"Say Goodbye"/"Bye"executa um acenoacena 2 vezes para a esquerda e direita
retornar ao zero"return to initial position"/"reset"/"return to zero"todas as juntas retornam à posição zeroretorna à postura inicial
parar"Stop"/"Don't move"/"Stop"interrompe imediatamente a ação atualcomando de parada de emergência

Exemplo de interação​

$ python sound_tracking_arm.py --mode voice

========================================
🤖 reBot Arm Voice Control System has been activated
Press Enter to start recording, release to stop.
Press Ctrl+C to exit
========================================

[Interaction] >>> 🟢 System is idle, please press Enter to start recording... <<< [User presses Enter]
🔴 Recording... Please speak (5 seconds)
[User says: "Turn to the left a bit"]
[User releases Enter]
🟢 Recording completed, processing...

--- Speech Recognition ---
📝 Recognition result: "turn left"

--- Intent Understanding ---
🤖 Parsed action: turn_left, parameters: {"angle": 45}

--- Execute Action ---
=> Start executing action: turn_left

--- Voice Announcement ---
=======================================================
🤖 [Voice Output] Okay, turning left.
=======================================================

[Interaction] >>> 🟢 System is idle, press Enter to start recording... <<< [Waiting for next input]

Como a IA entende suas palavras?​

O projeto usa um Prompt bem projetado que permite que um grande modelo de linguagem (Llama-3.3-70B) entenda várias frases em linguagem natural e as traduza em instruções estruturadas.

Por exemplo, se você disser "help me turn my head to the left", a IA irá entendê-lo assim:

{"action": "turn_left", "params": {"angle": 45}, "reply": "Okay, turning left."}

A vantagem desse design é que você não precisa dizer palavras de comando fixas, basta falar naturalmente como em uma conversa!


8. parâmetros de linha de comando​

8.1 tabela completa de parâmetros​

Ao iniciar o programa, você pode adicionar vários parâmetros para personalizar o comportamento:

python sound_tracking_arm.py [Parameter]
ParâmetroCurtoPadrãoDescrição
'-- mode''-m''doa'Modo de operação: 'doa' (rastreamento de fonte sonora) ou 'voice' (controle por voz)
'-- device''-d''0'ID de dispositivo USB do reSpeaker
'-- port''-p''/dev/ttyUSB0'Caminho da porta serial do braço mecânico
'-- threshold''-t''15'Limite de disparo do ângulo DOA (em graus)
'-- cooldown''-c''3'Tempo de cooldown da ação (em segundos)
'-- buffer-size''-B ''4'Quadros de buffer de ângulo DOA
'-- groq-key''-k''None'Groq API Key (também pode ser configurada por código)
'-- tts-voice''-v''zh-CN-XiaoxiaoNeuralVoz do Edge-TTS
'-- debug'-'False'Habilitar saída de log de depuração

8.2 exemplo de uso​

Uso básico​

# DOA Tracking Mode (Default)
python sound_tracking_arm.py

# Voice control mode
python sound_tracking_arm.py --mode voice

Ajustar a sensibilidade do DOA​

# Increase the trigger threshold (requires a larger change in sound direction to respond, reducing false triggers)
python sound_tracking_arm.py --threshold 25

# Lower the trigger threshold (more sensitive, but also more prone to false triggering)
python sound_tracking_arm.py --threshold 10

# Extend Cool Down (longer "rest time" after action)
python sound_tracking_arm.py --cooldown 5

# Adjust multiple parameters simultaneously
python sound_tracking_arm.py --threshold 20 --cooldown 5

Especificar o dispositivo de hardware​

# The robotic arm is connected to different serial ports.
python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyACM0

# Specify Groq API Key (command-line input will override the configuration in the code)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --groq-key gsk_xxxxxxxxxxx

Alternar o timbre da voz​

# Use Chinese male voice (Yun Jian)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-YunjianNeural

# Use Chinese female voice (Xiaoxiao, default)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-XiaoxiaoNeural

# Use Chinese female voice (Xiaoxiao, multi-emotional)
python sound_tracking_arm.py --mode voice --tts-voice zh-CN-XiaoxiaoMultilingualNeural

Lista completa de vozes suportadas pelo Edge-TTS:https://github.com/rany2/edge-tts#changing-the-voice

Habilitar modo de depuração​

# Enable detailed log output (helpful for troubleshooting)
python sound_tracking_arm.py --debug

9. guia de solução de problemas FAQ​

Esta seção reúne os problemas e soluções mais comuns encontrados por usuários iniciantes. Se você não encontrar seu problema aqui, verifique se a conexão de hardware está correta e, em seguida, verifique a mensagem de erro exibida no terminal.

9.1 problemas na fase de instalação​

P1: 'conda command not found'​

Problema: Após a instalação do Miniforge, o comando não é encontrado ao digitar o prompt 'conda'.

Causa: A variável de ambiente não está configurada corretamente.

Solução:

# Option 1: Reinitialize the shell
~/miniforge3/bin/conda init bash
# Then close the terminal and reopen it.

# Option 2: Manual Activation
source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate base

Q2: Falha ao criar ambiente para 'environment.yml'​

Problema: Um erro é reportado quando você executa 'conda env create -f environment.yml.

Possíveis causas e soluções:

  1. Problemas de rede (mais comum):
# Switch to domestic mirroring source
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --set show_channel_urls yes
# Then try again
conda env create -f environment.yml
  1. Espaço em disco insuficiente:
# Check disk space
df -h
# Ensure there is at least 5GB of available space.
  1. Versão do conda muito antiga:
conda update conda

Q3: 'uv: command not found'​

Problema: Após instalar uv, o sistema não encontra o comando.

Solução:

# Check if uv is installed
ls ~/.cargo/bin/uv

# If it exists, add it to PATH
echo 'export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Q4: 'uv sync' relatou um erro​

Problema: Falha ao executar 'uv sync' no diretório 'reBotArm_control_py.

Possíveis causas:

  1. Não está no diretório correto

  2. A versão do Python não corresponde.

Solução:

# Confirm that the directory is correct
ls -la pyproject.toml

# If it doesn't exist, it means you're not in the correct directory.
cd ~/reBotArm_control_py

# Confirm the Python version
python --version # 应该是 3.10.x

9.2 Problema de reconhecimento de dispositivo USB​

Q5: 'lsusb' não vê o reSpeaker​

Etapas de solução de problemas:

  1. Verifique se o cabo USB está bem conectado: Conecte e desconecte o cabo USB-C novamente

  2. Mudar a porta USB: Tente outras portas USB no seu computador (especialmente a porta azul USB 3.0)

  3. Verificar o cabo: Certifique-se de que você está usando um cabo de dados (alguns cabos servem apenas para carregamento)

  4. Ver o log do sistema:

# View USB connection logs
dmesg | tail -20
  1. Verificar se é necessário driver:
# View detailed information of USB devices
lsusb -v -d 2886:

Q6: 'lsusb' não vê o braço​

Etapas de solução de problemas:

  1. Confirme se o cabo USB está conectado corretamente

  2. Confirme se a alimentação do braço robótico está ligada (fonte de 24V)

  3. Verifique se o indicador de energia está aceso

  4. Ver o log do sistema:

dmesg | grep -i "ttyUSB\|ttyACM\|usb"

Q7: 'Permission denied: /dev/ttyUSB0'​

Problema: Você não tem permissão para acessar o dispositivo serial.

Solução:

# Temporary solution
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

# Permanently resolve (recommended)
sudo usermod -a -G dialout $USER
# Then log out and log back in.

9.3 Problemas de runtime do Python​

Q8: 'ModuleNotFoundError: No module named 'usb.core''​

Problema: Módulo Pyusb não encontrado.

Solução:

# Confirm in the flex environment
conda activate flex

# Manually install pyusb
conda install -c conda-forge pyusb

# If it still doesn't work, check the Python path.
which python # Confirm that the output contains miniforge3/envs/flex

Q9: 'ImportError: cannot import name 'RobotArm''​

Problema: A biblioteca de controle do braço robótico não pode ser encontrada.

Solução:

# Confirm that reBotArm_control_py has been correctly cloned
ls ~/reBotArm_control_py

# Confirm that PYTHONPATH has been set
echo $PYTHONPATH # should include the path to reBotArm_control_py

# If not, set it manually
export PYTHONPATH="/home/your_username/reBotArm_control_py:$PYTHONPATH"

# Or directly verify the path using Python
python -c "import sys; print(sys.path)"

Q10: 'libusb-1.0.so. 0: cannot open shared object file'​

Problema: A biblioteca de sistema libusb está ausente.

Solução:

# Install the libusb development library
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev

# If it still doesn't work, try
conda install -c conda-forge libusb

9.4 Problemas de rede/API​

Q11: 'Groq API Key not set'​

Problema: O programa informa que a API Key não está definida.

Solução:

  1. Verifique se o VOICE_CFG["api_key"] em "sound_tracking_arm.py" foi modificado

  2. Confirme se o formato da API Key está correto (deve começar com 'gsk_')

  3. Você também pode definir variáveis de ambiente:

export GROQ_API_KEY="gsk_xxxxxxxxxxxx"

Q12: Quando 'Connection error' ou 'Timeout' ao chamar Groq API​

Problema: Não é possível conectar ao servidor Groq.

Etapas de solução de problemas:

  1. Testar conectividade de rede:
ping console.groq.com -c 3
      • Se o ping falhar, você precisa configurar um proxy **:

Edite o 'VOICE_CFG em 'sound_tracking_arm.py ':

proxy": "http://your proxy IP:port",  # e.g., "http://127.0.0.1:7890
  1. Se o proxy não funcionar, verifique se o proxy está funcionando corretamente:
# Test via proxy
curl -x http://your_proxy_IP:port https://console.groq.com

Q13: 'Rate limit exceeded' / 'Quota exceeded'​

Problema: A frequência de chamadas da API excede o limite ou a cota foi esgotada.

Solução:

  1. Acesse https://console.groq.com/settings/limits para ver os limites

  2. Contas gratuitas Groq têm limite no número de requisições por minuto, reduza a frequência de uso.

  3. Se for um problema de cota, talvez seja necessário fazer upgrade para uma conta paga.

Q14: 'TTS broadcast failure'/'aplay not found'​

Problema: A função de transmissão de voz não está normal.

Solução:

# Install alsa-utils (including aplay)
sudo apt-get install -y alsa-utils

# Check audio output device
aplay -l

# If the device is not visible, you may need to configure the default audio output.

9.5 Problema do braço mecânico​

Q15: Braço mecânico não responde/não se move​

Etapas de solução de problemas:

  1. Verificar dispositivo serial:
ls -la /dev/ttyUSB*
# or
ls -la /dev/ttyACM*
  1. Verificar permissões:
# Ensure read and write permissions
ls -la /dev/ttyUSB0 # should show crw-rw-rw-
  1. Verificar a fonte de alimentação: Confirme se a fonte de 24V está ligada

  2. Verificar o log do programa: Há alguma mensagem de erro sobre 'ArmCtrl' ao executar o programa?

  3. Tentar especificar a porta serial correta:

python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyACM0
# or
python sound_tracking_arm.py --port /dev/ttyUSB1

Q16: Movimento anormal/jitter do braço mecânico​

Possíveis causas:

  1. O braço mecânico não está devidamente fixado—verifique se a base está firme

  2. Há obstáculos no alcance de movimento—limpe o espaço de movimento

  3. Ângulo de junta anormal—tente redefinir: diga "voltar à posição inicial" ou reinicie o programa

Q17: Aquecimento anormal do motor​

⚠️Aviso: Se o motor aquecer de forma anormal, desligue a alimentação imediatamente!

Possíveis causas:

  • O braço mecânico está bloqueado por força externa e o motor continua fazendo força

  • Movimento muito rápido

  • Operação contínua por muito tempo

Solução:

  1. Desligue a alimentação e aguarde o motor esfriar

  2. Verifique se há obstrução mecânica

  3. Reduza a frequência de movimento

9.6 Problemas relacionados a áudio​

Q18: Nenhum som na gravação do microfone​

Etapas de solução de problemas:

  1. Verificar se o dispositivo é reconhecido:
arecord -l  # Should see reSpeaker XVF3800
  1. Verificar o número do dispositivo:
# View detailed device information
cat /proc/asound/cards
  1. Teste de gravação manual:
# Record with a specified device number (adjust the card and device numbers according to the actual situation)
arecord -D plughw:2,0 -c 6 -r 16000 -f S16_LE -d 3 /tmp/test.wav
  1. Verifique se o array de microfones está corretamente conectado: Confirme se o cabo FPC está bem conectado

Q19: Ângulo DOA impreciso/saltando​

Possíveis causas e soluções:

  1. Ambiente muito barulhento: Teste em um ambiente silencioso

  2. Array de microfones não está plano: Certifique-se de que o reSpeaker esteja colocado horizontalmente

  3. Forte fonte sonora interferente próxima: Mantenha distância de ventiladores, alto-falantes e outros equipamentos

  4. Ajuste o limiar de disparo: Aumente o parâmetro '-- threshold'.

9.7 Outras questões​

Q20: Ctrl C não consegue sair​

Solução:

# Try pressing Ctrl+C multiple times
# Or open another terminal
killall python

Q21: Travamento durante a execução do programa​

Etapas de solução de problemas:

  1. Ver as últimas mensagens de erro antes do travamento.

  2. Use o modo '-- debug' para obter mais logs

  3. Verifique se há falta de memória: 'free -h'

  4. Verifique se a conexão USB está instável

Q22: Como recomeçar completamente​

Se você quiser reconfigurar do zero:

# 1. Delete Conda Environment
conda activate base
conda env remove -n flex

# 2. Delete the code directory
rm -rf ~/reBot-Arm-reSpeaker-Flex
rm -rf ~/reBotArm_control_py

# 3. Re-execute the installation steps according to this Wiki.

10. Precauções de segurança​

⚠️ Ao usar este item, leia atentamente todas as instruções de segurança a seguir. Operação inadequada pode resultar em danos ao equipamento ou lesões pessoais.

10.1 Segurança do braço mecânico​

Regras básicas de segurança​

RegraDescriçãoConsequências
Não mova o braço mecânico à forçaA junta do braço mecânico é acionada por um motor de precisão, e a rotação manual forçada pode causar danos às engrenagensDanos ao motor, alto custo de manutenção
Garanta que o alcance de movimento esteja livre de barreirasAntes da operação, verifique se não há pessoas, paredes ou outros objetos no alcance de movimento do braço robóticoColisões causam danos ao braço robótico ou a objetos ao redor
Desconecte o cabo USB em caso de emergênciaEm caso de emergência, desconecte imediatamente o cabo USB do braço mecânico para cortar o sinal de controleO braço mecânico para de se mover
A carga não deve exceder 1500gNão segure objetos acima de 1,5kg nas garrasSobrecarga e dano ao motor
Mantenha uma distância segura de 1,5mMantenha uma distância de pelo menos 1,5m quando o braço robótico estiver em funcionamentoEvitar lesões por colisão

Limites de Ângulo das Juntas​

O sistema possui proteção integrada de limite de junta, a tabela a seguir é para referência. Observe que a unidade de radianos (rad) é usada no código.

JuntaNomeMín (Ângulo)Máx (Ângulo)Descrição
J1Rotação da base-149.0 °149.0 °Rotação horizontal, alcance máximo
J2Inclinação do ombro-206.3 °0 °Lança para cima, apenas para cima
J3Inclinação do cotovelo-206.3 °0 °Antebraço estendido, apenas para frente
J4Rotação do pulso-85.9 °85.9 °Rotação da extremidade para a esquerda e direita
J5Inclinação do pulso-85.9 °85.9 °Oscilação da extremidade para cima e para baixo
J6Guinada do pulso-85.9 °85.9 °Direção de ajuste fino da extremidade
J7Abertura e fechamento da garra-320.90Controle da garra, número negativo é abrir

10.2 Segurança Elétrica​

  • Não conectar ou desconectar com energia ligada: Antes de conectar ou desconectar a interface de alimentação XT30 2 2, a alimentação deve ser desligada primeiro

  • Não fazer hot plug do motor: Não conecte ou desconecte o cabo do motor quando a alimentação estiver ligada

  • Use a fonte de alimentação correta: Somente fonte de alimentação de 24V 15A pode ser usada, o uso de outras fontes pode causar danos ao equipamento

  • Evite ambiente úmido: Não use em ambientes úmidos, empoeirados e de alta temperatura

  • Verifique o cabo: Verifique se o cabo de alimentação e o cabo de sinal estão intactos e sem danos antes de usar

10.3 Segurança do ambiente de uso​

  • Menores precisam usar sob supervisão de adultos: o braço mecânico tem certa força, operação inadequada pode causar ferimentos

  • Bancada estável: Certifique-se de que o braço robótico esteja fixado em uma mesa horizontal estável

  • Espaço adequado: Reserve pelo menos 1 metro de espaço seguro ao redor do braço robótico

  • Boa iluminação: Facilita observar o estado de operação do braço robótico

  • Mantenha-se afastado de fontes de água: Equipamentos eletrônicos e água não devem ter contato

10.4 Instruções de segurança para reset do motor​

Antes do reset do motor:

  • 2 dispositivos de fixação (tamanho ≥ 3 polegadas)

  • Mantenha uma distância segura de pelo menos 1 m durante a comissionamento e operação

  • É proibido fazer hot plug do motor; a alimentação deve ser desconectada antes de conectar ou desconectar a interface XT30 2 2

  • Proibido sobrecarga do motor, operação em velocidade excessiva

  • Verifique a fiação e os fixadores antes da partida do equipamento

  • Não use em ambiente úmido, de alta temperatura ou empoeirado


11. Introdução aos Princípios Técnicos​

Esta seção apresenta brevemente os principais princípios técnicos envolvidos no projeto para ajudar usuários interessados a entender a "mágica por trás". A compreensão completa não é necessária para usar este item.

11.1 Princípio de localização de fonte sonora DOA​

Pergunta: Como saber de que direção o som está vindo?​

reSpeaker possui 4 microfones dispostos em anel. Quando o som vem de uma determinada direção, há uma pequena diferença no tempo de chegada em diferentes microfones (chamada de "diferença de tempo" ou TDOA).

Explicação popular: Assim como quando você fecha os olhos, se alguém bater palmas à sua esquerda, seu ouvido esquerdo ouvirá primeiro, e seu ouvido direito ouvirá um pouco depois. Com base nessa diferença de tempo, o cérebro consegue dizer que o som está à esquerda.

O chip XVF3800 embutido no reSpeaker serve para fazer isso:

  1. 4 microfones ao mesmo tempo

  2. O chip analisa a diferença de fase/diferença de tempo dos 4 sinais

  3. Calcula a direção (0 ° ~ 360 °) de onde o som provavelmente vem.

  4. Envia os dados do ângulo DOA para o computador via USB

11.2 Processo de Reconhecimento de Fala​

Pergunta: Como transformar o que você fala em palavras?​

O projeto usa o modelo Whisper da OpenAI e utiliza chamadas de API aceleradas da Groq. O processo geral é:

  1. Gravação: 6 canais de áudio de 16kHz são coletados com arecord a partir do array de microfones

  2. Pré-processamento: Use NumPy para extrair o primeiro canal (o sinal após o beamforming), normalizar e amplificar o ganho

  3. Upload: Envie o arquivo de áudio processado para o servidor Groq

  4. Reconhecimento: O modelo Whisper transcreve as formas de onda de áudio em texto.

  5. Retorno: Obtenha o resultado do reconhecimento (por exemplo, "gire para a esquerda")

O modelo Whisper é um dos modelos de reconhecimento de fala mais avançados, suporta vários idiomas e possui alta precisão de reconhecimento.

11.3 Princípio de Compreensão de Intenção​

Pergunta: Como a IA entende o que você quer que o braço mecânico faça?​

O projeto usa o grande modelo de linguagem Llama-3.3-70B da Meta, chamado por meio da Groq API.

Tecnologia central: Engenharia de Prompt

No código, damos à IA um "modelo de instrução" detalhado e dizemos a ela:

  • Quais ações podem ser executadas (girar para a esquerda, girar para a direita, dizer olá, etc.)

  • O significado de cada ação

  • Requisitos de formato de saída (JSON)

Por exemplo, quando o usuário diz "me ajude a virar a cabeça para a esquerda:

  1. O texto é enviado para o Llama-3.3-70B

  2. A IA, combinada com os prompts do sistema, entende a intenção

  3. Produz JSON estruturado:

    {"action": "turn_left", "params": {"angle": 45}, "reply": "Okay, turning left."}
  4. O programa analisa o JSON e executa a ação correspondente

11.4 Princípio de controle do manipulador​

Pergunta: Como o computador controla o braço mecânico?​

Cinemática (Kinematics):

O núcleo do controle do braço robótico é a cinemática — dado o ângulo de junta alvo, calcular a posição da extremidade do braço robótico no espaço (cinemática direta); ou, inversamente, dada a posição alvo da extremidade, calcular quanto cada junta deve girar (cinemática inversa).

O projeto usa a biblioteca Pinocchio para cálculos cinemáticos e planejamento de trajetória.

Interpolação de movimento:

O manipulador não "salta" diretamente do ponto A para o ponto B, mas faz uma transição suave por meio de um algoritmo de interpolação. A função de suavização cosseno (cosine easing) é usada no código:

# Easing formula: makes motion smoother and more natural
ease = -(math.cos(math.pi * t) - 1) / 2.0

Isso faz com que o braço robótico comece acelerando lentamente e desacelere lentamente antes de parar, como um movimento humano natural.

Proteção de limite de junta:

Todos os ângulos de junta alvo são limitados dentro de uma faixa segura:

np.clip(target_angle, JOINT_LIMITS_MIN, JOINT_LIMITS_MAX)

Isso garante que o braço robótico não exceda os limites físicos, evitando danos.


12. Referências​

RecursoLinkDescrição
Repositório principal do projetohttps://github.com/xr686/reBot-Arm-reSpeaker-FlexPrograma principal de controle por som
Biblioteca de controle do braço robóticohttps://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_pyBiblioteca de controle do braço robótico em Python
reBot Arm Oficialhttps://www.rebotix.com/Site oficial do braço robótico
Seeed Studiohttps://www.seeedstudio.com/Compra do reSpeaker Flex e suporte técnico

12.2 Wiki Relacionada ao reSpeaker Flex​

RecursosLinks
Wiki oficial do reSpeaker Flexhttps://wiki.seeedstudio.com/pt-br/reSpeaker_USB_Mic_Array/
Documentação técnica do XMOS XVF3800https://www.xmos.com/xvf3800
Guia do usuário XVF3800https://www.xmos.com/download/XVF3800-User-Guide (1).pdf
Descrição do algoritmo DOA do array de microfonesConsulte a documentação oficial do reSpeaker Flex

12.3 Wiki Relacionada ao Braço Robótico​

RecursoLink
reBot-DevArm GitHubhttps://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm
Guia de montagem do reBot ArmConsulte a Wiki oficial da Seeed Studio
Biblioteca de cinemática Pinocchiohttps://github.com/stack-of-tasks/pinocchio

12.4 Documentação de API e ferramentas​

RecursoLinkDescrição
Console Groqhttps://console.groq.com/keysGerenciamento de API Key
Documentação da Groq APIhttps://console.groq.com/docsInstruções da API
Comunidade de desenvolvedores Groqhttps://discord.gg/groqComunidade de suporte técnico
Projeto Edge-TTShttps://github.com/rany2/edge-ttsFerramenta de síntese de fala
Artigos do Whisperhttps://arxiv.org/abs/2212.04356Artigos técnicos de reconhecimento de fala
Modelo Llamahttps://ai.meta.com/llama/Modelo de linguagem de grande porte oficial

12.5 Recursos de Aprendizado de Tecnologia​

TópicosRecursos recomendados
Conceitos básicos de Pythonhttps://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/
Uso do Condahttps://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/getting-started.html
Conceitos básicos de Ubuntuhttps://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners
Conceitos básicos de Githttps://www.progit.cc/
Introdução à RobóticaModern Robotics (Kevin Lynch)
Introdução ao reconhecimento de falaCurso de Deep Learning do Andrew Ng - Sequence Model

12.6 Comunidade e Suporte​

  • GitHub Issues: Se você encontrar um problema que não esteja coberto por este documento, pode enviar uma Issue no repositório GitHub do projeto.

  • Fórum Seeed Studio:https://forum.seeedstudio.com/ (discussões técnicas relacionadas ao reSpeaker)

  • Groq Discord:https://discord.gg/groq (questões relacionadas à API)


Escrito no final​

Parabéns por ter lido até o final do documento! Se você seguir esta Wiki passo a passo, acredito que tenha construído com sucesso seu próprio sistema de braço robótico inteligente por voz.

Este projeto envolve tecnologias de processamento de som, interação de fala com IA, controle de movimento de robôs e outras áreas, sendo um bom projeto de prática abrangente para iniciantes. Espero que você possa continuar explorando o seguinte:

  • Tente modificar comandos de voz para adicionar mais ações personalizadas

  • Ajuste os parâmetros DOA para tornar o rastreamento da fonte sonora mais sensível

  • Explore a implantação de projetos em dispositivos embarcados, como Raspberry Pi

  • Adicione módulo de visão para fazer o braço robótico "enxergar"

Se você tiver quaisquer dúvidas ou sugestões, fique à vontade para enviar feedback via GitHub Issue. Divirta-se!🤖


Aviso: Este documento é baseado no código open source do projeto e serve apenas como referência. A operação do braço mecânico é perigosa, por favor, compreenda totalmente as precauções de segurança antes de operá-lo. O autor não se responsabiliza por quaisquer danos ao equipamento ou lesões pessoais causadas pelo uso deste documento.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...