Pular para o conteúdo principal

Implantar DeepSeek no reComputer Jetson com MLC

Introdução​

DeepSeek é um conjunto de modelos de IA de ponta, otimizados para eficiência, precisão e processamento em tempo real. Com otimização avançada para computação de borda, o DeepSeek possibilita inferência de IA rápida e com baixa latência diretamente em dispositivos Jetson, reduzindo a dependência da computação em nuvem e ao mesmo tempo maximizando o desempenho.

Em um wiki anterior, fornecemos um guia rápido para implantar o DeepSeek no Jetson. No entanto, o modelo implantado com sucesso não alcançou a velocidade ideal de inferência.

Este wiki fornece um guia passo a passo para implantar o DeepSeek em dispositivos reComputer Jetson com MLC para uma inferência de IA eficiente na borda.

Pré-requisitos​

  • Dispositivo Jetson com mais de 8GB de memória.
  • O dispositivo Jetson precisa estar pré-gravado com o sistema operacional jetpack 5.1.1 ou posterior.
nota

Neste wiki, realizaremos as seguintes tarefas usando o reComputer J4012 - Edge AI Computer with NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB, mas você também pode tentar usar outros dispositivos Jetson.

Primeiros Passos​

Conexão de Hardware​

  • Conecte o dispositivo Jetson à rede, mouse, teclado e monitor.
nota

Claro, você também pode acessar remotamente o dispositivo Jetson via SSH na rede local.

Instalar e Configurar o Docker do Jetson​

Primeiro, precisamos seguir o tutorial fornecido pelo Jetson AI Lab para instalar o Docker.

passo1. Instale o pacote nvidia-container.

sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container
info

Se você gravar o **Jetson Linux (L4T) R36.x (JetPack 6.x) no seu Jetson usando o SDK Manager e instalar o nvidia-container usando apt, no JetPack 6.x ele não instala mais o Docker automaticamente.

Portanto, você precisa executar o seguinte para instalar o Docker manualmente e configurá-lo.

sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-container curl
curl https://get.docker.com | sh && sudo systemctl --now enable docker
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

passo2. Reinicie o serviço do Docker e adicione seu usuário ao grupo docker.

sudo systemctl restart docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

passo3. Adicione o runtime padrão em /etc/docker/daemon.json.

sudo apt install -y jq
sudo jq '. + {"default-runtime": "nvidia"}' /etc/docker/daemon.json | \
sudo tee /etc/docker/daemon.json.tmp && \
sudo mv /etc/docker/daemon.json.tmp /etc/docker/daemon.json

passo4. Reinicie o Docker.

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker

Carregar e Executar o DeepSeek​

Podemos consultar o container Docker fornecido pelo Jetson AI Lab para implantar rapidamente o modelo DeepSeek quantizado pelo MLC no Jetson. Abra o site do Jetson AI Lab e encontre o comando de implantação.

Models --> Orin NX --> docker run --> copy

info

Antes de copiarmos os comandos de instalação, podemos modificar os parâmetros relevantes à esquerda.

Abra a janela do terminal no dispositivo Jetson, cole o comando de instalação que acabamos de copiar no terminal e pressione a tecla Enter no teclado para executar o comando. Quando virmos o seguinte conteúdo na janela do terminal, isso significa que o modelo deepseek foi carregado com sucesso no dispositivo Jetson.

Neste ponto, podemos abrir uma nova janela de terminal e inserir o seguinte comando para testar se o modelo consegue realizar a inferência corretamente.

perigo

Atenção, não feche a janela de terminal que está executando o modelo deepseek.

curl http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer none" \
-d '{
"model": "*",
"messages": [{"role":"user","content":"Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": false,
"max_tokens": 100
}'

Instalar o Open WebUI​

sudo docker run -d --network=host \
-v ${HOME}/open-webui:/app/backend/data \
-e OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 \
--name open-webui \
--restart always \
ghcr.io/open-webui/open-webui:main

Após o instalador terminar de executar, você pode inserir http://<ip_of_jetson>:8080 no navegador para abrir a interface da UI.

Em seguida, precisamos configurar o mecanismo de inferência de modelo grande para o OpenWebUI.

User(top right corner) --> Settings --> Admin Settings --> Connections

Altere a URL do OpenAI para o servidor de inferência MLC local onde o DeepSeek já está carregado.

Por exemplo, se o endereço IP do meu dispositivo Jetson for 192.168.49.241, minha URL deve ser http://192.168.49.241:9000/v1

Após salvar a configuração, podemos criar uma nova janela de chat para experimentar a velocidade de inferência extremamente rápida do modelo DeepSeek local!

Testar a Velocidade de Inferência​

Aqui, podemos usar este script Python para testar aproximadamente a velocidade de inferência do modelo.

No dispositivo Jetson, crie um novo arquivo Python chamado test_inference_speed.py e preencha-o com o seguinte código.

Em seguida, execute o script rodando o comando python test_inference_speed.py no terminal.

test_inference_speed.py
import time
import requests


url = "http://0.0.0.0:9000/v1/chat/completions"
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer none"
}

data = {
"model": "*",
"messages": [{"role": "user", "content": "Why did the LLM cross the road?"}],
"temperature": 0.6,
"top_p": 0.95,
"stream": True,
"max_tokens": 1000
}

start_time = time.time()
response = requests.post(url, headers=headers, json=data, stream=True)

token_count = 0
for chunk in response.iter_lines():
if chunk:
token_count += 1
print(chunk)

end_time = time.time()
elapsed_time = end_time - start_time
tokens_per_second = token_count / elapsed_time

print(f"Total Tokens: {token_count}")
print(f"Elapsed Time: {elapsed_time:.3f} seconds")
print(f"Tokens per second: {tokens_per_second:.2f} tokens/second")

Os resultados do cálculo mostram que a velocidade de inferência do modelo deepseek1.5B compilado com MLC implantado no dispositivo Jetson Orin NX é de aproximadamente 60 tokens/s.

Demonstração de Efeito​

No vídeo de demonstração, o dispositivo Jetson opera com pouco menos de 20W e ainda assim alcança uma velocidade de inferência impressionante.

Referências​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...