Pular para o conteúdo principal

Fazer deploy do GR00T N1.7 Full-Weight com TensorRT no JetPack 7.2 e Jetson AGX Orin

Este tutorial faz o deploy de uma política NVIDIA Isaac GR00T N1.7 ajustada por fine-tuning no Jetson AGX Orin usando o JetPack 7.2 e um pipeline completo de inferência com TensorRT. Diferente do fluxo de trabalho Orin mais antigo, que acelerava apenas o componente DiT, esta implementação constrói engines TensorRT para todos os sete componentes do modelo:

  1. Vision Transformer (ViT)
  2. Large Language Model (LLM)
  3. Autoatenção visão‑linguagem
  4. Codificador de estado
  5. Codificador de ação
  6. Especialista de ação DiT
  7. Decodificador de ação

O fluxo de trabalho validado executa inferência offline com um dataset local LeRobot. Ele não abre uma porta serial do robô nem envia comandos para atuadores, o que o torna adequado para verificar a conversão do modelo e a geração de ações antes de integrar um robô físico.

Deploy completo do GR00T N1.7 com TensorRT no Jetson AGX Orin

Repositório do projeto​

A implementação para JetPack 7.2, os scripts de conversão, as mudanças de runtime e as notas originais de deploy estão disponíveis no seguinte repositório:

Este guia foi validado em relação ao commit do repositório:

93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6

Commits posteriores podem melhorar versões de pacotes ou opções de linha de comando. Ao reproduzir o resultado medido, comece a partir do commit fixado e revise as mudanças mais recentes separadamente.

Configuração testada​

ItemValor testado
DeviceJetson AGX Orin, compute capability sm_87
JetPack / L4TJetPack 7.2 / L4T R39.2
OS / kernelUbuntu 24.04 / Linux 6.8 Tegra
System CUDACUDA 13.2
System TensorRT10.16.2.10
Python3.12.3
PyTorch2.8.0, Jetson AI Lab CUDA 12.9 wheel
TorchVision0.23.0
Transformers4.57.6
ONNX1.20.1
PyAV / FFmpegPyAV 16.1.0 / FFmpeg 8
Tamanho de batch do TensorRT1
Horizonte de ação16
atenção

A configuração Orin mais antiga do repositório tem como alvo o JetPack 6.2, Python 3.10, CUDA 12.6 e uma versão anterior do TensorRT. Não execute scripts/deployment/orin/install_deps.sh nem scripts/activate_orin.sh para este fluxo de trabalho com JetPack 7.2.

nota

O wheel do PyTorch usado pelo ambiente validado traz um runtime CUDA 12.9. O TensorRT continua usando a instalação CUDA 13.2 do sistema do JetPack 7.2. Mantenha a ordem de ativação e de caminhos de biblioteca mostrada neste guia.

Planejamento de armazenamento e memória​

Reserve pelo menos 45–50 GB de armazenamento livre para o repositório, checkpoint, backbone VLM local, dataset, grafos ONNX, engines TensorRT e arquivos temporários de build. O diretório de artefatos TensorRT validado ocupa aproximadamente 13 GB.

O AGX Orin testado expôs aproximadamente 29 GB de memória unificada utilizável e não usou swap. Antes de construir as engines:

free -h
df -h "${HOME}"
sudo tegrastats

Feche navegadores, notebooks, aplicativos de desktop e serviços de modelo não relacionados se o builder do TensorRT for encerrado pelo matador de processos por falta de memória.

1. Definir caminhos portáteis​

O README do projeto registra caminhos da máquina de teste original. Em vez de copiar caminhos absolutos específicos de máquina, crie uma configuração reutilizável no seu próprio diretório home:

mkdir -p "${HOME}/.config/gr00t-jp72"

cat > "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh" <<'EOF'
export GR00T_WORKSPACE="${HOME}/gr00t-jp72"
export GR00T_REPO="${GR00T_WORKSPACE}/Isaac-GR00T-Orin-JP72"
export GR00T_CHECKPOINT="${GR00T_WORKSPACE}/checkpoints/checkpoint-10000"
export GR00T_DATASET="${GR00T_WORKSPACE}/datasets/grab_tube_0_eval"
export GR00T_BACKBONE="${GR00T_WORKSPACE}/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct"
export GR00T_TRT_OUTPUT="${GR00T_WORKSPACE}/artifacts/rebot_trt"
EOF

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
mkdir -p \
"$(dirname "${GR00T_REPO}")" \
"$(dirname "${GR00T_CHECKPOINT}")" \
"$(dirname "${GR00T_DATASET}")" \
"$(dirname "${GR00T_BACKBONE}")" \
"${GR00T_TRT_OUTPUT}"

Execute o seguinte comando em todo novo terminal antes de usar as variáveis:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

Você pode alterar os valores em paths.sh para colocar arquivos grandes em um SSD NVMe. Mantenha separados os caminhos do repositório, modelo, dataset e saída.

2. Clonar o repositório para JetPack 7.2​

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

git clone https://github.com/jjjadand/Isaac-GR00T-Orin-JP72.git "${GR00T_REPO}"
cd "${GR00T_REPO}"
git checkout 93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6

Se o repositório já existir, verifique sua revisão atual:

git -C "${GR00T_REPO}" rev-parse HEAD
git -C "${GR00T_REPO}" status --short

Não altere a revisão enquanto uma exportação ONNX ou build de engine estiver em andamento.

3. Preparar as entradas necessárias​

3.1 Checkpoint GR00T N1.7 ajustado por fine-tuning​

Copie seu checkpoint ajustado por fine-tuning para ${GR00T_CHECKPOINT}. O checkpoint de inferência requer a configuração do GR00T, estatísticas e shards do modelo. Um layout típico é:

checkpoint-10000/
├── config.json
├── embodiment_id.json
├── model-00001-of-00003.safetensors
├── model-00002-of-00003.safetensors
├── model-00003-of-00003.safetensors
├── model.safetensors.index.json
├── processor_config.json
└── statistics.json

Arquivos de estado de treinamento como optimizer.pt, scheduler.pt e trainer_state.json não são necessários para inferência ou exportação ONNX.

Valide o caminho configurado:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/processor_config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/statistics.json"

3.2 Baixar o backbone local Qwen3-VL​

A política N1.7 ainda requer a arquitetura de backbone compatível, o tokenizer e o processador de imagem. Este repositório oferece suporte a um backbone totalmente local por meio de GR00T_BACKBONE_PATH, portanto um login no Hugging Face não é necessário durante a exportação ou inferência.

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

uv tool run --from modelscope modelscope download \
Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \
--local-dir "${GR00T_BACKBONE}"

Confirme que o arquivo principal do modelo e a configuração estão presentes:

test -f "${GR00T_BACKBONE}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
ls -lh "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"

O arquivo model.safetensors tem aproximadamente 4,25 GB no download testado.

3.3 Preparar o dataset local LeRobot​

O teste offline (dry-test) aceita um dataset local LeRobot v2/v2.1 por meio de --dataset-path. Para o exemplo validado RS-Rebot, o layout mínimo é:

grab_tube_0_eval/
├── data/chunk-000/episode_000000.parquet
├── videos/chunk-000/observation.images.front/episode_000000.mp4
├── videos/chunk-000/observation.images.side/episode_000000.mp4
└── meta/
├── episodes.jsonl
├── info.json
├── modality.json
├── stats.json
└── tasks.jsonl

O exemplo fornecido espera:

  • tag de embodiment: NEW_EMBODIMENT;
  • chaves de câmera: front e side;
  • dimensões de estado e ação: 7;
  • horizonte de ação: 16.

O processor_config.json do checkpoint e o meta/modality.json do dataset devem descrever modalidades compatíveis de estado, ação e vídeo.

dica

Passe o diretório local com --dataset-path. Não forneça uma pasta local para uma opção que espera um ID de repositório do Hugging Face, pois isso pode disparar uma requisição desnecessária ao Hub e retornar um erro HTTP 401.

4. Instalar o ambiente JetPack 7.2​

4.1 Instalar pacotes de sistema​

O JetPack 7.2 já deve fornecer CUDA, TensorRT, cuDNN e os bindings Python do TensorRT.

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
ffmpeg \
libopenblas0-pthread \
python3.12-venv \
python3-dev

Verifique os pacotes da plataforma:

cat /etc/nv_tegra_release
/usr/local/cuda-13.2/bin/nvcc --version
dpkg-query -W python3-libnvinfer libnvinfer10 tensorrt

O ambiente validado reporta L4T R39.2, CUDA 13.2 e TensorRT 10.16.

4.2 Criar um ambiente Python dedicado​

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
cd "${GR00T_REPO}"

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
export PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"

uv venv --python /usr/bin/python3.12 .venv-jp72

Não reutilize o .venv do repositório, que pode conter pacotes compilados para uma plataforma Jetson diferente.

4.3 Instalar os wheels PyTorch testados para Orin​

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/f36/0db283b1249b3/torch-2.8.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl" \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/255/341cb5beb4673/torchvision-0.23.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl"

Instale as bibliotecas de runtime CUDA 12.9 exigidas pelo wheel do PyTorch:

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
nvidia-cublas-cu12==12.9.2.10 \
nvidia-cuda-cupti-cu12==12.9.79 \
nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.9.86 \
nvidia-cuda-runtime-cu12==12.9.79 \
nvidia-cufft-cu12==11.4.1.4 \
nvidia-curand-cu12==10.3.10.19 \
nvidia-cusolver-cu12==11.7.5.82 \
nvidia-cusparse-cu12==12.5.10.65 \
nvidia-nvjitlink-cu12==12.9.86

4.4 Instalar as dependências do GR00T​

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
accelerate==1.12.0 \
albumentations==1.4.18 \
av==16.1.0 \
build==1.4.0 \
click==8.1.8 \
cryptography==46.0.7 \
datasets==3.6.0 \
dm-tree==0.1.8 \
einops==0.8.1 \
gitpython==3.1.50 \
gymnasium==1.2.2 \
"huggingface-hub[cli]==0.36.2" \
jsonlines==4.0.0 \
lmdb==1.7.5 \
matplotlib==3.10.1 \
msgpack==1.1.0 \
msgpack-numpy==0.4.8 \
numpy==1.26.4 \
omegaconf==2.3.0 \
onnx==1.20.1 \
onnxscript==0.6.2 \
opencv-python-headless==4.11.0.86 \
pandas==2.2.3 \
peft==0.17.1 \
pytest==9.0.3 \
pytest-timeout==2.4.0 \
pyzmq==27.0.1 \
ruff==0.15.1 \
safetensors==0.7.0 \
scipy==1.15.3 \
termcolor==3.2.0 \
transformers==4.57.6 \
tyro==0.9.17 \
wandb==0.23.0

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/c46/66317287eb28a/diffusers-0.36.0.dev0-py3-none-any.whl"

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps -e "${GR00T_REPO}"

Não instale TorchCodec para esta configuração testada. PyAV 16 é usado com o FFmpeg 8 do JetPack 7.2 para decodificar os vídeos do conjunto de dados. Flash Attention é opcional e não foi instalado no ambiente validado.

4.5 Expor o pacote Python TensorRT do sistema​

Use Python para determinar o caminho real de site-packages do ambiente em vez de codificar um nome de usuário diretamente:

GR00T_SITE_PACKAGES="$("${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')"

printf '%s\n' '/usr/lib/python3.12/dist-packages' \
> "${GR00T_SITE_PACKAGES}/jetpack_system_packages.pth"

5. Ativar e validar​

Execute o seguinte bloco em cada novo shell:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
cd "${GR00T_REPO}"

deactivate 2>/dev/null || true
source .venv-jp72/bin/activate
source scripts/activate_orin_jp72.sh

# Override the original test-machine path configured by the activation script.
export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
hash -r

Valide o interpretador, a arquitetura da GPU, o binding do TensorRT, o backbone e o backend de vídeo:

python - <<'PY'
import os
import sys

import tensorrt
import torch

print("python:", sys.executable)
print("torch:", torch.__version__)
print("torch CUDA:", torch.version.cuda)
print("GPU:", torch.cuda.get_device_name(0))
print("architectures:", torch.cuda.get_arch_list())
print("TensorRT:", tensorrt.__version__)
print("backbone:", os.environ["GR00T_BACKBONE_PATH"])
print("video backend:", os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"])

assert sys.executable.endswith("/.venv-jp72/bin/python")
assert "sm_87" in torch.cuda.get_arch_list()
assert os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"] == "pyav"
PY

Os valores-chave esperados incluem PyTorch 2.8.0, PyTorch CUDA 12.9, sm_87, TensorRT 10.16.2.10 e o backend pyav.

atenção

Use o comando simples python do ambiente ativado. Evite uv run python após a instalação, pois isso pode sincronizar o ambiente de projeto padrão do repositório e substituir pacotes específicos do Jetson que estão funcionando.

6. Executar o smoke test do PyTorch​

Antes da exportação, verifique se o checkpoint, o backbone local, o conjunto de dados, o decodificador de vídeo e o forward pass em CUDA funcionam em conjunto:

python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 1 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--inference-mode pytorch \
--save-plot-path /tmp/rebot_pytorch_smoke.jpeg

Não continue para a exportação TensorRT até que este comando consiga carregar uma observação do conjunto de dados e gerar uma predição de ação.

7. Exportar o modelo completo para ONNX​

Exporte todos os sete componentes com um tamanho de batch estático de 1:

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps export

A exportação validada leva aproximadamente dois minutos. Confirme que o diretório ONNX contém sete grafos e os metadados da exportação:

find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/onnx" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort

Mantenha dit_bf16.onnx.data ao lado de dit_bf16.onnx; ele contém dados de tensores externos usados pelo grafo DiT.

8. Construir os sete engines TensorRT​

Construa os engines no AGX Orin de destino. Engines TensorRT são vinculados à arquitetura da GPU, à versão do TensorRT, às formas dos grafos e ao tamanho do batch.

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps build

A compilação validada levou aproximadamente 3 minutos e 37 segundos e gerou:

action_decoder.engine
action_encoder.engine
dit_bf16.engine
llm_bf16.engine
state_encoder.engine
vit.engine
vl_self_attention.engine

Verifique o diretório de engines:

find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort

Reconstrua após alterar o checkpoint, o layout ou a resolução da câmera de entrada, o horizonte de ação, o tamanho do batch, a GPU, a instalação de CUDA/TensorRT ou os grafos ONNX.

9. Verificar TensorRT em relação ao PyTorch​

Execute a etapa de verificação numérica do repositório:

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps verify

A execução validada produziu:

ComparaçãoSimilaridade cosseno
Saída do ViT0.995977
Saída do backbone0.999958
Ação final0.997426
Status da verificaçãoPASS

Trate esses valores como uma referência de reprodução. Um checkpoint ajustado diferente, uma amostra de conjunto de dados diferente ou uma revisão de dependência diferente podem produzir valores ligeiramente distintos.

10. Executar inferência offline Full-TensorRT​

O comando a seguir carrega a trajetória 0 e prediz dois blocos de 16 ações. Ele não inicializa o executor de hardware RS-Rebot.

python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 32 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--skip-timing-steps 1 \
--inference-mode trt_full_pipeline \
--trt-engine-path "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" \
--save-plot-path /tmp/rebot_trt_result.jpeg

Uma execução bem-sucedida inclui mensagens semelhantes a:

N1.7 full-pipeline TRT engines loaded.
ViT: TRT | LLM: TRT | Action Head: TRT
All inference steps completed for current trajectory-id 0
pred_action_joints vs time (32, 7)
Done

O tempo de inferência aquecido validado foi de 0,2755 segundos por bloco de predição de 16 ações, ou aproximadamente 3,63 blocos por segundo. Esse resultado se aplica ao checkpoint testado, ao formato do conjunto de dados, à configuração dos engines e às condições de operação do AGX Orin.

Os valores de MSE e MAE do script comparam as predições do modelo com as ações registradas no conjunto de dados. Eles não são métricas de erro de conversão do TensorRT; use a etapa de verificação por cosseno para avaliar a concordância entre PyTorch e TensorRT.

Demonstração de inferência Full-TensorRT​

O vídeo a seguir demonstra o fluxo de trabalho GR00T N1.7 TensorRT completo em execução no JetPack 7.2 e Jetson AGX Orin.

11. Avisos seguros​

libnvjpeg.so.12 do TorchVision​

O caminho do conjunto de dados testado usa PyAV e FFmpeg em vez de torchvision.io. Esse aviso não bloqueia o fluxo de trabalho de inferência validado.

flash_attn is not installed​

O modelo de referência em PyTorch usa SDPA durante o carregamento e a exportação. A inferência de pipeline completo substitui os componentes ViT, LLM e de ação por engines TensorRT.

lm_head.weight is newly initialized​

GR00T consome os estados ocultos do backbone em vez da cabeça de geração de linguagem. O checkpoint de política ajustado fornece os pesos usados pela inferência de ações.

12. Solução de problemas​

torch._C has no _dlpack_exchange_api​

O ambiente errado está ativo. Verifique o interpretador:

which python
python -c "import sys; print(sys.executable)"

O caminho deve terminar com ${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python. Reative o ambiente e execute source scripts/activate_orin_jp72.sh novamente.

Hugging Face HTTP 401​

Confirme que a substituição local do backbone foi aplicada após o script de ativação do repositório:

export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
export HF_HUB_OFFLINE=1
export TRANSFORMERS_OFFLINE=1

test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/model.safetensors"

Falha de importação do TorchCodec ou FFmpeg​

Confirme que PyAV está selecionado:

python -c "import os, av; print(os.environ['GR00T_VIDEO_BACKEND'], av.__version__)"

A saída esperada começa com pyav 16.1.0.

Erro de forma do engine ou de desserialização​

Não copie engines de outra GPU ou instalação TensorRT. Verifique se export_metadata.json acompanha a saída dos engines e reconstrua os artefatos ONNX e TensorRT no dispositivo de destino.

Compilação TensorRT fica sem memória​

  1. Feche aplicativos de GPU e servidores de modelo não relacionados.
  2. Mantenha --workspace 4096 em vez de aumentá-lo imediatamente.
  3. Compile as etapas sequencialmente.
  4. Confirme se há armazenamento e memória suficientes com df -h, free -h e tegrastats.
  5. Reinicie em uma sessão limpa se a memória continuar fragmentada após várias compilações com falha.

13. Avançando em direção ao controle de robôs​

O comando validado é intencionalmente um teste offline a seco. Antes de conectar um robô físico:

  1. compare as trajetórias de ação TensorRT e PyTorch em episódios gravados;
  2. confirme ordem das juntas, unidades, escalas, limites e metadados de corporificação;
  3. limite todos os comandos gerados a limites seguros de juntas e velocidade;
  4. implemente parada de emergência, timeout de comando e detecção de observação obsoleta;
  5. teste com atuadores desativados ou sem carga;
  6. comece com ações de baixa velocidade e horizonte curto;
  7. registre latência, memória, energia, temperatura e taxa de sucesso da tarefa.

Não reutilize o comando offline como um controlador de robô sem uma camada de segurança específica de hardware.

Checklist de reprodução​

  • JetPack 7.2 / L4T R39.2 está instalado.
  • CUDA 13.2 e TensorRT 10.16 estão visíveis.
  • O repositório foi clonado na revisão documentada.
  • .venv-jp72 usa Python 3.12 e a wheel PyTorch sm_87 para Orin.
  • O backbone local Qwen3-VL é carregado sem uma requisição ao Hub.
  • O checkpoint e as modalidades do conjunto de dados LeRobot correspondem.
  • O smoke test do PyTorch é bem-sucedido.
  • Sete grafos ONNX são exportados.
  • Sete engines TensorRT são gerados no Orin de destino.
  • Relatórios de verificação numérica APROVADOS.
  • A inferência offline full-TensorRT é concluída e salva o gráfico.

Recursos Relacionados​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...