Implantar TensorRT Edge-LLM no JetPack 7.2
Visão geral
TensorRT Edge-LLM é a pilha de inferência de alto desempenho da NVIDIA para implantar modelos de linguagem de grande porte, modelos visão-linguagem, modelos multimodais e cargas de trabalho selecionadas de visão-linguagem-ação em plataformas NVIDIA embarcadas. Ela fornece um pipeline de exportação de checkpoint, construtor de engine TensorRT, runtime em C++ otimizado, exemplos e um servidor experimental compatível com OpenAI.
JetPack 7.2 é o caminho oficialmente suportado do TensorRT Edge-LLM para Jetson Orin. Jetson Thor também é suportado no JetPack 7.x. Este guia fixa o TensorRT Edge-LLM v0.9.1, a versão publicada mais recente quando esta página foi atualizada em 31 de julho de 2026.
As capturas de tela deste guia reutilizam as imagens de fluxo de trabalho existentes do TensorRT Edge-LLM do tutorial do JetPack 6.2. O fluxo de trabalho geral de exportação no host e engine no alvo é o mesmo, mas nomes de comandos, flags de compilação, números de versão e saída do console podem ser diferentes na v0.9.1.
Matriz de plataformas
| Alvo | Versão de software | Alvo CMake | Valor do toolkit CUDA | Precisão de runtime |
|---|---|---|---|---|
| Jetson Orin | JetPack 7.2 | jetson-orin | 13.2 | FP16, INT8, INT4 |
| Jetson Thor | JetPack 7.2 | jetson-thor | 13.2 | Verifique a matriz de modelos suportados para cada modelo e precisão. |
TensorRT Edge-LLM v0.9.1 não oferece suporte à precisão de runtime FP8, MXFP8, FP4 ou NVFP4 no Jetson Orin. Use checkpoints FP16, INT8 ou INT4 para o Orin. Não copie um engine TensorRT compilado no JetPack 6.2 para o JetPack 7.2; reconstrua o engine no sistema JetPack 7.2 de destino.
A implantação tem duas etapas:
- Exportar em um host x86 com GPU: instalar as ferramentas em Python e exportar um checkpoint do Hugging Face para ONNX.
- Compilar e executar no Jetson: compilar o runtime em C++, construir um engine TensorRT a partir do ONNX e executar a inferência.
Parte 1: Exportar o modelo em um host x86 com GPU
Requisitos do host
- Linux x86-64 com Ubuntu 22.04 ou 24.04
- GPU NVIDIA Ampere ou mais recente com compute capability 8.0+
- CUDA 12.x ou 13.x
- Python 3.10+
- RAM, VRAM e espaço em disco suficientes para o checkpoint selecionado
A exportação do modelo pode exigir várias vezes o tamanho do checkpoint em RAM e VRAM do host. Comece com o exemplo pequeno Qwen3-0.6B FP16 antes de avançar para um modelo maior ou quantizado.
Clonar e instalar a v0.9.1
git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install .
Instale as dependências opcionais das ferramentas quando você precisar de quantização de checkpoint, mesclagem de LoRA, redução de vocabulário ou auxiliares de tokenizer:
pip install ".[tools]"
Verifique a interface de linha de comando atual:
tensorrt-edgellm-export --help
tensorrt-edgellm-quantize --help

Exportar Qwen3-0.6B para ONNX
O exemplo a seguir exporta diretamente o checkpoint FP16. FP16 é suportado no Jetson Orin e mantém o primeiro fluxo de validação simples.
export EDGE_LLM_PATH=$HOME/TensorRT-Edge-LLM
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
export PYTHONPATH=$EDGE_LLM_PATH:$PYTHONPATH
mkdir -p "$WORKSPACE_DIR"
cd "$WORKSPACE_DIR"
tensorrt-edgellm-export \
Qwen/Qwen3-0.6B \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx"




O grafo LLM exportado deve estar disponível em:
$WORKSPACE_DIR/Qwen3-0.6B/onnx/llm
Opcional: usar um checkpoint INT4 no Jetson Orin
Para um modelo maior em um dispositivo Orin, use um checkpoint listado como INT4 AWQ ou INT4 GPTQ na matriz oficial de modelos suportados. Checkpoints pré-quantizados podem ser exportados diretamente. Pesos INT4 externalizados reduzem a pressão de memória na construção do engine em dispositivos Orin com memória limitada.
tensorrt-edgellm-export \
/path/to/supported-int4-checkpoint \
"$WORKSPACE_DIR/<model-name>/onnx" \
--externalize-weights int4_ffn
Para um checkpoint INT4 MoE, adicione as opções de pesos externalizados específicas da família de modelos documentadas pelo TensorRT Edge-LLM. Sempre verifique o checkpoint e a precisão exatos na matriz de modelos suportados.
Transferir o diretório ONNX para o Jetson
Crie o diretório de destino e copie o modelo exportado:
ssh <jetson-user>@<jetson-ip> \
"mkdir -p ~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME"
scp -r \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx" \
<jetson-user>@<jetson-ip>:~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME/
Parte 2: Compilar TensorRT Edge-LLM no JetPack 7.2
O fluxo de trabalho principal a seguir tem como alvo o Jetson Orin. Uma configuração para Jetson Thor é fornecida em seguida.
Verificar o JetPack 7.2
No dispositivo Jetson, verifique a versão do Jetson Linux, o compilador CUDA e os pacotes TensorRT:
cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version
dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'
Para a matriz de compilação v0.9.1 do JetPack 7.2, nvcc --version deve corresponder ao toolchain CUDA 13.2 esperado pela configuração de compilação.
Instalar dependências de compilação
sudo apt update
sudo apt install -y cmake build-essential git
Clonar a versão correspondente no Jetson
Use a mesma versão do TensorRT Edge-LLM para exportação no host e runtime no alvo:
cd ~
git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive
Configurar e compilar para Jetson Orin
cd ~/TensorRT-Edge-LLM
mkdir -p build
cd build
cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-orin \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL
cmake --build . -j"$(nproc)"
Os kernels CuTe DSL são habilitados porque os caminhos atuais de modelos Qwen3.5 e outros suportados exigem isso.
Verifique se os exemplos foram compilados:
./examples/llm/llm_build --help
./examples/llm/llm_inference --help
Variante de compilação para Jetson Thor
No Jetson Thor com JetPack 7.2, use as mesmas etapas de compilação, mas altere o alvo embarcado:
cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-thor \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL
Compilar o engine TensorRT
No dispositivo Jetson, defina o workspace e construa um engine a partir do grafo ONNX exportado:
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
cd ~/TensorRT-Edge-LLM
./build/examples/llm/llm_build \
--onnxDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx/llm" \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--maxBatchSize 1 \
--maxInputLen 1024 \
--maxKVCacheCapacity 4096


O tempo de compilação do engine e o pico de memória dependem do modelo, precisão, comprimento máximo de entrada, capacidade do cache KV e configuração de memória do Jetson.
Executar inferência em C++
Crie um arquivo de requisição:
cat > "$WORKSPACE_DIR/input.json" <<'EOF'
{
"batch_size": 1,
"temperature": 1.0,
"top_p": 1.0,
"top_k": 50,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "What is the capital of the United States?"
}
]
}
]
}
EOF
Execute a inferência:
cd ~/TensorRT-Edge-LLM
./build/examples/llm/llm_inference \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--inputFile "$WORKSPACE_DIR/input.json" \
--outputFile "$WORKSPACE_DIR/output.json"
Visualize o resultado:
cat "$WORKSPACE_DIR/output.json"
A resposta deve conter texto gerado semelhante a:
{
"responses": [
{
"output_text": "The capital of the United States is Washington, D.C.",
"request_idx": 0,
"batch_idx": 0
}
]
}


Fazer benchmark do engine
Use llm_bench para medições sintéticas de prefill e decode:
./build/examples/llm/llm_bench \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--mode prefill
Registre os seguintes valores ao comparar JetPack 6.2 e JetPack 7.2:
- Pico de memória do sistema durante a compilação do engine
- Memória após o carregamento do engine
- Tempo até o primeiro token
- Vazão de processamento do prompt
- Vazão de decode
- Frequência da GPU, modo de energia, temperatura e potência total da placa
Diferenças em relação ao fluxo de trabalho do JetPack 6.2
| Item | Caminho compatível com JetPack 6.2 | Caminho suportado no JetPack 7.2 |
|---|---|---|
| Status do Jetson Orin | Compatível | Oficialmente suportado e testado |
| Valor de compilação CUDA | 12.6 | 13.2 |
| Alvo CMake | jetson-orin | jetson-orin |
| Precisão de runtime no Orin | FP16, INT8, INT4 | FP16, INT8, INT4 |
| CuTe DSL | Dependente da versão | Habilitar com -DENABLE_CUTE_DSL=ALL para os caminhos de modelo atuais |
| Reutilização de engine | Recompilar para JetPack 6.2 | Recompilar para JetPack 7.2 |
Solução de problemas
CMake não consegue encontrar o TensorRT
Confirme que o JetPack instalou os pacotes de desenvolvimento do TensorRT e que as bibliotecas estão em /usr:
dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'
ls /usr/include/NvInfer.h
Versão do CUDA não corresponde
Não altere CUDA_CTK_VERSION apenas para contornar verificações de configuração. Confirme que o dispositivo está executando a imagem JetPack 7.2 pretendida e que nvcc está apontando para o kit de ferramentas CUDA do JetPack.
A compilação do engine é encerrada ou fica sem memória
- Comece com Qwen3-0.6B FP16.
- Use um checkpoint INT4 compatível para modelos maiores no Jetson Orin.
- Use pesos INT4 externalizados quando houver suporte.
- Reduza
maxInputLenemaxKVCacheCapacitypara a primeira execução de validação. - Pare contêineres não relacionados e serviços que consomem muita memória antes de compilar o engine.
Modelo ou precisão são rejeitados
Verifique a matriz de modelos compatíveis do TensorRT Edge-LLM. Suporte à família de modelos não significa que todo checkpoint, precisão, codificador visual ou combinação de decodificador especulativo seja compatível em todas as plataformas Jetson.
Próximas etapas
- Adicione um fluxo de trabalho LLM INT4 para um modelo Jetson Orin maior.
- Adicione inferência VLM com um checkpoint compatível Qwen-VL, InternVL, Phi multimodal ou Gemma.
- Avalie a API experimental de alto nível em Python e o servidor compatível com OpenAI.
- Use o Rapid Prototyping on Jetson with NVIDIA Skills para automatizar inspeção do dispositivo, auditoria de memória e coleta de benchmarks.
Suporte técnico e discussão de produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.