Pular para o conteúdo principal

5 Minutos para Desenvolver um Sensor LoRaWAN Industrial

Vamos construir rapidamente um sensor sem fio LoRaWAN de nível industrial para uso comercial direto em 5 minutos.

pir

Ao fazer o protótipo para um projeto comercial de aquisição de dados, leva-se muito tempo e custo para prototipar. Por exemplo, precisamos fazer um sensor de pH sem fio para um projeto agrícola. Precisamos 1) Encontrar a placa de desenvolvimento e a sonda do sensor. 2) Escrever o código. 3) Imprimir em 3D o invólucro. 4) Fazer o teste de montagem final. Quando concluímos o protótipo, isso pode levar dias ou até semanas.

Hoje, podemos usar um coletor sem fio LoRa, configurar sensores para se conectarem a um app via Bluetooth e construir um produto em cinco minutos, diretamente em um projeto comercial.

Preparação

Prepare o registrador de dados, a sonda do sensor, o gateway e as ferramentas.

  1. Data logger: É um conversor LoRaWAN que converte sensores MODBUS RS485/Analógico/GPIO em sensores habilitados para LoRa e, portanto, transfere dados por meio do protocolo LoRaWAN.

  2. Sonda do sensor: prepare uma sonda de sensor com um cabo e saída de um dos sinais de RS485 / 4-20mA /0-10V / pulso/nível. Este tutorial usa um sensor ultrassônico RS485 para medição de nível de líquido.

  3. Chave de fenda Phillips: Usada para montar a sonda do sensor.

pir

  1. Gateway: O sensor LoRaWAN transmite dados para um gateway LoRaWAN, que, por sua vez, os transmite para o servidor em nuvem. Se você não tiver um gateway, há duas opções:

Opção 1: Os sensores funcionam em áreas cobertas pela Helium Network (verifique no Helium Explorer). Onde quer que a rede Helium esteja disponível, você pode usar sensores para transferir dados sem comprar um gateway. Opção 2: Comprar um gateway. 5) Baixe o app SenseCAP Mate para configuração:

pir

A preparação está concluída. Vamos começar!

Arquitetura de Rede

Vamos começar com a rede LoRaWAN.

O registrador de dados converte os dados do sensor em dados LoRa e faz o upload dos dados para o gateway. O gateway faz o upload dos dados para o servidor.

pir

Conecte o Sensor

  1. Desmonte o Data Logger.

pir

  1. Conecte o sensor ao terminal e alimente o sensor por meio de uma bateria interna.

pir

Dica

Se você estiver usando outro protocolo, como 4-20mA, consulte a tabela de pinos:

pir

  1. Monte o sensor.

pir

pir

pir

Configure o sensor via App

  1. Abra e faça login no app SenseCAP.

  2. Selecione "S2100 Data Logger" e clique em “Setup” na página de configuração.

pir

  1. Pressione o botão e mantenha pressionado por 3 segundos; o LED verde piscará em frequência de 1s. Em seguida, clique em “Scan” para começar a escanear o Bluetooth do data logger.
  1. Configure os parâmetros do lorawan e do sensor (inclui comando RS485 Modbus-RTU).

pir

#########Basic Setting#############
Platform:
-SenseCAP for helium (use helium network)
-SenseCAP for The Things Network (use SenseCAP gateway)
Frequency Plan: EU868 (Select this based on the frequency or region of the gateway)
Uplink Interval: 5 min
Packet Policy: 2C+1N (use the default parameter)

#########Sensor Setting#############
Protocol: RS485 Modbus RTU
Baud Rate: 9600
Modbus Address: 128 (Sensor's modbus address)
Power Type: Periodic power (Power the sensor before data collection, and power off the sensor after data collection)
Power Voltage: 5V
Sensor Warm-up Time: 100ms
Response Timeout: 100ms
Startup Time: 100ms
Measurement Number: 2 (distance and temperature)

#########Measurement1#############
Register Address: 256 (DEC)
Function code: 03
Data Type: Unsigned 16bit integer,0xAB
Precision: 0,# (No decimal number)
FactoryA: 1 (Y=Ax+B, “Y”: It is the value of Data Logger will upload.
“x”: It is the original current value.If only raw values are uploaded, set A=1 and B=0.)
FactoryB: 0
Write Strategy: None

#########Measurement2#############
Register Address: 258 (DEC)
Function code: 03
Data Type: Unsigned 16bit integer,0xAB
Precision: 0,# (No decimal number)
FactoryA: 0.1 (The final value is divided by 10)
FactoryB: 0
Write Strategy: None
  1. Clique em Send e teste o sensor clicando em "Measure"

pir

A distância e a temperatura do sensor foram obtidas com sucesso!

Envie os dados para o SenseCAP Portal e o Mate App

Antes de enviar dados, certifique-se de que o gateway esteja funcionando corretamente ou que haja cobertura da rede Helium.

  1. O app retorna para a página inicial e desconecta a conexão Bluetooth. O data logger tentará se juntar à rede LoRaWAN.

Aguardando para se juntar à rede LoRa: luz vermelha respirando piscando Junção bem-sucedida à rede LoRa: o LED verde pisca rapidamente por 2s

  1. Faça o vínculo do data logger escaneando o código QR.

pir

  1. Verifique os dados no app e no Portal (https://sensecap.seeed.cc/).

pir

Teste o sensor em um ambiente real

Aplicação rápida ao cenário real ao ar livre para monitoramento de longo prazo.

pir

No momento, um sensor LoRaWAN foi desenvolvido.

Venha experimentar novas soluções para o seu projeto!

Recursos

5 Minutes to Develop an Industrial LoRaWAN Sensor

SenseCAP S2100 Data Logger User Guide

Loading Comments...