Tutorial de Desenvolvimento
Antes de iniciar o desenvolvimento, verifique Setup your toolchain para configurar a ferramenta primeiro.
Visão geral do hardware
![]()
Visão geral do firmware
![]()
Grove
Existem 6 interfaces Grove na Wio Tracker 1110 Dev Board, que podem ser conectadas a mais de 300 módulos Grove. Clique aqui para saber mais sobre o módulo Grove.
![]()
Grove I2C
Há uma porta Grove I2C no DK, com SDA no pino 27 e SCL no pino 26.

Grove UART
A Wio Tracker 1110 Dev Board possui dois periféricos UART, denominados uart0 e uart1. Os pinos de uart0 são conectados ao CH340C para fins de depuração, enquanto uart1 serve como uma porta Grove UART.

Consultando o esquemático, TXD está localizado no pino 8 e RXD está no pino 6.
#define LED1 13
#define LED2 14
#define TXD 8
#define RXD 6
#define UART_TX_RX_BUF_SIZE 256
Grove Digital
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#include <Wire.h>
#include <Ultrasonic.h>
// Define the pin to which the ultrasonic sensor is connected
constexpr int ULTRASONIC_PIN = D0;
Ultrasonic ultrasonic(ULTRASONIC_PIN);
void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200); // Start Serial communication at a baud rate of 115200
while (!Serial) delay(100);
void loop()
{
long RangeInInches; // Variable to store distance in inches
long RangeInCentimeters; // Variable to store distance in centimeters
Serial.println("The distance to obstacles in front is: ");
RangeInInches = ultrasonic.MeasureInInches(); // Measure distance in inches using the Ultrasonic sensor
Serial.print(RangeInInches);
Serial.println(" inch");
delay(250);
RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
Serial.print(RangeInCentimeters);
Serial.println(" cm");
delay(2500);
}
Grove Analógico
Código de Exemplo:
#include <Adafruit_TinyUSB.h> // for Serial
constexpr int ADCIN = A0;
constexpr float MV_PER_LSB = 3600.0f / 1024.0f; // 10-bit ADC with 3.6V input range
void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200);
while (!Serial) delay(100);
}
void loop()
{
// Get a fresh ADC value
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++)
{
sum += analogRead(ADCIN);
}
int adcvalue = sum / 32;
// Display the results
Serial.print(adcvalue);
Serial.print(" [");
Serial.print((float)adcvalue * MV_PER_LSB);
Serial.println(" mV]");
delay(1000);
}