Pular para o conteúdo principal

Guia de Configuração de Rede do Dispositivo

Este documento irá guiá-lo através do processo de configuração de rede para o seu SenseCAP Watcher Agent. Siga estas etapas para conectar facilmente o seu dispositivo à rede e começar a usá-lo.

O vídeo a seguir serve como um tutorial passo a passo sobre como configurar o seu dispositivo usando o Painel de Controle Web.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que você tenha o seguinte:

  • SenseCAP Watcher com firmware Agent instalado
  • Rede Wi-Fi de 2,4 GHz disponível (exceto redes que exigem autenticação secundária, por exemplo, redes corporativas)
  • Dispositivo móvel ou computador para configuração

Etapas de Configuração de Rede

Configuração Inicial

Etapa 1. Ligue o seu dispositivo

  • Conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação ou mantenha pressionado o botão da roda de rolagem no canto superior direito por 5 segundos e depois solte.
Nota

Se a configuração iniciar imediatamente após gravar o firmware, use um clipe ou pino para pressionar suavemente o botão de reset.

  • O dispositivo será ligado e entrará no modo de configuração de Wi-Fi

Configuração de WiFi

Etapa 1. Conectar ao Hotspot do Dispositivo

  • No seu dispositivo móvel ou computador, procure por uma rede WiFi chamada "Watcher-XXXX"
  • Conecte-se a essa rede
  • Aguarde alguns segundos para que a conexão seja estabelecida
  • Uma interface de configuração deve abrir automaticamente no seu navegador
nota

Se a página de configuração não abrir automaticamente, verifique se você ainda está conectado à rede "Watcher-XXXX" e navegue manualmente para http://192.168.4.1 no navegador.

Etapa 2. Configurar Conexão WiFi

  • Aguarde aproximadamente 5 segundos para que a varredura de WiFi seja concluída
  • Na lista de redes de 2,4 GHz disponíveis, selecione a sua rede Wi-Fi doméstica
  • O SSID será preenchido automaticamente
  • Digite a senha da rede WiFi selecionada
  • Clique no botão "Connect" para enviar
nota

Somente redes de 2,4 GHz são suportadas Se estiver usando um hotspot de iPhone, ative a opção "Maximum Compatibility" A página de varredura de WiFi pode levar cerca de 5 segundos para carregar - por favor, não feche nem cancele a página

Etapa 3. Concluir o Processo de Conexão

  • Se as credenciais de WiFi estiverem corretas, o dispositivo será conectado automaticamente
  • Um ícone de marca de seleção verde aparecerá, indicando que a configuração de rede foi concluída com sucesso
  • O dispositivo será reiniciado automaticamente após 3 segundos
  • Após reiniciar, o dispositivo se conectará automaticamente à rede WiFi configurada

Registro do Dispositivo

Etapa 1. O dispositivo exibe um código de verificação

  • Ouça/Veja o código de verificação de 6 dígitos

Etapa 2. Registrar Dispositivo

Operações Básicas

  1. Ligar

    • Mantenha pressionada a roda de rolagem por 3–5 segundos e depois solte
  2. Desligar

    • Desconecte a fonte de alimentação
    • Mantenha pressionada a roda de rolagem por 3 segundos e depois solte
  3. Reiniciar

    • Use um clipe ou pino para pressionar suavemente o botão de reset
  4. Restaurar Padrões de Fábrica

    • Mantenha pressionada a roda de rolagem por 10 segundos
  5. Reentrar no Modo de Configuração de Rede

    • Quando o dispositivo exibir o estado "Scanning Wi-Fi"
    • Pressione a roda de rolagem uma vez
    • O dispositivo voltará ao modo de configuração de rede

Solução de Problemas

Se você encontrar problemas de conexão:

  1. Problemas Comuns
    • Verifique novamente o nome e a senha da rede Wi-Fi
    • Certifique-se de que está se conectando a uma rede de 2,4 GHz

FAQ

P: Por que não consigo encontrar a rede Watcher-XXXX?

R: Tente usar um clipe ou pino para pressionar suavemente o botão de reset novamente para reiniciar o dispositivo e entrar no modo de configuração. Se você já tiver pareado com uma rede anteriormente, reinicie o dispositivo e pressione a roda de rolagem uma vez enquanto o dispositivo estiver exibindo "Scanning Wi-Fi" para reentrar no modo de pareamento

P: O que devo fazer se a página de configuração não carregar automaticamente?

R: Acesse manualmente http://192.168.4.1 no navegador enquanto estiver conectado à rede Watcher-XXXX.

P: Como acessar outras redes Wi-Fi?

R: Quando "Scanning Wi-Fi" for exibido na inicialização, pressione a roda de rolagem para entrar no modo de configuração de wifi. A rede wifi configurada será salva.

Suporte Técnico

Loading Comments...