Pular para o conteúdo principal

Cookbook do PlatformIO: XIAO ePaper Driver Boards (EE0x)

Este cookbook cobre toda a família EE0x

Aplicável a EE02 / EE03 / EE04 / EE05. Como todas as quatro placas compartilham a mesma base XIAO ESP32-S3 e o mesmo pipeline de driver Seeed_GFX, a configuração do projeto, a lista de bibliotecas e os padrões de código são idênticos; a única coisa que muda entre elas é o valor BOARD_SCREEN_COMBO que você escolhe na Configuration Tool para o driver.h.

Exemplo prático: EE04 + tela ePaper monocromática 7,5" 800×480. Substitua o seu próprio par placa + tela em driver.h e o restante do fluxo de trabalho (GPIOs dos botões, ADC da bateria, interface do painel, troca de páginas acionada por botões) permanece o mesmo.

Procurando pelo Arduino em vez disso?

Este cookbook é específico para PlatformIO. Se você preferir usar a Arduino IDE (o caminho mais comum para nossa linha de ePaper), consulte Work with Arduino para o guia em nível de plataforma, o reTerminal E Series — ePaper Display cookbook para exemplos de renderização de display e o reTerminal E Series — Onboard Peripherals cookbook para exemplos em nível de hardware (LED, buzzer, botões, SHT4x, bateria, microSD) que também se aplicam às placas EE0x.

Introdução ao PlatformIO​

PlatformIO é um ecossistema de desenvolvimento poderoso e altamente extensível, projetado para sistemas embarcados. Ele integra de forma transparente o suporte a uma vasta gama de placas de desenvolvimento e microcontroladores, oferecendo flexibilidade incomparável. O que diferencia o PlatformIO é sua notável escalabilidade: mesmo que sua placa específica não seja suportada nativamente, sua arquitetura permite definições de placas personalizadas de forma simples.

De forma crucial, o PlatformIO faz a ponte para desenvolvedores familiarizados com Arduino, permitindo a compilação e implantação de código no estilo Arduino simplesmente incluindo as bibliotecas relevantes.

Preparação de hardware​

Você precisa preparar uma XIAO ePaper Display Board EE04 juntamente com telas do tamanho suportado. A tela de tinta de 24 pinos 800×480 de 7,5 polegadas usada neste tutorial é um exemplo.

XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE047.5" Monochrome eInk

Baixar o VS Code​

Baixe o Vscode de acordo com o sistema que você está usando

Instalar o PlatformIO​

Abra o VSCode, clique em Extensões, depois pesquise por PlatformIO e selecione para instalar. Após a conclusão da instalação, reinicie o VSCode.

Novo projeto​

  • Abra a interface PIO Home e selecione New Project
  • Name: Dê um nome ao seu projeto
  • Board: Selecione Seeed Studio XIAO ESP32S3
  • Framework: Selecione Ardunio
  • Location: O caminho dos arquivos do projeto pode ser definido como um caminho personalizado ou você pode selecionar o caminho padrão.
  • Clique em "Finish" e aguarde a conclusão da criação. Em seguida, abra o arquivo do projeto no workspace.

Adicionar a biblioteca Seeed GFX​

dica

Esta biblioteca tem a mesma função que a biblioteca TFT e não é compatível com ela. Se você instalou a biblioteca TFT ou outras bibliotecas de display semelhantes, desinstale-as primeiro.

Usaremos a biblioteca Seeed_GFX, que fornece suporte abrangente para vários dispositivos de display da Seeed Studio.

Passo 1. Baixe a biblioteca Seeed_GFX do GitHub:


Passo 2. Mova os arquivos extraídos para o diretório lib dos arquivos do projeto.

Passo 3. Adicionar o arquivo driver.h

Seeed GFX Configuration Tool

  • Na página da ferramenta, selecione a especificação de tela que você está usando. Aqui, a opção selecionada é uma tela e-paper monocromática de 7,5 polegadas.
  • Selecione a XIAO ePaper Display Board EE04 para a placa de driver e, em seguida, o código de driver correspondente será gerado.
#define BOARD_SCREEN_COMBO 502 // 7.5 inch monochrome ePaper Screen (UC8179)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE04
dica

Se você fizer a escolha errada, a tela não exibirá nada. Portanto, certifique-se do tipo dos seus dispositivos ou componentes.

  • Crie uma nova pasta driver no diretório lib do arquivo de projeto do PlatfromIO e, em seguida, adicione o arquivo driver.h. Copie o código do arquivo de cabeçalho gerado e pressione Ctrl + S para salvar.

Upload​

Copie o código para main.cpp, clique em Build e, após a conclusão, faça o upload.

#include "TFT_eSPI.h"

#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper epaper;
#endif

void setup()
{
#ifdef EPAPER_ENABLE
epaper.begin();
epaper.fillScreen(TFT_WHITE);

epaper.fillCircle(25, 25, 15, TFT_BLACK);
epaper.fillRect(epaper.width() - 40, 10, 30, 30, TFT_BLACK);

for (int i = 0; i < epaper.height() / 80; i++)
{
epaper.setTextSize(i + 1);
epaper.drawLine(10, 70 + 60 * i, epaper.width() - 10, 70 + 60 * i, TFT_BLACK);
epaper.drawString("Hello EE04", 10, 80 + 60 * i);
}

epaper.update(); // update the display

#endif
}

void loop()
{
// put your main code here, to run repeatedly:
}
  • Demonstração do efeito

Botão de usuário​

O EE04 possui três botões programáveis pelo usuário que podem ser usados para vários propósitos de controle. Esta seção demonstra como ler os estados dos botões e responder a pressionamentos de botões usando Arduino.

No EE04, os três botões estão conectados ao ESP32-S3:

  • KEY1 (GPIO2_D1/A1)
  • KEY2 (GPIO3_D2/A2)
  • KEY3 (GPIO5_D4/A4)

Todos os botões são ativos em nível baixo, o que significa que leem LOW quando pressionados e HIGH quando soltos.

Exemplo básico de leitura de botão

Este exemplo demonstra como detectar pressionamentos de botões e imprimir mensagens no monitor serial.


#include <Arduino.h>
// reTerminal E Series - Button Test
// Based on hardware schematic

// Define button pins according to schematic
const int BUTTON_KEY0 = 2; // KEY0 - GPIO2
const int BUTTON_KEY1 = 3; // KEY1 - GPIO3
const int BUTTON_KEY2 = 5; // KEY2 - GPIO5

// Button state variables
bool lastKey0State = HIGH;
bool lastKey1State = HIGH;
bool lastKey2State = HIGH;

void setup() {
// Initialize serial communication
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(10); // Wait for serial port to connect
}

Serial.println("=================================");
Serial.println("Press any button to see output");
Serial.println();

// Configure button pins as inputs
// Hardware already has pull-up resistors, so use INPUT mode
pinMode(BUTTON_KEY0, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT_PULLUP);

// Read initial states
lastKey0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
lastKey1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
lastKey2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);

Serial.println("Setup complete. Ready to detect button presses...");
}

void loop() {
// Read current button states
bool key0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
bool key1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
bool key2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);

// Check KEY1
if (key0State != lastKey0State) {
if (key0State == LOW) {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) released!");
}
lastKey0State = key0State;
delay(50); // Debounce delay
}

// Check KEY2
if (key1State != lastKey1State) {
if (key1State == LOW) {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) released!");
}
lastKey1State = key1State;
delay(50); // Debounce delay
}

// Check KEY3
if (key2State != lastKey2State) {
if (key2State == LOW) {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) released!");
}
lastKey2State = key2State;
delay(50); // Debounce delay
}

delay(10); // Small delay to prevent excessive CPU usage
}

Explicação do código:

  • Análise das funções principais
  1. pinMode(pin, mode)

    • Função: configura o modo do pino.
    • O modo INPUT_PULLUP é usado aqui para habilitar o resistor de pull-up interno. Isso faz com que o pino tenha nível alto (HIGH) por padrão quando o botão não é pressionado, e nível baixo (LOW) quando o botão é pressionado (pois é conectado ao GND).
  2. digitalRead(pin)

    • Função: lê o estado de nível (HIGH ou LOW) do pino especificado.
    • É usada no loop para obter em tempo real o estado atual do botão, o que ajuda a determinar se o botão foi acionado.
  3. Serial.begin(baud) e Serial.println()

    • A primeira inicializa a comunicação serial (com taxa de 115200 baud), enquanto a segunda envia informações de texto para a porta serial. Isso é usado para exibir o estado do botão no monitor.
  4. delay(ms)

    • Função: pausa o programa por um número especificado de milissegundos.
    • Aqui é usada em dois cenários: primeiro, para aguardar a conexão da porta serial em setup(); segundo, para atrasar 50 ms após a mudança de estado do botão. Isso realiza o debounce de hardware ao “esperar o fim do ruído”, evitando disparos falsos.
  • Análise da lógica principal
  1. Detecção por comparação de estado

    • Registre o “estado anterior” de cada botão (como lastKey0State) e leia o “estado atual” no loop.
    • Se o “estado atual ≠ estado anterior”, isso indica que o botão foi acionado (pressionado ou solto).
  2. Julgamento da ação do botão

    • Quando o estado muda de HIGH para LOW: é determinado como “pressionado” (imprime "pressed").
    • Quando o estado muda de LOW para HIGH: é determinado como “solto” (imprime "released").
    • Após cada mudança de estado, atualize o “estado anterior” para o estado atual, que servirá como referência para a próxima comparação.
  3. Execução em loop

    • A função loop() roda em um laço infinito, executando repetidamente o processo de “ler o estado → comparar o estado → exibir o resultado” para obter detecção em tempo real.
  • Demonstração do efeito:

O Serial Monitor pode exibir o status da porta serial.

Tensão da bateria​

  • A XIAO ePaper Display Board EE04 é alimentada por uma bateria de lítio de 3,7 V - 4,2 V. Além disso, há uma interface ADC para você medir a tensão e monitorar a tensão da bateria em tempo real.
  • O pino de medição do ADC é A0 (GPIO1) e o pino de habilitação do ADC é D5 (GPIO_6).

Conexão:


Programa para monitorar a tensão da bateria. É apenas para referência.

#include <Arduino.h>

#define BATTERY_ADC A0 // Battery voltage ADC pin
#define ADC_EN 6 // ADC enable pin
#define VOLTAGE_DIVIDER_RATIO 2.0 // Voltage divider ratio (adjust based on your resistor values) ((R1+R2)/R2)

// Function to read battery voltage
static float readBatteryVoltage() {
int sum = 0;
// Read multiple samples for better accuracy
for (int i = 0; i < 10; i++) {
sum += analogRead(BATTERY_ADC);
delay(2);
}
int adcValue = sum / 10;

// Calculate actual battery voltage
// Formula: voltage = (ADC_value / 4095) * 3.3V * divider_ratio
float voltage = (adcValue / 4095.0) * 3.3 * VOLTAGE_DIVIDER_RATIO;

return voltage;
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);

analogReadResolution(12); // Set ADC resolution to 12 bits
pinMode(BATTERY_ADC, INPUT);

pinMode(ADC_EN, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_EN, HIGH); // Enable ADC
}

void loop() {
float batteryVoltage = readBatteryVoltage();

Serial.print("Battery Voltage: ");
Serial.print(batteryVoltage, 2);
Serial.println(" V");

delay(500); // Read every 0.5 seconds
}

Explicação do código:

  • Funções principais:

    • Aquisição da tensão da bateria: lê a tensão da bateria dividida por resistores através do pino ADC (a tensão da bateria pode exceder a tensão de referência do ADC do Arduino, exigindo divisão antes).
    • Otimização de precisão: reduz a interferência de ruído do circuito por meio da média de múltiplas amostras.
    • Conversão de tensão: converte o sinal digital do ADC na tensão real da bateria (considerando a razão do divisor de tensão e a tensão de referência).
    • Saída serial: imprime periodicamente a tensão medida via porta serial para que dispositivos externos (por exemplo, computador) possam visualizar.
  • Funções principais e seus papéis

    • setup() (Função de inicialização)

      • Papel: é executada uma vez na inicialização do programa para configurar o hardware e os parâmetros.
      • Operações principais:
        • Serial.begin(115200): inicializa a comunicação serial (taxa de 115200 baud) para saída dos dados de tensão.
        • analogReadResolution(12): define a resolução do ADC para 12 bits (faixa de leitura: 0~4095) para maior precisão.
        • pinMode(BATTERY_ADC, INPUT): define o pino de detecção da bateria (A0) como entrada para sinais analógicos.
        • pinMode(ADC_EN, OUTPUT) & digitalWrite(ADC_EN, HIGH): habilita o módulo ADC (para baixo consumo: ligar apenas ao medir).
    • loop() (Função de loop principal)

      • Papel: é executada repetidamente após a inicialização para detecção e saída periódica da tensão.
      • Operações principais:
        • Chamar readBatteryVoltage() para obter a tensão atual da bateria.
        • Usar Serial.print()/Serial.println() para imprimir a tensão formatada (2 casas decimais, por exemplo, "Battery Voltage: 3.82 V").
        • delay(500): define um intervalo de 0,5 segundo entre as medições.
    • readBatteryVoltage() (Função principal de medição)

      • Papel: ler os sinais do ADC, otimizar os resultados e converter para a tensão real.
      • Operações principais:
        • Amostragem média: lê o ADC 10 vezes, soma e depois faz a média (reduz o ruído).
        • analogRead(BATTERY_ADC): lê a tensão analógica do pino A0 (retorna 0~4095).
        • delay(2): intervalo de 2 ms entre as amostras para maior estabilidade.
        • Cálculo da tensão: usa a fórmula (adcValue / 4095.0) * 3.3 * VOLTAGE_DIVIDER_RATIO para obter a tensão real da bateria.
        • Retorna a tensão calculada (tipo float) para uso em loop().
  • Demonstração do efeito:

Design de UI​

A EE04 permite que você realize vários designs criativos, como painéis e exibição de imagens. Ao combinar com botões, ela possibilita a alternância entre várias páginas. Aqui está um exemplo de painel.

dica

Nesta rotina, a operação de desenhar o painel é realizada com base na biblioteca LVGL.

Documentação oficial da LVGL: LVGL docs

Software​

  • Adicione a biblioteca LVGL. Na ferramenta Library da interface PIO Home, pesquise por LVGL e selecione para adicionar a biblioteca ao projeto atual. Recomenda-se escolher uma versão LVGL 9.0 ou superior.
  • No diretório lib
    • Crie a pasta dashboard e então crie os arquivos dashboard_ui.cpp e dashboard_ui.h. Esses arquivos são usados principalmente para armazenar o código de desenho para LGVL.
    • Crie a pasta e1001_display e adicione os arquivos de driver da tela e1001_display.c e e1001_display.h
    • Crie a pasta lvgl_conf e adicione o arquivo de configuração lv_conf.h da LVGL.

Código de referência completo: EE04_Dashboard_ui.zip

Código main.cpp
/*
* Seeed reTerminal E1001 Multi-UI Demo
* - All hardware I/O and e-paper driver work happens here.
* - All runtime parameters and debug logs live here.
* - dashboard_ui.cpp is a pure LVGL UI layer (no driver calls, no runtime params).
*
* UI switching:
* KEY0 (GPIO2) → Vehicle Dashboard
* KEY1 (GPIO3) → Smart Home
* KEY2 (GPIO5) → Super Mario (default)
*/

#include <TFT_eSPI.h>
#include <lvgl.h>

#include "dashboard_ui.h" // Pure UI layer
#include "e1001_display.h" // E1001 e-paper driver (init/refresh in this file only)

/* ============ Global driver object ============ */
static e1001_driver_t e1001_driver;

/* ============ Current UI ============ */
static UIType current_ui = UI_SUPER_MARIO;

/* ============ Smart Home runtime parameters (tuned here) ============ */
static String smh_location = "New York";
static String smh_weather = "Sunny";
static float smh_temperature = 22.5f;
static int smh_humidity = 45;
static float smh_batt_voltage = 12.4f;
static int smh_batt_capacity = 85;
static int smh_wifi_signal = 4; // 0..4

/* ============ Vehicle runtime parameters (tuned here) ============ */
static int veh_speed = 85; // km/h
static int veh_rpm = 2800; // RPM
static int veh_fuel = 75; // %
static int veh_engine_temp = 82; // °C
static char veh_gear = 'D'; // gear char
static long veh_odometer = 86531; // km
static bool veh_seatbelt = true; // indicator example

/* ---------------------------------------------------------------
* LVGL periodic tick (moved here from dashboard_ui.cpp)
* --------------------------------------------------------------- */
void ui_update_loop()
{
lv_timer_handler();
delay(50);
}

/* ---------------------------------------------------------------
* Rebuild the active screen for a given UI type (moved here)
* --------------------------------------------------------------- */
void load_ui(UIType type)
{
lv_obj_clean(lv_scr_act());
current_ui = type;

switch (type)
{
case UI_VEHICLE_DASHBOARD:
create_vehicle_dashboard_ui();
break;
case UI_SMART_HOME:
create_smarthome_ui();
break;
case UI_SUPER_MARIO:
default:
create_supermario_ui();
break;
}
}

/* ---------------------------------------------------------------
* Helper to apply Smart Home params to the active UI (if loaded)
* --------------------------------------------------------------- */
static void apply_smarthome_params()
{
update_temperature(smh_temperature);
update_humidity(smh_humidity);
update_battery_voltage(smh_batt_voltage);
update_battery_capacity(smh_batt_capacity);
update_wifi_signal(smh_wifi_signal);
update_weather_status(smh_weather.c_str());
update_location(smh_location.c_str());

// Example to-do placeholders (UI has checkboxes already)
add_todo_item("Water plants");
add_todo_item("Check security");
add_todo_item("Update firmware");
add_todo_item("Check smart plugs");
}

/* -------------------------------------------------------------
* Helper to apply Vehicle params to the active UI (if loaded)
* ------------------------------------------------------------- */
static void apply_vehicle_params()
{
update_speed_gauge(veh_speed);
update_rpm_gauge(veh_rpm);
update_fuel_level(veh_fuel);
update_engine_temp(veh_engine_temp);
update_gear_position(veh_gear);
update_odometer(veh_odometer);
set_warning_indicator(0, veh_seatbelt);
}

/* -------------------------------------------------------------
* Switch UI (rebuilds the UI and applies current parameters)
* ------------------------------------------------------------- */
static void switch_ui(UIType next_ui)
{
if (next_ui == current_ui)
return;

current_ui = next_ui;
load_ui(current_ui);

if (current_ui == UI_VEHICLE_DASHBOARD)
{
Serial.println("[UI] Loaded Vehicle Dashboard");
apply_vehicle_params();
}
else if (current_ui == UI_SMART_HOME)
{
Serial.println("[UI] Loaded Smart Home");
apply_smarthome_params();
}
else
{
Serial.println("[UI] Loaded Super Mario");
}

// Trigger an e-paper refresh immediately after rebuilding UI
e1001_display_refresh(&e1001_driver);
}

/* -------------------------------------------------------------
* Setup
* ------------------------------------------------------------- */
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("LVGL Multi-UI + E1001 e-paper demo starting...");

// Configure keys (active LOW due to INPUT_PULLUP)
pinMode(BUTTON_KEY0, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT_PULLUP);

// Initialize e-paper (includes LVGL/timer/display config handled by your driver)
Serial.println("Initializing E1001 e-paper driver...");
e1001_display_init(&e1001_driver);
Serial.println("E1001 init done.");

// Default UI: Super Mario
current_ui = UI_SUPER_MARIO;
load_ui(current_ui);
Serial.println("Default UI created: Super Mario");

e1001_display_refresh(&e1001_driver);
}

/* -------------------------------------------------------------
* Loop: button-based UI switching + LVGL ticks + e-paper refresh
* ------------------------------------------------------------- */
void loop()
{
// Handle UI switching (debounced)
if (digitalRead(BUTTON_KEY0) == LOW)
{ // Vehicle
switch_ui(UI_VEHICLE_DASHBOARD);
delay(300);
}
else if (digitalRead(BUTTON_KEY1) == LOW)
{ // Smart Home
switch_ui(UI_SMART_HOME);
delay(300);
}
else if (digitalRead(BUTTON_KEY2) == LOW)
{ // Super Mario
switch_ui(UI_SUPER_MARIO);
delay(300);
}

// Drive LVGL internal timers only (no driver I/O in UI layer)
ui_update_loop();

// Check if e-paper refresh is needed (driver logic stays here)
if (e1001_display_should_refresh(&e1001_driver))
{
Serial.println("Refreshing e-paper display...");
e1001_display_refresh(&e1001_driver);
Serial.println("Display refresh complete.");
}
}

Demonstração do efeito​

Pressionar os botões na placa EE04 pode alternar para a interface de UI correspondente:

  • KEY1: Painel de veículo
  • KEY2: Painel de casa inteligente
  • KEY3: Super Mario
  • Padrão: Super Mario
Super MarioVeículoCasa inteligente

Recurso​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...