Pular para o conteúdo principal

Trabalhar com ESPHome

Gerar YAML do ESPHome ou gravar demos no navegador

A maneira mais rápida de começar é o reTerminal E-Series Firmware Hub. Escolha o cartão ESPHome, selecione seu dispositivo, marque os recursos onboard que você deseja (display, botões, bateria, sensores, RTC, cartão SD, microfone, toque, deep sleep e mais), depois copie ou baixe o YAML gerado para o seu painel do ESPHome. O mesmo Hub também pode gravar firmware de demonstração a partir do navegador (Chrome ou Edge para desktop).


Esta página é o manual de referência para controlar qualquer produto Seeed ePaper compatível por meio do ESPHome e integrá-lo ao Home Assistant. Ela cobre as partes que são idênticas em todo o hardware:

  1. Por que você escolheria o ESPHome para controlar um display ePaper.
  2. Como usar os exemplos de YAML do cookbook, adaptá-los às suas necessidades e gravar a partir do seu painel do ESPHome.
  3. O esqueleto YAML genérico — wifi, api, ota, display — que cada produto especializa com seu próprio mapa de pinos.
  4. Onde fica o cookbook de cada produto (periféricos, lambdas específicos de hardware, receitas de painel).

Para um passo a passo completo "gravar → conectar → primeiro painel", vá direto para o cookbook do seu hardware abaixo; essas páginas reutilizam esta referência para o boilerplate e adicionam exemplos específicos do produto.

Hardware compatível​

Todo produto Seeed ePaper na página principal do hub que tenha a coluna ESPHome marcada pode usar este fluxo de trabalho:

ProdutoMCUCookbook
reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004XIAO ESP32-S3Noções básicas de display, integração com HA e desenho
Botões, buzzer, LED, bateria, toque (E1003), SHT4x e deep sleep
RTC, cartão SD e microfone
Placa controladora EE04XIAO ESP32-S3 PlusCookbook ESPHome da EE04
Painel ePaper XIAO 7,5"XIAO ESP32-C3Cookbook ESPHome do Painel XIAO
Kit DIY TRMNL 7,5" (OG)XIAO ESP32-S3 PlusCookbook ESPHome do Kit DIY TRMNL

Por que ESPHome em ePaper?​

  • Eficiência energética — o ePaper só consome energia quando a tela está sendo atualizada, então a combinação (ESP32 + deep-sleep do ESPHome + ePaper) pode funcionar por semanas/meses com uma bateria.
  • Legível à luz do dia — diferente do LCD, o display é legível sob luz solar; ótimo para painéis de Home Assistant montados na parede.
  • Cidadão nativo do HA — depois que o dispositivo aparece no Home Assistant, cada entidade (clima, calendário, sensor, pessoa, clima) está a um template Jinja de distância de estar na parede.
  • Local-first — sem nuvem, sem aprisionamento a fornecedor. Tudo roda na sua LAN.

Etapa 1: Gerar o YAML do ESPHome e gravar seu firmware​

A maneira mais fácil de começar é usar o reTerminal E-Series Firmware Hub. O hub pode gerar um arquivo YAML do ESPHome a partir das seleções de dispositivo e recursos, para que você não precise montar a primeira configuração manualmente.

Fluxo de trabalho recomendado:

  1. Abra o reTerminal E-Series Firmware Hub no Chrome ou Edge para desktop.
  2. Selecione ESPHome como plataforma.
  3. Selecione seu dispositivo.
  4. Na etapa de configuração, escolha os recursos que você deseja habilitar, como display, botões, bateria, sensores, RTC, cartão SD, microfone ou deep sleep, se estiverem disponíveis para o seu dispositivo.
  5. Deixe a página gerar o YAML correspondente do ESPHome.
  6. Use Copy to clipboard ou Download file para exportar o YAML gerado.
  7. Cole ou importe o YAML no seu painel do ESPHome.
  8. Concentre sua edição manual na parte que mais importa para o seu projeto: conteúdo do display ePaper, entidades do Home Assistant, layout, fontes e comportamento de atualização.
dica

O Firmware Hub é o ponto de partida recomendado para novos usuários porque ele cuida de grande parte da estrutura YAML específica do dispositivo. Use os cookbooks quando quiser entender a configuração gerada, combinar recursos avançados ou criar um layout personalizado a partir de exemplos menores.

Execute o painel do ESPHome como:

  • um Add-on do Home Assistant (recomendado se você já executa HA OS / HA Supervised), ou
  • uma CLI Python independente (pip install esphome e depois esphome dashboard config/).

Fluxo de trabalho manual com o cookbook:

  1. Abra o cookbook para o seu hardware (veja a tabela acima) e copie o exemplo de YAML de que você precisa.
  2. No painel do ESPHome, clique em + New device, insira um nome e escolha a variante de ESP listada no seu cookbook (ESP32-S3, ESP32-C3, etc.).
  3. Substitua o arquivo inicial gerado pela sua configuração. Combine seções do cookbook apenas se você precisar de vários recursos em um único dispositivo.
  4. Clique em Install → Plug into this computer para a primeira gravação via USB. Depois que wifi, api e ota estiverem configurados, as atualizações posteriores podem ser feitas via Wi-Fi.
  5. Quando o dispositivo estiver online, ele aparecerá no Home Assistant por meio da integração ESPHome.

Etapa 2: Entender a estrutura do YAML gerado​

Toda configuração ESPHome de ePaper da Seeed segue a mesma estrutura básica, mas os valores de hardware não são universais. Use o Firmware Hub ou o cookbook do seu produto como fonte de verdade para o tipo de placa, pinos de barramento, pinos de habilitação de energia, plataforma de display, modelo de display e periféricos onboard.

O bloco abaixo é um guia de estrutura, não uma configuração pronta para gravação. Ele mostra onde cada tipo de configuração geralmente aparece depois que você gera ou copia um arquivo YAML específico do produto:

substitutions:
device_name: my-epaper
friendly_name: My ePaper Display

esphome:
name: ${device_name}
friendly_name: ${friendly_name}
# Optional. Some products enable power rails or read sensors during boot.
# Keep this section from the generated YAML if your device needs it.
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: <power_enable_output_id>
- delay: 200ms

# Board and framework come from the Firmware Hub or your cookbook.
esp32:
board: <board_from_generated_yaml>
framework:
type: arduino

logger:
# Some ESP32-S3 products use a USB-to-UART bridge.
# Keep hardware_uart from the generated YAML if it is present.
# hardware_uart: UART0

api:
encryption:
key: !secret api_key

ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password

wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "${device_name} Fallback"

captive_portal:

# Buses are hardware-specific. Do not reuse pins from another product.
spi:
clk_pin: <spi_clk_from_generated_yaml>
mosi_pin: <spi_mosi_from_generated_yaml>
miso_pin: <spi_miso_if_required>

i2c:
scl: <i2c_scl_if_required>
sda: <i2c_sda_if_required>

i2s_audio:
# Only needed when your generated YAML enables a microphone.
i2s_lrclk_pin: <i2s_clock_if_required>

font:
- file: "gfonts://Inter@700"
id: font_medium
size: 24

# Outputs are often used for LEDs, buzzers, or power-enable circuits.
output:
- platform: gpio
id: <output_id_from_generated_yaml>
pin: <gpio_from_generated_yaml>

light:
- platform: binary
name: "Onboard LED"
output: <output_id_from_generated_yaml>

time:
- platform: homeassistant
id: ha_time

sensor:
# Add Home Assistant, onboard, or template sensors here.
- platform: homeassistant
id: outdoor_temperature
entity_id: sensor.outdoor_temperature

binary_sensor:
# Add buttons or status inputs here if your hardware provides them.
- platform: gpio
id: button_1
pin: <button_gpio_from_generated_yaml>

display:
- platform: <display_platform_from_generated_yaml>
id: epaper_display
# Keep the model and pin map from the generated YAML or cookbook.
model: <display_model_from_generated_yaml>
cs_pin: <display_cs_from_generated_yaml>
dc_pin: <display_dc_from_generated_yaml>
reset_pin: <display_reset_from_generated_yaml>
busy_pin: <display_busy_from_generated_yaml>
update_interval: never
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font_medium), "Hello, ePaper!");

Mantenha estes valores do Firmware Hub ou do cookbook:

  • esp32.board e quaisquer configurações de logger, como hardware_uart.
  • Pinos de spi, i2c e i2s_audio.
  • Blocos output de habilitação de energia para display, medição de bateria, cartão SD, microfone ou outros circuitos onboard.
  • Definições de botões, bateria, RTC, SHT4x, cartão SD, microfone, buzzer e LED.
  • O display.platform, model, mapa de pinos, comportamento de reset, comportamento do pino busy e intervalo de atualização.

As partes que você normalmente personaliza são:

  • substitutions, nome do dispositivo e nome amigável.
  • Segredos de wifi, api e ota.
  • Escolhas e tamanhos de font.
  • Entidades do Home Assistant sensor, binary_sensor, text_sensor ou time que fornecem os dados que você deseja desenhar.
  • O bloco display.lambda, onde você projeta o layout real da tela de ePaper.
  • Comportamento de atualização, como update_interval, atualizações acionadas por botão ou temporização de deep sleep.

Etapa 3: Conectar ao Home Assistant​

Quando o firmware inicializa e entra na sua rede Wi-Fi, o Home Assistant descobre o dispositivo automaticamente:

  1. Settings → Devices & services
  2. A integração ESPHome exibirá um cartão "Discovered" para o seu dispositivo.
  3. Clique em Configure, cole a chave de criptografia da API (de secrets.yaml) e envie.
  4. O dispositivo + todas as suas entidades (sensors, binary_sensors, o display) agora estão disponíveis no HA.

Agora você pode arrastar as entidades para um painel Lovelace ou — muito mais interessante em ePaper — usar o bloco display.lambda para renderizar qualquer entidade do HA diretamente na tela por meio do componente homeassistant.

Para onde ir em seguida — Cookbooks​

Esta página termina propositalmente no modelo básico. O YAML específico de cada produto, exemplos de periféricos e receitas ponta a ponta ficam no cookbook de cada produto:

Quando novos produtos de ePaper forem lançados, o cookbook correspondente será adicionado na pasta de cada produto; esta página principal será atualizada para apontar para ele.

Problemas comuns​

Suporte técnico e discussão sobre produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...